Pular para o conteúdo principal

Pipeline de Voz ROS2 no reSpeaker

Introdução​

pir

Este projeto transforma sua voz em controle do TurtleSim usando um array de microfones reSpeaker e ROS2. Diga “Hey Jarvis” seguido de um comando, e o Jarvis grava o áudio, o transcreve com Groq Whisper, interpreta a intenção com Groq LLaMA e responde com Groq Orpheus TTS. Ele oferece suporte a movimento para frente/para trás, giros por ângulo, orientação baseada em DoA e comandos de parada instantânea. O sistema integra detecção de palavra de ativação, captura de áudio, tópicos ROS2 e publicação de comandos para o simulador em um pipeline contínuo. Ele foi projetado para configuração rápida com Ubuntu e ROS2 Humble, facilitando a execução de experimentos de robótica controlada por voz.

reSpeaker Flex XVF3800 CircularreSpeaker XVF3800

OU

Parte 1 — Instalar o ROS2 Humble​

Pule esta parte se o ROS2 Humble já estiver instalado na sua máquina. Verifique executando: ros2 --version

1.1 Configurar o repositório apt do ROS2

# Make sure your system is up to date
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Install required tools
sudo apt install -y software-properties-common curl

# Add the ROS2 GPG key
sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key \
-o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg

# Add the ROS2 repository to your sources
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] \
http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" \
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null

1.2 Instalar o ROS2 Humble Desktop

sudo apt update
sudo apt install -y ros-humble-desktop

A variante desktop inclui TurtleSim, RViz e todas as ferramentas de que você precisa. Este download tem cerca de 1 GB — pode levar alguns minutos.

1.3 Instalar ferramentas de compilação

sudo apt install -y python3-colcon-common-extensions python3-rosdep

1.4 Carregar o ROS2 automaticamente em todo terminal

echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

1.5 Verificar a instalação

ros2 --version
# Expected output: ros2 cli version 0.18.x (or similar)

Em seguida, teste o TurtleSim para confirmar que tudo está funcionando:

# Terminal 1
ros2 run turtlesim turtlesim_node

# Terminal 2
ros2 run turtlesim turtle_teleop_key

Você deverá ver uma janela com uma tartaruga que pode ser controlada com as setas do teclado. Pressione Ctrl+C em ambos os terminais quando terminar.

Parte 2 — Criar uma regra udev para o dispositivo​

Crie uma nova regra udev para garantir as permissões corretas para o reSpeaker USB Mic Array:

sudo nano /etc/udev/rules.d/50-respeaker.rules

Adicione as seguintes linhas ao arquivo:

# ReSpeaker USB Mic Array
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2886", ATTR{idProduct}=="0018", MODE="0666", GROUP="plugdev"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2886", ATTR{idProduct}=="001a", MODE="0666", GROUP="plugdev"

Recarregar as regras udev e reiniciar o serviço

Recarregue as regras udev e reinicie o serviço para que as alterações entrem em vigor:

sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
sudo service udev restart

Desconecte e reconecte seu reSpeaker USB Mic Array para aplicar as novas regras.


Parte 3 — Obter uma chave de API Groq​

Este projeto usa a API em nuvem gratuita da Groq para:

  • Whisper — fala para texto
  • LLaMA 3 — entender seus comandos
  • Orpheus — resposta de voz do Jarvis
  1. Acesse console.groq.com e crie uma conta gratuita
  2. Clique em API Keys na barra lateral esquerda
  3. Clique em Create API Key, dê um nome (por exemplo, "jarvis") e copie-a
  4. Salve-a em um local seguro — você irá colá-la em config.env em breve

O nível gratuito da Groq é generoso o suficiente para desenvolvimento e testes. Não é necessário cartão de crédito para começar.


Parte 4 — Instalar dependências Python (no sistema)​

Importante: NÃO use um ambiente virtual para este projeto. O ROS2 usa o Python do sistema e não consegue ver pacotes instalados dentro de um venv. Instalamos tudo com --break-system-packages para torná-los disponíveis para os nós ROS2.

pip install \
groq \
openwakeword \
pyaudio \
numpy<2 \
python-dotenv \
pyusb \

Baixar o modelo de palavra de ativação "Hey Jarvis"

python3 -c "import openwakeword; openwakeword.utils.download_models()"

Isso baixa modelos pré-treinados para ~/.openwakeword/. Leva cerca de 30 segundos.

Instalar PortAudio (necessário para o PyAudio)

sudo apt install -y portaudio19-dev python3-pyaudio

Parte 5 — Criar seu workspace ROS2​

Pule para a Parte 6 se você já tiver um workspace ~/ros2_ws.

# Create the workspace directory
mkdir -p ~/ros2_ws/src
cd ~/ros2_ws

# Build the empty workspace to set it up
colcon build

# Source it and add to .bashrc so it loads automatically
echo "source ~/ros2_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

Parte 6 — Clonar e configurar o projeto​

6.1 Clonar o repositório

Se você estiver usando Flex

cd ~/ros2_ws/src
git clone https://github.com/KasunThushara/ros_voice_controller_flex.git my_robot_controller

Se você estiver usando XVF3800

cd ~/ros2_ws/src
git clone https://github.com/KasunThushara/ros_voice_controller.git my_robot_controller

Seu workspace agora deve estar assim:

~/ros2_ws/
└── src/
└── my_robot_controller/
├── my_robot_controller/
│ ├── voice_node.py
│ ├── rotate_doa.py
│ ├── wakeword.py
│ └── ...
├── launch/
│ └── jarvis.launch.py
└── config.env.example

6.2 Criar seu arquivo de configuração

cd ~/ros2_ws/src/my_robot_controller
cp config.env.example config.env
nano config.env

Abra o arquivo e preencha com seus valores:

# ── Groq API (required) ────────────────────────────────
GROQ_API_KEY=gsk_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ← paste your key here

# ── Microphone ─────────────────────────────────────────
MIC_INDEX=1 ← find the correct number in Step 6.3 below
WAKEWORD_THRESHOLD=0.5
WAKEWORD_COOLDOWN=2

# ── Recording ──────────────────────────────────────────
RECORDING_SECONDS=4
SAMPLE_RATE=16000

# ── Models ─────────────────────────────────────────────
WAKEWORD_MODEL=hey jarvis
LLM_MODEL=llama-3.1-8b-instant
STT_MODEL=whisper-large-v3-turbo
TTS_MODEL=canopylabs/orpheus-v1-english
TTS_VOICE=autumn

Salve com Ctrl+O, Enter, Ctrl+X.

6.3 Encontrar o MIC_INDEX correto

Execute este auxiliar para listar todos os dispositivos de entrada de áudio:

python3 -c "
import pyaudio
p = pyaudio.PyAudio()
print('\nAvailable INPUT devices:\n')
for i in range(p.get_device_count()):
d = p.get_device_info_by_index(i)
if d['maxInputChannels'] > 0:
print(f' [{i}] {d[\"name\"]}')
print(f' channels={int(d[\"maxInputChannels\"])} rate={int(d[\"defaultSampleRate\"])}Hz')
p.terminate()
"

Exemplo de saída:

Available INPUT devices:

[0] HDA Intel PCH: ALC897 Analog
channels=2 rate=44100Hz

[1] reSpeaker Flex XVF3800
channels=6 rate=16000Hz ← this is the one you want

[2] USB PnP Sound Device
channels=2 rate=16000Hz

Encontre a linha que diz reSpeaker Flex ou reSpeaker Flex XVF3800. Anote o número entre colchetes — esse é o seu MIC_INDEX. Atualize o config.env com esse número.


Parte 7 — Compilar o pacote​

cd ~/ros2_ws
colcon build --packages-select my_robot_controller
source ~/.bashrc

Saída esperada:

Starting >>> my_robot_controller
Finished <<< my_robot_controller [3.2s]

Summary: 1 package finished [3.5s]

Você deve executar colcon build e source ~/.bashrc sempre que alterar qualquer arquivo Python.


Parte 8 — Execute o projeto​

ros2 launch my_robot_controller jarvis.launch.py

Você deverá ver três processos iniciarem:

[turtlesim_node-1]   [INFO] Spawning turtle [turtle1] at x=[5.54], y=[5.54]
[angle_controller-2] [INFO] AngleController ready — listening on /target_angle
[voice_command-3] [INFO] reSpeaker Flex XVF3800 found — DoA ready
[voice_command-3] [WakeWord] Listening on device 1 (6ch → mono) for 'hey jarvis' ...
[voice_command-3] [INFO] Jarvis is listening ...

Uma janela será aberta mostrando a tartaruga. Agora fale:

"Hey Jarvis, move forward"

Jarvis responderá "Moving forward!" e a tartaruga se moverá.


pir

Referência de comandos de voz​

Diga istoO que acontece
"Hey Jarvis, move forward"A tartaruga se move 1 passo para frente
"Hey Jarvis, move backward"A tartaruga se move 1 passo para trás
"Hey Jarvis, turn left"A tartaruga gira 90° para a esquerda
"Hey Jarvis, turn left 45"A tartaruga gira 45° para a esquerda
"Hey Jarvis, turn right"A tartaruga gira 90° para a direita
"Hey Jarvis, turn right 30 degrees"A tartaruga gira 30° para a direita
"Hey Jarvis, turn to my direction"A tartaruga fica voltada para a direção da sua voz (DoA)
"Hey Jarvis, face me"Igual ao acima
"Hey Jarvis, turn to 90"A tartaruga gira para 90° absolutos
"Hey Jarvis, face 180 degrees"A tartaruga gira para 180° absolutos
"Hey Jarvis, spin around"A tartaruga faz uma volta completa de 360°
"Hey Jarvis, do a 360"Igual ao acima
"Hey Jarvis, stop"A tartaruga para imediatamente

Estrutura de arquivos do projeto​

my_robot_controller/
│
├── my_robot_controller/ # Python package (ROS2 nodes)
│ ├── __init__.py
│ ├── voice_node.py # Main voice pipeline node
│ ├── rotate_doa.py # PID angle controller node
│ ├── wakeword.py # Wake word detection (openwakeword)
│ ├── audio_recorder.py # Mic recording after wake word
│ ├── stt.py # Speech-to-text (Groq Whisper)
│ ├── llm.py # Intent parsing (Groq LLaMA)
│ ├── tts.py # Text-to-speech (Groq Orpheus)
│ └── config.py # Loads settings from config.env
│
├── launch/
│ └── jarvis.launch.py # Starts all 3 nodes together
│
├── config.env # Your secrets (not in git)
├── config.env.example # Template — copy to config.env
├── package.xml
└── setup.py

Como os nós se conectam​

reSpeaker Flex (USB)
│
├── [voice_command node]
│ openwakeword → Groq Whisper → Groq LLaMA → Groq Orpheus
│ │ │
│ │ publishes /target_angle (Float32) │ speaks reply
│ │ publishes /turtle1/cmd_vel (Twist) │
│ │ ▼
│ ▼ Speaker output
└── [angle_controller node]
subscribes /target_angle
subscribes /turtle1/pose
PID control → publishes /turtle1/cmd_vel
│
▼
[turtlesim_node]

Referência de configuração​

Todas as configurações ficam em config.env. Edite e reconstrua para aplicar as alterações.

VariávelPadrãoDescrição
GROQ_API_KEY(required)Sua chave de API Groq
MIC_INDEX1Índice de dispositivo PyAudio do reSpeaker
WAKEWORD_MODELhey jarvisFrase de palavra de ativação
WAKEWORD_THRESHOLD0.5Sensibilidade de detecção (0,0–1,0, menor = mais sensível)
WAKEWORD_COOLDOWN2Segundos antes que a palavra de ativação possa ser disparada novamente
RECORDING_SECONDS4Por quanto tempo gravar após a palavra de ativação disparar
SAMPLE_RATE16000Taxa de amostragem de áudio em Hz
LLM_MODELllama-3.1-8b-instantModelo Groq LLM para análise de intenção
STT_MODELwhisper-large-v3-turboModelo Groq Whisper para transcrição
TTS_MODELcanopylabs/orpheus-v1-englishModelo Groq TTS
TTS_VOICEautumnVoz para saída de fala (tara, leah, leo, dan, mia)

Recursos​

Construído com:

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...