Pular para o conteúdo principal

DoA e VAD reSpeaker Flex com Xiao ESP32S3

Introdução​

O ReSpeaker Flex é uma solução de processamento de voz com múltiplos microfones baseada no XMOS XVF3800, projetada para aplicações embarcadas que exigem inteligência de áudio em tempo real. O XVF3800 calcula internamente a Detecção de Atividade de Voz (VAD) e a Direção de Chegada (DoA) para indicar quando a fala está presente e de que direção ela se origina. Esses resultados de inferência podem ser acessados diretamente por um MCU host via I2C usando comandos baseados em recursos, permitindo recursos como ativação por voz, localização da fonte sonora e feedback sensível à direção sem processar o áudio bruto no host.

reSpeaker Flex XVF3800 Linear com XIAO ESP32S3 reSpeaker Flex XVF3800 Circular com XIAO ESP32S3
nota

O firmware que oferece suporte para este código é respeaker_xvf3800_i2s_master_dfu_firmware_v1.0.x_48k_test5.bin. Portanto, certifique-se de gravá-lo primeiro

Código Arduino​

#include <Wire.h>
#include "AudioTools.h"

// ── I2C ──────────────────────────────────────────────────────────
#define XMOS_ADDR 0x2C
#define GPO_SERVICER_RESID 20 // resid
#define GPO_SERVICER_RESID_DOA 18 // cmdid — fixed from 19 to 18 (matches Python)
#define GPO_DOA_READ_NUM_BYTES 4

// ── I2S pins (XIAO ESP32S3 ↔ ReSpeaker Flex) ─────────────────────
#define I2S_BCK_PIN 8
#define I2S_WS_PIN 7
#define I2S_DATA_PIN 43 // RX from XVF3800

// ── Audio config ──────────────────────────────────────────────────
const int SAMPLE_RATE = 16000;
const int CHANNELS = 2; // stereo interleaved from XVF3800
const int BITS = 32;
const int BLOCK_SAMPLES = 512; // samples per chunk (both channels)

AudioInfo audioInfo(SAMPLE_RATE, CHANNELS, BITS);
I2SStream i2s;

// ── Timing ────────────────────────────────────────────────────────
unsigned long lastDoaMs = 0;
const unsigned long DOA_INTERVAL_MS = 250;

// ─────────────────────────────────────────────────────────────────
bool read_doa(uint16_t &doa_angle, uint16_t &speech) {
Wire.beginTransmission(XMOS_ADDR);
Wire.write(GPO_SERVICER_RESID);
Wire.write(GPO_SERVICER_RESID_DOA | 0x80); // read flag
Wire.write(GPO_DOA_READ_NUM_BYTES + 1); // +1 for status byte
if (Wire.endTransmission() != 0) return false;

uint8_t total = GPO_DOA_READ_NUM_BYTES + 1;
Wire.requestFrom(XMOS_ADDR, total);
if (Wire.available() < total) return false;

uint8_t status = Wire.read(); // status byte (0x00 = OK)
uint8_t buf[4];
for (uint8_t i = 0; i < GPO_DOA_READ_NUM_BYTES; i++) buf[i] = Wire.read();

// Match Python: DOA = result[1] + result[2]*256
// SPEECH = result[3]
doa_angle = (uint16_t)buf[0] | ((uint16_t)buf[1] << 8);
speech = (uint16_t)buf[2] | ((uint16_t)buf[3] << 8);

return true;
}

// RMS on left channel only (stride 2 over stereo interleaved buffer)
float compute_rms(int32_t *samples, int total_samples) {
double sum = 0;
int count = 0;
for (int i = 0; i < total_samples; i += 2) {
double s = (double)samples[i] / (double)INT32_MAX;
sum += s * s;
count++;
}
return count > 0 ? (float)sqrt(sum / count) : 0.0f;
}

// ─────────────────────────────────────────────────────────────────
void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial);

Wire.begin();
delay(500);

I2SConfig cfg = i2s.defaultConfig(RX_MODE);
cfg.copyFrom(audioInfo);
cfg.pin_bck = I2S_BCK_PIN;
cfg.pin_ws = I2S_WS_PIN;
cfg.pin_data_rx = I2S_DATA_PIN;
cfg.is_master = true;

if (!i2s.begin(cfg)) {
Serial.println("ERROR: I2S init failed");
while (true);
}

Serial.println("Ready — angle | speech | rms");
}

// ─────────────────────────────────────────────────────────────────
static int32_t audioBuf[BLOCK_SAMPLES * CHANNELS];

void loop() {
// ── I2S read ─────────────────────────────────────────────────
size_t bytesRead = i2s.readBytes((uint8_t *)audioBuf, sizeof(audioBuf));
float rms = 0.0f;
if (bytesRead > 0) {
rms = compute_rms(audioBuf, bytesRead / sizeof(int32_t));
}

// ── DOA poll ─────────────────────────────────────────────────
unsigned long now = millis();
if (now - lastDoaMs >= DOA_INTERVAL_MS) {
lastDoaMs = now;

uint16_t doa = 0, speech = 0;
if (read_doa(doa, speech)) {
Serial.printf("%4u deg | %s | %.4f\n",
doa,
speech ? "SPEECH" : "silent",
rms
);
} else {
Serial.println("I2C read failed");
}
}
}

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...