Pular para o conteúdo principal

Controle de GPIO do reSpeaker Flex com Xiao ESP32S3

Objetivo​

Este guia explica como ler e controlar pinos GPIO no processador de voz XVF3800 usando a interface I2C. Você aprenderá a:

  • Ler os estados dos pinos GPI e GPO
  • Entender os mapeamentos de GPIO e sua finalidade
reSpeaker Flex XVF3800 Linear com XIAO ESP32S3 reSpeaker Flex XVF3800 Circular com XIAO ESP32S3

Visão geral de GPIO​

Nome do pinoDireçãoFunção
X1D09Entrada (RO)Status do botão de boot / GPI0
X1D13Entrada (RO)Flutuante / GPI1
X1D34Entrada (RO)Flutuante / GPI2
X0D11Saída (RW)Flutuante / GPO, compartilhado com SPI MOSI
X0D30Saída (RW)Controle de SD/FAULT
X0D31Saída (RW)Controle de PA / amplificador
X0D32Saída (RW)XMOS GPIO 1
X0D33Saída (RW)XMOS GPIO 2
X0D39Saída (RW)Flutuante / GPO, compartilhado com SPI MISO

Ler estados dos pinos GPO​

Objetivo: Verificar os níveis lógicos de todos os GPIOs com capacidade de saída (GPOs). Destaques do código:

  • Envia uma requisição de leitura usando:
    • ID de recurso: 20 (GPO)
    • ID de comando: 0 (GPO_READ_VALUES)
  • Lê os estados de 5 pinos GPO na ordem: X0D11 → X0D30 → X0D31 → X0D33 → X0D39
  • Inclui um byte de status para validar a resposta
#include <Wire.h>

#define XMOS_ADDR 0x2C // I2C 7-bit address

#define GPO_SERVICER_RESID 20
#define GPO_SERVICER_RESID_GPO_READ_VALUES 0
#define GPO_GPO_READ_NUM_BYTES 5

void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial);
Wire.begin();
delay(1000);
Serial.println("XVF3800 GPO Read Test Starting...");
}

void loop() {
uint8_t gpo_values[GPO_GPO_READ_NUM_BYTES] = {0};
uint8_t status = 0xFF;

bool success = read_gpo_values(gpo_values, &status);

if (success) {
Serial.print("I2C Communication SUCCESS. Status byte: 0x");
Serial.print(status, HEX);
Serial.print(" | GPO Output Values: ");
for (uint8_t i = 0; i < GPO_GPO_READ_NUM_BYTES; i++) {
Serial.print("0x");
Serial.print(gpo_values[i], HEX);
Serial.print(" ");
}
Serial.println();
} else {
Serial.println("Failed to read GPO values.");
}

delay(1000);
}

bool read_gpo_values(uint8_t *buffer, uint8_t *status) {
const uint8_t resid = GPO_SERVICER_RESID;
const uint8_t cmd = GPO_SERVICER_RESID_GPO_READ_VALUES | 0x80;
const uint8_t read_len = GPO_GPO_READ_NUM_BYTES;

// Step 1: Write command
Wire.beginTransmission(XMOS_ADDR);
Wire.write(resid);
Wire.write(cmd);
Wire.write(read_len + 1);
uint8_t result = Wire.endTransmission();

if (result != 0) {
Serial.print("I2C Write Error: ");
Serial.println(result);
return false;
}

// Step 2: Read response (status + payload)
Wire.requestFrom(XMOS_ADDR, (uint8_t)(read_len + 1));
if (Wire.available() < read_len + 1) {
Serial.println("I2C Read Error: Not enough data received.");
return false;
}

*status = Wire.read();
for (uint8_t i = 0; i < read_len; i++) {
buffer[i] = Wire.read();
}

return true;
}


Ler estados dos pinos GPI​

Objetivo: Verificar os estados dos GPIOs com capacidade de entrada (por exemplo, status do botão de mute). Destaques do código:

  • Envia comando para:
    • ID de recurso: 36 (IO_CONFIG)
    • ID de comando: 6 (GPI_VALUE_ALL)
  • Recebe 3 GPI representando o estado de X1D09, X1D13 e X1D34
#include <Wire.h>

#define XMOS_ADDR 0x2C // I2C 7-bit address of XVF3800

// Resource and command IDs for GPI
#define IO_CONFIG_SERVICER_RESID 36
#define IO_CONFIG_SERVICER_RESID_GPI_READ_VALUES 0
#define GPI_READ_NUM_BYTES 3 // From header: IO_CONFIG_SERVICER_RESID_GPI_READ_VALUES_NUM_VALUES

void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial);
Wire.begin();
delay(1000);
Serial.println("XVF3800 GPI Read Test Starting...");
}

void loop() {
uint8_t gpi_values[GPI_READ_NUM_BYTES] = {0};
uint8_t status = 0xFF;

bool success = read_gpi_values(gpi_values, &status);

if (success) {
Serial.print("I2C Communication SUCCESS. Status byte: 0x");
Serial.print(status, HEX);
Serial.print(" | GPI Input Values: ");
for (uint8_t i = 0; i < GPI_READ_NUM_BYTES; i++) {
Serial.print("0x");
Serial.print(gpi_values[i], HEX);
Serial.print(" ");
}
Serial.println();
} else {
Serial.println("Failed to read GPI values.");
}

delay(1000);
}

bool read_gpi_values(uint8_t *buffer, uint8_t *status) {
const uint8_t resid = IO_CONFIG_SERVICER_RESID;
const uint8_t cmd = IO_CONFIG_SERVICER_RESID_GPI_READ_VALUES | 0x80; // Read command
const uint8_t read_len = GPI_READ_NUM_BYTES;

// Step 1: Send the command
Wire.beginTransmission(XMOS_ADDR);
Wire.write(resid);
Wire.write(cmd);
Wire.write(read_len + 1); // +1 for status byte
uint8_t result = Wire.endTransmission();

if (result != 0) {
Serial.print("I2C Write Error: ");
Serial.println(result);
return false;
}

// Step 2: Read response (status + payload)
Wire.requestFrom(XMOS_ADDR, (uint8_t)(read_len + 1));
if (Wire.available() < read_len + 1) {
Serial.println("I2C Read Error: Not enough data received.");
return false;
}

*status = Wire.read(); // first byte is status
for (uint8_t i = 0; i < read_len; i++) {
buffer[i] = Wire.read();
}

return true;
}

Assim que você pressionar o botão de boot, o estado será alterado.

pir

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...