Pular para o conteúdo principal

Teste de I2S

Este projeto é um sketch de teste para verificar a funcionalidade da interface I2S na placa ReSpeaker Lite, que integra um microcontrolador XIAO ESP32S3 e um array de microfones. O sketch gera um sinal de áudio de onda quadrada, grava-o na interface I2S e, em seguida, lê novamente as amostras do array de microfones onboard para verificar a integridade da transmissão e recepção I2S.

Funcionalidade

O sketch começa inicializando a comunicação serial e configurando os pinos de I2S, ele gera um sinal de áudio de onda quadrada com base na frequência e amplitude especificadas. As amostras de áudio geradas são gravadas na interface I2S usando a função I2S.write().

Em seguida, o sketch lê novamente as amostras do array de microfones por meio da interface I2S usando a função I2S.read() e conta o número de amostras diferentes de zero recebidas.

Código

#include <ESP_I2S.h>
#include <wav_header.h>

I2SClass I2S;

const int sampleRate = 16000; // sample rate in Hz
const int frequency = 440; // frequency of square wave in Hz
const int amplitude = 500; // amplitude of square wave
int32_t sample = amplitude; // current sample value
const int halfWavelength = sampleRate / frequency; // half wavelength of square wave

int count = 0;
int i2s_read = 0;
bool i2s_test = true;

void setup() {
Serial.begin(115200);
while(!Serial); // Wait for the serial port to connect

I2S.setPins(8, 7, 43, 44); // Configure I2S pins
if (!I2S.begin(I2S_MODE_STD, sampleRate, I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT, I2S_SLOT_MODE_STEREO)){
Serial.println("Failed to initialize I2S!");
while(1); // Halt if failed to initialize
}
}

void loop() {
if(i2s_test){
Serial.println("I2S test!");

// Generate and write square wave samples
for(int i = 0; i < 32000; i++){
if(count % halfWavelength == 0){
sample = -sample; // Toggle sample value to create square wave
}
I2S.write(sample); // Write sample to right channel
count++;
}

// Read samples from I2S and count non-zero samples
i2s_read=0;
for(int i = 0; i < 32000; i++){
int sample_read = I2S.read();
Serial.print(sample_read);
Serial.print(" ");
if(sample_read != 0 && sample_read != 0xFFFF){
i2s_read++;
}
}
Serial.println();

// Check if the number of valid samples is above a threshold
if(i2s_read > 16000){
Serial.println("I2S RX pass!");
} else{
i2s_read = 0;
for(int i = 0; i < 32000; i++){
int sample_read = I2S.read();
if (sample_read != 0 && sample_read != 0xFFFF){
i2s_read++;
}
}
if(i2s_read > 16000)
Serial.println("I2S RX pass!");
else
Serial.println("I2S RX fail!");
}

Serial.println("OVER");
i2s_test = false;
}
}

Se o número de amostras diferentes de zero recebidas exceder um limite (16000 neste caso), a recepção I2S é considerada aprovada. Caso contrário, é considerada reprovada.

Os resultados do teste, incluindo os valores das amostras I2S e o status de aprovação/reprovação, são impressos no Monitor Serial.

Abra o Serial Monitor para visualizar o resultado do teste.

pir

Loading Comments...