Pular para o conteúdo principal

reSpeaker Lite FAQ

Esta página contém respostas verificadas para o reSpeaker Lite. Cada resposta indica a variante do produto e o modo de firmware ao qual se aplica, juntamente com a data em que foi verificada pela última vez em relação às fontes oficiais atuais.

Antes de começar​

  • Confirme a variante exata do produto e o modo de firmware (USB ou I2S) em que o dispositivo está sendo executado.
  • Verifique a versão atual do firmware antes de aplicar etapas específicas de versão.
  • As respostas nesta página foram verificadas pela última vez em 2026-08-31; verifique novamente as fontes oficiais vinculadas se você estiver lendo isto depois dessa data.

Documentação e uso​

Onde posso baixar o arquivo STEP do ReSpeaker Lite?​

Aplica-se a: Integração mecânica de uma placa ReSpeaker Lite que corresponda ao modelo v1.1 publicado

Última verificação: 2026-09-01

Baixe o modelo público ReSpeakerLitev1.1.step na seção oficial de recursos do ReSpeaker Lite. É um modelo de placa v1.1, não um Kit de Assistente de Voz completo, alto-falante ou conjunto de gabinete.

Pré-requisitos:

  • A revisão de hardware impressa na própria placa ReSpeaker Lite
  • Software CAD compatível com STEP
  1. Abra a seção Resources da página de primeiros passos do ReSpeaker Lite.
  2. Baixe ReSpeakerLitev1.1.step a partir do link oficial do arquivo.
  3. Importe o arquivo na ferramenta CAD e compare os furos de fixação, o contorno da placa e as posições dos conectores com a revisão física da placa.
  4. Solicite esclarecimentos antes da liberação se o projeto depender de um alto-falante em nível de kit, gabinete, tolerância ou detalhe de keep-out que esteja ausente no arquivo.

Critérios de sucesso:

  • O modelo STEP é importado com sucesso
  • Seus recursos de fixação e conectores correspondem à placa v1.1 medida usada no projeto

Notas:

  • Não trate o modelo de placa v1.1 como um modelo de montagem para o Kit de Assistente de Voz completo ou como autoridade para outra revisão de hardware.

Referências:

Aplica-se a: ReSpeaker Lite com XIAO ESP32S3 antes de solucionar problemas de ausência de áudio de microfone ou reprodução I2S

Última verificação: 2026-09-01

Execute o teste oficial de I2S do ReSpeaker Lite com um firmware I2S correspondente de 16 kHz. O sketch grava um sinal de teste, lê amostras do array de microfones e imprime I2S RX pass! quando mais de 16.000 das 32.000 amostras recebidas não são zero nem 0xFFFF.

Pré-requisitos:

  • Firmware I2S oficial de 16 kHz do ReSpeaker Lite instalado no XMOS/XU316
  • Arduino IDE configurado para XIAO ESP32S3
  • Uma conexão de dados USB à porta do XIAO ESP32S3
  1. Abra a página atual do teste oficial de I2S do ReSpeaker Lite e copie o sketch sem alterar os pinos I2S documentados ou a taxa de 16.000 Hz.
  2. Envie o sketch para o XIAO ESP32S3 e abra o Serial Monitor a 115200 baud.
  3. Deixe o teste concluir sua primeira leitura e, se necessário, sua segunda leitura.
  4. Registre o resultado final I2S RX pass! ou I2S RX fail! antes de alterar ESPHome, aplicação ou configurações de hardware.

Critérios de sucesso:

  • O sketch inicializa o I2S e imprime I2S RX pass!
  • O fluxo de amostras recebidas não é inteiramente zero nem 0xFFFF

Notas:

  • Um teste com falha é evidência de que a verificação documentada do link I2S falhou; por si só, isso não prova que a placa esteja defeituosa nem autoriza um diagnóstico de substituição.
  • Este teste de 16 kHz não deve ser usado sem alterações com um perfil de firmware de 48 kHz.

Referências:

Conectividade e detecção​

Por que o ReSpeaker Lite não aparece como um dispositivo de áudio USB no Windows?​

Aplica-se a: ReSpeaker Lite autônomo ou ReSpeaker Lite com XIAO ESP32S3 quando o modo pretendido é áudio USB no Windows

Última verificação: 2026-08-31

Conecte o Windows à porta USB-C XMOS do ReSpeaker Lite e certifique-se de que o XMOS esteja executando firmware USB. O firmware I2S é para comunicação com o XIAO ESP32S3 e não deve ser enumerado como o dispositivo de som USB normal do ReSpeaker Lite.

Pré-requisitos:

  • Um cabo de dados USB em bom estado conectado à porta USB-C XMOS do ReSpeaker Lite
  • A imagem oficial de firmware USB quando o áudio USB for necessário
  1. Confirme que o cabo está conectado à porta USB-C XMOS do ReSpeaker Lite, e não apenas à porta USB do XIAO ESP32S3.
  2. Confirme que o firmware do XMOS é a variante USB. Se for a variante I2S, grave o firmware USB atual usando o procedimento oficial de DFU.
  3. Se o Gerenciador de Dispositivos mostrar o ReSpeaker Lite com um aviso após gravar o firmware USB, desinstale esse dispositivo, selecione a opção para remover seu software de driver quando for oferecida e desligue e ligue a placa. O Windows deve reinstalar o driver de áudio USB.
  4. Abra as configurações de Som do Windows e selecione ReSpeaker Lite como dispositivo de entrada.

Critérios de sucesso:

  • O Gerenciador de Dispositivos do Windows mostra o ReSpeaker Lite sem ícone de aviso
  • As configurações de Som do Windows listam o ReSpeaker Lite como entrada de áudio e uma gravação de teste contém fala

Notas:

  • Este FAQ público é intencionalmente limitado à detecção de áudio USB no Windows. Falhas de porta COM e de envio de sketch pertencem a um FAQ separado de programação do XIAO.
  • Uma entrada USB-JTAG ou serial do XIAO não é evidência de que a interface de áudio USB do XMOS esteja ativa.

Referências:

Como recupero o XIAO ESP32S3 quando sua porta desaparece ou um sketch não é enviado?​

Aplica-se a: Kit de Assistente de Voz ReSpeaker Lite com XIAO ESP32S3 quando a porta do XIAO está ausente ou um sketch Arduino é compilado, mas não é enviado

Última verificação: 2026-09-01

Conecte o computador à porta USB do XIAO ESP32S3, coloque o XIAO em modo BootLoader e envie um sketch Blink mínimo. Isso restaura o caminho de programação do XIAO; é separado da atualização do firmware de áudio XU316 do ReSpeaker Lite pela outra porta USB com dfu-util.

Pré-requisitos:

  • Um cabo de dados USB em bom estado conectado à porta USB do XIAO ESP32S3
  • Arduino IDE com o pacote de placas ESP32 atual e XIAO ESP32S3 selecionado
  1. Confirme que o cabo está conectado à porta USB do XIAO ESP32S3, não à porta de áudio e DFU XMOS/XU316 do ReSpeaker Lite.
  2. Pressione e segure o botão BOOT do XIAO, conecte a porta USB do XIAO ao computador e então solte BOOT.
  3. Selecione a nova porta visível do XIAO no Arduino IDE e envie File > Examples > 01.Basics > Blink.
  4. Pressione Reset uma vez e confirme que o sketch Blink está em execução. Se a porta ainda não aparecer, salve o erro completo de envio, sistema operacional, placa selecionada e porta selecionada antes de solicitar suporte.

Critérios de sucesso:

  • Uma porta de programação aparece para o XIAO ESP32S3
  • O sketch Blink é enviado com sucesso e é executado após o reset

Notas:

  • Os botões USR e Mute da placa-carregadora não substituem o botão BOOT do XIAO.
  • Este procedimento não altera o firmware de áudio USB/I2S do ReSpeaker Lite.

Referências:

Firmware e software​

Como solucionar uma falha de compilação do ESPHome para o ReSpeaker Lite com XIAO ESP32S3?​

Aplica-se a: ReSpeaker Lite com XIAO ESP32S3 usando a integração comunitária ESPHome vinculada pelo Wiki oficial da Seeed

Última verificação: 2026-08-31

Comece a partir da configuração atual no repositório mantido pela comunidade vinculado pelo Wiki da Seeed e use uma versão do ESPHome que atenda ao min_version atual. A linha final main.cpp.o Error 1 apenas informa que uma meta de build falhou; ela não identifica a causa raiz.

Pré-requisitos:

  • Um backup de suas substituições, credenciais de Wi-Fi, chaves de API e outros segredos locais
  • Acesso ao log completo de compilação do ESPHome Device Builder ou da linha de comando
  1. Abra o config/respeaker-satellite-dashboard-example.yaml upstream atual e a configuração base que ele importa. Não comece a partir do longo snapshot YAML inline no Wiki.
  2. Verifique esphome.min_version na base upstream atual e atualize o ESPHome se necessário. Ele é 2026.6.0 na data de verificação, mas o upstream pode elevá-lo depois.
  3. Aplique novamente apenas suas substituições e segredos ao exemplo atual. Evite copiar blocos de componentes antigos para a nova configuração, a menos que você tenha verificado que ainda são necessários.
  4. Remova a saída de build anterior com a ação de build limpo do ESPHome ou o comando de limpeza correspondente na CLI e, em seguida, compile novamente a configuração atual.
  5. Se a compilação ainda falhar, encontre o primeiro erro de configuração ou compilador acima da linha final de falha de meta do terminal. Salve esse erro, o log ao redor, a versão do ESPHome e a revisão da configuração upstream antes de pedir ajuda.

Critérios de sucesso:

  • O ESPHome aceita a configuração atual sem erro de versão mínima ou de validação de configuração
  • A compilação é concluída e produz um artefato de firmware gravável para o XIAO ESP32S3

Notas:

  • A integração vinculada é mantida pela comunidade, avisa que mudanças incompatíveis são possíveis e pode evoluir independentemente do snapshot inline do Wiki.
  • O min_version upstream atual, e não uma versão permanentemente fixada neste FAQ, é o limite mínimo de compilação autorizado.
  • Uma linha isolada de terminal main.cpp.o Error 1 é insuficiente para diagnóstico; diferentes erros anteriores podem terminar com o mesmo resumo de falha de destino.

Referências:

Problemas de áudio​

Por que os exemplos I2S do ReSpeaker Lite reproduzem ruído estático alto em vez de áudio?​

Aplica-se a: ReSpeaker Lite com XIAO ESP32S3 executando os exemplos oficiais de gravação/reprodução I2S ou de geração de fluxo

Última verificação: 2026-09-01

Primeiro faça a taxa de amostragem do sketch corresponder ao firmware I2S instalado. O exemplo oficial de gravação/reprodução é configurado para 16.000 Hz, enquanto o repositório oficial de firmware também fornece imagens explicitamente rotuladas para 48 kHz. Executar o sketch de 16 kHz com uma imagem de 48 kHz pode tornar o fluxo inutilizável ou soar como estática.

Pré-requisitos:

  • O nome exato do arquivo do firmware I2S instalado no ReSpeaker Lite
  • O exemplo oficial atual e sua configuração AudioInfo
  • Um alto-falante ou fone de ouvido conhecido como funcional conectado a uma saída documentada
  1. Confirme que o XMOS/XU316 está executando firmware I2S, não firmware USB.
  2. Verifique o nome exato do arquivo de firmware no diretório oficial. Um nome de arquivo contendo 48k requer uma configuração I2S de 48.000 Hz; a imagem I2S padrão v1.0.9 usa o caminho de exemplo de 16.000 Hz.
  3. Para uma imagem de 48 kHz, altere o exemplo para AudioInfo info(48000, 2, 32). Para a imagem padrão de 16 kHz, mantenha AudioInfo info(16000, 2, 32).
  4. Reconstrua e envie o sketch pela porta USB do XIAO ESP32S3 e, em seguida, repita o teste de reprodução ou loopback.

Critérios de sucesso:

  • A taxa de amostragem configurada corresponde ao perfil nomeado pela imagem de firmware instalada
  • O teste produz áudio de loopback inteligível ou um tom gerado limpo em vez de estática em escala total

Notas:

  • Não fixe uma versão antiga da biblioteca AudioTools apenas porque um caso a utilizou; as evidências públicas atuais do produto estabelecem o limite de taxa de amostragem, não um requisito permanente de versão de biblioteca de terceiros.
  • Se igualar a taxa não resolver o sintoma, execute o teste oficial separado de link I2S antes de diagnosticar o hardware.

Referências:

Problemas de hardware​

Quais saídas de áudio estão disponíveis no ReSpeaker Lite?​

Aplica-se a: ReSpeaker Lite autônomo e ReSpeaker Lite com XIAO ESP32S3 quando a reprodução de áudio está configurada

Última verificação: 2026-09-01

O ReSpeaker Lite fornece um conector de alto-falante na placa documentado para o caminho de alto-falante amplificado de 5 W e uma saída de 3,5 mm para fones de ouvido ou um alto-falante ativo. A descrição de hardware oficial atual também afirma que inserir um plugue de 3,5 mm silencia o caminho do alto-falante JST e alterna a saída para o dispositivo externo.

Pré-requisitos:

  • Um aplicativo de reprodução ou caminho de firmware que envie áudio para o ReSpeaker Lite
  • Um fone de ouvido, alto-falante ativo ou alto-falante compatível com o caminho do conector documentado
  1. Desligue o sistema antes de alterar a conexão do alto-falante.
  2. Use o conector de 3,5 mm para fones de ouvido ou um alto-falante ativo, ou use o conector de alto-falante da placa para o caminho de alto-falante amplificado documentado.
  3. Ligue o sistema e inicie a reprodução em volume baixo.
  4. Se o alto-falante JST ficar silencioso após a inserção de um plugue de 3,5 mm, remova o plugue para retornar ao caminho JST padrão.

Critérios de sucesso:

  • A reprodução é audível na saída selecionada
  • Inserir um dispositivo de 3,5 mm alterna a reprodução para longe do caminho do alto-falante JST conforme documentado

Notas:

  • A presença de um conector de saída não prova que o aplicativo host habilitou a reprodução ou selecionou o modo de firmware correto.
  • Esta FAQ não recomenda um modelo de alto-falante de terceiros não verificado ou pinagem de conector.

Referências:

Posso alimentar o ReSpeaker Lite diretamente a partir de uma bateria de íon de lítio de célula única?​

Aplica-se a: ReSpeaker Lite autônomo e ReSpeaker Lite com XIAO ESP32S3 alimentado sem um host USB normal

Última verificação: 2026-09-01

Não trate a entrada direta de bateria de célula única como suportada. O contrato de alimentação publicado do ReSpeaker Lite é 5 V através de USB ou do pad de alimentação externa de 5 V. Se uma bateria for necessária, regule-a para 5 V estáveis antes de conectar a placa.

Pré-requisitos:

  • Uma fonte regulada de 5 V dimensionada para a placa e qualquer carga de alto-falante conectada
  • Polaridade verificada e um terra comum
  • A fonte de alimentação desconectada durante a fiação
  1. Configure e meça a saída do regulador antes de conectar o ReSpeaker Lite; ela deve ser um 5 V estável.
  2. Com a alimentação removida, conecte 5 V regulados e terra à conexão de alimentação externa documentada ou use uma fonte USB compatível de 5 V.
  3. Aplique alimentação e confirme que o indicador de energia acende.
  4. Verifique a interface pretendida: enumeração USB para firmware USB ou o teste oficial de I2S para uma configuração I2S embarcada.

Critérios de sucesso:

  • A entrada permanece em 5 V durante a inicialização e a carga pretendida
  • A placa liga de forma consistente e conclui a verificação funcional USB ou I2S esperada

Notas:

  • A documentação pública atual não publica uma tensão mínima de entrada mais baixa, curva de queda do regulador ou um contrato para alimentar a placa através de um pino de 3V3. Não infira esses valores a partir de informações privadas de esquemático.

Referências:

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...