Conversor CSV
Este projeto demonstra como capturar dados de áudio a partir da interface I2S usando a placa reSpeaker Lite e convertê‑los para o formato CSV para posterior análise ou processamento. A reSpeaker Lite é uma placa de áudio com um microcontrolador XIAO ESP32S3 integrado, com microfone de dois canais e alto‑falante.
Funcionalidade
- Captura dados de áudio da interface I2S
- Converte os dados de áudio capturados para o formato CSV
- Transmite os dados CSV pela interface serial para processamento posterior
- Utiliza o framework AudioTools para processamento e streaming de áudio
- AudioLogger de fácil uso para depuração e monitoramento
Código
#include "AudioTools.h"
AudioInfo info(16000, 2, 32);
I2SStream i2sStream; // Access I2S as stream
CsvOutput<int32_t> csvStream(Serial);
StreamCopy copier(csvStream, i2sStream); // copy i2sStream to csvStream
// Arduino Setup
void setup(void) {
Serial.begin(115200);
AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Info);
auto cfg = i2sStream.defaultConfig(RX_MODE);
cfg.copyFrom(info);
cfg.i2s_format = I2S_STD_FORMAT; // or try with I2S_LSB_FORMAT
cfg.is_master = false; // this module nees a master clock if the ESP32 is master
cfg.use_apll = false; // try with yes
i2sStream.begin(cfg);
// make sure that we have the correct channels set up
csvStream.begin(info);
}
// Arduino loop - copy data
void loop() {
copier.copy();
}
Configuração
info: Define a configuração de áudio, incluindo a taxa de amostragem, número de canais (2 para estéreo, 1 para mono) e o número de bits por amostra (32 bits).
i2sStream: Cria uma instância da classe I2SStream para acessar a interface I2S como um stream.
csvStream: Cria um objeto CsvOutput para converter os dados de áudio para o formato CSV e transmiti‑los pela interface serial.
copier: Cria um objeto StreamCopy para copiar os dados de áudio do stream I2S para o stream CSV.
cfg: Configura o stream I2S com as definições desejadas, como o formato de áudio, modo mestre/escravo e uso do APLL.
Abra o Serial Plotter para visualizar as ondas de saída.