Pular para o conteúdo principal

reSpeaker XVF3000 FAQ

Esta página contém respostas verificadas para o reSpeaker XVF3000. Cada resposta informa a variante de produto e o modo de firmware ao qual se aplica, juntamente com a data em que foi verificada pela última vez em relação às fontes oficiais atuais.

Antes de começar​

  • Confirme a variante exata do produto e o modo de firmware (USB ou I2S) em que o dispositivo está sendo executado.
  • Verifique a versão atual do firmware antes de aplicar etapas específicas de versão.
  • As respostas nesta página foram verificadas pela última vez em 2026-11-02; verifique novamente as fontes oficiais vinculadas se você estiver lendo isto posteriormente.

Conectividade e detecção​

O XVF3000 fornece um número de série exclusivo para identificação do dispositivo?​

Aplica-se a: reSpeaker USB 4-Mic Array XVF3000 v3.0/v3.2 e ReSpeaker Mic Array v2.0 executando o firmware oficial de áudio USB em hosts Linux, Windows ou macOS

Última verificação: 2026-11-02

Não. O firmware USB oficial do XVF3000 não expõe um número de série exclusivo: iSerialNumber está vazio, o DFU informa serial="UNKNOWN", e tuning.py expõe apenas a versão do firmware e os parâmetros de DSP. Para instalações fixas, identifique o dispositivo pelo caminho da porta USB do host. Se o identificador precisar permanecer com o dispositivo, use um produto com número de série programado de fábrica, como o XVF3800, ou firmware personalizado com um número de série gravado na produção.

Pré-requisitos:

  • Acesso aos descritores USB do host e à porta USB física usada pelo dispositivo
  • Um aplicativo host ou registro de inventário que possa armazenar a porta do dispositivo ou o identificador de instância
  1. Confirme que o dispositivo não possui número de série de fábrica: lsusb -v -d 2886:0018 | grep iSerial deve retornar iSerial 0, e dfu-util -l deve informar serial="UNKNOWN".
  2. No Linux, leia o caminho de porta estável com udevadm info -q property -n /dev/bus/usb/001/002 | grep ID_PATH. O número do nó de dispositivo pode mudar, mas ID_PATH permanece o mesmo enquanto o dispositivo permanecer nessa porta. Para ALSA, use /dev/snd/by-path/, não by-id ou o índice da placa.
  3. No Windows use o ID de instância do dispositivo, e no macOS use o USB Location ID. Registre esse valor com a etiqueta de patrimônio da unidade.
  4. Para uma instalação fixa, vincule o caminho de porta registrado ao ID de patrimônio no aplicativo host ou no banco de dados de inventário. Se o identificador precisar ser lido do próprio dispositivo, use um produto com número de série de fábrica, como o XVF3800, ou planeje firmware personalizado e uma etapa de produção que grave o número de série.

Critérios de sucesso:

  • O dispositivo não informa número de série de fábrica (iSerial 0 e DFU serial="UNKNOWN").
  • O host resolve o mesmo caminho de porta após reconectar o dispositivo à mesma porta.
  • O aplicativo mapeia esse caminho de porta para a unidade física pretendida ou registro de patrimônio.

Notas:

  • O caminho da porta identifica a porta USB, não o dispositivo; mover o dispositivo para outra porta ou host exige nova vinculação.
  • Não use version, bcdDevice, ângulo DOA, RT60 ou nível de ruído de fundo como identificador exclusivo; esses valores são compartilhados entre unidades ou mudam com o ambiente.
  • Nomes by-id e índices de placa do ALSA não são estáveis quando vários dispositivos idênticos estão conectados.

Referências:

Ajuste de algoritmo​

Como posso inspecionar os controles de ajuste de DSP integrados no ReSpeaker Mic Array v2.0?​

Aplica-se a: ReSpeaker Mic Array v2.0 com XVF3000 e o firmware oficial correspondente

Última verificação: 2026-09-01

Use a ferramenta tuning.py do repositório oficial usb_4_mic_array. O Wiki atual da v2.0 documenta python tuning.py -p para listar os parâmetros disponíveis e mostra leituras e gravações de parâmetros, mas não fornece um preset universal ou distância de captação garantida para toda sala ruidosa.

Pré-requisitos:

  • Confirme que o hardware é ReSpeaker Mic Array v2.0 e não outra revisão do ReSpeaker
  • Instale a dependência de controle USB e o driver de host exigidos pelo guia oficial
  • Mantenha um registro dos valores iniciais dos parâmetros e use um teste de áudio repetível
  1. Clone o repositório oficial respeaker/usb_4_mic_array e entre em seu diretório.
  2. Execute python tuning.py -p para imprimir os nomes dos parâmetros, tipos, faixas, modo de acesso e descrições expostos pelo firmware ativo.
  3. Use a forma documentada python tuning.py <PARAMETER> para ler um valor e altere apenas um parâmetro gravável cujo intervalo público e significado sejam mostrados.
  4. Repita o mesmo teste de fala, distância, ruído e sala após cada alteração única; mantenha a alteração somente se o resultado capturado melhorar sem introduzir regressão.

Critérios de sucesso:

  • A lista de parâmetros é retornada sem erro de controle USB
  • O valor selecionado é lido de volta e as gravações antes/depois são comparadas sob as mesmas condições de teste

Notas:

  • A tabela de parâmetros públicos é uma referência de interface, não uma receita validada de ajuste para salas ruidosas.
  • Captação ruim a uma determinada distância não prova por si só um defeito de hardware; posicionamento do microfone, ruído de fundo, reverberação, firmware e o caminho de captura do host devem ser controlados primeiro.

Referências:

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...