Controle do reSpeaker XVF3800 com Python
Introdução
Nesta seção, vamos falar sobre como controlar o seu ReSpeaker XVF-3800 usando o SDK em Python. Isso torna o desenvolvimento mais conveniente para usuários que desejam criar suas próprias aplicações. Por exemplo, você pode detectar de onde a voz está vindo, realizar detecção de atividade de voz (VAD), controlar LEDs e muito mais.
SDK em Python
Temos um guia completo em Python sobre como se comunicar com o XVF3800 usando o firmware USB. Este script em Python pode ser executado na sua IDE favorita sem exigir o XVF_Host do XVF3800. Você pode encontrar mais comandos neste link.
Você precisa instalar a biblioteca pyusb.
Como obter DOA e VAD
import sys
import struct
import usb.core
import usb.util
import time
# name, resid, cmdid, length, type
PARAMETERS = {
"VERSION": (48, 0, 3, "ro", "uint8"),
"AEC_AZIMUTH_VALUES": (33, 75, 16, "ro", "radians"),
"DOA_VALUE": (20, 18, 4, "ro", "uint16"), # 4 bytes → two uint16 words
"REBOOT": (48, 7, 1, "wo", "uint8"),
}
class ReSpeaker:
TIMEOUT = 100000 # USB timeout
def __init__(self, dev):
self.dev = dev
def write(self, name, data_list):
try:
data = PARAMETERS[name]
except KeyError:
return
if data[3] == "ro":
raise ValueError('{} is read-only'.format(name))
if len(data_list) != data[2]:
raise ValueError('{} value count is not {}'.format(name, data[2]))
windex = data[0]
wvalue = data[1]
data_type = data[4]
data_cnt = data[2]
payload = []
if data_type in ('float', 'radians'):
for i in range(data_cnt):
payload += struct.pack(b'f', float(data_list[i]))
elif data_type in ('char', 'uint8'):
for i in range(data_cnt):
payload += data_list[i].to_bytes(1, byteorder='little')
else:
for i in range(data_cnt):
payload += struct.pack(b'i', data_list[i])
print("WriteCMD: cmdid: {}, resid: {}, payload: {}".format(wvalue, windex, payload))
self.dev.ctrl_transfer(
usb.util.CTRL_OUT | usb.util.CTRL_TYPE_VENDOR | usb.util.CTRL_RECIPIENT_DEVICE,
0, wvalue, windex, payload, self.TIMEOUT)
def read(self, name):
try:
data = PARAMETERS[name]
except KeyError:
return
resid = data[0]
cmdid = 0x80 | data[1]
length = data[2] + 1 # +1 for the leading status byte
response = self.dev.ctrl_transfer(
usb.util.CTRL_IN | usb.util.CTRL_TYPE_VENDOR | usb.util.CTRL_RECIPIENT_DEVICE,
0, cmdid, resid, length, self.TIMEOUT)
byte_data = response.tobytes()
if data[4] == 'uint8':
result = response.tolist()
elif data[4] == 'radians':
num_floats = (length - 1) // 4 # each float = 4 bytes
fmt = '<' + 'f' * num_floats
result = list(struct.unpack(fmt, byte_data[1:1 + num_floats * 4]))
elif data[4] == 'uint16':
# ── FIX ──────────────────────────────────────────────────────────
# byte_data[0] = status byte (skip it)
# byte_data[1:...] = payload: N little-endian uint16 words
# Each word is 2 bytes, so num_words = data[2] / 2
num_words = data[2] // 2 # 4 bytes → 2 words
fmt = '<' + 'H' * num_words # unsigned 16-bit, little-endian
result = list(struct.unpack(fmt, byte_data[1:1 + num_words * 2]))
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────
return result
def close(self):
usb.util.dispose_resources(self.dev)
def find(vid=0x2886, pid=0x001A):
dev = usb.core.find(idVendor=vid, idProduct=pid)
if not dev:
return
return ReSpeaker(dev)
def main():
dev = find()
if not dev:
print('No device found')
sys.exit(1)
print('{}: {}'.format("VERSION", dev.read("VERSION")))
while True:
result = dev.read("DOA_VALUE")
# After uint16 unpacking: result = [doa_angle, vad_flag]
# ── FIX: use decoded word indices, not raw byte offsets ──
doa_angle = result[0] # 0–359 degrees (now supports > 255)
speech_active = result[1] # VAD flag: 1 = speech, 0 = silence
# ────────────────────────────────────────────────────────
print('SPEECH_DETECTED: {}, DOA_VALUE: {}'.format(speech_active, doa_angle))
time.sleep(0.1)
dev.close()
if __name__ == '__main__':
main()
Usando XVF_Host
Consulte a documentação para entender o que é o XVF_Host. Nesta seção, vamos trabalhar com o XVF_Host usando um script em Python.
Exemplos em Python para o ReSpeaker XVF3800
Se você quiser explorar mais sobre o controle via xvf_host com scripts em Python, leia este artigo.
- Windows
- Raspberry Pi / Linux
Para Windows
git clone https://github.com/KasunThushara/reSpeakerXVF.git
cd reSpeakerXVF
python test.py
Certifique-se de que o Python esteja instalado e que o ReSpeaker XVF3800 esteja conectado via USB.
Para Raspberry Pi
git clone https://github.com/KasunThushara/reSpeakerXVF_rpi.git
cd reSpeakerXVF_rpi
chmod +x xvf_host
python3 test.py
Certifique-se de que xvf_host seja executável e que sua placa esteja conectada via USB ou I2C.
O arquivo test.py pode ser explorado da seguinte forma. Isto é para sua referência no Linux.
import subprocess
import sys
import time
# Path to your xvf_host binary
XVF_HOST_PATH = "./xvf_host" # Change this if xvf_host is in a different location
def run_command(*args):
"""Run a command using the xvf_host tool."""
command = ["sudo", XVF_HOST_PATH] + list(map(str, args))
try:
print(f"Running: {' '.join(command)}")
result = subprocess.run(command, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE, check=True, text=True)
print("Output:\n", result.stdout)
except subprocess.CalledProcessError as e:
print("Error:\n", e.stderr)
sys.exit(1)
if __name__ == "__main__":
# Example: Get device version
run_command("VERSION")
time.sleep(0.005)
# Example: Set LED to breath mode with orange color
run_command("led_effect", 1)
time.sleep(0.005)
run_command("led_color", "0xff8800")
time.sleep(0.005)
run_command("led_speed", 1)
time.sleep(0.005)
run_command("led_brightness", 255)
time.sleep(0.005)
# Example: Save current configuration
#run_command("save_configuration", 1)
# Uncomment to clear config
run_command("clear_configuration", 1)
time.sleep(0.005)

Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.