ROS2 no reSpeaker XVF3800
Introdução

Este projeto demonstra a integração do ReSpeaker XVF3800 com ROS2 para aplicações robóticas, com foco na detecção de fala e na estimativa da Direção de Chegada (DOA). Usando o nó Turtlesim, simulamos o controle de um robô baseado em entrada de voz, permitindo movimento preciso por meio de controle PID. O tutorial aborda a configuração do ambiente ROS2, a configuração do ReSpeaker XVF3800 e como aplicar comandos de voz para controlar um robô. Ao final, os usuários entenderão como conectar interfaces de voz à robótica e usar algoritmos de controle básicos para navegação.

Como instalar o ROS 2 no computador host
Para este projeto, usamos o ROS 2 Humble como middleware. Se você estiver instalando o ROS 2 pela primeira vez, siga o guia de instalação oficial para obter etapas detalhadas:
Guia de Instalação do ROS 2 Humble (Ubuntu)
Configurar o ReSpeaker USB Mic Array
Se você estiver usando o ReSpeaker USB Mic Array para o seu robô ou aplicações de voz, siga estas etapas para configurá-lo no seu sistema Ubuntu.
Encontrar os IDs de fornecedor e produto do seu dispositivo
Para encontrar os IDs do seu dispositivo, execute:
lsusb
Procure pelo dispositivo ReSpeaker (por exemplo, vendor 0x2886, product 0x001A).
Criar uma regra udev para o dispositivo
Crie uma nova regra udev para garantir as permissões corretas para o ReSpeaker Mic Array:
sudo nano /etc/udev/rules.d/50-respeaker.rules
Adicione as seguintes linhas ao arquivo:
# ReSpeaker USB Mic Array
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2886", ATTR{idProduct}=="0018", MODE="0666", GROUP="plugdev"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2886", ATTR{idProduct}=="001a", MODE="0666", GROUP="plugdev"
Recarregar as regras udev e reiniciar o serviço
Recarregue as regras udev e reinicie o serviço para que as alterações entrem em vigor:
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
sudo service udev restart
Desconecte e reconecte o seu ReSpeaker USB Mic Array para aplicar as novas regras.
Configurando o workspace ROS2 e controlando seu robô com ROS2
Este guia conduz você pelo processo de configuração de um workspace ROS2, criação de um pacote ROS2 personalizado, controle de um robô usando Python e configuração do ReSpeaker USB Mic Array para uso em seu projeto ROS2.
Instalar dependências necessárias
Instalar a extensão Python Colcon
Primeiro, certifique-se de que as extensões Python necessárias para compilar pacotes ROS2 estejam instaladas:
sudo apt install python3-colcon-common-extensions
Configurar auto-completar do Colcon (Opcional)
Se você precisar configurar o auto-completar para o colcon:
cd /usr/share/colcon_argcomplete/hook/
ls
gedit ~/.bashrc
clear
Em seguida, adicione source ~/.bashrc para recarregar o ambiente:
source ~/.bashrc
Criar um workspace ROS2
Crie um novo workspace ROS2 e prepare o ambiente:
mkdir ros2_ws
cd ros2_ws/
mkdir src
colcon build
Fazer source do workspace ROS2
Após compilar o workspace, faça o source dele para configurar as variáveis de ambiente:
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
Você pode adicionar esta linha ao seu ~/.bashrc para fazer o source do workspace automaticamente sempre que abrir um novo terminal:
echo "source ~/ros2_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
Criar um novo pacote ROS2
Agora, vamos criar um novo pacote ROS2 para o seu controlador de robô. Este pacote usará ament_python para compilação e rclpy como dependência:
cd ~/ros2_ws/src
ros2 pkg create my_robot_controller --build-type ament_python --dependencies rclpy
Adicionar script Python para controle do robô
Navegue até o seu pacote recém-criado e crie um script Python (por exemplo, rotate_doa.py) para controlar o robô:
cd my_robot_controller/
touch rotate_doa.py
chmod +x rotate_doa.py
Edite o script com a lógica de controle desejada (por exemplo, usando um editor como o VS Code):
cd ..
code .
rotate_doa.py
import sys
import struct
import usb.core
import usb.util
import time
import rclpy
from rclpy.node import Node
from geometry_msgs.msg import Twist
from turtlesim.msg import Pose
from std_msgs.msg import Float32
import math
# name, resid, cmdid, length, type
PARAMETERS = {
"VERSION": (48, 0, 4, "ro", "uint8"),
"AEC_AZIMUTH_VALUES": (33, 75, 16 + 1, "ro", "radians"),
"DOA_VALUE": (20, 18, 4 + 1, "ro", "uint16"),
}
class ReSpeaker:
TIMEOUT = 100000
def __init__(self, dev):
self.dev = dev
def write(self, name, value):
pass
def read(self, name):
try:
data = PARAMETERS[name]
except KeyError:
return
resid = data[0]
cmdid = 0x80 | data[1]
length = data[2]
response = self.dev.ctrl_transfer(
usb.util.CTRL_IN | usb.util.CTRL_TYPE_VENDOR | usb.util.CTRL_RECIPIENT_DEVICE,
0, cmdid, resid, length, self.TIMEOUT)
if data[4] == 'uint8':
result = response.tolist()
elif data[4] == 'radians':
byte_data = response.tobytes()
float1, float2, float3, float4 = struct.unpack('<ffff', byte_data[1:17])
result = [float1 * 180 / 3.1415926,
float2 * 180 / 3.1415926,
float3 * 180 / 3.1415926,
float4 * 180 / 3.1415926]
elif data[4] == 'uint16':
result = response.tolist()
return result
def close(self):
"""
close the interface
"""
usb.util.dispose_resources(self.dev)
def find(vid=0x2886, pid=0x001A):
dev = usb.core.find(idVendor=vid, idProduct=pid)
if not dev:
return None
return ReSpeaker(dev)
class AngleController(Node):
def __init__(self):
super().__init__('angle_controller')
self.target_angle = 0.0
self.pose_sub = self.create_subscription(Pose, '/turtle1/pose', self.pose_callback, 10)
self.cmd_pub = self.create_publisher(Twist, '/turtle1/cmd_vel', 10)
# PID params
self.kp = 1.5
self.ki = 0.0
self.kd = 0.2
self.integral = 0.0
self.prev_error = 0.0
self.prev_time = self.get_clock().now()
def publish_angle(self, angle_deg: float):
self.target_angle = math.radians(angle_deg) # Convert to radians
self.get_logger().info(f"New target angle: {angle_deg:.2f}°")
def pose_callback(self, msg: Pose):
current_yaw = msg.theta
error = self.normalize_angle(self.target_angle - current_yaw)
now = self.get_clock().now()
dt = (now - self.prev_time).nanoseconds / 1e9
self.prev_time = now
self.integral += error * dt
derivative = (error - self.prev_error) / dt if dt > 0 else 0.0
control = self.kp * error + self.ki * self.integral + self.kd * derivative
twist = Twist()
twist.angular.z = control
self.cmd_pub.publish(twist)
self.prev_error = error
@staticmethod
def normalize_angle(angle):
while angle > math.pi:
angle -= 2.0 * math.pi
while angle < -math.pi:
angle += 2.0 * math.pi
return angle
def main(args=None):
rclpy.init(args=args)
node = AngleController()
# Setup ReSpeaker device
dev = find()
if not dev:
node.get_logger().error("No ReSpeaker device found")
return
# Function to handle publishing DOA angle when speech is detected
def publish_doa_angle():
result = dev.read("DOA_VALUE")
if result:
speech_detected = result[3]
doa_angle = result[1]
if speech_detected: # If speech is detected
node.publish_angle(doa_angle)
node.get_logger().info(f"Speech detected, DOA angle: {doa_angle}°")
# Timer to check for DOA updates every 1 second
timer = node.create_timer(1.0, publish_doa_angle)
rclpy.spin(node)
node.destroy_node()
rclpy.shutdown()
dev.close()
if __name__ == '__main__':
main()
Adicione estas dependências ao package.xml
<depend>rclpy</depend>
<depend>geometry_msgs</depend>
<depend>turtlesim</depend>
<depend>std_msgs</depend>
Adicione este endpoint ao package.xml
entry_points={
'console_scripts': [
'rotate_doa = my_controller.rotate_doa:main',
],
},
Compilar e executar o pacote
Após editar seu script Python, compile o pacote:
colcon build
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
Por fim, execute o pacote com:
ros2 run my_robot_controller rotate_doa
Em outro terminal, você também pode executar um nó ROS2 básico (por exemplo, turtlesim para testes):
ros2 run turtlesim turtlesim_node
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.