reSpeaker XVF3800 USB Mic Array com XIAO ESP32S3 DoA e VAD
Introdução
O ReSpeaker XVF3800 é uma solução de processamento de voz com múltiplos microfones baseada no XMOS XVF3800, projetada para aplicações embarcadas que exigem inteligência de áudio em tempo real. O XVF3800 calcula internamente Detecção de Atividade de Voz (VAD) e Direção de Chegada (DoA) para indicar quando a fala está presente e de que direção ela se origina. Esses resultados de inferência podem ser acessados diretamente por um MCU host via I2C usando comandos baseados em recursos, permitindo recursos como ativação por voz, localização da fonte sonora e feedback sensível à direção sem processar áudio bruto no host.

O Firmware que oferece suporte para este código é respeaker_xvf3800_i2s_master_dfu_firmware_v1.0.x_48k_test5.bin. Portanto, certifique-se de fazer o flash primeiro
Código Arduino
#include <Wire.h>
#define XMOS_ADDR 0x2C // I2C 7-bit address
#define GPO_SERVICER_RESID 20
#define GPO_SERVICER_RESID_LED_EFFECT 12
#define GPO_SERVICER_RESID_DOA 19
#define GPO_DOA_READ_NUM_BYTES 4
void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial);
Wire.begin();
delay(2000);
Serial.println("XVF3800 DoA Read Test Starting...");
write_led_effect(4);
}
void loop() {
uint16_t doa_values[2] = {0};
uint8_t status = 0xFF;
bool success = read_doa_values((uint8_t *)doa_values, &status);
if (success) {
Serial.print("I2C Communication SUCCESS. Status byte: 0x");
Serial.print(status, HEX);
Serial.print(" | DOA_VALUE: ");
Serial.print(doa_values[0]);
Serial.print(" | SPEECH_DETECTED: ");
Serial.println(doa_values[1]);
} else {
Serial.println("Failed to read DoA values.");
}
delay(1000);
}
bool read_versions(uint8_t *buffer, uint8_t *status) {
const uint8_t resid = 48;
const uint8_t cmd = 0 | 0x80;
const uint8_t read_len = 3;
// Step 1: Write command
Wire.beginTransmission(XMOS_ADDR);
Wire.write(resid);
Wire.write(cmd);
Wire.write(read_len + 1);
uint8_t result = Wire.endTransmission();
if (result != 0) {
Serial.print("I2C Write Error: ");
Serial.println(result);
return false;
}
// Step 2: Read response (status + payload)
Wire.requestFrom(XMOS_ADDR, (uint8_t)(read_len + 1));
if (Wire.available() < read_len + 1) {
Serial.println("I2C Read Error: Not enough data received.");
return false;
}
*status = Wire.read();
for (uint8_t i = 0; i < read_len; i++) {
buffer[i] = Wire.read();
}
return true;
}
bool read_doa_values(uint8_t *buffer, uint8_t *status) {
const uint8_t resid = GPO_SERVICER_RESID;
const uint8_t cmd = GPO_SERVICER_RESID_DOA | 0x80;
const uint8_t read_len = GPO_DOA_READ_NUM_BYTES;
// Step 1: Write command
Wire.beginTransmission(XMOS_ADDR);
Wire.write(resid);
Wire.write(cmd);
Wire.write(read_len + 1);
uint8_t result = Wire.endTransmission();
if (result != 0) {
Serial.print("I2C Write Error: ");
Serial.println(result);
return false;
}
// Step 2: Read response (status + payload)
Wire.requestFrom(XMOS_ADDR, (uint8_t)(read_len + 1));
if (Wire.available() < read_len + 1) {
Serial.println("I2C Read Error: Not enough data received.");
return false;
}
*status = Wire.read();
for (uint8_t i = 0; i < read_len; i++) {
buffer[i] = Wire.read();
}
return true;
}
void write_led_effect(uint8_t effect) {
Wire.beginTransmission(XMOS_ADDR); // Begin I2C transmission to XVF3800
Wire.write(GPO_SERVICER_RESID); // Write the resource ID
Wire.write(GPO_SERVICER_RESID_LED_EFFECT); // Write the command ID
Wire.write(1); // Write number of payload bytes
Wire.write(effect); // Write each payload byte
Wire.endTransmission(); // End the I2C transmission
}
Saída Esperada

Suporte Técnico & Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer a você diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.