Pular para o conteúdo principal

reSpeaker XVF3800 USB Mic Array com teste I2S em XIAO ESP32S3

Este projeto serve como um sketch de teste para verificar a funcionalidade da interface I2S entre o XIAO ESP32S3 e o ReSpeaker XVF3800 USB 4-Mic Array. O objetivo é confirmar que a transmissão e recepção de dados através do barramento I2S estão funcionando corretamente. Para isso, o sketch gera um sinal de áudio sintético em onda quadrada e o escreve na interface I2S. Em seguida, ele lê os dados de áudio do array de microfones XVF3800 e verifica a integridade das amostras recebidas.

pir

Objetivo

O objetivo principal deste projeto é testar e validar as operações de transmissão (TX) e recepção (RX) I2S. Ele busca garantir que o array de microfones ReSpeaker XVF3800 consiga enviar dados de áudio de volta para o ESP32S3 via I2S com sucesso. Ao fazer isso, estabelece uma base confiável para a comunicação I2S entre os dois dispositivos, abrindo caminho para aplicações mais avançadas de áudio e processamento de voz.

Como Funciona

Durante a fase de configuração, o sketch inicializa a comunicação serial e inicia a interface I2S usando configuração estéreo com largura de amostra de 32 bits. Os pinos I2S são configurados de acordo com o mapeamento de hardware do ESP32S3. Na fase de transmissão (TX), é gerada uma onda quadrada de 440 Hz alternando o valor de amplitude do sinal de áudio. Um total de 32.000 amostras são escritas no barramento I2S. Na fase de recepção (RX), o sketch lê 32.000 amostras do array de microfones XVF3800. Em seguida, conta quantas dessas amostras são diferentes de zero e válidas. Se mais de 16.000 amostras válidas forem recebidas, o teste é aprovado. Caso contrário, uma segunda tentativa de leitura é feita. Se o resultado ainda ficar abaixo do limite, o teste é marcado como reprovado.

Código

#include "AudioTools.h"

const int sampleRate = 16000; // Hz
const int frequency = 440; // Hz square wave
const int amplitude = 500; // peak value
const int halfWavelength = sampleRate / frequency;

AudioInfo info(sampleRate, 2, 32); // stereo, 32-bit
I2SStream i2s;
I2SConfig cfg;

int32_t sample = amplitude;
int count = 0;

void printSamplesAndCount(int &nonZero) {
nonZero = 0;
bool truncated = false;
for (int i = 0; i < 32000; i++) {
int32_t rxSample;
size_t n = i2s.readBytes((uint8_t*)&rxSample, sizeof(rxSample));
if (n == sizeof(rxSample)) {
if (rxSample != 0 && rxSample != 0xFFFFFFFF) {
nonZero++;
}
if (i < 200) {
Serial.printf("%d ", rxSample);
} else if (!truncated) {
Serial.print("... (truncated)");
truncated = true;
}
}
}
Serial.println();
}


void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial);
AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Info);

cfg = i2s.defaultConfig(RXTX_MODE); // full duplex
cfg.copyFrom(info);
cfg.pin_bck = 8;
cfg.pin_ws = 7;
cfg.pin_data = 44; // TX data pin
cfg.pin_data_rx = 43; // RX data pin
cfg.is_master = true;
i2s.begin(cfg);

Serial.println("I2S full-duplex test start");
}

void loop() {
// 1) Generate and write 32k samples of square wave
for (int i = 0; i < 32000; i++) {
if (count % halfWavelength == 0) {
sample = -sample; // toggle polarity for square wave
}
i2s.write((uint8_t*)&sample, sizeof(sample));
count++;
}

// 2) First read attempt
int nonZero = 0;
Serial.println("First read attempt:");
printSamplesAndCount(nonZero);
Serial.printf("Valid samples: %d\n", nonZero);

// 3) Check pass/fail or do second attempt
if (nonZero > 16000) {
Serial.println("I2S RX PASS!");
} else {
Serial.println("Valid samples below threshold, trying second read...");
nonZero = 0;
Serial.println("Second read attempt:");
printSamplesAndCount(nonZero);
Serial.printf("Valid samples: %d\n", nonZero);
if (nonZero > 16000) {
Serial.println("I2S RX PASS!");
} else {
Serial.println("I2S RX FAIL!");
}
}

Serial.println("Test complete");
while (true); // stop here
}

pir

Suporte Técnico e Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...