Pular para o conteúdo principal

Gravar o Raspbian OS no eMMC do reTerminal DM

pir

reTerminal DM é uma IHM industrial open-source de 10,1" - um Integrated Device Master para unificar o fluxo de dados e gerenciar o dispositivo local.

Baseado no Raspberry Pi CM4 e, como um dispositivo tudo‑em‑um de Panel PC, HMI, PLC e gateway IIoT, o reTerminal DM é uma nova geração de hub de sensoriamento interativo com uma tela grande de grau industrial IP65.

Ele é equipado com rica escalabilidade e conectividade híbrida, suportando barramento CAN, RS485, RS232, porta Ethernet Gigabit e outras interfaces, bem como poderosos recursos de comunicação sem fio, como 4G, LoRa®, WiFi e BLE.

*Os módulos 4G e LoRa® não vêm com o reTerminal DM por padrão, compre os módulos relevantes conforme necessário, para 4G bundle

nota

O Sensecraft Edge OS pode ser baixado aqui. Observe que este Sensecraft Edge OS é atualmente desenvolvido com base no reTerminal DM e só funciona com a versão de Produção do reTerminal DM

Requisitos de Hardware

Você precisa preparar o seguinte hardware

  • reTerminal DM x 1
  • Computador Host (Windows/Mac/Linux) x 1
  • Cabo Ethernet x 1
  • Fonte de alimentação (12V-24V) BYO
  • Cabo USB Tipo‑C x 1

Requisitos de Software

Etapas para Gravar o Raspbian OS

Nota: A imagem de sistema mais recente empacotada pela Seeed, incluindo os drivers apropriados: pi-gen-expand

  • Passo 1. Acione o boot mode switch localizado ao lado da porta USB Tipo‑C, certificando‑se de que a chave esteja configurada para disable eMMC boot mode de acordo com o diagrama abaixo:

pir

  • Passo 2. Use o cabo de dados USB Tipo‑C para conectar à porta Tipo‑C no reTerminal DM, como mostrado na imagem acima,

  • Passo 3. Conecte o cabo de alimentação da fonte de alimentação à porta de energia do reTerminal DM.

perigo

Certifique‑se de que você conectou o cabo de alimentação com a polaridade correta.

pir

Agora vamos passar para a configuração de software no seu computador host. Siga as etapas de acordo com o sistema operacional desejado

Para Windows

  • Passo 1. Baixe o instalador rpiboot setup clicando aqui para instalar os drivers necessários e a ferramenta de boot

  • Passo 2. Conecte o reTerminal DM ao PC via cabo USB Tipo‑C

O Windows agora encontrará o hardware e instalará os drivers necessários

  • Passo 3. Procure pela ferramenta rpiboot que instalamos antes e abra‑a

  • Passo 4. Abra o Explorador de Arquivos e você verá o eMMC do Compute Module 4 exibido como um dispositivo de armazenamento em massa USB

  • Passo 5. Baixe o software Raspberry Pi Imager aqui

  • Passo 6. Abra o software Raspberry Pi Imager

pir

  • Passo 7. Pressione CTRL + SHIFT + X no teclado para abrir a janela de Advanced options

pir

Aqui você pode definir um hostname, habilitar SSH, definir uma senha, configurar o wiFi, definir configurações de localidade e mais

  • Passo 8. Clique em CHOOSE OS e selecione o seu OS preferido

pir

NOTA: Você pode selecionar outros sistemas operacionais, como Ubuntu 64‑bit, navegando até Other general purpose OS

pir

  • Passo 9. Clique em CHOOSE STORAGE e selecione a unidade eMMC conectada

  • Passo 10. Por fim, clique em WRITE

pir

Aguarde alguns minutos até que o processo de gravação seja concluído.

  • Passo 11. Acione o Boot Mode switch de volta para a posição original

Agora você pode pular para aqui

nota

Depois que as etapas acima forem concluídas e você tiver reaplicado a alimentação ao reTerminal DM, o LED de Power deverá acender em amarelo e o LED ACT deverá piscar na cor verde, mas a tela ficará em branco e sem retroiluminação. Não entre em pânico, você só precisa seguir as etapas de install drivers para reviver a tela.

Para MAC

cuidado

Você precisa instalar o homebrew antes de prosseguir com as etapas a seguir. Abra um terminal e digite brew -V para verificar se você configurou corretamente o ambiente homebrew; você deverá ver a versão do ambiente homebrew que instalou.

  • Passo 1. Clone o repositório usbboot
git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot
cd usbboot
  • Passo 2. Instale libusb
brew install libusb
  • Passo 3. Instale pkg-config
brew install pkg-config
  • Passo 4. Compile usando make
make
  • Passo 5. Execute o binário
sudo ./rpiboot
  • Passo 6. Conecte o reTerminal ao seu computador Mac via cabo USB Tipo‑C

  • Passo 7. Baixe e instale o aplicativo Raspberry Pi Imager visitando este link

  • Passo 8. Abra o aplicativo Raspberry Pi Imager

pir

  • Passo 9. Pressione CTRL + SHIFT + X no teclado para abrir a janela de Advanced options

pir

Aqui você pode definir um hostname, habilitar SSH, definir uma senha, configurar wifi, definir configurações de localidade e mais

  • Passo 10. Clique em CHOOSE OS e selecione o seu OS preferido

pir

NOTA: Você pode selecionar um sistema operacional como Ubuntu 64‑bit, navegando até Other general purpose OS

pir

  • Passo 11. Clique em CHOOSE STORAGE e selecione a unidade eMMC conectada

  • Passo 12. Por fim, clique em WRITE

pir

Aguarde alguns minutos até que o processo de gravação seja concluído.

  • Passo 13. Acione o Boot Mode switch de volta para a posição original

Agora você pode pular para aqui

nota

Depois que as etapas acima forem concluídas e você tiver reaplicado a alimentação ao reTerminal DM, você deverá perceber que o LED de Power acende em amarelo e o LED ACT pisca em verde, mas a tela fica em branco e sem retroiluminação. Não entre em pânico, você só precisa seguir as etapas de install drivers para reviver a tela.

Para Linux

Usaremos o Git para obter o código‑fonte do rpiboot, portanto, certifique‑se de que o Git esteja instalado

  • Passo 1. Abra uma janela de Terminal e digite o seguinte para atualizar a lista de pacotes
sudo apt-get update
  • Passo 2. Instale o Git com o seguinte comando
sudo apt install git libusb-1.0-0-dev pkg-config build-essential
  • Passo 3. O Git pode gerar um erro se a data não estiver configurada corretamente. Digite o seguinte para corrigir isso
sudo date MMDDhhmm

NOTA: Onde MM é o mês, DD é o dia e hh e mm são, respectivamente, horas e minutos.

  • Passo 4. Clone o repositório da ferramenta usbboot
git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot
cd usbboot
  • Passo 5. Compile e instale a ferramenta usbboot
make
  • Passo 6. Execute a ferramenta usbboot e ela aguardará uma conexão
sudo ./rpiboot

O resultado é mostrado abaixo:

pir

  • Passo 7. Conecte o reTerminal ao PC via cabo USB Tipo‑C

  • Passo 8. Baixe o snap

sudo apt install snap
  • Passo 9. Baixe o rpi-imager
snap install rpi-imager
  • Passo 10. Abra o software Raspberry Pi Imager
rpi-imager

O resultado é mostrado abaixo:

pir

  • Passo 11. Pressione CTRL + SHIFT + X no teclado para abrir a janela Advanced options

Defina um hostname, defina uma senha, configure o Wi‑Fi, defina as configurações de localidade

pir

Habilite o SSH

pir

Aqui você pode definir um hostname, habilitar SSH, definir uma senha, configurar o Wi‑Fi, definir as configurações de localidade e mais

  • Passo 11. Clique em CHOOSE OS e selecione o sistema operacional de sua preferência

pir

NOTA: Você pode selecionar sistemas como Ubuntu 64-bit navegando até Other general purpose OS

pir

  • Passo 12. Clique em CHOOSE STORAGE e selecione a unidade eMMC conectada

  • Passo 13. Por fim, clique em NEXT e YES

pir

Aguarde alguns minutos até que o processo de gravação seja concluído. O resultado é mostrado abaixo:

pir

  • Passo 14. Coloque o Boot Mode Switch de volta na posição original
nota

Depois que as etapas acima terminarem e você reaplicar a energia ao reTerminal DM, você deverá perceber que o LED de energia ficará aceso em amarelo e o LED ACT piscará em verde, mas a tela ficará em branco e sem iluminação de fundo. Por favor, não entre em pânico, você só precisa seguir as etapas de install drivers para reativar a tela.

Instalar Drivers

Acessar o reTerminal DM via SSH

nota

As etapas a seguir exigem algum conhecimento básico de linha de comando Linux. Por favor, prepare uma xícara de café e fique pronto.

Seguindo as etapas de gravação do sistema operacional acima, o reTerminal DM deve ter SSH habilitado com o hostname raspberrypi.local.

Agora conecte o cabo Ethernet ao reTerminal DM e a um roteador que esteja na mesma rede que o seu computador host.

dica

Para testar se o seu reTerminal DM está na mesma rede que o computador host, você pode usar ping raspberrypi.local

se você vir a seguinte saída após o comando ping, significa que ambos os dispositivos estão na mesma rede:

pir

Para Windows
  • Passo 1. Abra o Command Prompt e digite o seguinte
# ssh username@hostname
ssh [email protected]
  • Passo 2. Digite yes quando solicitado

pir

  • Passo 3. Insira a senha da seguinte forma
raspberry
  • Passo 4. Se você tiver efetuado login com sucesso no Raspberry Pi OS, verá a seguinte saída

pir

Para Mac/Linux
  • Passo 1. Abra o Terminal no computador e digite o seguinte
  • Passo 2. Digite yes para a seguinte mensagem
ECDSA key fingerprint is SHA256:XXXXXXX.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
  • Passo 3. Quando for solicitada a senha, digite o seguinte
raspberry
  • Passo 4. Se você tiver efetuado login com sucesso no Raspberry Pi OS, verá a seguinte saída

pir

Instalar drivers do reTerminal após gravar um novo Raspbian OS

O reTerminal DM vem com os drivers necessários pré-instalados de fábrica, então você não precisa instalar drivers adicionais. No entanto, se você gravar um novo sistema operacional por conta própria, precisará instalar os drivers necessários separadamente.

dica

Para instalar o driver de SO de 32 bits, siga cuidadosamente as etapas abaixo:

O sistema operacional pré-instalado no reTerminal DM é de 64 bits; se você desejar instalar um SO de 32 bits, use o seguinte método para instalar os drivers DTS.

⚠️Nota: Reinicie seu reTerminal DM depois de gravar o SO de 32 bits.

Siga a etapa Access reTerminal DM via SSH e, em seguida, insira o seguinte comando:

echo arm_64bit=0 | sudo tee -a /boot/config.txt

Depois, continue o processo de Install drivers after flashing new Raspbian OS process

  • Passo 1. Clone o repositório a seguir no shell SSH em que você conectou ao reTerminal DM nas etapas acima
sudo apt install git -y
git clone --depth 1 https://github.com/Seeed-Studio/seeed-linux-dtoverlays
  • Passo 2. Entre no repositório
cd seeed-linux-dtoverlays
  • Passo 3. Digite o seguinte para instalar os drivers
sudo ./scripts/reTerminal.sh --device reTerminal-DM
  • Passo 4. Reinicie o reTerminal DM
sudo reboot

Agora a sua tela deve acender e funcionar normalmente.

FAQ

Orientação da tela sensível ao toque

P: A orientação do painel de toque da tela está diferente da exibição da tela?

R: Siga cuidadosamente as etapas abaixo:

Siga a etapa access reTerminal DM via SSH e, em seguida, insira o seguinte comando:

echo 'ATTRS{name}=="gt9271", ENV{LIBINPUT_CALIBRATION_MATRIX}="0  1.0  0 -1.0 0 1.0 0 0 1.0"' | sudo tee -a /etc/udev/rules.d/98-touchscreen-cal.rules

Depois, reinicie:

sudo reboot

Se a orientação da tela ainda estiver incorreta, opções adicionais para o ENV{LIBINPUT_CALIBRATION_MATRIX} podem ser encontradas aqui.

Suporte Técnico & Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...