Pular para o conteúdo principal

reTerminal e reTerminal DM FAQ

Esta página contém respostas verificadas para o reTerminal e o reTerminal DM. Cada resposta indica a variante do produto e o modo de firmware ao qual se aplica, juntamente com a data em que foi verificada pela última vez em relação às fontes oficiais atuais.

Antes de começar​

  • Confirme o modelo exato: reTerminal ou reTerminal DM, e a variante de Raspberry Pi CM4 instalada.
  • Verifique a versão atual da imagem do Raspberry Pi OS antes de aplicar etapas específicas de versão.
  • As respostas nesta página foram verificadas pela última vez em 2026-11-10; verifique novamente as fontes oficiais vinculadas se você estiver lendo isto depois dessa data.

Documentação e uso​

Como obtenho o arquivo de modelo 3D do reTerminal DM (114070201)?​

Aplica-se a: reTerminal DM (114070201), para desenvolvedores que precisam do modelo 3D para projeto estrutural ou validação de gabinete

Última verificação: 2026-11-01

O modelo 3D do reTerminal DM (114070201) está disponível por meio do seguinte link de arquivo STEP de projeto estrutural: https://files.seeedstudio.com/wiki/reTerminalDM/reTerminal-DM-Structural-Design-File.stp . Para outros arquivos de projeto ou informações técnicas, entre em contato com a equipe de suporte técnico da Seeed.

Referências:

SO e Firmware​

Como posso gravar o Raspberry Pi OS que é enviado originalmente com o reTerminal​

Aplica-se a: reTerminal e reTerminal DM, para restaurar a imagem de fábrica que foi enviada originalmente com o dispositivo

Última verificação: 2023-11-15

Para mais detalhes, clique aqui

Como gravar Raspberry Pi OS/ Ubuntu OS 64-bit ou outro SO na eMMC​

Aplica-se a: reTerminal e reTerminal DM com um compute module que possui armazenamento eMMC, para gravar uma imagem de sistema

Última verificação: 2023-06-21

Para mais detalhes, clique aqui

Como instalar os drivers do reTerminal após gravar um novo Raspberry Pi OS/ Ubuntu OS ou outro SO​

Aplica-se a: reTerminal e reTerminal DM, para instalar os drivers do reTerminal depois que um novo sistema operacional foi gravado

Última verificação: 2023-11-15

Para mais detalhes, clique aqui

Como atualizar o Raspberry Pi OS e os pacotes instalados​

Aplica-se a: reTerminal e reTerminal DM executando Raspberry Pi OS, para uma atualização de sistema in-place de rotina

Última verificação: 2023-06-21

Para mais detalhes, clique aqui

Como posso gravar um SO se eu substituir o CM4 por uma versão sem eMMC​

Aplica-se a: reTerminal e reTerminal DM equipados com um Raspberry Pi CM4 que não possui armazenamento eMMC

Última verificação: 2023-06-21

Para mais detalhes, clique aqui

Não consigo despertar o LCD do reTerminal após o modo de suspensão​

Aplica-se a: reTerminal e reTerminal DM executando Raspberry Pi OS com o driver de device tree overlay do reTerminal instalado

Última verificação: 2024-12-16

Para mais detalhes, clique aqui

Como posso inicializar um SO a partir de um Pen Drive USB​

Aplica-se a: reTerminal e reTerminal DM com um bootloader de compute module, para inicializar um sistema a partir de uma unidade USB externa

Última verificação: 2023-06-21

Para mais detalhes, clique aqui

Como posso instalar o Ubuntu no reTerminal?​

Aplica-se a: reTerminal e reTerminal DM com uma imagem Ubuntu Server arm64 gravada na eMMC

Última verificação: 2023-06-21

Para mais detalhes, clique aqui

A orientação da tela está incorreta após instalar o Raspberry Pi OS Bullseye​

Aplica-se a: reTerminal e reTerminal DM com uma imagem Raspberry Pi OS Bullseye ou Bookworm e os drivers do reTerminal instalados

Última verificação: 2023-11-24

Para mais detalhes, clique aqui

Como desativar a rotação de tela no reTerminal​

Aplica-se a: reTerminal e reTerminal DM executando Raspberry Pi OS, para uma instalação fixa em que o display não deve girar

Última verificação: 2023-06-21

Para mais detalhes, clique aqui

Como resolver quando a taxa de atualização da tela está muito baixa​

Aplica-se a: reTerminal e reTerminal DM executando Raspberry Pi OS, para um display que apresenta travamentos visíveis na atualização

Última verificação: 2024-07-02

Para mais detalhes, clique aqui

Conectividade e rede​

A Seeed mantém o IMEI e o número de série do módulo 4G LTE Cat 4 EC25 dos dispositivos reTerminal ou reTerminal DM entregues, e como eles podem ser obtidos quando o dispositivo já está implantado e não pode ser lido no local?​

Aplica-se a: dispositivos reTerminal e reTerminal DM que foram entregues e implantados em campo, para registro de ativos em que o IMEI e o número de série do módulo 4G LTE Cat 4 EC25 precisam ser preenchidos

Última verificação: 2026-11-01

A Seeed não mantém o IMEI nem o número de série do módulo 4G dos dispositivos entregues, portanto esses números não podem ser preenchidos apenas a partir do pedido, do modelo do produto ou do número de série do host. O IMEI e o número de série do módulo 4G pertencem ao dispositivo ou módulo individual e precisam ser lidos a partir do dispositivo implantado: o usuário final ou o técnico em campo abre o console serial do dispositivo ou a interface de comandos AT do módulo e executa AT+GSN para consultar o IMEI desse módulo 4G; o número de série / ID do módulo deve ser obtido a partir da etiqueta do módulo ou por meio do comando de consulta do módulo EC25. Faça a correspondência dos resultados de consulta um a um com os números de ativo do dispositivo antes de concluir o registro. Se as pessoas no local do dispositivo não puderem ser contatadas agora, o usuário final local ou o técnico em campo terá que executar as consultas e enviar os resultados de volta; a Seeed não pode restaurá-los a partir dos registros originais de entrega.

  1. Confirme a localização, o número de ativo e a pessoa de contato de cada dispositivo implantado.
  2. O usuário final ou o técnico em campo conecta-se ao console serial do dispositivo ou à interface de comandos AT do módulo 4G.
  3. Execute AT+GSN e registre o IMEI retornado; observe que esse comando consulta o IMEI e não é o mesmo que consultar o número de série do módulo.
  4. Consulte e registre o número de série / ID do módulo 4G a partir da etiqueta do módulo ou a partir do comando de consulta do LTE Cat 4 EC25.
  5. Faça a correspondência do IMEI, do ID do módulo e do número de ativo do host de cada dispositivo um a um e envie-os ao administrador do dispositivo para concluir o registro.
  6. Se não for possível organizar uma conexão remota ou no local, o usuário final ou o técnico em campo na localização do dispositivo terá que executar as consultas acima.

Critérios de sucesso:

  • O IMEI e o ID do módulo 4G de cada dispositivo foram lidos do lado do dispositivo e registrados em relação ao número de ativo
  • O registro não contém nenhum número que tenha sido deduzido a partir do pedido ou do número de série do host

Referências:

Como posso fazer login no Raspberry Pi OS/ Ubuntu OS ou outro SO usando um conversor USB para serial​

Aplica-se a: reTerminal e reTerminal DM com o conector GPIO de 40 pinos, para login no console sem display

Última verificação: 2023-06-21

Para mais detalhes, clique aqui

Hardware e interfaces​

Como solucionar o problema de tela preta no reTerminal​

Aplica-se a: reTerminal e reTerminal DM cujo LCD permanece preto após a inicialização, com os LEDs de status PWR e SYS disponíveis para diagnóstico

Última verificação: 2023-11-15

Para mais detalhes, clique aqui

Por que há uma cola preta ao redor dos chips no CM4?​

Aplica-se a: reTerminal e reTerminal DM com um compute module Raspberry Pi CM4, para usuários que notam o material preto na placa

Última verificação: 2023-06-21

Para mais detalhes, clique aqui

Como resolver o problema de buzzer e LEDs que não funcionam após instalar os drivers do reTerminal​

Aplica-se a: reTerminal e reTerminal DM após a instalação do driver do reTerminal ter sido executada

Última verificação: 2023-06-21

Para mais detalhes, clique aqui

Solução de problemas de imprecisão da tela sensível ao toque​

Aplica-se a: reTerminal e reTerminal DM executando uma imagem Raspberry Pi OS baseada em X11 com o driver de toque do reTerminal instalado

Última verificação: 2023-06-21

Para mais detalhes, clique aqui

Como verificar se o chip de criptografia é ATECC608A-SSHDA-B ou ATECC608A-TNGTLSS-G​

Aplica-se a: reTerminal e reTerminal DM para identificar a variante do coprocessador de criptografia on-board

Última verificação: 2023-06-21

Para mais detalhes, clique aqui

Produto e serviço​

Um pedido unitário de reTerminal DM pode receber o módulo de expansão Dual LAN/SSD, o SSD NVMe M.2 2280 e as antenas Bluetooth/Wi-Fi instalados e testados gratuitamente antes do envio?​

Aplica-se a: pedidos unitários de reTerminal DM, para clientes que precisam do módulo de expansão Dual LAN/SSD, do SSD NVMe M.2 2280 e das antenas Bluetooth/Wi-Fi instalados antes do envio

Última verificação: 2026-11-01

Um pedido unitário não pode receber uma pré-montagem de fábrica gratuita (incluindo a instalação e o teste dos acessórios internos). Esse serviço é um serviço de personalização leve e só se aplica a pedidos que atinjam a quantidade mínima de compra exigida e paguem as taxas de personalização correspondentes. Para o pedido unitário atual, o dispositivo pode ser recebido em sua embalagem original de fábrica; após a chegada, você pode instalar os acessórios relacionados seguindo o guia oficial de montagem de hardware: https://wiki.seeedstudio.com/pt-br/reterminal-dm-hardware-guide/ .

Observações:

  • A pré-montagem de fábrica é um serviço de personalização leve que exige uma certa quantidade de compra e cobra taxas de personalização, portanto um pedido unitário não se qualifica para a pré-instalação e teste gratuitos antes do envio.
  • Se o volume do pedido posteriormente atingir o limite de personalização, você pode consultar novamente a Seeed sobre as condições aplicáveis ao serviço de pré-montagem de fábrica.

Referências:

O reTerminal DM pode operar em uma temperatura ambiente de -20°C e é possível solicitar uma versão ODM na quantidade de 10 unidades?​

Aplica-se a: O reTerminal DM padrão, para projetos que utilizam o dispositivo em temperatura ambiente de -20°C e para consultas de personalização ODM de 10 unidades

Última verificação: 2026-11-01

A faixa de temperatura de operação do reTerminal DM padrão é de -10°C a 50°C, portanto o modelo padrão por si só não atende a uma temperatura ambiente de -20°C. Operar a -20°C requer uma personalização ODM com um display de ampla faixa de temperatura ou uma solução de aquecimento interno. A quantidade mínima de pedido para uma personalização ODM é de 50 unidades.

Referências:

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...