Pular para o conteúdo principal
SEEED STUDIO · IMPLANTAÇÃO PRÁTICA

Como implantar e avaliar ACT no reBot Arm

Execute ACT em um robô real, entenda o pré-processamento e a execução de blocos de ações, meça o sucesso e melhore os dados analisando as falhas.

  • Inferência no robô
  • Execução de blocos de ações
  • Avaliação
  • Iteração de dados

Fluxo de Dados de Inferência em um Relance​

Implantar um Modelo ACT: Fluxo de Dados de Inferência em um Relance (Figura 1)


Pré-processamento e Desnormalização​

O modelo foi treinado com dados normalizados, portanto a inferência deve aplicar as mesmas regras de entrada e saída:

DireçãoProcessamentoEstatísticas
Para dentro do modeloRedimensionar imagens e aplicar normalização ImageNet; subtrair as médias dos estados e dividir pelos desvios padrão (z-score).Conjunto de dados de treinamento meta/stats.json
Para fora do modeloMultiplicar as ações pelos desvios padrão e somar as médias para recuperar os ângulos físicos das juntas.As mesmas estatísticas

Implantar um Modelo ACT: Pré-processamento e Desnormalização (Figura 2)


Iniciar a Inferência no Robô e Iterar nos Dados​

Carregue a política com lerobot-record. Use exatamente os mesmos parâmetros de robô e câmera usados durante a coleta:

Versão RS:

lerobot-record \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.cameras='{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"} }' \
--robot.id=follower1 \
--display_data=false \
--dataset.repo_id=seeed/eval_test18 \
--dataset.single_task="Grab the crayfish into the box" \
--dataset.num_episodes=10 \
--dataset.episode_time_s=60 \
--dataset.reset_time_s=10 \
--policy.path=outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model \
--policy.push_to_hub=false

Versão DM:

lerobot-record \
--robot.type=seeed_b601_dm_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.can_adapter=damiao \
--robot.cameras='{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"} }' \
--robot.id=follower1 \
--display_data=false \
--dataset.repo_id=seeed/eval_test18 \
--dataset.single_task="Grab the crayfish into the box" \
--dataset.num_episodes=10 \
--dataset.episode_time_s=60 \
--dataset.reset_time_s=10 \
--policy.path=outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model \
--policy.push_to_hub=false
  • --dataset.num_episodes=10: registra 10 episódios de avaliação.

  • --dataset.episode_time_s=60: permite no máximo 60 segundos por episódio. Defina isso de acordo com a duração da tarefa: se colocar o lagostim na caixa leva 20–30 segundos, permita 30–40 segundos. Para observação prolongada sem esperar entre episódios, você pode usar uma duração maior, como 300 segundos.

  • --dataset.reset_time_s=10: permite 10 segundos entre episódios para restaurar as posições dos objetos. Mantenha as condições iniciais o mais consistentes possível durante a avaliação.


Executando um Bloco de Ações​

  • Uma inferência prediz um bloco de ações de 100 passos. Execute apenas os primeiros n passos em malha aberta (n_action_steps), depois observe novamente: as previsões se tornam menos confiáveis quanto mais distante no futuro.

  • Com o agrupamento temporal (temporal_ensemble_coeff), a ação em cada passo de tempo é uma média ponderada de previsões sobrepostas, produzindo trajetórias mais suaves.

  • Pausas visíveis geralmente ocorrem quando um bloco termina antes que a próxima inferência esteja pronta. Aumentar n_action_steps pode reduzir essas pausas, ao custo de respostas mais lentas a perturbações.


Segurança: Limites, Velocidade e Paradas de Emergência​

  • Use ESC para encerrar a sessão; não use Ctrl+C. Antes de parar, deixe o braço terminar o bloco de ações atual ou retorne-o manualmente a uma pose segura (embora Ctrl+C atualmente também retorne o robô para zero), para evitar deixá-lo suspenso sob carga.

  • Esteja pronto para desconectar a alimentação imediatamente se o braço se comportar de forma anormal.


Avaliar Taxa de Sucesso e Tempo de Conclusão​

Fixe as condições iniciais e execute 20 tentativas, registrando cada resultado.

  • Taxa de sucesso = tentativas bem-sucedidas ÷ 20. Para o primeiro modelo treinado, acima de 50% é um ponto de partida normal e acima de 80% é excelente.

  • Tempo de conclusão indica consistência. As tentativas bem-sucedidas devem levar tempos semelhantes; grandes variações sugerem hesitação.

  • Para falhas, registre o tipo de falha, em vez de apenas marcar um X.


Testar Generalização​

Após testar as condições padrão, altere uma condição por vez e meça a queda na taxa de sucesso. Um modelo ACT treinado em 50 episódios tem generalização limitada; uma cobertura mais ampla exige mais demonstrações.

TesteMétodoComportamento esperado
Generalização de posiçãoColoque o bloco longe dos cinco pontos marcados, mas dentro da região demonstrada.Pouca degradação; uma queda sugere diversidade de posição insuficiente.
Distração leveAdicione objetos não relacionados à mesa.Um modelo com compreensão visual limpa não deve ser afetado.
Mudança clara de distribuiçãoUse um objeto completamente novo ou uma superfície de mesa reflexiva.A falha é esperada fora da distribuição de treinamento.

O objetivo é mapear o limite de capacidade do modelo e depois estendê-lo gradualmente com mais dados.


Analisar Tipos de Falha​

FalhaCausa mais provávelResposta
Alcança em direção à posição erradaCobertura de dados insuficiente nessa posição; mudança de distribuição.Coletar mais demonstrações nessa região.
Encosta no objeto mas não consegue segurá-lo, ou o deixa cairMomento de fechamento mal aprendido ou poucos exemplos de preensão.Adicionar demonstrações de alta qualidade do momento de preensão.
Move-se de forma errática o tempo todoO treinamento não convergiu ou a cena e a iluminação mudaram substancialmente.Verifique se a cena e a iluminação durante a coleta correspondem às da inferência.

Descarte problemas de configuração antes de culpar os dados. Movimento errático geralmente exige verificações de configuração; alcance impreciso geralmente exige melhor cobertura.


Iteração de Dados: Coletar para Casos de Falha​

Feche o ciclo transformando falhas em dados:

  1. Classifique a falha e a cena em que ela ocorre.

  2. Colete de 10 a 20 novas demonstrações direcionadas a esse caso. Para alcances perdidos, registre a localização problemática; para preensões instáveis, enfatize o movimento de fechamento. Expanda gradualmente a região coberta, por exemplo com novos pontos espaçados de 5 a 10 cm ao redor da cruz original.

  3. Re-treine usando o conjunto de dados atualizado.

Implantar um Modelo ACT: Iteração de Dados: Coletar para Casos de Falha (Figura 3)

Loading Comments...