Pular para o conteúdo principal
SEEED STUDIO · ANÁLISE DETALHADA DE ARTIGO

SmolVLA: Como Modelos Leves Aprendem Ações de Robôs com Eficiência

SmolVLA: Um modelo visão-linguagem-ação para robótica acessível e eficiente

  • VLA leve
  • Dados da comunidade
  • Flow matching
  • Inferência assíncrona
arXivLer o artigo

Pré-requisitos​

VLMs e VLAs​

SmolVLA: VLMs and VLAs (Figure 09)

Ações de Passo Único e Blocos de Ação​

SmolVLA: Single-Step Actions and Action Chunks (Figure 02)

O que é Flow Matching?​

SmolVLA: What Is Flow Matching? (Figure 11)

Inferência Síncrona e Assíncrona​

SmolVLA: Synchronous and Asynchronous Inference (Figure 03)


Resumo​

Modelos visão-linguagem pré-treinados adquirem conhecimento visual e linguístico substancial a partir de grandes datasets multimodais, tornando-se bases úteis para políticas de robôs. Trabalhos recentes adaptam VLMs em VLAs que percebem e controlam robôs a partir de instruções em linguagem natural, em vez de treinar políticas do zero.

No entanto, muitos VLAs contêm bilhões de parâmetros, são caros de treinar e difíceis de implantar em robôs reais. Eles também dependem principalmente de datasets acadêmicos e industriais, deixando subutilizados os crescentes dados públicos de comunidades de robôs de baixo custo.

SmolVLA é um VLA pequeno, eficiente e orientado por dados da comunidade. Ele reduz os custos de treinamento e inferência, mantendo desempenho competitivo. Pode ser treinado em uma GPU e implantado em GPUs de consumo ou até mesmo em uma CPU.

O artigo também apresenta uma pilha de inferência assíncrona que separa percepção e predição de ação da execução. O robô prediz seu próximo bloco enquanto executa o atual. Apesar do seu tamanho, o SmolVLA compete com VLAs aproximadamente dez vezes maiores. Os autores avaliam tarefas em simulação e em robôs reais e liberam código, modelos pré-treinados e dados de treinamento.

SmolVLA: 2. Abstract (Figure 21)


Arquitetura Leve e Rede Completa do SmolVLA​

Fluxo geral de dados

  • O SmolVLA consiste em um VLM e um especialista em ações.
Multi-view RGB images
Language instruction
Robot state
↓
VLM
↓
Scene-conditioning features
↓
Action Expert + Noisy Actions
↓
Flow Matching
↓
Action Chunk
  • O VLM interpreta o ambiente; o especialista em ações converte essa representação em ações contínuas. O modelo de linguagem fornece recursos de condicionamento em vez de especificar diretamente ângulos de juntas.

Como imagens, linguagem e estado entram no VLM

SmolVLA: 3. SmolVLA's Lightweight Architecture and Complete Network (Figure 13)

Por que manter apenas 64 tokens visuais por quadro?

  • Imagens de alta resolução produzem muitos tokens visuais. Mais tokens aumentam o cálculo de atenção e tornam a inferência mais lenta.

  • SmolVLM-2 oferece suporte a divisão de imagem em blocos, que codifica múltiplas regiões locais da imagem. O SmolVLA desativa a divisão em blocos para ganhar velocidade, mantém a imagem global e usa pixel shuffle para limitar cada quadro a 64 tokens visuais.

  • Isso pode sacrificar detalhes de pequenos objetos e textura fina, mas reduz substancialmente a computação.

Por que usar apenas a primeira metade do VLM?

  • Para um VLM com L camadas, o SmolVLA extrai recursos na camada N e descarta as L−N camadas restantes.

  • Os autores constatam que N = L/2 equilibra velocidade e desempenho. O modelo principal usa as primeiras 16 camadas do modelo de linguagem.

Full VLM: Layer 1 → 2 → ... → L

SmolVLA:Layer 1 → 2 → ... → N → Action Expert
× Remaining layers are not computed
  • Isso mantém a primeira metade em vez de pular camadas alternadas. As ablações sugerem que isso geralmente é melhor do que substituir o backbone por um VLM menor, porque as camadas mantidas preservam a largura e a capacidade de representação do modelo maior.

Como o especialista em ações gera ações

  • O especialista em ações recebe:

    • Recursos de condicionamento do VLM.

    • Um bloco de ação com ruído.

  • Ele alterna entre cross-attention e self-attention causal.

Cross-attention lê a tarefa atual

  • Tokens de ação atuam como queries, lendo keys e values dos recursos do VLM para responder:
What is visible now?
What does the instruction request?
What is the robot's current configuration?

Self-attention relaciona as ações

  • Self-attention entre tokens de ação torna a sequência futura coerente, por exemplo “aproximar → fechar o gripper → erguer → transportar → posicionar.”

Por que usar uma máscara causal?

  • A máscara permite que a ação i atenda a tokens de ação anteriores, mas não a posteriores.

  • Atenção bidirecional tem desempenho pior nas ablações do artigo. Os autores sugerem que impedir vazamento de ações futuras ajuda a aprender uma estrutura temporal mais adequada.

  • A estrutura final é:

VLM Features ───────┐
↓
Noisy Actions → Cross-Attention
↓
Self-Attention
↓
Cross-Attention
↓
Self-Attention
↓
Action Chunk

Flow matching no SmolVLA

SmolVLA: 3. SmolVLA's Lightweight Architecture and Complete Network (Figure 15)

Fluxo completo de treinamento e inferência

SmolVLA: 3. SmolVLA's Lightweight Architecture and Complete Network (Figure 12)

  • O modelo principal tem cerca de 450 milhões de parâmetros, incluindo aproximadamente 100 milhões no especialista em ações. Durante o treinamento, o VLM é congelado e o especialista em ações é treinado.

Pré-treinamento com Dados da Comunidade​

Por que Dados de Robôs Formam Ilhas​

  • Diferente de texto e imagens da internet, demonstrações de robôs exigem hardware físico e teleoperação. Os datasets podem diferir em:

    • Estrutura do robô.

    • Frequência de controle.

    • Definições de juntas.

    • Quantidade e posicionamento de câmeras.

    • Descrições de tarefas.

    • Formato de arquivo.

  • Essas coleções desconectadas são “ilhas de dados”. Apenas concatenar arquivos não as torna utilizáveis para pré-treinamento.

Quanto Dado da Comunidade é Usado?​

SmolVLA: How Much Community Data Is Used? (Figure 08)

  • A seleção considera tipo de robô, número de episódios, qualidade geral e cobertura de quadros.

  • Isso é cerca de uma ordem de grandeza menos dados do que muitos VLAs grandes usam. O objetivo é mostrar que dados da comunidade cuidadosamente limpos podem fornecer benefícios significativos de pré-treinamento em menor escala.

Limpar a Linguagem das Tarefas com um VLM​

Rótulos de tarefas da comunidade costumam ser vagos, por exemplo:

task desc
Hold
Up

Uma pessoa pode inferir a tarefa a partir do vídeo, mas tais rótulos não fornecem a um VLA uma descrição estável do objetivo.

Os autores usam Qwen2.5-VL-3B-Instruct para gerar descrições aprimoradas:

  1. Amostrar imagens representativas do dataset.

  2. Fornecer o rótulo de tarefa original.

  3. Pedir uma frase curta e completa começando com um verbo de ação.

Vague original label + representative images
↓
Qwen2.5-VL-3B
↓
Clear action-oriented instruction

Padronizar Pontos de Vista de Câmera​

  • Nomes de câmeras variam entre datasets da comunidade. images.laptop pode descrever uma câmera aérea em um dataset e uma câmera de pulso em outro.

  • Tratar nomes como semântica fixa faria com que diferentes vistas fossem repetidamente atribuídas ao mesmo slot de entrada, confundindo o treinamento.

  • Os autores mapeiam manualmente as câmeras para uma ordenação padrão, priorizando:

Top → Wrist → Side
  • Eles então as renomeiam de forma consistente:
OBS_IMAGE_1
OBS_IMAGE_2
OBS_IMAGE_3
  • Visualizações extras além das necessárias são descartadas.

Inferência Assíncrona​

O Problema com Chunks Síncronos​

  • Deixe o modelo prever um chunk de ação a partir da observação o_t:
A_t = [a_t, a_t+1, ... , a_t+n]
  • Um sistema síncrono eficiente em computação executa todo A_t antes de observar e prever novamente. Isso causa dois problemas:

    1. A execução não usa imagens novas durante o chunk, criando um intervalo em malha aberta.

    2. Quando o chunk se esgota, o robô espera pela inferência.

RobotClient e PolicyServer​

  • SmolVLA separa dois papéis:
ComponenteResponsabilidade
RobotClientCapturar imagens, ler o estado, manter a fila de ações e executar ações.
PolicyServerReceber observações, executar o SmolVLA e retornar um novo chunk de ação.
  • RobotClient solicita novas ações antes que a fila atual esteja vazia, acionando a inferência de forma assíncrona.

SmolVLA: RobotClient and PolicyServer (Figure 20)

  • A sequência é:
Robot executes the old chunk
↓
Queue falls below the threshold
↓
Capture a new observation and request PolicyServer asynchronously
↓
Robot continues executing the old queue
↓
New chunk arrives
↓
Merge or update the action queue

SmolVLA: RobotClient and PolicyServer (Figure 17)

O limiar g Controla Quando Prever​

  • O artigo usa g ∈ [0,1]. RobotClient solicita outro chunk quando a proporção de ações restantes cai abaixo de g:
|A_t| / n < g

g = 0

  • Esperar até que a fila esteja vazia, aproximando a inferência síncrona e criando um risco maior de pausas.

g = 1

  • Solicitar novas ações quase a cada ciclo de controle, maximizando a capacidade de resposta, mas também o custo computacional.

0 < g < 1

  • O artigo ilustra o trade-off com g = 0.7: consumir parte da fila antiga e então solicitar o próximo chunk cedo. Isso reduz lacunas sem executar o modelo a cada passo.

SmolVLA: Threshold g Controls When to Predict (Figure 05)

  • Na prática, g reserva tempo de inferência. Modelos mais lentos ou atrasos de rede maiores exigem solicitações mais antecipadas.

Por que Filtrar Observações Repetidas?​

  • Se o braço mal se move, observações consecutivas podem ser quase idênticas. Enviar todas desperdiça computação e pode mesclar repetidamente chunks quase idênticos.

  • Os autores comparam observações usando distância no espaço de juntas e pulam quase duplicatas quando a distância fica abaixo de ε.

  • Se a fila estiver vazia, porém, a observação mais recente deve ser processada mesmo que seja semelhante; caso contrário, o robô poderia permanecer parado indefinidamente.


Configuração Experimental​

SmolVLA: 6. Experimental Setup (Figure 22)

SmolVLA: 6. Experimental Setup (Figure 19)

Configuração de treinamento

ItemConfiguração
Resolução da imagem512 × 512
Passos de pré-treinamento200K
Global Batch Size256
OptimizerAdamW
Taxa de aprendizadoDecai de 1e-4 para 2.5e-6
Action Chunk Size50
Flow Matching Steps10
Parâmetros do modelo principal450M
Parâmetros do especialista de açãoCerca de 100M
Custo computacional total do projetoCerca de 30K horas de GPU
  • O pré-treinamento usa quatro GPUs para obter um batch maior, enquanto os autores observam que o modelo em si pode ser treinado em uma GPU.

Resultados​

Simulação

SmolVLA: 7. Results (Figure 10)

No LIBERO:

  • O SmolVLA de 0,45B tem uma taxa média de sucesso maior do que o π0 de 3,3B e o OpenVLA de 7B. Escalar para 2,25B melhora ainda mais o desempenho, mas o ganho em relação a 0,45B é menor.

  • No Meta-World, o sucesso médio é 57,3 para o modelo de 0,45B e 68,24 para 2,25B. O tamanho do modelo por si só não determina o desempenho: arquitetura, dados e objetivos de treinamento também importam.

Resultados em robô real SO100

  • π0 atinge 100 na tarefa de pick-and-place mais fácil, mas o SmolVLA tem desempenho substancialmente melhor em empilhamento e ordenação e alcança a melhor média geral.

  • SmolVLA tem aproximadamente um sétimo do número de parâmetros de π0.

Resultados de transferência SO101

SmolVLA: 7. Results (Figure 00)

  • O pré-treinamento comunitário usa principalmente dados SO100, sem dados SO101. Após o fine-tuning em tarefas SO101, SmolVLA ainda supera ACT, demonstrando adaptação a outra plataforma.

O que o pré-treinamento comunitário contribui

SmolVLA: 7. Results (Figure 04)

  • Sair de treinamento de tarefa única para multi-tarefa eleva o sucesso médio de 40,0 para 51,7.

  • Adicionar pré-treinamento comunitário o eleva para 78,3.

  • Uma conclusão importante é que os dados de pré-treinamento podem importar mais do que simplesmente aumentar a contagem de parâmetros.

Inferência síncrona e assíncrona

InferênciaPick-PlaceStackingSortingMédia
Sync75907078.3
Async80905073.3
  • A assincronia não melhora todas as tarefas: a ordenação cai de 70 para 50. Ela não deve ser descrita como universalmente mais precisa.

  • Seu principal benefício é velocidade e throughput:

Average completion time: 13.75 seconds → 9.70 seconds
Tasks completed in a fixed time: 9 → 19

SmolVLA: 7. Results (Figure 18)

  • Com taxas médias de sucesso semelhantes, a inferência assíncrona conclui pick-and-place cerca de 30% mais rápido e mais do que dobra as tarefas concluídas dentro de um intervalo fixo.

Ablations​

Cross-Attention e Self-Attention​

AtençãoSucesso médio no LIBERO
Cross-Attention79.0
Self-Attention74.5
Alternando CA + SA85.5
  • Ler apenas features de VLM ou modelar apenas relações entre ações é insuficiente. Alterná-las funciona melhor, apoiando os papéis complementares de condicionamento pela tarefa e coerência temporal.

Atenção Causal e Bidirecional​

MáscaraSucesso médio no LIBERO
Bidirectional67.5
Causal74.5
  • Impedir que tokens de ação vejam ações futuras melhora o desempenho neste experimento, sugerindo que direção temporal explícita é útil.

Flow Matching e Regressão Direta​

SmolVLA: Flow Matching and Direct Regression (Figure 06)

  • A principal vantagem do flow matching aparece em tarefas de longo horizonte, onde o sucesso aumenta de 38 para 53.

  • Isso apoia a visão dos autores de que objetivos generativos modelam melhor distribuições de ações complexas e multimodais.

Onde o Estado Deve Entrar?​

Os autores comparam:

  • Sufixo: enviar o estado diretamente para o especialista de ação.

  • Prefixo: enviar o estado primeiro para o VLM.

Com cross-attention, o prefixo atinge 80,3 de sucesso médio contra 73,3 para o sufixo. O modelo final, portanto, fornece o estado ao VLM juntamente com imagens e linguagem.

SmolVLA: Where Should State Enter? (Figure 16)

A variante de self-attention pura não mostra a mesma tendência. A conclusão apoiada é que o estado em prefixo funciona melhor no design condicionado por VLM escolhido, em vez de ser universalmente superior para toda arquitetura de atenção.

Qual Deve Ser o Tamanho de um Action Chunk?​

SmolVLA: How Long Should an Action Chunk Be? (Figure 14)

  • Chunks muito curtos subutilizam a estrutura de sequência. Chunks muito longos são mais difíceis de prever e podem incentivar execução em malha aberta excessivamente longa.

  • O artigo identifica 10–50 como um equilíbrio útil, em vez de tratar comprimentos maiores como sempre melhores.

Prever 50 Passos Não Significa Executar 50​

SmolVLA: Predicting 50 Steps Does Not Mean Executing 50 (Figure 01)

  • O modelo pode prever 50 passos, mas executar apenas 10 antes de observar novamente, combinando coerência de sequência com feedback do ambiente.

  • Executar todos os 50 antes de observar produz apenas 51,8 de sucesso médio.

  • Isso motiva a inferência assíncrona: observar com frequência sem fazer o robô esperar pelo modelo.


Limitações​

  • Diversidade limitada de embodiment. O pré-treinamento comunitário é principalmente SO100. A transferência para SO101 é demonstrada por meio de fine-tuning, mas isso não é um pré-treinamento amplo entre diferentes embodiments.

  • Escala de dados limitada. SmolVLA usa cerca de 23.000 trajetórias, enquanto modelos como OpenVLA podem usar perto de um milhão. A eficiência em escalas maiores de dados comunitários ainda precisa ser testada.

  • Adequação do backbone permanece em aberto. Grande parte do pré-treinamento do SmolVLM-2 diz respeito a documentos e OCR. Se ele é ideal para relações espaciais, affordances e interação física ainda não está resolvido.

  • Tarefas reais permanecem relativamente curtas. Pegar, colocar, empilhar e ordenar não cobrem comportamentos realmente de longo horizonte, que podem exigir políticas hierárquicas ou planejamento em múltiplos níveis.

  • Principalmente aprendizado por imitação. O desempenho permanece limitado pela cobertura das demonstrações. Os autores sugerem combinar aprendizado por reforço para melhorar tarefas de longo horizonte e manipulação hábil.


Resumo​

SmolVLA: 10. Summary (Figure 07)

Loading Comments...