Pular para o conteúdo principal
Estágio 1 · Capítulo 1 · Teoria

1. Conhecendo Robôs e Physical AI

Capítulo 1 do Curso para Iniciantes em Physical AI da Seeed — entenda o que são robôs e braços robóticos, graus de liberdade e a diferença entre controle tradicional, aprendizado por imitação e VLA.

1.1 Objetivos de Aprendizagem​

Objetivos

1.1 Objetivos de Aprendizagem

Após concluir este capítulo, você deverá ser capaz de:

  1. Explicar os conceitos básicos de robôs e braços robóticos.
  2. Identificar juntas, elos, graus de liberdade e efetuadores finais em um braço robótico.
  3. Compreender percepção, tomada de decisão e controle em um sistema robótico.
  4. Distinguir entre braços robóticos industriais e braços robóticos de inteligência incorporada.
  5. Distinguir entre controle tradicional por programa, aprendizado por imitação e VLA.
  6. Descrever a composição de um sistema completo de braço robótico de inteligência incorporada.
  7. Compreender o papel do reBot Arm em todo o sistema de inteligência incorporada.

1.2 O Que é um Robô?​

Fundamentos

1.2 O Que é um Robô?

Um robô não é apenas uma máquina que se parece com um humano. Do ponto de vista funcional, um robô é um sistema que pode:

  • Adquirir informações sobre si mesmo ou sobre o ambiente;
  • Realizar computação ou tomada de decisão com base em objetivos;
  • Alterar seu próprio estado ou o ambiente ao redor por meio de atuadores.

Um sistema robótico geralmente pode ser abstraído como:

Abstração de sistema robótico

Por exemplo, um robô de mesa para agarrar objetos precisa concluir o seguinte processo:

Processo de robô de mesa para agarrar objetos

Portanto, um robô não apenas precisa "ser capaz de se mover", mas também deve ser capaz de formar um laço fechado em execução contínua.

A Diferença Entre Robôs e Máquinas Comuns​

Máquinas comuns geralmente funcionam de maneira fixa. Por exemplo:

  • Um ventilador elétrico continua girando após ser ligado;
  • Uma esteira transportadora funciona a uma velocidade fixa;
  • Um motor comum gira após receber tensão.

Robôs, por outro lado, normalmente têm capacidades mais fortes de percepção de estado, controle por programa e execução de tarefas. Por exemplo, um braço robótico pode controlar várias juntas para se mover a diferentes posturas com base em diferentes posições-alvo.

1.3 O Que é um Braço Robótico?​

Fundamentos

1.3 O Que é um Braço Robótico?

Um braço robótico é um mecanismo robótico composto por múltiplas juntas e elos. Por meio do movimento coordenado de várias juntas, ele leva o efetuador final a uma posição e postura especificadas e conclui tarefas como agarrar, manusear, montar, polir e soldar.

Um braço robótico pode ser entendido de forma simples como:

Braço robótico

Braços robóticos compartilham algumas semelhanças com braços humanos. No entanto, um braço robótico não precisa necessariamente imitar a anatomia humana. Seu número de juntas, arranjo e espaço de trabalho são projetados de acordo com os requisitos da tarefa.

O Que São Graus de Liberdade​

Graus de liberdade são comumente denotados como DOF (Degree of Freedom). DOF descreve o número de direções independentes nas quais um sistema mecânico pode se mover.

No espaço tridimensional, a pose completa de um corpo rígido inclui:

  • Translação ao longo dos eixos X, Y e Z;
  • Rotação em torno dos eixos X, Y e Z.

Portanto, um objeto no espaço 3D tem no máximo 6 graus de liberdade.

6 graus de liberdade

Um braço robótico de seis graus de liberdade geralmente pode controlar a posição e a postura do efetuador final no espaço 3D.

Deve-se notar que:

nota

Seis graus de liberdade não significam que o braço robótico tenha apenas seis motores, nem que todas as posições e posturas possam necessariamente ser alcançadas.

Um braço robótico também é afetado por fatores como comprimentos dos elos, limites das juntas, singularidades e colisões.

1.4 Controle Tradicional, Aprendizado por Imitação e VLA​

Paradigmas

1.4 Controle Tradicional, Aprendizado por Imitação e VLA

Um braço robótico pode obter ações por meio de diferentes métodos.

Controle Tradicional por Programa

Controle tradicional por programa

Indicado para posições fixas, fluxos de trabalho fixos e tarefas repetitivas.

Aprendizado por Imitação

Aprendizado por imitação

Uma pessoa primeiro teleopera o braço robótico para concluir uma tarefa e, em seguida, um modelo aprende a partir dos dados de demonstração. Indicado para tarefas de agarrar, organizar e operação contínua.

VLA

VLA

VLA usa informações visuais, de linguagem e de ação para permitir que o braço robótico conclua tarefas com base em linguagem natural.

Por exemplo:

nota

Coloque o bloco vermelho à esquerda dentro da caixa.

1.5 O Papel do reBot Arm no Curso​

Plataforma prática

1.5 O Papel do reBot Arm no Curso

reBot Arm é a plataforma prática unificada para todo o curso. Mais adiante, iremos usá-lo para concluir:

O papel do reBot Arm
Loading Comments...