Pular para o conteúdo principal
Estágio 3 · Capítulo 10 · Teoria

10. LeRobot e Arquitetura de Sistema do Braço reBot

Capítulo 10 do Curso para Iniciantes em IA Física da Seeed — o que é o LeRobot, divisão de trabalho entre braço líder/seguidor, a arquitetura de plugins Robot e Teleoperator, o fluxo de dados câmera/CAN/braço e as diferenças de configuração entre DM e RS.

10.1 O Que é LeRobot e Por Que Precisamos Dele?​

Motivação

10.1 O Que é LeRobot e Por Que Precisamos Dele?

No Capítulo 9 estabelecemos o framework conceitual de aprendizado por imitação: demonstração, dados, modelo, laço fechado. Mas, para realmente executar esse pipeline, você imediatamente se depara com uma série de problemas triviais porém específicos:

  • Como alinhar carimbos de tempo entre quadros da câmera e ângulos das juntas?
  • Que formato deve ser usado para armazenar imagens, estados e ações para dezenas de Episódios?
  • Como compartilhar e baixar modelos treinados no Hugging Face Hub?
  • Como as três bases de código — coleta de dados, treinamento e inferência — podem compartilhar a mesma lógica de controle do braço?
Reinventando a roda

Se todo mundo reinventasse a roda, aprendizado de robôs continuaria sendo um jogo para poucos laboratórios. LeRobot é o framework open source que a Hugging Face construiu para resolver isso — ele implementa algoritmos comprovados de aprendizado por imitação (ACT, smolVLA, GR00T, etc.) em PyTorch, define um formato padrão de dataset de robótica e fornece uma cadeia completa de ferramentas de linha de comando, desde teleoperação e coleta de dados até treinamento e implantação em robôs reais.

10.2 Braço Líder e Braço Seguidor​

Braços

10.2 Braço Líder e Braço Seguidor

  • A primeira etapa do aprendizado por imitação é "o humano demonstra para o robô". A questão é: como um humano "ensina" um braço com alcance de 750 mm a fazer movimentos de preensão precisos? Guiá-lo fisicamente com a mão é ao mesmo tempo perigoso e produz dados não suaves.
  • A resposta é teleoperação mestre-escravo: usar um braço de demonstração estruturalmente semelhante, leve e flexível como "dispositivo de entrada" — o humano move o líder, e o seguidor segue em tempo real.
Braço líder e braço seguidor
  • Braço Líder (leader / braço de ensino): o braço que o humano segura e move. Ele apenas lê posições — lê seus próprios ângulos de junta em tempo real e os envia para o computador. Ele não precisa fornecer força, então pode usar uma solução de servo leve e de baixo custo.
  • Braço Seguidor (follower / braço de execução): o braço que realmente faz o trabalho. Ele recebe ângulos de junta do Líder e aciona seus motores de junta de alta potência para seguir, completando a preensão real.

Isso é como a relação entre a alavanca de controle na cabine de um guindaste e o próprio braço do guindaste. O operador move a alavanca leve (Líder), enquanto o trabalho pesado é feito pelo braço externo (Seguidor). Cada movimento da alavanca é "traduzido" em tempo real em movimentos do braço do guindaste.

10.3 Arquitetura de Plugins​

Plugins

10.3 Arquitetura de Plugins: Plugin Robot e Plugin Teleoperator

Primeiro princípio de design do LeRobot: o framework não conhece nenhum hardware específico; ele apenas define interfaces. O hardware se conecta como plugins.

Robot PluginTeleoperator Plugin
FunçãoExecutor: recebe ações, reporta estadoEntrada: apenas lê a intenção de movimento humana
Direção dos DadosBidirecional (leitura + escrita)Unidirecional (somente leitura)
Métodos Centraisget_observation(), send_action()get_action()
No sistema reBotBraço escravo Seguidor B601Braço mestre Líder reBot 102

Distinção em uma frase: o Robot cuida do "fazer", o Teleoperator cuida do "ler".

Arquitetura de plugins

10.4 Visão Geral do Fluxo de Dados: Câmeras, CAN e o Braço​

Fluxo de dados

10.4 Visão Geral do Fluxo de Dados: Câmeras, CAN e o Braço

Em um ciclo de controle, que dados fluem, em qual formato e por qual caminho? Um computador conecta três tipos de periféricos, correspondendo a três caminhos de dados:

Visão geral do fluxo de dados

10.5 Quatro Fluxos de Trabalho: Quatro Usos do Mesmo Sistema​

Fluxos de trabalho

10.5 Quatro Fluxos de Trabalho: Quatro Usos do Mesmo Sistema

Entendendo o hardware e o fluxo de dados, quando você olhar para os quatro fluxos de trabalho nos capítulos posteriores deste estágio, verá que eles usam os mesmos plugins e a mesma configuração; apenas as ferramentas LeRobot chamadas são diferentes:

Fluxo de TrabalhoFerramenta LeRobot
Teleoperationlerobot-teleoperate
Coleta de Dadoslerobot-record
Treinamentolerobot-train
Inferência e Implantaçãolerobot-record (com uma policy) ou um script de inferência
  • Teleoperação e coleta de dados usam a mesma cadeia de hardware — a única diferença é se os dados são gravados ou não.
  • Implantação de inferência e coleta de dados são imagens espelhadas estruturais: durante a coleta, as ações vêm do Líder (humano); durante a inferência, as ações vêm do modelo (checkpoint). Todo o resto (leitura da câmera, feedback de State, comandos CAN, limites de segurança) é idêntico. Esse é o benefício de uma arquitetura de plugins — mudar o tomador de decisão não exige mudar o sistema.
  • Teleoperação e implantação de inferência: ambas têm todo o hardware ativo e controlam o braço online; a diferença é "quem toma as decisões" — na teleoperação, o tomador de decisão é o humano; na inferência, é o modelo.

10.6 Diferenças de Configuração entre DM e RS​

Config

10.6 Diferenças de Configuração entre DM e RS

Item de ComparaçãoB601-DMB601-RS
Conexão com o PCDamiao USB2CAN Serial BridgeAdaptador USB-CAN compatível com SocketCAN
Nome do Dispositivo/dev/ttyACM* (Serial Bridge)can0 (Interface de Rede SocketCAN)
--robot.typeseeed_b601_dm_followerseeed_b601_rs_follower
--robot.port/dev/ttyACM0 (dependendo da enumeração real)can0 (dependendo da enumeração real)
--robot.can_adapterdamiaosocketcan

Uma frase resumindo a relação entre as duas versões: mesmo esqueleto, dois conjuntos de "coração e nervos". A estrutura mecânica, a nomeação das juntas e os fluxos de trabalho de software de alto nível são idênticos; todas as diferenças estão nos motores e na cadeia de comunicação CAN — que também é o parâmetro mais comumente configurado de forma incorreta em todos os comandos LeRobot.

Isso significa que todos os comandos subsequentes de teleoperação, coleta de dados, treinamento e avaliação são idênticos para ambos os braços — você só precisa substituir o nome do braço correspondente.

Loading Comments...