Pular para o conteúdo principal
Estágio 4 · Capítulo 18 · Teoria

18. Aprendizado Multimodal e Fundamentos de VLA

Capítulo 18 do Curso para Iniciantes em IA Física da Seeed — visão/linguagem/ação, VLM vs VLA, ACT vs VLA, tarefas condicionadas por linguagem, tarefa única vs múltiplas tarefas vs generalização, ações contínuas vs tokens de ação, e capacidades e limitações de VLA.

Hardware necessário para este estágio​

O que preparar para este estágio. A lista completa para cada estágio está no Capítulo 3.

Unidade de controle principal

ItemComprarQtde
reComputer Robotics J4012🛒1
NVIDIA Jetson AGX Thor 128G🛒1

Também é necessário um desktop ou laptop: Ubuntu 22.04, GTX 4080 ou superior com 12GB+ de VRAM, 16GB+ de RAM.

Para este estágio

ItemComprarQtde
reBot Arm B601 DM/RS🛒1
reBot Arm 102 Leader Arm🛒1
Câmera Monocular de Pulso 720P🛒2
Suporte para Câmera de Pulso🛒1
Suporte Suspenso para Câmera Hikvision🛒1

Nos capítulos anteriores, você utilizou políticas como ACT (Action Chunking with Transformers) no reBot Arm para concluir aprendizado por imitação que "olha para uma imagem e gera ações de juntas". Esses métodos geralmente são treinados para uma única tarefa: o modelo aprende apenas o comportamento de "colocar o cubo vermelho dentro da caixa", e trocar de tarefa exige coletar dados novamente e retreinar.

Este capítulo apresenta a ideia central de VLA (Vision-Language-Action): permitir que o robô não apenas "veja", mas também "entenda" instruções em linguagem natural, e compartilhe uma única rede de política entre múltiplas tarefas.

Visão geral de VLA

18.1 Modelos Multimodais​

Multimodal

18.1 O Que é um Modelo Multimodal?

Um modelo multimodal funde mais de um tipo de informação — imagens, texto e estado do robô — em uma única decisão unificada. No contexto de VLA, as três modalidades abaixo são combinadas e decodificadas em ações do robô.

18.2 Visão, Linguagem e Ação​

Modalidades

18.2 Visão, Linguagem e Ação

Visão, linguagem e ação

No framework VLA, as três modalidades têm cada uma uma divisão de trabalho clara:

ModalidadeSignificadoFonte típica no reBot Arm
VisãoImagens RGB capturadas por câmeras externas e câmeras de pulsoCâmera frontal, câmera de pulso RealSense / USB
LinguagemDescrição em linguagem natural da tarefa"Coloque a chave de fenda na caixa de ferramentas"
AçãoOs comandos de controle que o robô deve executarÂngulos alvo de cada junta, largura de abertura/fechamento do gripper

Estado geralmente aparece em par com Ação: Estado descreve "onde o robô está agora", e Ação descreve "para onde ir em seguida". Em datasets do LeRobot, eles são armazenados nos campos observation.state e action; no GR00T eles são ainda divididos via meta/modality.json em subchaves como single_arm e gripper.

A principal diferença entre VLA e políticas puramente visuais: a linguagem se torna uma variável de condicionamento. Durante o treinamento, cada trajetória de demonstração é vinculada a uma descrição de tarefa; no momento da inferência, o usuário só precisa mudar o texto da instrução, sem alterar os pesos do modelo (dentro da cobertura dos dados).

18.3 Diferença Entre VLM e VLA​

VLM vs VLA

18.3 Diferença Entre VLM e VLA

VLM vs VLA
AspectoVLM (Vision-Language Model)VLA (Vision-Language-Action)
SaídaTexto, descrições, resultados de raciocínioSequência de ações do robô
Uso típicoPerguntas e respostas sobre imagens, compreensão de cena, legendagemAgarrar, posicionar, abrir/fechar portas e outras manipulações
Modelos representativosLLaVA, Qwen-VL, Cosmos-Reason2GR00T, pi0, OpenVLA
Relação com o robôPode auxiliar no planejamento, não aciona motores diretamenteGera comandos de controle de ponta a ponta

Pode-se entender de forma simples como: VLM é responsável por "entender o mundo e falar sobre ele", enquanto VLA é responsável por "entender o mundo e agir".

Isaac GR00T N1.7 reutiliza arquiteturalmente capacidades de VLM: seu backbone é o Cosmos-Reason2-2B (baseado na arquitetura Qwen3-VL, substituindo o backbone Eagle do N1.6), responsável por codificar imagens e linguagem, seguido por uma cabeça de ação Diffusion Transformer (DiT) que decodifica representações semânticas em blocos de ações contínuas. Portanto, GR00T é ao mesmo tempo um VLA e incorpora fortes capacidades de representação de VLM.

18.4 Diferença Entre ACT e VLA​

ACT vs VLA

18.4 Diferença Entre ACT e VLA

ACT vs VLA

O ACT que você encontrou nos capítulos anteriores e o VLA deste capítulo pertencem ambos à família de aprendizado por imitação (Behavior Cloning), mas seus objetivos de projeto são diferentes:

AspectoACTVLA (GR00T como exemplo)
Condição de tarefaGeralmente sem linguagem, tarefa única implícitaLinguagem + visão, múltiplas tarefas explícitas
Tamanho do modeloMenor (dezenas de milhões de parâmetros)Maior (modelo base com bilhões de parâmetros)
Método de treinamentoTreinar do zero ou leve fine-tuningPré-treinamento de modelo base + fine-tuning downstream
Representação de açãoBloco de ação (action chunk)Bloco de ação + denoising por Flow Matching
GeneralizaçãoBom desempenho dentro da distribuição; retreinar ao trocar de tarefaCondicionamento por linguagem suporta transferência zero/few-shot
Tipo de política no LeRobotactgroot

A técnica central do ACT é o Action Chunking: prever múltiplos passos de ação futuros de uma vez para reduzir o erro acumulado da inferência passo a passo. O GR00T também prevê blocos de ação, mas o comprimento da janela varia por versão:

  • N1.5 / N1.6: action_horizon = 16
  • N1.7: action_horizon se expande de 16 para 40, e a dimensão máxima do espaço geral de estado/ação pré-treinado se expande de forma correspondente (o reBot na prática usa apenas 7 dimensões; as demais dimensões são automaticamente preenchidas com zero)
  • Política groot do LeRobot: fonte com padrão chunk_size=50, n_action_steps=50

Este tutorial segue o exemplo oficial de fine-tuning do N1.7, usando chunk_size=40 durante o treinamento para alinhar com a janela de ação pré-treinada. Não mantenha 16 — uma janela incompatível degrada os resultados do fine-tuning. action_horizon é gravado na cabeça de difusão durante o treinamento e não pode ser ampliado arbitrariamente na inferência.

Caminho de migração: se você já possui um dataset ACT para o reBot Arm (formato LeRobot v2), o Capítulo 20 exige apenas adicionar anotações de linguagem e configuração de Modalidade antes que ele possa ser usado para fine-tuning do GR00T, sem precisar recoletar todas as demonstrações.

18.5 Tarefas de Robô Condicionadas por Linguagem​

Linguagem

18.5 Tarefas de Robô Condicionadas por Linguagem

Tarefas de robô condicionadas por linguagem

A forma padrão de uma tarefa condicionada por linguagem é:

Input: image I_t + language instruction L + current state S_t
Output: actions A_{t:t+H} (action chunk for the next H steps)

A granularidade da instrução pode variar:

  • Nível de tarefa: "coloque o cubo vermelho na caixa azul" (uma frase compartilhada por toda a trajetória)
  • Nível de subobjetivo: "primeiro aproxime-se do objeto" -> "depois feche o gripper" (anotação segmentada, cenários avançados)
  • Nível de restrição: "coloque com cuidado", "evite obstáculos" (modifica como a ação é executada)

Nos conjuntos de dados LeRobot, a linguagem geralmente é escrita em meta/tasks.jsonl ou no campo annotation. O GR00T a lê por meio da chave annotation em modality.json; duas formas comuns são:

Nome da chaveConjuntos de dados típicosRecomendação do reBot
human.task_descriptionSO-100, cube_to_bowl e outras tarefas simples de mesaRecomendado: consistente com o exemplo do Capítulo 20
human.action.task_descriptionLIBERO, SimplerEnv e outros benchmarks de simulaçãoUse apenas se seus dados vierem desses benchmarks

Ambas as chaves são válidas, mas devem corresponder aos campos reais no conjunto de dados; não as misture entre treinamento e inferência.

Orientações práticas (reBot Arm):

  1. Ao gravar cada demonstração, descreva a tarefa em uma frase curta, começando com verbo, em chinês ou inglês.
  2. Mantenha a formulação consistente para tarefas semelhantes, por exemplo, use de forma uniforme "put X on Y."
  3. Evite que um ponto de dado corresponda a múltiplas formulações; quanto mais consistente, melhor durante o ajuste fino inicial.

18.6 Tarefa Única, Multitarefas e Generalização​

Generalização

18.6 Tarefa Única, Multitarefas e Generalização

Tarefa única, multitarefas e generalização
Paradigma de treinamentoDescriçãoCenários adequados
Tarefa únicaAprende apenas uma habilidadePadrão do ACT; poucos dados, objetivo claro
MultitarefasO mesmo modelo aprende múltiplas habilidades, diferenciadas pela linguagemAjuste fino de VLA; organização de mesa, classificação etc.
Generalização entre corpos (cross-embodiment)Diferentes robôs compartilham um modelo de basePré-treinamento do GR00T; adaptado via embodiment_tag

"Generalização" em VLAs tem vários níveis — não os confunda:

  1. Mesma tarefa, nova pose inicial: ainda consegue agarrar quando a posição do cubo muda — o ACT geralmente também consegue fazer isso.
  2. Novos objetos, novos recipientes: depende de generalização visual — requer diversidade suficiente nos dados de treinamento.
  3. Novas combinações de instruções em linguagem: "put A on B" nunca visto antes, mas o padrão de frase é familiar — a vantagem de condicionamento por linguagem do VLA.
  4. Novo corpo de robô: ainda utilizável ao trocar de braço — requer a camada de projeção de embodiment do GR00T mais uma pequena quantidade de dados de ajuste fino.

Para usuários do reBot Arm, a expectativa realista é: após o ajuste fino, você pode alternar entre as múltiplas tarefas em linguagem já coletadas; para objetos totalmente novos ou padrões de frase totalmente novos, ainda são necessários dados adicionais de demonstração.

18.7 Ações Contínuas e Tokens de Ação​

Espaço de ação

18.7 Ações Contínuas e Tokens de Ação

Ações contínuas e tokens de ação

Existem duas representações principais para comandos de controle de robô:

Ações Contínuas​

Produz diretamente um vetor de ponto flutuante, por exemplo, 6 ângulos de junta + 1 valor de abrir/fechar do gripper:

action = [q1, q2, q3, q4, q5, q6, gripper]   # shape: (7,)
  • Vantagem: alta precisão, consistente com a interface real do motor.
  • Desvantagem: regressão em espaço de alta dimensão é difícil.
  • GR00T usa: DiT + Flow Matching para remover ruído em espaço contínuo, produzindo blocos de ações.

Tokens de Ação (Ações Discretizadas)​

Quantiza valores contínuos em símbolos discretos, como um modelo de linguagem prevendo o próximo token:

action_tokens = [tok_42, tok_17, tok_89, ...]
  • Vantagem: pode reutilizar arquiteturas LLM autorregressivas; adotado por alguns VLAs como o pi0-FAST.
  • Desvantagem: perda por quantização, design de vocabulário complexo.

Ações relativas vs. absolutas:

  1. O núcleo do pré-treinamento do GR00T N1.7 é o espaço de ação Relative EEF (end-effector relativo): as ações são representadas como incrementos cartesianos relativos à pose atual do end-effector, em vez de incrementos de ângulo de junta. Incrementos do end-effector têm semântica mais consistente entre diferentes robôs (até mesmo vídeo humano), o que é fundamental para a generalização entre corpos do N1.7. O código oficial configura isso por grupo de ação: eef_9d usa end-effector relativo, joint_position usa junta relativa, e gripper_position permanece absoluto.
  2. O --policy.use_relative_actions=true do LeRobot é uma chave em nível de framework: aplica uma transformação relativa de action - state às dimensões de junta. Isso não é o mesmo que o Relative EEF do artigo, nem é "a recomendação padrão do N1.7." Quando o reBot Arm roda em espaço de juntas (NON_EEF), essa chave é apenas uma etapa opcional de pré-processamento do LeRobot; não a descreva como "consistente com o design de pré-treinamento do GR00T."
  3. Quantidades que não são de junta, como o gripper, comumente usam relative_exclude_joints para manter o controle absoluto. Trajetórias relativas de junta são mais suaves, mas a execução de longo prazo pode sofrer deriva.

18.8 Capacidades e Limitações do VLA​

Capacidades

18.8 Capacidades e Limitações do VLA

Capacidades e limitações do VLA

Capacidades​

  • Guiado por linguagem: um modelo, muitas tarefas; altere o comportamento mudando a instrução.
  • Robustez visual: pré-treinamento em larga escala traz melhor compreensão de cena do que um ACT pequeno.
  • Transferência entre tarefas: representações podem ser compartilhadas entre padrões de frase semelhantes e objetos semelhantes.
  • Previsão de blocos de ação: uma inferência produz múltiplos passos, adequado para controle em tempo real (com política de inferência RTC).

Limitações​

  • Alta demanda computacional: N1.7-3B recomenda mais de 40 GB de VRAM para ajuste fino (H100 / L40; treinar apenas o projetor + cabeça DiT atinge pico em torno de 35 GB; o tutorial oficial de ajuste fino em simulação requer ≥ 48 GB). Inferência precisa apenas de 16 GB+ (uma RTX 4090 consegue rodar inferência). Ajuste fino completo em uma placa de 24 GB é basicamente inviável, a menos que se use ajuste fino eficiente como LoRA / PEFT.
  • Formato de dados mais complexo: além dos campos padrão do LeRobot, são necessários um modality.json e uma tag de embodiment.
  • Não é uma panaceia: objetos, instruções e layouts de estação de trabalho não cobertos pelo conjunto de treinamento ainda podem falhar.
  • Latência: inferência com modelo grande é mais lenta que ACT; configure n_action_steps e parâmetros de RTC de forma apropriada.
  • Gap sim-to-real: os dados de pré-treinamento são dominados por plataformas humanoides/específicas; braços de mesa exigem ajuste fino suficiente.

Quando Escolher ACT, Quando Escolher VLA?​

CenárioRecomendação
Tarefa repetitiva única, dispositivo de borda, baixa latênciaACT
Multitarefas, interação em linguagem, disposição para investir em GPU e anotaçãoVLA / GR00T
Já possui dados de ACT, quer expandir para multitarefasAdicione linguagem aos dados LeRobot existentes -> ajuste fino com GR00T

18.9 Resumo do Capítulo​

Resumo

18.9 Resumo do Capítulo

  • Modelos multimodais fundem visão, linguagem e estado em decisões unificadas.
  • VLA adiciona saída de ação em cima de VLM, suportando manipulação condicionada por linguagem.
  • ACT é uma solução leve de tarefa única; GR00T é uma solução VLA de pré-treinamento em larga escala + ajuste fino.
  • O pré-treinamento N1.7 usa Relative EEF e action_horizon=40; ações relativas de junta no LeRobot são uma etapa opcional de pré-processamento separada — não confunda as duas coisas.
  • O próximo capítulo apresenta como aplicar o VLA geral neste embodiment específico, o reBot Arm.
Loading Comments...