Pular para o conteúdo principal
Estágio 4 · Capítulo 20 · Prática

20. Preparando o Dataset reBot VLA

Capítulo 20 do Curso para Iniciantes em IA Física da Seeed — pré-requisitos, checando o dataset LeRobot, adicionando descrições de tarefas em linguagem natural, configurando chaves de estado/ação/câmera, criando meta/modality.json, definindo a tag de embodiment, verificando a ordem das juntas e dimensões, e organização multi-tarefa.

⚡ No-code · Sem configuração de ambiente

Pule a configuração — execute o reBot Arm e o LeRobot a partir de um único aplicativo

SenseCraft Robotics é a plataforma no-code da Seeed para o SO-ARM101, reBot Arm 102 + B601-RS e B601-DM. Conecte os braços, calibre, colete demonstrações, treine e execute inferência a partir de uma interface guiada — sem ambiente Python, sem terminal.

  • ✅ Fluxo de trabalho guiado em 6 etapas
  • ✅ Treinamento em nuvem — sem GPU local
  • ✅ Cliente para Windows / macOS
  • ✅ SO-ARM101 · B601-RS · B601-DM

GR00T usa o formato LeRobotDataset v2/v3 no LeRobot, e adicionalmente requer meta/modality.json para descrever a divisão semântica de estado, ação, vídeo e anotação. Este capítulo assume que você já coletou dados ACT no reBot Arm via lerobot-record; em seguida vamos atualizá-los para dados de treinamento VLA.

Preparando o dataset reBot VLA

20.1 Pré-requisitos​

Pré-requisitos

20.1 Pré-requisitos

Pré-requisitos
ItemRequisito
HardwarereBot Arm B601-RS ou B601-DM calibrado (veja a tabela abaixo)
SoftwareLeRobot instalado; recomendado pip install "lerobot[groot,training]"
DadosPelo menos 50 demonstrações bem-sucedidas para uma tarefa; para multi-tarefa, ≥ 30 por tarefa
CâmeraTreinamento e inferência usam os mesmos nomes de chave, resolução e quantidade

Referência de variante de modelo (apenas altere estes três em todos os lerobot-record / lerobot-rollout subsequentes):

Versãorobot.typerobot.portrobot.can_adapterWiki
B601-RSseeed_b601_rs_followercan0socketcanGetting Started with LeRobot
B601-DMseeed_b601_dm_follower/dev/ttyACM0damiaoGetting Started with LeRobot

Antes de usar RS, configure o CAN: sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000 && sudo ip link set can0 up. O lado de teleop é sempre rebot_arm_102_leader, normalmente na porta /dev/ttyUSB0.

Documentos de referência:

20.2 Verificando o Dataset LeRobot​

Verificar dataset

20.2 Verificando o Dataset LeRobot

Verificando o dataset LeRobot

Estrutura de Diretórios do Dataset​

Os datasets locais ficam localizados por padrão em:

~/.cache/huggingface/lerobot/<repo_id>/
├── data/
│ └── chunk-000/
│ └── episode_*.parquet
├── videos/
│ └── chunk-000/
│ └── observation.images.<camera_name>/
├── meta/
│ ├── info.json
│ ├── episodes.jsonl
│ ├── tasks.jsonl ← language task descriptions
│ ├── stats.json
│ └── modality.json ← required by GR00T, create or verify manually

Verificação Rápida com Python​

from lerobot.datasets.lerobot_dataset import LeRobotDataset

dataset = LeRobotDataset("seeed_rebot_b601_rs/pick_cube") # RS example; for DM use seeed_rebot_b601_dm/pick_cube
print(dataset)
print("Feature keys:", dataset.features.keys())
print("Frame 0 state shape:", dataset[0]["observation.state"].shape)
print("Frame 0 action shape:", dataset[0]["action"].shape)

Checklist Necessário​

Item de verificaçãoValor esperado (reBot B601-RS / B601-DM braço único)
Dimensão de observation.state(7,) - 6 juntas + 1 garra
Dimensão de action(7,) - alinhada com o estado
Chaves de vídeopor exemplo, observation.images.front, observation.images.side
FPSNormalmente 30
tasks.jsonlCada task_index tem uma descrição de linguagem correspondente
Episódios com falhaExcluídos ou marcados para evitar poluir o treinamento
atenção

Se estado/ação não for 7-dimensional, a configuração do robô durante a gravação estava errada; volte ao lerobot-record para solucionar. Não force a edição de modality.json para preencher dimensões.

20.3 Adicionando Descrições de Tarefas em Linguagem Natural​

Linguagem

20.3 Adicionando Descrições de Tarefas em Linguagem Natural

Adicionando descrições de tarefas em linguagem natural

O treinamento VLA requer condicionamento por linguagem. Há duas maneiras:

Método A: Escrever diretamente durante a gravação (recomendado)​

Cada episódio é gravado com --dataset.single_task. O exemplo a seguir usa B601-RS (Wiki); usuários DM substituem type / port / can_adapter por seeed_b601_dm_follower, /dev/ttyACM0, damiao.

# RS: bring up CAN first
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up

lerobot-record \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.id=follower1 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}}" \
--teleop.type=rebot_arm_102_leader \
--teleop.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.id=rebot_arm_102_leader \
--display_data=true \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/rebot_vla_pick_cube \
--dataset.num_episodes=50 \
--dataset.single_task="put the black cube on the blue tray" \
--dataset.push_to_hub=false \
--dataset.episode_time_s=30 \
--dataset.reset_time_s=20

Método B: Preencher depois meta/tasks.jsonl​

Se os dados ACT existentes não tiverem linguagem, edite meta/tasks.jsonl:

{"task_index": 0, "task": "put the black cube on the blue tray"}
{"task_index": 1, "task": "put the screwdriver into the toolbox"}

Em um dataset multi-tarefa, diferentes episódios são associados a diferentes descrições via o campo task_index. Todos os episódios da mesma tarefa devem compartilhar o mesmo task_index.

Diretrizes para Anotação em Linguagem​

  1. Verbo primeiro, descrevendo a ação alvo: "agarrar...", "colocar...", "empurrar...".
  2. Seja específico sobre os nomes dos objetos: "cubo preto" é melhor do que "objeto".
  3. Mantenha os padrões de frase consistentes: para multi-tarefa, use o mesmo modelo, por exemplo, sempre "colocar X em Y".
  4. Tanto chinês quanto inglês funcionam, mas a linguagem deve ser consistente entre treinamento e inferência.
  5. Evite múltiplas formulações para um mesmo ponto de dado (especialmente durante o ajuste fino inicial).

20.4 Configurando Chaves de Estado e Chaves de Ação​

Estado & Ação

20.4 Configurando Chaves de Estado e Chaves de Ação

Configurando chaves de estado e chaves de ação

O vetor de 7 dimensões do reBot Arm B601-RS / B601-DM é concatenado na seguinte ordem de juntas (consistente com o driver LeRobot):

ÍndiceNome da chave (semântico)Significado
0shoulder_panRotação do ombro
1shoulder_liftElevação do ombro
2elbow_flexFlexão do cotovelo
3wrist_flexFlexão do pulso
4wrist_yawGuinada do pulso
5wrist_rollRolagem do pulso
6gripperAbrir/fechar a garra

No modality.json do GR00T, as 7 dimensões acima são divididas em duas chaves semânticas:

  • single_arm: índices 0-5 (6 juntas)
  • gripper: índice 6 (garra)
nota

O fatiamento em Python é semiaberto: "end": 6 significa até o índice 5, e "start": 6, "end": 7 significa índice 6.

20.5 Configurando Chaves de Câmera​

Câmera

20.5 Configurando Chaves de Câmera

Configurando chaves de câmera

GR00T mapeia chaves de câmera originais no dataset para nomes de chave padrão via o campo video de modality.json.

Layouts de câmera comuns do reBot​

Chave do dataset (original_key)Chave padrão de modalityUso recomendado
observation.images.frontfrontVisão ampla montada no suporte
observation.images.sidesideClose-up do punho

Exemplo: se as chaves de câmera durante a gravação forem front e side:

"video": {
"front": {
"original_key": "observation.images.front"
},
"side": {
"original_key": "observation.images.side"
}
}

Princípios-chave:

  1. original_key deve corresponder exatamente à chave real no conjunto de dados.
  2. As chaves padrão no lado esquerdo da modalidade (front, side) serão usadas de forma uniforme durante o treinamento e a inferência.
  3. Uma única câmera pode treinar, mas duas câmeras geralmente apresentam melhor desempenho.
  4. A resolução recomendada é uniformemente 640x480, consistente com os parâmetros de gravação.

Encontre o índice da câmera local:

lerobot-find-cameras opencv

20.6 Criando meta/modality.json​

modality.json

20.6 Criando meta/modality.json

Criando meta/modality.json

Crie modality.json no diretório meta/ do conjunto de dados. Abaixo está o exemplo completo para o espaço de juntas de 7 dimensões de um único braço do reBot Arm B601 (idêntico para RS / DM):

{
"state": {
"single_arm": {
"start": 0,
"end": 6
},
"gripper": {
"start": 6,
"end": 7
}
},
"action": {
"single_arm": {
"start": 0,
"end": 6
},
"gripper": {
"start": 6,
"end": 7
}
},
"video": {
"front": {
"original_key": "observation.images.front"
},
"side": {
"original_key": "observation.images.side"
}
},
"annotation": {
"human.task_description": {
"original_key": "task_index"
}
}
}

Descrição dos campos​

CampoFinalidade
state / actionDefinir o intervalo de índice de cada segmento no vetor concatenado
videoMapear as chaves de vídeo do LeRobot para os nomes de câmera padrão do GR00T
annotationAssociar task_index com tasks.jsonl. reBot usa human.task_description; LIBERO / SimplerEnv usam human.action.task_description
atenção

Se o conjunto de dados tiver apenas uma tarefa e nenhum campo task_index, primeiro certifique-se de que o lerobot-record gravou tasks.jsonl, caso contrário o GR00T não poderá ler a condição de linguagem.

20.7 Definindo a tag de Embodiment​

Tag de embodiment

20.7 Definindo a tag de Embodiment

Definindo a tag de embodiment

Para robôs personalizados como o reBot Arm, use a mesma configuração tanto para treinamento quanto para inferência:

embodiment_tag = new_embodiment

Significado:

  • Diz ao GR00T para usar a camada de projeção de new-embodiment, sem reutilizar as dimensões de estado/ação do humanoide pré-treinado.
  • Parâmetro de treinamento do LeRobot: --policy.embodiment_tag=new_embodiment.
  • O checkpoint ajustado salva a configuração de modalidade correspondente, que é carregada automaticamente no momento da inferência.
atenção

Não use tags de pré-treinamento como LIBERO_PANDA, DROID, SIMPLER_ENV_GOOGLE em dados do reBot — suas dimensões e semânticas de estado/ação não correspondem ao reBot. Também não existe uma tag oficial chamada libero_sim.

20.8 Verificando a ordem das juntas e as dimensões dos dados​

Verificar

20.8 Verificando a ordem das juntas e as dimensões dos dados

Verificando a ordem das juntas e as dimensões dos dados

Esta é a causa mais comum de “a perda de treinamento diminui, mas o robô real não se move”. Verifique item por item:

Etapa 1: Imprimir meta do conjunto de dados​

import json
from pathlib import Path

meta_dir = Path.home() / ".cache/huggingface/lerobot/seeed_rebot_b601_rs/pick_cube/meta"
print(json.dumps(json.loads((meta_dir / "info.json").read_text()), indent=2))
print((meta_dir / "modality.json").read_text())

Etapa 2: Verificar o fatiamento da modalidade​

import numpy as np
from lerobot.datasets.lerobot_dataset import LeRobotDataset

ds = LeRobotDataset("seeed_rebot_b601_rs/pick_cube")
s = ds[0]["observation.state"].numpy()
mod = json.loads((meta_dir / "modality.json").read_text())

arm = s[mod["state"]["single_arm"]["start"]:mod["state"]["single_arm"]["end"]]
grip = s[mod["state"]["gripper"]["start"]:mod["state"]["gripper"]["end"]]
print("single_arm:", arm.shape) # expect (6,)
print("gripper:", grip.shape) # expect (1,)

Etapa 3: Visualizar os dados​

lerobot-dataset-viz --repo_id=seeed_rebot_b601_rs/pick_cube --episode-index=0

Observe:

  • As imagens estão sincronizadas com o movimento das juntas?
  • A dimensão gripper muda quando o gripper abre/fecha?
  • A descrição em linguagem corresponde ao conteúdo visual?

Etapa 4: Verificações estatísticas​

print(ds.meta.stats["observation.state"])
print(ds.meta.stats["action"])

Se alguma dimensão tiver min == max (sem variação), aquela junta não se moveu nos dados; considere excluí-la do treinamento ou regravar.

20.9 Organização de conjuntos de dados multi-tarefa​

Multi-tarefa

20.9 Organização de conjuntos de dados multi-tarefa

Organização de conjuntos de dados multi-tarefa

Para treinar “um modelo, múltiplas tarefas de linguagem”, duas abordagens são recomendadas:

Método A: Mesmo repo_id, múltiplos task_index (recomendado)​

{"task_index": 0, "task": "put the black cube on the blue tray"}
{"task_index": 1, "task": "put the screwdriver into the toolbox"}
{"task_index": 2, "task": "push the red cup to the left side of the table"}

Alterne --dataset.single_task durante a gravação, ou grave em lotes e faça o merge no mesmo conjunto de dados.

Método B: Unir múltiplos conjuntos de dados​

LeRobot oferece suporte a treinamento com múltiplos conjuntos de dados (dependendo da versão); a abordagem mais simples é usar um único repo_id durante a gravação e distinguir as tarefas por task_index.

Recomendações de volume de dados​

CenárioRecomendação
Iniciante de tarefa única50 episódios
Tarefa única estável100-200 episódios
Multi-tarefa (3 tarefas)≥ 30 episódios cada
Generalização de posição≥ 10 episódios por variante de posição

20.10 Checklist de qualidade dos dados​

Checklist

20.10 Checklist de qualidade dos dados

Checklist de qualidade dos dados

Antes de enviar para o Hub ou iniciar o treinamento, confirme:

  • observation.state e action são ambos float32 de 7 dimensões
  • meta/modality.json existe e o fatiamento de índices está correto
  • Cada task_index em meta/tasks.jsonl tem uma descrição não vazia
  • Os nomes das chaves de câmera correspondem entre modality.json e o conjunto de dados
  • Nenhum episódio de desperdício totalmente zerado / ocioso
  • Câmeras fixas, objetos no campo de visão, iluminação estável
  • Unidades de ângulo unificadas (a API de motor de baixo nível do reBot usa graus; o driver do LeRobot converte internamente para radianos; o conjunto de dados e o treinamento/inferência devem permanecer consistentes)
  • Planeja usar new_embodiment para embodiment_tag

Enviar para o Hugging Face Hub (opcional)​

huggingface-cli login
lerobot-record ... --dataset.push_to_hub=true
# or upload manually
huggingface-cli upload ${HF_USER}/rebot_vla_pick_cube ~/.cache/huggingface/lerobot/seeed_rebot_b601_rs/pick_cube

20.11 Resumo do capítulo​

Resumo

20.11 Resumo do capítulo

  • O GR00T precisa de dados padrão do LeRobot + meta/modality.json.
  • O vetor de 7 dimensões do reBot é dividido em single_arm(6) + gripper(1); RS / DM têm as mesmas dimensões, apenas os parâmetros do driver diferem.
  • A linguagem é conectada via tasks.jsonl + annotation.human.task_description.
  • Os nomes das chaves de câmera devem estar alinhados entre gravação, modalidade e inferência.
  • O próximo capítulo usa os dados preparados para iniciar lerobot-train --policy.type=groot.
Loading Comments...