Pular para o conteúdo principal
Estágio 4 · Capítulo 22 · Teoria & Prática

22. Inferência GR00T e Implantação em Robô Real

Capítulo 22 do Curso para Iniciantes em IA Física da Seeed — o loop ponta a ponta, o desacoplamento entre inferência e controle, máquina única vs distribuída, entradas de câmera/estado/linguagem, saída em blocos de ações, latência, buffer de ações e RTC, limites de segurança, avaliação e o projeto de estágio.

⚡ No-code · Sem configuração de ambiente

Pule a configuração — execute o reBot Arm e o LeRobot a partir de um único aplicativo

SenseCraft Robotics é a plataforma no-code da Seeed para o SO-ARM101, reBot Arm 102 + B601-RS e B601-DM. Conecte os braços, calibre, colete demonstrações, treine e execute inferência a partir de uma interface guiada — sem ambiente Python, sem terminal.

  • ✅ Fluxo de trabalho guiado em 6 etapas
  • ✅ Treinamento em nuvem — sem GPU local
  • ✅ Cliente para Windows / macOS
  • ✅ SO-ARM101 · B601-RS · B601-DM

O Capítulo 21 abordou o fine-tuning e os comandos básicos de robô real; este capítulo aprofunda em implantação de inferência: como o lado de inferência e o lado de controle são desacoplados, como escolher entre máquina única e distribuída, como alinhar entradas/saídas, além de latência, buffer assíncrono, limites de segurança e avaliação de tarefas. Por fim, o projeto de estágio “colocar o tubo de ensaio no suporte esquerdo” percorre todo o pipeline.

Inferência GR00T e implantação em robô real

22.1 Como é o Loop Ponta a Ponta?​

Loop ponta a ponta

22.1 Como é o Loop Ponta a Ponta?

Loop ponta a ponta

Um episódio bem-sucedido de robô real VLA pode ser abstraído como um loop de controle de frequência fixa:

User language instruction L (e.g. place the test tube into the left rack)
|
v
+---------------------------------------+
| Control Client (Robot Control) |
| 1. Capture cameras: front + side |
| 2. Read joint state (7-dim) |
| 3. Pack observation -> send to infer |
+-------------------+-------------------+
| images + state + task
v
+---------------------------------------+
| Inference side (GR00T Policy/Server)|
| VLM + DiT -> action_chunk (H x 7) |
+-------------------+-------------------+
| action chunk
v
+---------------------------------------+
| Control side executes |
| Write motors step by n_action_steps |
| (optional RTC: async prefetch next) |
+---------------------------------------+
EtapaRestrição principal
CâmeraNomes de chave, resolução e quantidade compatíveis com o treinamento (front suporte visão ampla / side punho)
EstadoOrdem 7-dim compatível com modality.json; unidade de ângulo consistente entre treinamento e inferência
LinguagemPadrão de frase de --task próximo às anotações de treinamento
Açãon_action_steps ≤ chunk_size de treinamento (N1.7 comumente 40)

22.2 Desacoplando o Lado de Inferência e o Lado de Controle​

Desacoplamento

22.2 Desacoplando o Lado de Inferência e o Lado de Controle

Desacoplando o lado de inferência e o lado de controle

Dividir o sistema em dois lados impede que controle em tempo real e cálculo pesado se prejudiquem mutuamente:

Responsabilidades do lado de controle​

  • Capturar imagens e estado das juntas em frequência fixa (por exemplo, 30 Hz)
  • Montar o pacote de observação {images, state, task}
  • Receber action_chunk e despachar passo a passo para o driver do reBot
  • Executar e-stop, limites suaves e proteção por timeout

Ferramentas correspondentes: lerobot-rollout / lerobot-record (com --policy.path).

Responsabilidades do lado de inferência​

  • Carregar policy.path (checkpoint com fine-tuning) e base_model_path=nvidia/GR00T-N1.7-3B
  • Decodificar o espaço de ação do reBot com embodiment_tag=new_embodiment
  • Retornar um bloco de ações com forma aproximada (H, 7) (H determinado por chunk_size de treinamento)

Forma correspondente: por padrão a policy groot em processo; uso avançado pode ser um serviço HTTP/gRPC independente (consulte os exemplos de implantação no repositório Isaac GR00T).

Princípio de desacoplamento: o lado de controle não conhece a estrutura interna do modelo; o lado de inferência não opera motores diretamente. O contrato de interface é apenas “observação entra, bloco de ações sai”.

22.3 Implantação em Máquina Única vs. Distribuída​

Implantação

22.3 Implantação em Máquina Única vs. Distribuída

Implantação em máquina única vs distribuída

Implantação em máquina única (recomendada para iniciantes)​

A estação de trabalho com GPU conecta câmeras, CAN/serial e o braço ao mesmo tempo:

lerobot-rollout \
--policy.path=${MODEL_PATH} \
--policy.base_model_path=nvidia/GR00T-N1.7-3B \
--policy.embodiment_tag=new_embodiment \
--device=cuda \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
...

Prós: sem ida e volta de rede, depuração conjunta simples. Contras: um host com GPU precisa estar no local.

Implantação distribuída (avançada)​

NóLocalização
Máquina GPUServidor de Inferência (carrega GR00T)
On-site / IPCCliente de Controle (câmeras + driver do reBot)

Cenários adequados: GPU de laboratório separada do braço em produção, múltiplos braços compartilhando um pool de inferência.

ComparaçãoMáquina únicaDistribuída
LatênciaPrincipalmente tempo de inferênciaInferência + RTT de rede
ComplexidadeBaixaNecessita convenções de serialização, timeout, reconexão
EscalabilidadeUma máquina, um braçoUm serviço, múltiplos clientes

Conselho de escolha: primeiro faça o projeto de estágio rodar em uma única máquina; após confirmar a taxa de sucesso, divida para distribuída.

22.4 Entradas de Câmera, Estado e Linguagem​

Entradas

22.4 Entradas de Câmera, Estado e Linguagem

Entradas de câmera, estado e linguagem

Cada chamada de inferência requer três entradas condicionais, todas essenciais (ou consistentes com o que foi declarado durante o treinamento):

1. Câmera (Visão)​

Nome da chaveMontagemFinalidade
observation.images.front -> frontSuporte visão amplaLocalização da cena e do alvo
observation.images.side -> sidePunhoMira em close, agarrar/colocar

Resolução recomendada 640x480; treinamento e inferência devem coincidir.

2. Estado​

reBot Arm: single_arm 6-dim + gripper 1-dim = 7 dimensões, ordem consistente com os Capítulos 19/20. O lado de controle lê os ângulos de junta mais recentes a cada ciclo de controle antes de enviar para a inferência.

3. Linguagem​

Injetada via --task / dataset.single_task. Exemplo:

Place the test tube into the left rack.

Requisitos:

  • Mesma língua e estilo de frase de tasks.jsonl / human.task_description de treinamento.
  • Referência de objeto clara (“suporte esquerdo” deve ser visualmente distinguível).
  • Não mude de repente para uma instrução composta complexa nunca vista no treinamento.

22.5 Saída em Bloco de Ações​

Saída

22.5 Saída em Bloco de Ações

Saída em bloco de ações

Uma única inferência GR00T não gera um comando instantâneo de junta, mas sim um bloco de ações:

action_chunk.shape ~= (H, 7)
H = chunk_size / action_horizon # N1.7 fine-tuning commonly 40
each row 7-dim = 6 joints + gripper

Estratégia de execução do lado de controle:

ParâmetroSugestãoDescrição
chunk_size40 no treinamentoDetermina quão à frente o modelo pode prever; não aumente arbitrariamente na inferência
n_action_stepsComece com 20Passos realmente executados nesta rodada, deve ser ≤ chunk_size
Frequência de execuçãoPróxima ao fps de gravação (por exemplo, 30 Hz)Rápido ou lento demais desvia da distribuição de treinamento

Se ações relativas estiverem habilitadas (use_relative_actions), o lado de controle deve restaurá-las para comandos absolutos de junta usando as mesmas regras do treinamento; o gripper geralmente é excluído de relativo.

22.6 Latência de Rede e de Inferência​

Latência

22.6 Latência de Rede e de Inferência

Latência de rede e de inferência

A latência ponta a ponta é aproximadamente:

T_e2e ~= T_capture + T_pack + T_net + T_infer + T_unpack + T_actuate
ComponenteFonte típicaMitigação
T_captureExposição da câmera/USBMJPG, resolução fixa, evitar pré-processamento extra
T_inferVLM + DiTbf16, batch=1, Flash Attention
T_netRTT distribuídoGigabit, mesmo datacenter, comprimir observações
T_actuateCiclo de escrita CAN/serialManter a frequência de controle próxima ao treinamento

Regras práticas:

  • Máquina única: o gargalo geralmente é T_infer; use n_action_steps menor + RTC para mascarar travamentos.
  • Distribuído: se o RTT for instável, primeiro desative o RTC para depuração síncrona, depois ative o assíncrono gradualmente.
  • Não resolva latência "aumentando chunk_size" — a janela é fixa pelo treinamento.

22.7 Bufferização de Ações e Inferência Assíncrona​

Bufferização

22.7 Bufferização de Ações e Inferência Assíncrona

Bufferização de ações e inferência assíncrona

Fila de ações​

O lado de controle escreve o action_chunk recebido em uma fila e o remove a cada ciclo de controle. Se o próximo chunk não tiver chegado antes de a fila esvaziar, o braço irá pausar ou reutilizar a última ação — o que é exatamente o que a inferência assíncrona evita.

RTC (Real-Time Chunking)​

Enquanto executa o chunk atual, o backend solicita o próximo chunk com a observação mais recente:

lerobot-rollout \
... \
--policy.n_action_steps=20 \
--inference.type=rtc \
--inference.rtc.enabled=true \
--inference.rtc.execution_horizon=20 \
--inference.queue_threshold=0
ParâmetroSugestão
n_action_steps / execution_horizonComece em 20, depois ajuste para jitter
queue_thresholdRecomendado ≤ 5; muito grande acumula ações obsoletas

Se aparecer jitter/soluços, primeiro defina --inference.rtc.enabled=false, confirme que o caminho síncrono está saudável e então ative o RTC.

22.8 Limites de Segurança em Robôs Reais​

Segurança

22.8 Limites de Segurança em Robôs Reais

Limites de segurança em robôs reais

A saída do VLA não traz garantias físicas, portanto a segurança deve ser aplicada pela camada de controle:

CamadaMedida
HardwareBotão de parada de emergência (E-stop), corte de energia, gerenciamento de cabos para evitar emaranhamento
Driver / firmwareLimites suaves/duros de junta, proteção de corrente/torque
Controle por softwareLimitação de velocidade/aceleração, caixa de workspace, manter ou mover para pose segura em caso de timeout
Fluxo experimentalReduzir ganho/velocidade na primeira inferência; humano no loop; remover obstáculos não relacionados da mesa

Checklist de depuração:

  1. Antes de carregar a política, use modo manual/teleop para confirmar que os limites são efetivos.
  2. No rollout da política, primeiro use um --duration curto para confirmar que não há fuga descontrolada.
  3. Em movimento anormal, acione o E-stop imediatamente, registre o task atual, quadros da câmera e estado, depois revise os dados e a modalidade.

22.9 Avaliação de Tarefas VLA​

Avaliação

22.9 Avaliação de Tarefas VLA

Avaliação de tarefas VLA

Métodos de avaliação​

MétodoFerramentaObjetivo
Gravação de avaliação onlinelerobot-record + --policy.pathSalvar episódios de falha/sucesso para replay
Implantação em tempo reallerobot-rolloutTestar latência, RTC, estabilidade em horizontes longos

Métricas sugeridas​

MétricaDescrição
Taxa de sucessoSob condições iniciais e instruções fixas, sucessos / total (recomendado ≥ 20 execuções)
Tempo de conclusãoSegundos do início até o término da colocação
Taxa de colisão / E-stopProporção de colisões fora da tarefa ou intervenções manuais
Robustez da instruçãoUma instrução levemente reformulada para a mesma tarefa ainda tem sucesso (apenas dentro da distribuição de treinamento)

Ordem de atribuição de falhas​

  1. Os nomes de chave / resolução da câmera são consistentes com o treinamento?
  2. O padrão de frase em linguagem se desvia das anotações?
  3. Ordem das juntas e unidades.
  4. embodiment_tag, chave de ação relativa.
  5. Cobertura de dados insuficiente -> volte ao Capítulo 20 para coletar mais.

22.10 Projeto de Etapa: Colocar o Tubo de Ensaio no Suporte Esquerdo​

Projeto de etapa

22.10 Projeto de Etapa: Colocar o Tubo de Ensaio no Suporte Esquerdo

Projeto de etapa

Objetivo do projeto​

ItemConteúdo
Entrada do usuárioPlace the test tube into the left rack.
Entrada do sistemaVisão ampla front + punho side + estado atual de 7 dimensões
Saída esperadaO braço completa pegar o tubo -> mover para o suporte esquerdo -> colocar -> soltar o gripper

Etapas de implementação​

  1. Dados (se ainda não cobrirem esta tarefa)

    • Coletar ≥ 50 demonstrações bem-sucedidas; anotar de forma uniforme usando o padrão de frase acima.
    • Escrever meta/modality.json (front / side, single_arm + gripper, human.task_description).
  2. Fine-tuning (Capítulo 21)

    • embodiment_tag=new_embodiment, chunk_size=40.
    • Obter checkpoints/last/pretrained_model.
  3. Inferência em implantação em máquina única (exemplo B601-RS; para DM altere type / port / can_adapter)

export MODEL_PATH="outputs/train/${REPO_ID}/checkpoints/last/pretrained_model"

# RS CAN
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up

lerobot-rollout \
--strategy.type=base \
--policy.path=${MODEL_PATH} \
--policy.base_model_path=nvidia/GR00T-N1.7-3B \
--policy.embodiment_tag=new_embodiment \
--policy.n_action_steps=20 \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.id=follower1 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}}" \
--task="Place the test tube into the left rack." \
--duration=90 \
--device=cuda \
--display_data=true \
--inference.type=rtc \
--inference.rtc.enabled=true \
--inference.rtc.execution_horizon=20 \
--inference.queue_threshold=0
  1. Avaliação
    • Fixar o layout da mesa, repetir ≥ 20 vezes, registrar a taxa de sucesso.
    • Arquivar episódios de falha com lerobot-record; analisar se o erro está na localização, na pega ou na colocação.

Critérios de aceitação​

  • Dada a instrução "Place the test tube into the left rack.", a tarefa pode ser executada ponta a ponta.
  • front / side correspondem ao treinamento, sem erros de chave do tipo mean is infinity.
  • E-stop e limites suaves funcionam; o movimento pode ser interrompido manualmente em comportamento anormal.
  • Registrar a taxa de sucesso e decidir se o próximo passo é mais dados ou ajuste de n_action_steps / RTC.

22.11 Resumo do Capítulo​

Resumo

22.11 Resumo do Capítulo

  • Desacoplamento: o lado de controle lida com captura e execução, o lado de inferência lida com o forward pass do VLA; a interface é observação -> Action Chunk.
  • Implantação: comece em máquina única, depois vá para distribuído conforme necessário; distribuído exige atenção extra à latência de rede.
  • Entradas: câmeras + estado + linguagem devem se alinhar estritamente com o treinamento.
  • Saída: consumir o action chunk por n_action_steps; o RTC usa uma fila para mascarar o tempo de inferência.
  • Segurança: limites, E-stop e limitação de velocidade são aplicados pela camada de controle.
  • Avaliação: taxa de sucesso + atribuição de falhas; o projeto de etapa valida o loop fechado "linguagem -> ação em robô real".

Você agora completou todo o caminho desde teoria de VLA, dados, fine-tuning, até implantação em robô real GR00T. Para iterações futuras, priorize coletar dados para cenários de falha em vez de aumentar cegamente os passos de treinamento.

Loading Comments...