Pular para o conteúdo principal
Fase 3 · Capítulo 11 · Teoria

11. Datasets de robótica e design de tarefas

Capítulo 11 do curso para iniciantes em SO-ARM Physical AI — o que é um Episode, o que há num registro de dados, carimbos de tempo e sincronização, condições de início/fim, consistência vs. diversidade, quantidade vs. qualidade, e um exemplo completo de pegar e soltar de A para B.

11.1 O que é um Episode?​

Episode

11.1 O que é um Episode?

A partir deste capítulo, cada operação sua significa troca de papel — você não é mais o "motorista", é o "professor". Cada ação sua será gravada e virará o livro didático do modelo. A unidade básica desse livro é o Episode.

Um Episode é uma demonstração completa da tarefa. Do braço na postura inicial e o começo da tarefa até a conclusão, todos os dados gravados continuamente pelo sistema formam um Episode.

11.2 O que exatamente há num registro de dados?​

Dados

11.2 O que exatamente há num registro de dados?

Relembre o Capítulo 8 — deve parecer familiar. Sim, é o que já vimos: Observação, Estado, Ação.

No SO-ARM, um quadro gravado contém:

  • Observação: as duas imagens de câmera (frontal + lateral);
  • Estado: as 6 leituras de juntas do seguidor (5 juntas + garras);
  • Ação: os 6 valores-alvo derivados do líder.

Note a origem da Ação: ela registra a ação-alvo dada (via líder), não a posição que o seguidor de fato alcançou depois. Isso corresponde exatamente à definição de clonagem de comportamento — o modelo aprende "com esta observação e estado, o que o humano queria fazer naquele momento".

11.3 Carimbos de tempo e sincronização​

Sincronização

11.3 Carimbos de tempo e sincronização

Imagens vão por USB, dados de juntas vão pelo barramento serial — as duas correntes chegam ao computador em momentos diferentes. O LeRobot carimba cada quadro, alinhando imagens, estados e ações do "mesmo instante" numa só linha.

Carimbos de tempo e sincronização

11.4 Design da tarefa: condições de início e fim​

Design de tarefa

11.4 Design da tarefa: condições de início e fim

Antes de coletar, escreva a definição da tarefa com clareza. Uma boa definição responde duas perguntas: Onde começa? Quando está pronto?

Condição de início: um "ponto de partida fixo" para o modelo​

  • Postura inicial fixa: todo Episode parte da mesma postura segura (ex.: a postura base calibrada). Se os inícios variam muito, o primeiro aprendizado do modelo vira "como entrar na tarefa a partir de qualquer postura", adicionando dificuldade desnecessária.

Condição de fim: uma "linha de chegada" clara​

  • Fim com sucesso: objetivo alcançado (ex.: "objeto solto em B, garras aberta, braço afastado");
  • Fim por falha: situação irrecuperável (objeto caído, fora do tapete, braço em postura perigosa) — interrompa imediatamente a gravação desse Episode.

11.5 Consistência vs. diversidade​

Design de dados

11.5 Consistência vs. diversidade: a tensão central do design de dados

A seção mais crítica do capítulo. Dados de demonstração de alta qualidade devem satisfazer dois requisitos aparentemente contraditórios.

Consistência: ensinar "um único jeito de fazer"​

  • Estilo de operação consistente: para a mesma tarefa, todos os Episodes usam a mesma estratégia (ex.: sempre aproximar por cima do objeto, agarrar e colocar em B). Se metade pega pela esquerda e metade pela direita, o modelo aprende a "média" de dois métodos — quase sempre uma trajetória esquisita que não agarra nada.
  • Ritmo consistente: velocidade e pausas aproximadamente estáveis — se definiu 20–30 segundos, cumpra dentro disso. Dados de velocidade variável deixam as ações do modelo instáveis em velocidade.
  • Fluxo consistente: cada passada percorre "aproximar → agarrar → transportar → colocar → recolher" sem pular etapas.
  • Cena inicial controlada: objetos dentro de uma área designada (pode ser ampla, mas com limites claros); retire itens alheios do espaço.
  • Câmera fixa: não mexa nas câmeras durante a coleta — para o modelo, mover a câmera 5 cm significa que o mundo mudou.

Diversidade: "variações" suficientes vistas​

  • Posições-alvo diversas: objetos em várias posições do espaço (cobertura em grade, não dispersão aleatória).
  • Posturas iniciais diversas: orientação do objeto e posição relativa a obstáculos com variação.

11.6 Critérios de sucesso e falha​

Critérios

11.6 Critérios de sucesso e falha

"Tarefa completa" precisa ser um estado objetivamente determinável, não "parece que sim". Bons critérios:

Padrão inadequado (ambíguo)Padrão adequado (mensurável)
"Basta agarrar mais ou menos.""A garras fecha por completo e segura o centro do objeto."
"Basta deixar no B.""O objeto fica dentro da área marcada de B, sem pendurar na borda."
"Pegar e soltar já vale.""O movimento é fluido e a duração de cada episódio permanece consistente."

Para trechos falhos durante a gravação, o princípio é simples: regrave este Episode. Não guarde dados ruins esperando que "talvez o modelo aprenda com eles" — ele aprende, inclusive com as falhas.

11.7 Quantidade vs. qualidade dos dados​

Volume

11.7 Quantidade vs. qualidade dos dados

Referência empírica (tarefa única de mesa em cena limpa e consistente):

QuantidadeEfeito esperado
20–30 EpisodesPrimeira política utilizável para A→B fixo (nível inicial)
50 EpisodesO pipeline funciona; o modelo começa a operar na área coberta
50–100 EpisodesTaxa de sucesso em faixa utilizável; ponto ideal da maioria dos experimentos de tarefa única
100+ EpisodesRetornos decrescentes, salvo tarefa complexa ou exigência alta de sucesso

Para multitarefa, aumente proporcionalmente à complexidade. Claro, dá para complementar dados depois de treinar — se o modelo render pouco, acrescente.

Mas ponha estas frases à frente dos números:

  • 50 Episodes de alta qualidade valem mais que 200 desleixados.
  • Deu problema na coleta, não hesite — regrave este Episode na hora.
  • Para generalização forte, serão necessários centenas ou milhares de Episodes.
dica

Estratégia prática em lotes (a mesma do fluxo sem código do Capítulo 22): grave uns 10 episódios por leva; após 2–3 levas, mantenha 20–30 válidos para o primeiro treinamento; acrescente dados de variantes difíceis conforme os resultados.

11.8 Dataset de tarefa única vs. multitarefa​

Datasets

11.8 Dataset de tarefa única vs. multitarefa

  • Dataset de tarefa única: contém uma só tarefa (ex.: "objeto de A para B"). Objetivo único, pouca exigência de dados, taxa de sucesso alcançável. Seu primeiro modelo deve começar assim.
  • Dataset multitarefa: contém várias tarefas; cada Episode carrega um task_index indicando a qual pertence. Aproveitamento maior e rumo às políticas gerais, mas as tarefas disputam a capacidade do modelo e cada uma precisa de mais dados.

11.9 Iteração da coleta​

Iteração

11.9 Iteração da coleta

Colete em lotes com validação iterativa: 50 → treinar → avaliar no robô real → coletar mais onde falhou → retreinar. Se a direção geral está certa mas falta precisão, acrescentar dados ajuda; se o comportamento está completamente errado, o problema é do design de tarefa ou de dados, e volume extra não resolve.

11.10 Exemplo de criação de dados: pegar e soltar de A para B​

Exemplo

11.10 Exemplo de criação de dados: pegar e soltar de A para B

A tarefa de exemplo do resto da fase: pegar o objeto em A e colocá-lo em B — a mesma do Capítulo 22 sem código, para comparar as duas rotas diretamente.

Design da cena​

  1. Marque duas posições fixas no tapete: A para o início do objeto, B para o destino. Prepare um objeto de tamanho adequado e fácil de agarrar, como um bloquinho.
  2. Garanta que A, B, os dois braços e o objeto apareçam nas duas vistas sem obstrução. Fixe as câmeras, mantenha a luz e deixe o líder fora do campo das câmeras.
Cena da tarefa com A e B

O problema que mais atormenta iniciantes é "como dispor os objetos para treinar de forma completa" — a disposição aleatória ou se agrupa (o modelo só reconhece aquele ponto) ou se espalha sem regra (umas áreas treinosas, outras intocadas). Método simples e padronizado:

  1. Marque pontos: com lápis, 5 pontos na área, dispostos em cruz — um no centro, um em cima, baixo, esquerda e direita;
  2. Espaçamento: entre pontos vizinhos, 5–10 cm, todos dentro do espaço de trabalho e visíveis nas duas câmeras;
  3. Distribuição: 10 Episodes por ponto; 5 × 10 = 50 Episodes, meta cumprida. Não grave 10 seguidos no ponto 1 e passe ao 2; grave 1 por ponto (5 pontos = 1 rodada) e faça 10 rodadas.

Design de pegar e soltar​

  1. Posição inicial: braço na postura base; objeto em A;
  2. Pegar:
    • Mover para logo acima do objeto (sempre à mesma altura sobre o centro dele);
    • Abrir a garras à distância fixa (por que fixa? Para não esbarrar no objeto ao abrir e deslocá-lo);
    • Agarrar sempre com a mesma força e velocidade;
  3. Soltar:
    • Mover para logo acima do centro de B;
    • Abrir a garras em velocidade constante e erguer o braço — o objeto deve assentar suave dentro da área marcada;
    • Devolver o braço à postura base.

Pronto — um Episode perfeito concluído. Agora repita isso 50 vezes.

Questões de design​

Por que não posso mexer o tapete, as câmeras, as posições dos objetos ou a iluminação?

  • Desmontando o mito: "mexer em tudo livremente" gera ruído, não diversidade.
  • Teoria do orçamento de generalização: com dados limitados, a variação gasta numa dimensão ensina essa dimensão — gastar em posições-alvo ensina a agarrar em vários pontos; gastar em variações de câmera faz o modelo aprender agarre e mudança de ponto de vista juntos, exigindo muito mais dados e rendendo pior.
  • Se realmente precisar de variação: não é "não fixar" durante a gravação, mas a iteração posterior de dados — expandir conscientemente as fronteiras para alcançar a generalização desejada.
Loading Comments...