5. Configuração do ambiente de software
Capítulo 5 do curso para iniciantes em SO-ARM Physical AI — configure o ambiente de software do LeRobot no Ubuntu x86 ou Jetson: Miniforge, o repositório verificado da Seeed, ffmpeg, PyTorch e as dependências de motores feetech.
5.1 Requisitos de sistema
5.1 Requisitos de sistema
Para Ubuntu x86:
- Ubuntu 22.04
- CUDA 12+
- Python 3.12
- Torch 2.6+
Para Jetson Orin:
- Jetson JetPack 6.0 e 6.1 (JetPack 6.2 ainda sem suporte)
- Python 3.12
- Torch 2.3+
Lembre do Capítulo 3: evite WSL ou Ubuntu em máquina virtual no Windows — Ubuntu nativo ou Jetson dão menos surpresas.
5.2 Instalar o LeRobot
5.2 Instalar o LeRobot
Ambientes como PyTorch e torchvision precisam ser instalados conforme a sua versão de CUDA. Siga a aba do seu dispositivo.
- X86 Ubuntu 22.04
- Jetson Orin
1. Instale o Miniforge:
wget https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-Linux-x86_64.sh
chmod +x Miniforge3-Linux-x86_64.sh
./Miniforge3-Linux-x86_64.sh
# Concluída a instalação:
source ~/.bashrc
# Inicializar todos os shells
conda init --all
2. Crie e ative um ambiente conda novo para o LeRobot:
conda create -y -n lerobot python=3.12 && conda activate lerobot
3. Clone o repositório verificado do LeRobot:
git clone https://github.com/Seeed-Projects/lerobot.git ~/lerobot
4. Instale o ffmpeg no ambiente:
conda install ffmpeg -c conda-forge
Isso normalmente instala ffmpeg 7.X compilado com o codificador libsvtav1. Se o libsvtav1 não for suportado (verifique com ffmpeg -encoders), instale explicitamente o ffmpeg 7.1.1:
conda install ffmpeg=7.1.1 -c conda-forge
Isso também corrige o erro No valid stream found in input file que aparece depois ao codificar vídeos do dataset.
5. Instale o LeRobot com as dependências de motores feetech:
Num Ubuntu 22.04 recém-configurado — especialmente instalação mínima — podem faltar gcc e outras ferramentas de compilação, e o pacote evdev do extra feetech falha ao compilar. Instale as ferramentas primeiro:
sudo apt update
sudo apt install build-essential
cd ~/lerobot && pip install -e ".[feetech]"
1. Instale o Miniforge:
wget https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-Linux-aarch64.sh
chmod +x Miniforge3-Linux-aarch64.sh
./Miniforge3-Linux-aarch64.sh
# Siga os prompts digitando 'yes' ou Enter. Concluída a instalação:
source ~/.bashrc
2. Crie e ative um ambiente conda novo para o LeRobot:
conda create -y -n lerobot python=3.12 && conda activate lerobot
3. Clone o repositório verificado do LeRobot:
git clone https://github.com/Seeed-Projects/lerobot.git ~/lerobot
4. Instale o ffmpeg no ambiente:
conda install ffmpeg -c conda-forge
5. Instale o LeRobot com as dependências de motores feetech:
cd ~/lerobot && pip install -e ".[feetech]"
6. Para dispositivos Jetson JetPack 6.0+ (instale primeiro PyTorch-gpu e Torchvision a partir do passo 5, depois execute):
conda install -y -c conda-forge "opencv>=4.10.0.84" # Instala OpenCV e outras dependências via conda
conda remove opencv # Desinstala o OpenCV do conda
pip3 install opencv-python==4.10.0.84 # Reinstala opencv-python via pip3
conda install -y -c conda-forge ffmpeg
conda uninstall numpy
pip3 install numpy==1.26.0 # Deve casar com o torchvision
5.3 Verificar o ambiente
5.3 Verificar o ambiente
Instalar o LeRobot via pip pode substituir o PyTorch e o torchvision originais por versões CPU, então verifique sempre antes de treinar. No ambiente conda lerobot, execute:
python # inicia o Python no terminal
import torch
print(torch.cuda.is_available())
exit() # sai do Python
False→ o ambiente atual usa a versão CPU do PyTorch. Para treinar ou inferir com GPU, reinstale as versões de PyTorch e torchvision compatíveis com sua CUDA seguindo o guia oficial do PyTorch.True→ aceleração por GPU disponível.
GPUs NVIDIA da série RTX 50 exigem a versão preliminar da CUDA 12.8 ou superior:
pip install --pre torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/nightly/cu128
Por fim, confirme que as ferramentas de linha de comando do LeRobot estão no PATH:
lerobot-find-port --help
Se o comando imprimir a ajuda, o ambiente está pronto para o próximo capítulo, onde configuramos os motores e montamos os braços.