Pular para o conteúdo principal

Comece a usar o MeshCore no SenseCAP MeshTracker X1

Gravação de firmware​

Conecte seu dispositivo ao computador com um cabo USB.

atenção

Mantenha o cabo USB conectado durante a transmissão de dados, caso contrário o dispositivo pode ser danificado.

Acesse o Meshcore Web Flasher.

Escolha Seeed Studio SenseCAP MeshTracker X1 no grupo Community Firmware.

pir

Escolha Companion Bluetooth. Dispositivos gravados com o firmware Companion Bluetooth podem ser conectados ao APP. Se você quiser gravar outro firmware, por favor clique aqui para ver o tutorial.

pir

Etapa 1 Apagar Flash

Clique em Enter DFU Mode, escolha a porta serial chamada "nRF xxx" ou "TinyUSB". Em seguida, clique em Erase Flash e escolha a porta serial.

pir

Se você clicou em Erase Flash mas não houve resposta, clique em Enter DFU novamente e depois clique em Erase Flash para garantir que entrou no modo DFU com sucesso.

Se você vir "Flashing erase firmware:100%", o dispositivo foi apagado com sucesso.

pir

Etapa 2 Gravar firmware

Clique em Enter DFU Mode, escolha a porta serial chamada "nRF xxx" ou "TinyUSB". Em seguida, clique em Flash e escolha a porta serial.

pir

Se você clicou em Flash mas não houve resposta, clique em Enter DFU novamente e depois clique em Flash para garantir que entrou no modo DFU com sucesso.

Quando a barra de progresso estiver completamente preenchida, isso indica que a gravação foi concluída. Em seguida, o dispositivo será reiniciado automaticamente.

pir

Configuração​

Ligar o dispositivo​

Pressione o botão para ligá-lo. O LED acenderá e haverá uma melodia ascendente.

Desligar o dispositivo​

Pressione o botão por 3 s para desligá-lo. O LED apagará e haverá uma melodia descendente.

dica

Se o dispositivo não responder quando você pressionar o botão, carregue-o primeiro. Não use carregador de carga rápida.

Conexão com o APP​

Baixe pela Google Store ou Apple Store. Ou clique aqui para obter o Meshcore APP.

pir

Clique em Connect e escolha o dispositivo de destino. O ID de dispositivo padrão é Meshcore-MAC Address. O endereço MAC pode ser visto na parte de trás do dispositivo.

pir

Digite o código PIN padrão 123456 e então clique em Pair para conectar o dispositivo.

dica

Se a conexão falhar, abra a lista de Bluetooth do seu telefone e forget ou Unpair o dispositivo. Em seguida, tente conectar novamente.

pir

Configurar o LoRa​

Para começar a se comunicar pela malha, você deve definir sua região. Esta configuração controla qual faixa de frequência seu dispositivo usa e deve ser definida de acordo com sua localização regional.

pir

Em seguida, reinicie o dispositivo, caso contrário a configuração não terá efeito.

Lista de regiões

Código da regiãoDescriçãoFaixa de frequência (MHz)Ciclo de trabalho (%)Limite de potência (dBm)
UNSETNão definidoN/AN/AN/A
USEstados Unidos902.0 - 928.010030
EU_868União Europeia 868 MHz869.4 - 869.651027

Agora que você definiu a região LoRa no seu dispositivo, pode continuar configurando qualquer parâmetro LoRa para atender às suas necessidades.

Configuração avançada​

Conectar via interface web (BLE)​

  1. Abra o MeshCore Web App e clique no ícone Settings.

pir

  1. Selecione a aba BLE e clique em Scan Now.

pir

  1. Na janela pop-up de Bluetooth do sistema, selecione seu dispositivo (por exemplo, Meshcore-xxxxxx) e clique em Pair.

pir

  1. Quando solicitado, digite a chave de acesso Bluetooth padrão 123456 e clique em OK.

pir

  1. Aguarde até que o status mude para conectado e seu nó apareça na interface do MeshCore.

pir

Configurar GPS​

Se você quiser usar GPS, ative-o.

Você pode ir para o APP Position Settings para ativar o GPS.

pir

Transmissão de mensagens​

Se você tiver dois dispositivos compatíveis e não houver muitos usuários MeshCore perto de você, grave o firmware BLE Companion em ambos para que você possa usar seus dispositivos para se comunicar com amigos e familiares próximos.

pir

Anúncio​

MeshCore permite que você transmita manualmente seu nome, posição e chave pública de criptografia, que também é assinada para evitar falsificação. Quando você clica no botão de anúncio, ele transmite esses dados via LoRa. MeshCore chama isso de Advert. Existem duas maneiras de anunciar, "zero hop" e "flood".

  • Zero hop significa que seu anúncio é transmitido para qualquer pessoa que possa ouvi-lo, e é só isso.
  • Flooded significa que ele é transmitido e depois repetido por todos os repetidores que o ouvirem.

Você pode enviar anúncios no APP. Também é possível enviar anúncios diretamente na página de anúncio do dispositivo.

pir

Mensagem pública​

Depois de configurar o LoRa, você pode enviar mensagens no canal primário. Todas as pessoas próximas na mesma faixa de frequência irão recebê-las.

Mensagem privada​

Os dois dispositivos só estabelecem uma conexão quando ambos receberam o anúncio um do outro.

FAQ​

Como verificar o ID do dispositivo​

Os últimos quatro dígitos do endereço MAC são o ID do dispositivo

Por exemplo, o ID do dispositivo abaixo seria A0D4

pir

Como reiniciar o dispositivo​

Pressione e segure o botão, depois conecte o cabo de carregamento e solte o botão imediatamente.

pir

nota

Pressione e segure o botão, depois conecte o cabo de carregamento e mantenha pressionado por mais de 3s para forçar o dispositivo a entrar no modo DFU.

pir

Se você quiser sair do modo DFU, apenas pressione e segure o botão, depois conecte o cabo de carregamento e solte o botão imediatamente.

Solução de problemas​

Falha na atualização de firmware / Recuperação por OTA​

Se o seu SenseCAP MeshTracker X1 não iniciar, não responder ou o LED branco ⚪️ permanecer aceso continuamente após uma atualização de firmware, o dispositivo pode estar preso no modo DFU. Tente o seguinte:

  1. Force uma reinicialização para sair do modo DFU: desconecte o cabo de carregamento USB, pressione e segure o botão do dispositivo, conecte o cabo de carregamento USB e solte o botão imediatamente. Não continue segurando o botão — segurá-lo por mais de 3 segundos depois de conectar o cabo forçará o dispositivo a entrar novamente no modo DFU.
  2. Verifique se o dispositivo inicia normalmente. Caso contrário, conecte o dispositivo ao computador com um cabo de dados USB e siga o guia de Gravação de firmware para entrar no modo DFU, apagar a flash e reinstalar o firmware MeshCore.
  3. Se o dispositivo ainda não puder ser recuperado, siga Instalação do bootloader para gravar novamente o bootloader e, em seguida, reinstale o firmware do aplicativo.

Não force uma reinicialização nem desconecte o cabo USB enquanto o firmware estiver sendo apagado ou gravado. Se o dispositivo não conseguir entrar no modo DFU ou não for detectado pelo computador, entre em contato com o suporte técnico.

Dispositivo nunca liga​

  • Use um cabo USB em bom estado para carregar o dispositivo continuamente por 1–2 horas para garantir que a bateria tenha energia suficiente para acordar o sistema.

  • Se o dispositivo ainda não responder após o carregamento, execute um hard reset da seguinte forma: desconecte o cabo USB. Pressione e segure o botão, conecte o cabo USB e solte o botão imediatamente. Isso força uma reinicialização do sistema.

  • Se ainda não funcionar, conecte um cabo USB a um computador. Mantenha o botão do dispositivo pressionado e conecte o dispositivo ao computador, veja se um disco aparece no seu PC. Se aparecer, reinstale o bootloader

Dispositivo preso em loop de inicialização​

Descrição:

O dispositivo irá reiniciar repetidamente, e a porta serial irá conectar e desconectar repetidamente.

Solução:

  • Etapa 1: Tente entrar no modo DFU manualmente: pressione e segure o botão do dispositivo e, em seguida, conecte rapidamente o dispositivo ao computador via cabo USB, mantendo o botão pressionado até que um LED branco ⚪️ acenda.

pir

O dispositivo está em modo DFU se o LED branco estiver aceso continuamente.

nota

Para entrar com sucesso no modo DFU, você precisa realizar essa operação rapidamente. Talvez seja necessário tentar várias vezes.

  • Etapa 2: Apagar a Flash

  • Etapa 3: Gravar o firmware

Instalação do bootloader​

note

Ao gravar o bootloader, certifique-se de que a conexão do cabo esteja estável e NÃO o desconecte durante o processo de gravação.

Etapa 1: Instalação do Adafruit-nrfutil

Para usuários Windows, pressione a tecla "Win" e a tecla "r", depois digite "cmd" na janela que aparecer e clique em "Enter". Isso abrirá a linha de comando.

Para usuários MAC, pressione a tecla "Command" e a tecla "Space" para abrir o Spotlight. Depois digite "termial" e clique em "Return". Isso abrirá a linha de comando.

Pré-requisitos

Verifique na sua linha de comando se o Python e o pip foram instalados com sucesso.

python --version
python -m pip --version

Então "Python xxx" e "pip xxx" devem aparecer. Se não aparecerem, tente instalar o Python novamente.

Este é o método recomendado para instalar a versão mais recente:

pip3 install --user adafruit-nrfutil

Verifique o caminho de instalação:

python -m pip show adafruit-nrfutil

Este é o local de instalação:

pir

Para usuários Windows, talvez seja necessário adicionar o caminho manualmente. Copie o local de instalação mostrado na última etapa. Depois adicione-o como a seguir:

pir

Etapa 2: Verifique o número da sua porta

Conecte seu dispositivo ao PC e verifique o número da porta.

Para usuários Windows, abra o gerenciador de dispositivos e vá para port; o número da porta que aparecer após a conexão do dispositivo é o número da porta do dispositivo.

Para usuários Mac, por exemplo:

pir

Para usuários Windows, por exemplo:

pir

Etapa 3: Gravar o bootloader

No terminal ou prompt de comando, navegue até o diretório onde você baixou o pacote zip do bootloader e execute o seguinte comando, substituindo pela porta correta do seu dispositivo:

  • Para Windows:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package Bootloader.zip -p COMxx -b 115200 --singlebank --touch 1200

Altere COMXX para o número da sua porta COM. Por exemplo, se o seu dispositivo estiver na com6, altere o comando para:

adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package Bootloader.zip -p **COM6** -b 115200 --singlebank --touch 1200

Alguns dispositivos irão mudar o número da porta após você inserir este comando. Portanto, se a instalação falhar, verifique o número da porta novamente.

  • Para outros:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package Bootloader.zip -p /dev/tty.SLAB_USBtoUART -b 115200 --singlebank --touch 1200

pir

Quando você tiver concluído as etapas acima, poderá seguir esta etapa para gravar o firmware do aplicativo.

2) O dispositivo não consegue entrar no modo DFU, mas a porta serial pode ser detectada.

  • Abra uma ferramenta de porta serial

  • Defina a taxa de transmissão para 1200.

  • Conecte o dispositivo. A luz piscará brevemente quando você conectá-lo. Continue tentando até que a luz permaneça acesa, o que significa que o dispositivo pode voltar ao modo DFU; então grave o bootloader -> apague a flash -> grave o firmware.

3) O dispositivo não consegue entrar no modo DFU e nenhuma porta serial é exibida

  • pressione e segure o botão do dispositivo, depois conecte o cabo de carregamento e solte o botão imediatamente. Depois que um disco aparecer no seu PC, você poderá ver a porta serial.

  • Se ainda não funcionar, desconecte o cabo de carregamento e deixe o dispositivo por alguns dias até que a bateria esteja completamente descarregada; depois conecte o cabo de carregamento e tente pareá-lo novamente.

4) Se nenhuma das etapas acima funcionar, entre em contato com o suporte técnico: support@sensecapmx.com

Dispositivo desliga automaticamente​

  • Descrição do fenômeno

  • Depois que o dispositivo liga, ele desliga ou reinicia automaticamente após um tempo.

  • O log da porta serial roda por um tempo e depois para.

Isso pode ser causado por reiniciar ou desligar o dispositivo manualmente e à força quando ele está nos seguintes estados: sem terminar o processo de transmissão de mensagens, sendo configurado......

  • Solução de problemas

Clique aqui para executar um flash-erase.

Qualidade do sinal​

  • SNR reflete a qualidade do link de comunicação. Um dispositivo normal geralmente opera acima de -7 dB. Um dispositivo com SNR abaixo de -10 dB indica desempenho ruim.

  • RSSI é determinado em conjunto pelo dispositivo e pelo ambiente ao seu redor. Um dispositivo normal geralmente opera acima de -110 dBm. Um dispositivo com RSSI abaixo de -115 dBm é considerado como tendo desempenho ruim.

    Para obter o melhor efeito de sinal, utilize o dispositivo em uma área aberta, desobstruída e com interferência mínima.

Suporte Técnico e Discussão de Produto​

Loading Comments...