Pular para o conteúdo principal

Calibração de CO₂ do SenseCAP S1000 V2

nota

Este procedimento de calibração de CO₂ se aplica apenas ao SKU 101991024 e não é compatível com a estação meteorológica multiem-um de CO₂ na versão IAP.

Métodos de calibração​

  • Correção Automática de Linha de Base (ABC): O sensor identifica a menor concentração estável de CO₂ em um período específico e a ajusta para o alvo ABC, normalmente em torno de 400 ppm. Este método é adequado para escritórios, residências e outros ambientes que são ventilados regularmente e periodicamente atingem níveis de CO₂ de ar fresco externo. No S1000, o período de correção automática pode ser configurado usando SA_ABC, em horas.
  • Calibração de um ponto com alvo: A leitura do sensor é ajustada para uma concentração conhecida de CO₂, como 1.000 ppm confirmados usando gás de calibração certificado ou um instrumento de referência confiável. Este método é adequado para calibração precisa em campo, ambientes com níveis consistentemente altos de CO₂ ou locais que não são regularmente expostos a ar fresco. No S1000, a concentração alvo pode ser inserida usando SA_TC, e a calibração de um ponto é executada imediatamente após a inserção do valor.

Procedimento detalhado de calibração​

Procedimento de calibração automática ABC​

Precauções antes de habilitar o ABC​

  • Durante cada ciclo de ABC, o ambiente deve atingir um nível de CO₂ próximo à concentração de fundo externa por um período de tempo e permanecer relativamente estável.
  • O ABC é adequado para residências, escritórios, salas de aula e salas de reunião ventilados regularmente.
  • Não é adequado para estufas, instalações de criação de animais, espaços continuamente ocupados ou fechados e ambientes onde CO₂ é adicionado intencionalmente.
  • O ABC avalia tanto a menor concentração detectada quanto sua estabilidade; ele não trata simplesmente a menor leitura como 400 ppm.
  • Desvios significativos de medição podem exigir vários ciclos de ABC para serem corrigidos gradualmente.

Configurar e habilitar o ABC​

SA_ABC define o ciclo de calibração ABC para o sensor de CO₂ integrado ao sensor meteorológico compacto SenseCAP S1000 V2 10-em-1.

ParâmetroValor
UnidadeHoras
Faixa suportada0–65535
Valor padrão0 (ABC desabilitado)
Valores que desabilitam o ABC0 e 65535
Configuração recomendada180 horas (aproximadamente 7,5 dias)
  1. Conecte-se ao dispositivo através da porta serial de serviço.

  2. Verifique o endereço ASCII do dispositivo usando as configurações seriais padrão abaixo.

    ParâmetroValor padrão
    Taxa de baud9600
    Bits de parada1
    Bits de dados8
    ParidadeNenhuma

    Se o terminal serial adicionar CRLF automaticamente, insira apenas ?.

    Enviar:

    ?

    Resposta:

    0XA
  3. Use o endereço retornado nos comandos subsequentes. Se o endereço for 0, envie o seguinte comando para definir o ciclo de ABC para o valor recomendado de 180 horas.

    Enviar:

    0XA;SA_ABC=180

    Resposta:

    0XA;SA_ABC=180

    Esta resposta indica que a configuração foi gravada com sucesso.

  4. Verifique a configuração atual.

    Enviar:

    0XA;SA_ABC=?

    Resposta:

    SA_ABC=180

    Uma resposta contendo SA_ABC=180 confirma que o ABC está habilitado.

Procedimento de calibração de um ponto com alvo​

Preparação antes da calibração​

  1. Registre a leitura de CO₂ antes da calibração.
  2. Certifique-se de que o dispositivo esteja energizado e se comunicando corretamente.
  3. Permita que o gás de referência substitua completamente o gás original dentro da câmara de medição e atinja uma condição estável.
  4. Evite que pessoas respirem diretamente em direção ao sensor.
  5. Mantenha a temperatura, a umidade e a pressão o mais estáveis possível.

Critérios de estabilidade recomendados

  • Permita tempo suficiente para que o gás de referência substitua completamente o gás original.
  • Confirme que pelo menos 3–5 medições consecutivas apresentem apenas variação mínima.
  • Certifique-se de que tanto o gás de calibração quanto o sensor estejam em temperatura estável.
  • Mantenha a câmara de calibração ventilada à pressão atmosférica.
  • Não aplique gás pressurizado diretamente ao sensor. Ao usar um cilindro de gás, utilize um regulador de pressão e tubulação adequada para controlar a vazão.

Calibração com alvo​

A calibração com alvo é um método de calibração de um ponto para o sensor de CO₂ integrado ao sensor meteorológico compacto SenseCAP S1000 V2 10-em-1. Ela requer um gás de calibração certificado ou um instrumento de referência confiável com uma concentração conhecida de CO₂, como 400, 800, 1.000 ou 1.500 ppm.

SA_TC especifica o valor de calibração alvo em ppm. Ele não possui valor padrão e suporta uma faixa de 0–10000 ppm. Após a gravação de um valor válido, o dispositivo executa imediatamente uma calibração de um ponto.

Procedimento de calibração​

Para os parâmetros seriais padrão e instruções sobre como verificar o endereço do dispositivo, consulte Configurar e habilitar o ABC.

  1. Coloque o dispositivo em uma câmara de calibração adequada.

  2. Introduza uma mistura de gás de CO₂ de concentração conhecida de acordo com os requisitos de operação da câmara de calibração.

  3. Mantenha a câmara ventilada para preservar a pressão atmosférica. Monitore continuamente as leituras de CO₂ e aguarde até que a concentração de gás dentro da câmara se estabilize. Use o comando a seguir para verificar a leitura atual.

    Enviar:

    0XA;G5?
    nota

    Se o terminal serial adicionar CRLF automaticamente, insira o comando diretamente. Caso contrário, adicione <CR><LF> ao final do comando.

  4. Insira a concentração alvo conhecida. Por exemplo, ao usar gás de calibração certificado de 1.000 ppm, envie o seguinte comando.

    Enviar:

    0XA;SA_TC=1000

    Resposta:

    0XA;SA_TC=1000

    Esta resposta indica que o comando foi recebido com sucesso. O dispositivo executa a calibração de um ponto imediatamente após a gravação do valor.

  5. Aguarde pelo menos um ciclo de atualização de dados de CO₂, aproximadamente 16 segundos por padrão, e então verifique novamente a leitura.

    Enviar:

    0XA;G5?
nota

Insira apenas a concentração verificada do gás de calibração ou do instrumento de referência. Não insira um valor estimado para a calibração com alvo.

Loading Comments...