Pular para o conteúdo principal

Criar um novo aplicativo no SenseCraft AI

Criar o aplicativo

Acesse a página Meus aplicativos e clique em Criar aplicativo > Enviar.

Para proteger seu trabalho, ao entrar na página de edição as alterações são salvas automaticamente e a barra de navegação mostra o status do salvamento em tempo real.

Construir o aplicativo

O fluxo é dividido em quatro etapas claras; você pode alternar entre elas a qualquer momento pela barra superior.

Etapa 1: Informações do aplicativo

É a primeira impressão para quem descobrir seu app; revise com cuidado para torná‑lo atrativo.

  • Nome do aplicativo: Um nome claro para que se entenda rapidamente o que ele faz.

  • Resumo: Sintetize cenário, tecnologias, dispositivos etc. com linguagem concisa.

  • Cena: Escolha a etiqueta de categoria mais adequada; isso afeta descoberta e promoção.

  • Licença: Defina se outros podem copiar ou modificar o trabalho e se o uso comercial é permitido.

cuidado

Se você alterar a licença depois, as ações anteriores à mudança (como duplicar) e seus resultados não são afetadas.

  • Imagens: Influenciam muito o apelo. A primeira é a capa padrão. Até 16 arquivos, cada um com ≤ 2 MB; proporção 4:3 recomendada.

Etapa 2: Documentação

É o núcleo: escreva a introdução e o fluxo de implantação. Use o botão no canto superior direito para exibir ou ocultar a pré‑visualização e revisar o processo como outro usuário.

Editar com Markdown

O editor usa Markdown. Ao digitar, pressione / para o menu rápido de títulos ou blocos de ferramentas (em breve).

Introdução ao aplicativo

Descreva livremente o contexto, princípios e o desenho do projeto. Nesta seção não é possível adicionar blocos de ferramentas que chamem capacidades SenseCraft.

Implantação do aplicativo

Explique a implantação passo a passo, com pré‑requisitos. Use + para novos passos. Mantenha a ordem lógica e verifique na pré‑visualização se outra pessoa consegue reproduzir.

Uso de blocos de ferramentas

No fluxo você insere com um clique as integrações SenseCraft AI e simplifica tanto a criação quanto a implantação do usuário final.

Visão em IA

Implante modelos de visão para reconhecimento, deteção, classificação etc. em hardware compatível. Os resultados podem ser enviados em tempo real por MQTT, GPIO ou serial, conforme a configuração.

O bloco suporta atualmente deteção e classificação. Segmentação e estimativa de pose virão numa versão futura.

Dispositivos compatíveis:

Modelo SenseCraft AI: Escolha modelos de qualidade compartilhados pela comunidade na biblioteca.

Meu modelo: Selecione um da sua lista privada.

cuidado

Ao publicar na comunidade um aplicativo que inclua este modelo, o modelo privado passa automaticamente a ser público.

  • Enviar modelo: Envie arquivos treinados em plataformas de terceiros. Informe nome, tipo de tarefa (Task), categorias (Class ID e Class Name), o arquivo e os dispositivos suportados. Depois do envio aparece em Meu modelo.

  • Treinar modelo: Para treinar ou retreinar, siga o assistente e, em Modelos históricos, use Enviar para SenseCraft, conclua o fluxo de upload e salve em Meu modelo.

Selecionar dispositivo: Na lista suspensa escolha o hardware real entre os suportados pelo modelo.

Ajustar parâmetros recomendados: Afine inferência e dispositivo. Os valores são gravados como padrão na implantação.

  • Limiar de confiança: Critério para emitir uma predição final. Aumentar tende a reduzir falsos positivos; diminuir, falsos negativos.

  • Limiar IOU: Em deteção, o IoU mede a sobreposição entre caixa predita e referência. Muito alto pode gerar caixas duplicadas no mesmo objeto; muito baixo pode fundir objetos próximos.

  • Modo de saída

    • Nenhum: Após ligar, a inferência não inicia até outro gatilho; útil para baixo consumo.

    • MQTT: Inicia a inferência ao ligar e envia resultados por Wi‑Fi via MQTT.

      • Serviço oficial SenseCraft (recomendado): Selecione ou crie um Dev Kit para seu aplicativo e o MQTT é configurado automaticamente. Veja os dados na plataforma SenseCraft Data.

      • Serviço de terceiros: Use um broker MQTT próprio ou externo e configure manualmente.

    • GPIO: Sinais de nível nos pinos.

      • Condições de gatilho: Regras com objeto, condição e limiar de confiança.

      • Ações de gatilho: Quando atendidas, o dispositivo pode fixar nível, gravar no cartão SD, acender LED etc.

    • Serial: Use a biblioteca SSCMACore para exportar dados por UART (GPIO), I2C ou SPI.

      **UART (GPIO)**
    Baud Rate Value: 921600
    Data Format: 8N1
    TX: GPIO43
    RX: GPIO44

    **I2C**
    Slave Address: 0x62
    SDA: GPIO5 (PULLUP)
    SCL: GPIO6 (PULLUP)
    Protocol:
    - READ:0x10,0x01, LEN << 8, LEN & 0xff
    - WRITE: 0x10,0x02, LEN << 8, LEN & 0xff
    - AVAIL(to read): 0x10,0x03
    - RESET(clear buffer): 0x10,0x06

    **SPI**
    Slave CPOL0 CPHA0
    MOSI GPIO9 (PULLUP)
    MISO GPIO8,
    SCLK GPIO7 (PULLUP)
    CS GPIO4 (PULLUP)
    Protocol:
    - READ:0x10,0x01, LEN << 8, LEN & 0xff
    - WRITE: 0x10,0x02, LEN << 8, LEN & 0xff
    - AVAIL(to read): 0x10,0x03
    - RESET(clear buffer): 0x10,0x06
Áudio em IA

Implante modelos de reconhecimento de fala em hardware compatível. Os resultados podem ir por MQTT, GPIO ou serial.

Dispositivos compatíveis:

Modelo SenseCraft AI: Modelos compartilhados na biblioteca.

Meu modelo: Da sua lista privada.

cuidado

Ao publicar, o modelo privado passa automaticamente a ser público.

  • Enviar modelo: Nome e categorias (Class ID e Class Name). Fica em Meu modelo.

  • Treinar modelo: Como na visão: Modelos históricosEnviar para SenseCraft.

Selecionar dispositivo: Por enquanto apenas XIAO ESP32S3 Sense.

Ajustar parâmetros recomendados: Afine conforme o cenário.

  • Limiar de confiança: Mesmo equilíbrio que na visão.

  • Modo de saída: Caminho de saída padrão do modelo de áudio.

Vibração em IA

Deteção de anomalias vibratórias aprendendo a vibração «normal».

Dispositivos compatíveis:

Ajustar parâmetros recomendados: Amostragem, inferência ao ligar, GPIO e saída.

  • Janela de amostragem: Amostras por unidade de tempo; demasiado grande deixa lento, demasiado pequena pode não aprender bem.

  • Ativar inferência ao ligar por defeito: Desativado exige gatilho externo (baixo consumo).

  • GPIO: Ações ante vibração anómala (nível, LED etc.).

  • Modo de saída: Saída padrão do modelo de vibração.

Node-RED

Construa fluxos visuais para reCamera.

Preparar o fluxo: Depois de adicionar o bloco Node-RED:

  1. Criar fluxo novo: Ligue o reCamera (cabo ou Wi‑Fi), abra o Dashboard e edite online.

  2. Enviar arquivo local: Envie um JSON já preparado; o sistema valida o tipo.

Selecionar modelo de visão IA: O JSON não inclui o binário do modelo; indique qual o fluxo utiliza.

  1. Incluído no dispositivo: Modelos pré‑instalados no reCamera (família YOLO11n: classificação, deteção, segmentação, pose).

  2. Modelos públicos: Catálogo SenseCraft para reCamera partilhado por outros.

  3. Meu modelo: Da sua biblioteca privada.

cuidado

Ao publicar: Se usar um modelo privado em Meu modelo e publicar na comunidade, esse modelo também ficará público. Será avisado antes.

Aily Blockly

Ambiente de programação visual. Permite gravar num passo os programas feitos no Aily Blockly em dispositivos edge.

Produtos compatíveis:

Associar ID do projeto: Introduza o código que aponta para o seu modelo público no Aily Blockly.

  • Como obter o Project ID? Abra o Aily Blockly no computador; em CLOUD SPACE à direita localize o cartão do projeto. A cadeia abaixo do cartão (ex.: prj_be881f) é o Project ID.

Dispositivo de implantação: Escolha o hardware na lista suspensa.

Implantar aplicativo em contêiner (em breve)
Gravar firmware (em breve)
Configurar MQTT (em breve)
Ferramentas de depuração (em breve)

Etapa 3: Lista de materiais (BOM)

Liste tudo o que é preciso para reproduzir o aplicativo.

Da Seeed Studio

Pesquise e adicione hardware oficial Seeed diretamente.

Outros materiais

Parafusos, cabos especiais, peças impressas em 3D etc.: nome, breve descrição e quantidade; links de compra ajudam.

Software e plataformas (em breve)

Por exemplo Arduino IDE, Home Assistant ou Edge Impulse.

Etapa 4: Pré‑visualização e publicação

Revise como um utilizador final. Antes de Publicar, confirme campos obrigatórios, direitos sobre código e recursos e a ausência de conteúdo confidencial ou ilegal.

Depois de publicar, o app entra em revisão e não poderá continuar a editar esse rascunho até mudar o estado. Se ainda não quiser publicar, saia do editor: o progresso continua a ser guardado automaticamente.

Publicar o aplicativo

cuidado

Se usar modelos ainda não públicos (por exemplo treinados por si), publicar o app também os tornará públicos. Será lembrado antes.

cuidado

Se depender do modelo de outra pessoa e esse modelo for retirado, receberá uma notificação. O app pode permanecer publicado, mas já não poderá ser implantado com esse modelo.

Revisão do aplicativo

dica

Depois de enviar para revisão pode retirar o pedido a qualquer momento se precisar continuar a editar.

Os administradores verificam principalmente:

  1. Conteúdo e segurança

    • Direitos de autor e licenças open source: Deve possuir direitos sobre código, modelos, imagens e recursos ou cumprir licenças de origem (MIT, Apache, etc.).

    • Privacidade e segurança de dados: Não pode haver exfiltração oculta, carregamentos não autorizados nem portas traseiras, especialmente com câmara ou microfone.

    • Legalidade e normas da comunidade: Sem segredos comerciais, material ilegal, malware nem conteúdo violento, sexual ou de ódio.

  2. Qualidade do modelo e adequação ao hardware

    • Utilização: Modelos personalizados devem carregar e analisar‑se corretamente.

    • Precisão: O desempenho real deve corresponder à descrição.

    • Adequação ao hardware: Tamanho do modelo e lógica coerentes com as placas indicadas.

  3. Documentação e reprodutibilidade

    • Informação básica clara: Nome, resumo, etiquetas e imagem de capa corretos e não enganosos.

    • BOM exata: O hardware listado coincide com os passos de implantação.

    • Implantação reprodutível: Passos coerentes; ligações de pinos, limiares, MQTT etc. explícitos.

  4. Diretrizes da comunidade

    • Sem spam: Não são admitidos duplicados sem sentido nem conteúdo só publicitário sem valor técnico.
cuidado

Para uma comunidade SenseCraft AI segura e de qualidade, a plataforma tem a palavra final na revisão. Projetos que violem leis, políticas ou segurança podem ser recusados ou removidos.

Gestão de aplicativos

Gerir aplicativos públicos na loja

Ao abrir o seu próprio aplicativo publicado na loja pode gerir a revisão publicada atualmente.

  • Duplicar: Copia a versão estável publicada como projeto novo.

  • Editar: Abre o rascunho (igual a Meus aplicativos > Editar).

  • Anular publicação: Oculta temporariamente o app do público; o estado passa a privado.

Gerir em Meus aplicativos

  • Editar: Abre o editor; as alterações aplicam‑se só ao rascunho, não à versão publicada.

  • Duplicar: Copia o rascunho atual para um projeto novo.

  • Publicar / Publicar atualização: Envia para revisão; após aprovação atualiza a página na loja e substitui a versão pública quando aplicável.

  • Anular publicação: Se o app for público, pode voltar ao estado privado aqui.

dica

Se o rascunho e a versão publicada forem diferentes, ao anular a publicação pode perder acesso fácil ao estado publicado. Duplique a versão publicada antes se precisar continuar a partir dela.

  • Eliminar: Remove o aplicativo por completo.
cuidado

Se estiver publicado, a eliminação retira‑o da loja e depois apaga‑o permanentemente. Proceda com cuidado.

Loading Comments...