Guia Seeed Fusion para Validação de Amostras e Produção Piloto
A validação de amostras verifica se o projeto de um produto atende aos requisitos pretendidos. A produção piloto valida o processo de produção, os procedimentos de montagem e os métodos de teste em preparação para a produção em massa.
Este guia é para equipes de hardware que já têm um projeto de produto e estão se preparando para construir amostras ou iniciar a produção piloto. Ele explica as prioridades de validação em cada estágio. O escopo de fabricação, as atividades de validação e os arranjos de produção são confirmados para cada projeto com base no andamento do projeto e nas necessidades de fabricação.
Objetivo da Validação de Amostras e da Produção Piloto
O foco da validação muda à medida que um produto passa do projeto para a fabricação. Amostras de engenharia ajudam a verificar funções e a viabilidade do projeto. Amostras posteriores validam o projeto completo, enquanto a produção piloto estende a validação para o processo de produção.
A tabela abaixo é baseada nos estágios de fabricação descritos no Open Manufacturing Whitepaper.
| Estágio | Foco principal |
|---|---|
| Validação de engenharia (EVT) | Construir amostras de engenharia e verificar funções principais, desempenho e como o hardware e o software funcionam juntos. Identificar e resolver problemas de projeto. |
| Validação de projeto (DVT) | Validar o projeto de produto quase final, incluindo encaixe mecânico, especificações de projeto e requisitos de confiabilidade aplicáveis. |
| Validação de produção (PVT) | Usar a produção piloto para verificar o processo de produção, os procedimentos de montagem, a consistência de materiais e os métodos de teste, e identificar problemas de produção. |
| Produção em massa (MP) | Fabricar de acordo com o projeto, processos e requisitos de qualidade confirmados, com atenção contínua à qualidade consistente e à eficiência de produção. |
Esses estágios descrevem as prioridades de validação ao longo de um projeto de fabricação. Projetos individuais podem envolver apenas parte desse trabalho, com os estágios e o escopo determinados de acordo com as necessidades do projeto.
As conclusões da validação de amostras orientam as melhorias de projeto. A produção piloto então verifica como o projeto funciona em um ambiente de produção, incluindo se as peças podem ser montadas de forma consistente, se os testes são práticos de executar e se materiais e processos atendem aos requisitos.
Prioridades na Validação de Amostras
A validação de amostras é baseada nos requisitos de projeto do produto. As verificações dependem se o projeto envolve placas de circuito, firmware, peças mecânicas ou a montagem completa do produto.
As primeiras amostras podem ser feitas usando fabricação rápida de PCB, usinagem CNC ou impressão 3D para verificar a viabilidade do projeto. À medida que o projeto é finalizado, a validação também abrange dimensões finais, materiais e como as peças se encaixam.
| Área de validação | O que verificar |
|---|---|
| Funções e desempenho | Se o produto executa as funções pretendidas e atende aos requisitos de desempenho do projeto. |
| Integração de hardware e software | Quando há firmware envolvido, se o hardware, os drivers e o software operam corretamente em conjunto. |
| Encaixe mecânico e montagem | Se a placa, o gabinete, os cabos e outras peças se encaixam conforme projetado, incluindo suas dimensões e montagem. |
| Especificações de materiais e peças | Se os materiais e peças usados nas amostras atendem às especificações de projeto para aquele estágio. |
As verificações de confiabilidade e estabilidade refletem as condições de operação pretendidas do produto. Elas verificam se o produto atende aos requisitos de projeto nessas condições. Os testes e critérios de aceitação precisam corresponder aos requisitos do produto.
Problemas encontrados durante a validação de amostras são analisados, tratados por meio de melhorias de projeto e verificados novamente para confirmar que foram resolvidos.
Validação na Produção Piloto
A produção piloto verifica como o projeto é fabricado em um ambiente de produção. Ela abrange o processo desde a entrada de materiais na produção, passando pela montagem e testes, até o armazenamento dos produtos acabados. Também verifica a consistência entre construções repetidas.
| Área de validação | O que verificar |
|---|---|
| Processo de produção e procedimentos de montagem | Se as etapas de produção se conectam conforme planejado, se os métodos de operação são claros e se são identificados problemas de montagem que precisam de melhoria. |
| Consistência de materiais e fornecimento | Se materiais fornecidos em pequenos lotes atendem às especificações e requisitos de qualidade, e se as peças entregues pelos fornecedores são consistentes. |
| Procedimentos e dispositivos de teste | Se as etapas de teste podem ser executadas, se os dispositivos estão prontos e se os métodos são adequados para testes repetidos. |
| Inspeção de qualidade | Inspecionar materiais, montagem e resultados de testes funcionais em relação aos padrões confirmados e analisar as causas das falhas. |
Procedimentos operacionais padrão (SOPs) registram como cada etapa de produção é executada para que a equipe de produção possa seguir. Dispositivos e procedimentos de teste dão suporte à montagem e à inspeção. Esses procedimentos e ferramentas são verificados por meio do uso real durante a produção piloto.
A produção piloto pode revelar problemas no projeto, nos materiais de entrada, nos processos ou nos métodos de teste. As conclusões apoiam a revisão de prontidão antes da produção em massa.
Preparação para Produção em Massa e Resolução de Problemas
Antes da produção em massa, uma revisão de prontidão usa os resultados da produção piloto para avaliar procedimentos de produção, requisitos de qualidade, materiais críticos e o status dos problemas identificados. O whitepaper lista os seguintes principais itens de revisão.
| Item de revisão | O que confirmar |
|---|---|
| Procedimentos operacionais padrão | Os procedimentos para produção em massa estão finalizados e cobrem as etapas de produção relevantes. |
| Especificações de inspeção de qualidade | Os requisitos de inspeção abrangem materiais, processos de produção e testes. |
| Amostras de componentes e materiais críticos | Amostras de componentes e materiais críticos foram aprovadas. |
| Problemas da produção piloto | Problemas registrados no relatório de produção piloto foram tratados e encerrados. |
Procedimentos operacionais e especificações de inspeção orientam o trabalho de produção e inspeção da equipe de fabricação. Arquivos de projeto do cliente, requisitos de teste e aprovações fornecem a base para esses preparativos de produção.
Problemas graves que afetam a produção em massa precisam ser resolvidos antes que esse estágio comece. Podem ser necessários novos lotes piloto para verificar as melhorias.
Durante a produção em massa, a qualidade do produto, o rendimento e a eficiência continuam sendo monitorados. Processos e planos de capacidade são aprimorados com base nas condições reais de produção.
Documentos do Projeto e Links de Serviço
Informações de materiais, desenhos, documentos de montagem e documentos de teste usados para construções de amostras e produção piloto precisam corresponder à revisão de projeto relevante. Se a validação levar a mudanças de projeto, os documentos usados para a produção subsequente também precisam ser atualizados.
Os seguintes guias explicam o objetivo e o conteúdo dos documentos e serviços relevantes.
| Guia | O que abrange |
|---|---|
| Seeed Fusion Guide to Preparing Manufacturing Documents | Documentos de PCB/PCBA, mecânicos, de embalagem, firmware e teste, incluindo seus objetivos e como se relacionam entre si. |
| Seeed Fusion Guide to Preparing PCBA Functional Test Requirements | O que testar, condições de teste, etapas de operação, resultados esperados e critérios de aprovação/reprovação. |
| Seeed Fusion One-Stop Manufacturing and Delivery Guide | O escopo dos serviços de fabricação, personalização, armazenagem e atendimento de pedidos, e como eles se conectam. |
Para formatos de arquivos de PCB e PCBA, modelos e requisitos de envio, consulte o Seeed Fusion PCB & PCBA Service Guide.
Para discutir construções de amostras, produção em pequenos lotes ou a fabricação de um produto completo, visite a página do serviço Fusion One-Stop ou entre em contato com fusion@seeed.io para confirmar o escopo de fabricação e os arranjos do projeto.
Para contexto sobre os estágios de fabricação, consulte o Open Manufacturing Whitepaper.
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.