Pular para o conteúdo principal

Assistente de IA que interage ativamente com o mundo

Imagine this

Você entra no seu escritório e o SenseCAP Watcher na sua mesa detecta instantaneamente a sua presença. A tela se acende, ele o cumprimenta com um sorriso e exibe sua lista de tarefas do dia—sem que você precise dizer uma palavra ou sequer levantar um dedo.

SenseCAP Watcher está redefinindo a forma como humanos e dispositivos interagem.

Ele possui uma capacidade de conversação exclusiva de "Acionamento Sem Atrito", iniciando a interação de forma proativa à medida que você se aproxima. Isso não é apenas uma atualização técnica; é uma mudança fundamental na lógica de interação: Pela primeira vez, a iniciativa é transferida do humano para a máquina, alcançando um salto de experiência de "humanos se adaptando às máquinas" para "máquinas se adaptando ativamente aos humanos".

O "Olho Atento" do Watcher é alimentado por um poderoso Chip de Visão de IA Embarcada (Himax), possibilitando processamento local rápido para reconhecimento de objetos e rastreamento de alvos. Combinado com o firmware de assistente expansível, ele é mais do que apenas uma câmera—é um assistente de IA dedicado que evolui e compreende suas necessidades.

Vantagens Principais

SenseCAP Watcher

Um dispositivo inteligente que integra visão de IA embarcada e um ambiente de desenvolvimento flexível, projetado para ajudar você a criar e implantar com facilidade aplicações de IA personalizadas.

  • "Olho Atento" Offline: Processamento de Visão Embarcada Eficiente

    Equipado com um chip de visão de IA de alto desempenho (Himax), todo o processamento de imagem é realizado localmente no dispositivo. Desfrute de respostas rápidas e proteção de privacidade aprimorada—seus dados não precisam ser enviados para a nuvem.

  • Crie Apps de IA Sem Código, Tão Simples Quanto Lego

    Aproveite a plataforma SenseCraft AI para implantar modelos de IA e criar rapidamente aplicações para cenários específicos com apenas alguns cliques. A implantação de modelos de IA se torna tão fácil quanto editar fotos, sem exigir absolutamente nenhum conhecimento de programação.

  • Plataforma e Ferramentas de Integração Flexíveis

    Com base em sua arquitetura MCP flexível, você pode definir livremente novas ferramentas de IA e integrar rapidamente serviços locais ou em nuvem, encaixando-se perfeitamente em sistemas inteligentes existentes.

  • Expansibilidade de Hardware: Suporte a Interfaces Adicionais

    Dispõe de interfaces de expansão GPIO para fácil conexão a vários sensores e atuadores, permitindo personalização profunda e suportando implementações mais criativas.

Como Funciona

SenseCAP Watcher pode ser visto como um robô inteligente "modular", cujo funcionamento central depende da colaboração de três componentes principais:

  1. Núcleo de Hardware (ESP32S3): Controla o hardware subjacente, processa os dados da câmera e mantém conexões estáveis com serviços em nuvem.
  2. Nervo Visual (Chip de IA Himax): Uma poderosa unidade de processamento de visão de IA embarcada que concede ao dispositivo capacidades de percepção ambiental em tempo real.
  3. Cérebro na Nuvem (Serviços de Backend): Responsável pela configuração de papéis de IA, agendamento de ferramentas MCP e gestão unificada de dispositivos.

O processo pode ser simplificado da seguinte forma:

Os "olhos" do Watcher (câmera) capturam imagens → O "nervo visual" (chip Himax) realiza o reconhecimento e desperta o assistente → O "cérebro" (IA de backend, serviços MCP) entende o contexto e responde.

Esse design modular oferece alta flexibilidade e extensibilidade.

watcher-chatbot-diagram

Guia de Introdução

Início Rápido em Três Passos

Ative seu Watcher em apenas três passos:

  1. Ligar o Dispositivo: Forneça energia por meio do cabo de dados Type-C; se estiver usando bateria, pressione e segure o botão lateral para ligá-lo.
  2. Conectar à Rede: Após a inicialização, o dispositivo irá gerar um hotspot Wi-Fi. Conecte seu celular ou computador a esse hotspot. | 「Watcher Network Setup
  3. Configurar e Ativar: Acesse 192.168.4.1 no seu navegador para configurar o Wi-Fi do Watcher e siga as instruções na plataforma SenseCraft AI para concluir a ativação. | 「Watcher Web Control Panel
Dica de Ativação

Se a ativação falhar, confirme se o código de verificação está correto e se as informações de autenticação do dispositivo não foram perdidas. As ações a seguir normalmente causam perda de informações de autenticação:

  1. O firmware foi sobrescrito por outro programa.
  2. Uma grande atualização de firmware foi realizada sem backup das informações de autenticação.
  3. Um firmware completamente novo foi gravado.

Você pode assistir a um tutorial detalhado no vídeo abaixo:

Atualizações de Modelo e Firmware: Personalize Habilidades Exclusivas

Desenvolvedores ou usuários avançados podem gravar diferentes modelos ou firmwares para fornecer ao Watcher capacidades exclusivas e mais poderosas.

Para instruções detalhadas, consulte as seções relevantes em nosso guia abrangente:

Inicie uma Conversa

Agora que você tem uma compreensão básica do SenseCAP Watcher, pode explorar suas capacidades de conversação e de chamada de ferramentas, como usar a função de câmera ou definir estratégias baseadas em tempo para interação proativa.

Por exemplo, se o nome de papel do meu agente estiver definido como Watcher, as configurações seriam assim:

watcher-agent-role

Despertar o Dispositivo

O dispositivo permanece em estado de espera quando não está despertado, o que significa que ele não escuta as conversas ao redor. Depois de despertado, começa a escutar e pode engajar em diálogo ou executar operações com base nas instruções do usuário.

Como Ativar o Despertar Visual

Por padrão, o recurso de despertar visual está desativado. Para ligá-lo, você pode dizer ao Watcher quando ele estiver despertado:

"Hey Watcher, turn on model inference."

A função atual de despertar visual oferece as seguintes opções de configuração:

  • ID do Alvo (target): Especifica o ID do alvo a ser detectado. Esse ID depende do modelo visual utilizado; o valor padrão é 0.
  • Duração de Detecção (duration): A unidade é segundos, usada para ajustar a sensibilidade do despertar visual. O padrão é 1 segundo (esse padrão não inclui o processamento anti-repique de 1 segundo).
  • Limite de Confiança (threshold): O limite inferior de confiança para o modelo visual reconhecer um objeto, usado para ajustar a sensibilidade de detecção. Representado como uma porcentagem, o padrão é 75%.
  • Período de Resfriamento (interval): A unidade é segundos, indicando o tempo de espera necessário após o término de uma conversa antes de ser acionado novamente, usado para evitar interrupções frequentes pelo mesmo objeto. O padrão é 8 segundos.

Por exemplo, você pode ajustar a sensibilidade do modelo modificando o parâmetro threshold. Se achar que o limite atual está muito rigoroso, basta dizer ao Watcher: "Please set the confidence threshold to 60%".

Usando a Câmera

Diga ao Watcher:

  • Please turn on the camera
  • What can you see?
  • What's in front of you?

Recursos

Aqui estão alguns recursos avançados para ajudar você a expandir ainda mais os limites de aplicação do SenseCAP Watcher de acordo com suas necessidades, seja para implantação local, proteção de privacidade ou construção de bases de conhecimento personalizadas:

Referências

Loading Comments...