Home Assistant e Módulo de Detecção de Eventos Sonoros
Introdução
Uma placa de áudio de borda compacta oferece detecção de som em tempo real com forte proteção de privacidade de dados locais. Ela pode detectar cinco eventos sonoros anormais — choro de bebê, quebra de vidro, disparo de arma de fogo, alarmes T3/T4 e ronco — permitindo resposta imediata e aviso prévio confiável. Neste tutorial, vamos aprender como compilar e enviar o firmware para uma placa XIAO ESP32.
Hardware Necessário
| Sensor de Eventos Sonoros | Home Assistant Yellow Kit | Xiao ESP32S3 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Instalar o ESPHome Builder
Settings → Add-ons → Click on Add-on Store → Install ESPHome Device Builder add-on.
Vá para Home Assistant > Settings > Add-ons.
Clique em Add-on Store (geralmente no canto inferior direito)
Em Official add-ons, procure e instale ESPHome Device Builder.
Após a instalação, clique em Start para executar o add-on ESPHome.

Ative Start on Boot, Watchdog, and Show in Sidebar para facilitar o acesso.
Na barra lateral do Home Assistant, vá para ESPHome Builder.
Adicionar dispositivo de evento sonoro
Clique em + NEW DEVICE.

Clique em Continue → New Device Setup e forneça um nome apropriado para o dispositivo.


Nesta demonstração, estamos usando o XIAO ESP32-S3, então vamos selecionar ESP32-S3 como a placa de destino. Isso pode ser diferente dependendo da placa que você estiver usando.
Selecione a nova entrada do dispositivo e clique em Edit. Exclua todo o modelo YAML e, em seguida, copie e cole o arquivo YAML fornecido no editor.
YAML de Evento Sonoro
##############################################################
# Sound Event Sensor - ESPHome Configuration
# Sensor: XU316 / AudioEventSensor (Seeed)
# Communication: UART via AT Commands
# No external .h file needed - pure YAML + inline lambdas
##############################################################
esphome:
name: sound-event-sensor
friendly_name: Sound Event Sensor
on_boot:
priority: -100 # Run after everything else is initialized
then:
- logger.log: "=== Sound Event Sensor Booting ==="
# Step 1: Wait for sensor to be ready
- delay: 2s
# Step 2: Reset device for clean state
- logger.log: "Resetting device..."
- uart.write:
id: uart_bus
data: "AT+RESET\r\n"
- delay: 3s # Wait for device to come back up after reset
- logger.log: "Device reset complete."
# Step 3: Get and log firmware version
- logger.log: "Requesting firmware version..."
- uart.write:
id: uart_bus
data: "AT+GETFWVERSION\r\n"
- delay: 500ms
# Step 4: Apply all settings from the configurable values below
- script.execute: apply_all_settings
- logger.log: "=== Setup complete. Monitoring for events... ==="
##############################################################
# Hardware Settings - Change these to match YOUR wiring
##############################################################
esp32:
board: esp32-s3-devkitc-1
variant: esp32s3
framework:
type: arduino
version: recommended
##############################################################
# Network
##############################################################
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
ap:
ssid: "SoundSensor Fallback"
password: "soundsensor123"
captive_portal:
ota:
- platform: esphome
password: !secret ota_password
api:
id: api_id
logger:
level: DEBUG # Set to INFO to reduce log noise after testing
##############################################################
# UART - The serial link to your sensor
# Adjust tx_pin / rx_pin to match your wiring
##############################################################
uart:
id: uart_bus
tx_pin: GPIO43 # ← CHANGE to your TX pin
rx_pin: GPIO44 # ← CHANGE to your RX pin
baud_rate: 115200
debug: # Remove this block after testing
direction: BOTH
dummy_receiver: false
##############################################################
# Global Variables (internal state)
##############################################################
globals:
# UART line receive buffer
- id: uart_rx_buffer
type: std::string
restore_value: no
initial_value: '""'
##############################################################
# SCRIPTS
##############################################################
script:
- id: apply_all_settings
then:
# ── Build detect types from whichever switches are ON ──
- lambda: |-
std::string types = "";
auto add = [&](bool on, const char* name) {
if (on) { types += (types.empty() ? "" : ","); types += name; }
};
add(id(sw_detect_baby_cry).state, "baby_cry");
add(id(sw_detect_glass_break).state, "glass_break");
add(id(sw_detect_gunshot).state, "gunshot");
add(id(sw_detect_snore).state, "snore");
add(id(sw_detect_t3).state, "T3");
add(id(sw_detect_t4).state, "T4");
if (types.empty()) types = "gunshot"; // safety fallback
std::string cmd = "AT+SETDETECT=" + types + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "Setting detect types: %s", types.c_str());
id(uart_bus).write_array((const uint8_t*)cmd.c_str(), cmd.length());
- delay: 400ms
# ── Set thresholds for all 6 event types ──────────────
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_baby_cry).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=baby_cry," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "baby_cry threshold -> %d", val);
id(uart_bus).write_array((const uint8_t*)cmd.c_str(), cmd.length());
- delay: 400ms
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_glass_break).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=glass_break," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "glass_break threshold -> %d", val);
id(uart_bus).write_array((const uint8_t*)cmd.c_str(), cmd.length());
- delay: 400ms
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_gunshot).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=gunshot," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "gunshot threshold -> %d", val);
id(uart_bus).write_array((const uint8_t*)cmd.c_str(), cmd.length());
- delay: 400ms
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_snore).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=snore," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "snore threshold -> %d", val);
id(uart_bus).write_array((const uint8_t*)cmd.c_str(), cmd.length());
- delay: 400ms
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_t3).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=T3," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "T3 threshold -> %d", val);
id(uart_bus).write_array((const uint8_t*)cmd.c_str(), cmd.length());
- delay: 400ms
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_t4).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=T4," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "T4 threshold -> %d", val);
id(uart_bus).write_array((const uint8_t*)cmd.c_str(), cmd.length());
- delay: 400ms
# ── Save to sensor flash ───────────────────────────────
- logger.log: "Saving config to sensor..."
- uart.write:
id: uart_bus
data: "AT+SAVECONFIG\r\n"
- delay: 500ms
- logger.log: "Settings applied and saved!"
##############################################################
# INTERVAL - Parse incoming UART lines every 50ms
##############################################################
interval:
- interval: 50ms
then:
- lambda: |-
while (id(uart_bus).available()) {
uint8_t b;
id(uart_bus).read_byte(&b);
char c = (char)b;
if (c == '\n') {
std::string line = id(uart_rx_buffer);
id(uart_rx_buffer) = "";
if (!line.empty() && line.back() == '\r') line.pop_back();
if (line.empty()) continue;
ESP_LOGD("uart_rx", "<- %s", line.c_str());
// ── +EVENT: id,confidence ─────────────────────
if (line.size() > 7 && line.substr(0, 7) == "+EVENT:") {
std::string payload = line.substr(7);
while (!payload.empty() && payload[0] == ' ') payload.erase(0,1);
size_t comma = payload.find(',');
if (comma != std::string::npos) {
int event_id = std::stoi(payload.substr(0, comma));
int pct = (int) std::stof(payload.substr(comma + 1));
// ID map matches AudioEventSensor.cpp
const char* label_map[] = {"", "baby_cry", "glass_break", "gunshot", "snore", "T3", "T4"};
std::string name = (event_id >= 1 && event_id <= 6) ? label_map[event_id] : "unknown";
std::string full = name + " " + std::to_string(pct) + "% confidence";
id(txt_last_event_full).publish_state(full);
id(txt_last_event_name).publish_state(name);
id(sen_confidence).publish_state((float)pct);
ESP_LOGI("sound", "EVENT: %s", full.c_str());
}
}
// ── +GETFWVERSION:1.0.0 ───────────────────────
else if (line.size() > 14 && line.substr(0, 14) == "+GETFWVERSION:") {
std::string ver = line.substr(14);
while (!ver.empty() && ver[0] == ' ') ver.erase(0,1);
id(txt_firmware_version).publish_state(ver);
ESP_LOGI("sound", "Firmware: %s", ver.c_str());
}
else if (line == "OK") {
ESP_LOGD("sound", "<- OK");
} else if (line.size() >= 5 && line.substr(0, 5) == "ERROR") {
ESP_LOGW("sound", "<- ERROR: %s", line.c_str());
}
} else if (c != '\r') {
id(uart_rx_buffer) += c;
}
}
##############################################################
# SWITCHES
# All 6 events ON by default — user can disable any in HA
# After changing: press the "Apply Settings" button
##############################################################
switch:
- platform: template
name: "Detect Baby Cry" # Class ID 1
id: sw_detect_baby_cry
icon: mdi:baby-face-outline
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON # ← ON by default
- platform: template
name: "Detect Glass Break" # Class ID 2
id: sw_detect_glass_break
icon: mdi:glass-fragile
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON # ← ON by default
- platform: template
name: "Detect Gunshot" # Class ID 3
id: sw_detect_gunshot
icon: mdi:target
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON # ← ON by default
- platform: template
name: "Detect Snore" # Class ID 4
id: sw_detect_snore
icon: mdi:sleep
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON # ← ON by default
- platform: template
name: "Detect T3" # Class ID 5 (custom event)
id: sw_detect_t3
icon: mdi:waveform
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON # ← ON by default
- platform: template
name: "Detect T4" # Class ID 6 (custom event)
id: sw_detect_t4
icon: mdi:waveform
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON # ← ON by default
##############################################################
# NUMBER SLIDERS - Confidence thresholds
# All default to 80% — adjust per event in HA
# After changing: press the "Apply Settings" button
##############################################################
number:
- platform: template
name: "Baby Cry Threshold"
id: num_thr_baby_cry
icon: mdi:tune
unit_of_measurement: "%"
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
initial_value: 80 # ← Default 80%
restore_value: true
optimistic: true
- platform: template
name: "Glass Break Threshold"
id: num_thr_glass_break
icon: mdi:tune
unit_of_measurement: "%"
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
initial_value: 80 # ← Default 80%
restore_value: true
optimistic: true
- platform: template
name: "Gunshot Threshold"
id: num_thr_gunshot
icon: mdi:tune
unit_of_measurement: "%"
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
initial_value: 80 # ← Default 80%
restore_value: true
optimistic: true
- platform: template
name: "Snore Threshold"
id: num_thr_snore
icon: mdi:tune
unit_of_measurement: "%"
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
initial_value: 80 # ← Default 80%
restore_value: true
optimistic: true
- platform: template
name: "T3 Threshold"
id: num_thr_t3
icon: mdi:tune
unit_of_measurement: "%"
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
initial_value: 80 # ← Default 80%
restore_value: true
optimistic: true
- platform: template
name: "T4 Threshold"
id: num_thr_t4
icon: mdi:tune
unit_of_measurement: "%"
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
initial_value: 80 # ← Default 80%
restore_value: true
optimistic: true
##############################################################
# BUTTONS
##############################################################
button:
- platform: template
name: "Apply Settings"
id: btn_apply_settings
icon: mdi:content-save-cog
on_press:
- script.execute: apply_all_settings
- platform: template
name: "Reset Sensor"
id: btn_reset
icon: mdi:restart
on_press:
- logger.log: "Manual reset triggered"
- uart.write:
id: uart_bus
data: "AT+RESET\r\n"
- delay: 3s
- script.execute: apply_all_settings
- platform: template
name: "Save Sensor Config"
id: btn_save_config
icon: mdi:content-save
on_press:
- uart.write:
id: uart_bus
data: "AT+SAVECONFIG\r\n"
- platform: template
name: "Get Firmware Version"
id: btn_get_fw
icon: mdi:information
on_press:
- uart.write:
id: uart_bus
data: "AT+GETFWVERSION\r\n"
- platform: restart
name: "Restart ESP32"
icon: mdi:restart-alert
entity_category: config
##############################################################
# TEXT SENSORS
##############################################################
text_sensor:
- platform: template
name: "Last Sound Event"
id: txt_last_event_full
icon: mdi:ear-hearing
# Example: "glass_break 87% confidence"
- platform: template
name: "Event Type"
id: txt_last_event_name
icon: mdi:waveform
# Example: "gunshot"
# Use this in HA automations → trigger when state = "gunshot"
- platform: template
name: "Firmware Version"
id: txt_firmware_version
icon: mdi:chip
entity_category: diagnostic
- platform: wifi_info
ip_address:
name: "IP Address"
icon: mdi:ip-network
entity_category: diagnostic
ssid:
name: "Connected SSID"
icon: mdi:wifi
entity_category: diagnostic
##############################################################
# SENSORS
##############################################################
sensor:
- platform: template
name: "Event Confidence"
id: sen_confidence
icon: mdi:percent
unit_of_measurement: "%"
accuracy_decimals: 0
- platform: wifi_signal
name: "WiFi Signal"
update_interval: 60s
entity_category: diagnostic
icon: mdi:wifi-strength-2
Neste exemplo, estamos usando o XIAO ESP32S3, portanto você pode precisar atualizar os seguintes parâmetros no arquivo YAML de acordo com a sua placa e a configuração de fiação
board: esp32-s3-devkitc-1 # your board name
tx_pin: GPIO43 # your TX pin connection
rx_pin: GPIO44 # your RX pin connection
Depois que o seu YAML for salvo, clique em INSTALL.

Escolha Manual Download

Aguarde a compilação do firmware.
Baixe o arquivo de firmware .bin gerado para o seu computador a partir de Factory Format.

Conecte a placa ESP32-S3 do sensor de som embarcado ao seu PC usando um cabo USB Tipo-C.
Abra o Web ESPHome no Google Chrome.
Clique em Connect e escolha a porta serial correta na lista.

Depois de conectado, clique em INSTALL
Selecione o arquivo .bin que você acabou de baixar.

Aguarde a conclusão da instalação (pode levar alguns minutos).
Após a conclusão, você verá uma mensagem de confirmação.
Volte para Home Assistant > Settings > Devices & Services.

Você deverá ver ESPHome listado como uma integração descoberta.
Clique em Add e, em seguida, em Submit para finalizar a configuração.


Depois disso, você poderá interagir com o dispositivo por meio da interface do Home Assistant e criar suas próprias automações com outros periféricos. Por exemplo, você pode acionar um buzzer quando uma quebra de vidro for detectada, ou reproduzir automaticamente uma música de ninar calma em um alto-falante inteligente quando o choro de um bebê for detectado.
Demo
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.