Pular para o conteúdo principal

Como executar VLM com interação por voz no reComputer Jetson

Introdução​

Este guia fornece uma explicação detalhada sobre como executar um modelo de Linguagem Visual Multimodal (VLM) com interação por voz em um dispositivo reComputer Nvidia Jetson. O modelo aproveita os poderosos recursos computacionais da plataforma oficial Nvidia Jetson, combinados com o modelo open-source de conversão de fala em texto SenseVoice da Alibaba e o modelo de conversão de texto em fala (TTS) da coqui-ai, para realizar tarefas multimodais complexas. Seguindo este guia, você conseguirá instalar e operar este sistema com sucesso, habilitando-o com capacidades de reconhecimento visual e interação por voz, oferecendo assim soluções mais inteligentes para seus projetos.

Introdução ao VLM (Visual Language Model)​

O Visual Language Model (VLM) é um modelo multimodal otimizado para a plataforma Nvidia Jetson. Ele combina processamento visual e de linguagem para lidar com tarefas complexas, como reconhecimento de objetos e geração de linguagem descritiva. O VLM é aplicável em áreas como direção autônoma, vigilância inteligente e casas inteligentes, oferecendo soluções inteligentes e intuitivas.

Introdução ao SenseVoice​

SenseVoice é um modelo open-source focado em reconhecimento de fala multilíngue de alta precisão, reconhecimento de emoção na fala e detecção de eventos de áudio. Treinado com mais de 400.000 horas de dados, ele oferece suporte a mais de 50 idiomas e supera o modelo Whisper. O modelo SenseVoice-Small oferece latência ultrabaixa, processando 10 segundos de áudio em apenas 70 ms. Ele também fornece ajuste fino conveniente e suporta implantação em vários idiomas de programação, incluindo Python, C++, HTML, Java e C#.

Introdução ao TTS (Text-to-Speech)​

O modelo TTS é um modelo de deep learning de alto desempenho para tarefas de conversão de texto em fala. Ele inclui vários modelos como Tacotron2 e vocoders como MelGAN e WaveRNN. O modelo TTS oferece suporte a TTS multisspeaker, treinamento eficiente e fornece ferramentas para curadoria de conjuntos de dados e teste de modelos. Sua base de código modular permite a fácil implementação de novos recursos.

Pré-requisitos​

  • Dispositivo reComputer Jetson AGX Orin 64G ou reComputer Jetson J4012 16G com mais de 16 GB de memória.
  • Microfone com alto-falante USB que não necessita de driver
  • Uma câmera IP que possa fornecer um endereço de stream RTSP. Também incluímos instruções sobre como usar a ferramenta NVIDIA Nvstreamer para converter vídeos locais em streams RTSP.
nota

Já testamos a viabilidade deste wiki no Developer Kit do reComputer Orin NX 16GB e AGX Orin 64GB.

Instalação​

Inicializar o ambiente do sistema​

  1. Após instalar o sistema inicial com o JP6, você precisa verificar a instalação do CUDA e de outras bibliotecas. Você pode verificá-las e instalá-las executando sudo apt-get install nvidia-jetpack.

  2. Instale python3-pip, jtop e docker-ce.

  3. Instale as dependências necessárias executando os seguintes comandos:

    sudo apt-get install libportaudio2 libportaudiocpp0 portaudio19-dev
    sudo pip3 install pyaudio playsound subprocess wave keyboard
    sudo pip3 --upgrade setuptools
    sudo pip3 install sudachipy==0.5.2
  4. Verifique se a entrada e saída de áudio, bem como o microfone com alto-falante USB, estão funcionando corretamente e se a conexão de rede é estável.

Instalar o VLM​

A funcionalidade central deste projeto é o modelo de linguagem visual (VLM). Fornecemos um guia sobre como usar o VLM no reComputer Nvidia Jetson. Consulte este link para obter instruções de instalação e uso. Certifique-se de entender completamente como realizar inferência usando descrições de texto no VLM antes de prosseguir com as etapas a seguir.

Instalar Pytorch Torchaudio​

Fornecemos um curso de IA Nvidia Jetson para iniciantes, que inclui instruções sobre como instalar PyTorch, Torchaudio e Torchvision. Baixe e instale esses pacotes de acordo com o ambiente do seu sistema.

Instalar Speech_vlm (Baseado em SenseVoice)​

  1. Clone os pacotes Speech_vlm:

    cd ~/
    git clone https://github.com/ZhuYaoHui1998/speech_vlm.git
  2. Instale o ambiente do Speech_vlm:

    cd ~/speech_vlm
    sudo pip3 install -r requement.txt

Instalar TTS (Baseado em Coqui-ai)​

cd ~/speech_vlm/TTS
sudo pip3 install .[all]

Uso​

A estrutura do repositório speech_vlm é a seguinte:

speech_vlm/
├── /TTS # Coqui-ai TTS program
├── config # VLM config
├── README.md #Project Introduction
├── requirements.txt #SenseVoice required environment libraries
├── compose.yaml #VLM Docker Compose startup file
├── delete_id.sh #Delete camera ID script
├── example_1.wav #Audio feedback sound tone template (replaceable)
├── model.py #SenseVoice main program
├── set_alerts.sh #Set up camera alerts
├── set_describe.sh #Text input to have the VLM describe the current scene
├── set_streamer_id.sh #Add RTSP camera to VLM
├── view_rtsp.py # View RTSP stream by opencv
└── vlm_voice.py # multimodal main program
  1. Iniciar o VLM

    cd ~/speech_vlm
    sudo docker compose up -d
  2. Adicionar stream RTSP ao VLM

Veja o conteúdo de set_streamer_id.sh no repositório speech_vlm:

#!/bin/bash
curl --location 'http://0.0.0.0:5010/api/v1/live-stream' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{"liveStreamUrl": "RTSP stream address"}'

Substitua 0.0.0.0 pelo endereço IP do dispositivo Jetson e substitua RTSP stream address pelo endereço de stream RTSP da câmera. Por exemplo:

#!/bin/bash
curl --location 'http://192.168.49.227:5010/api/v1/live-stream' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{"liveStreamUrl": "rtsp://admin:IHFXnM8k@192.168.49.15:554//Streaming/Channels/1"}'
nota

Se você não tiver uma câmera RTSP, fornecemos instruções sobre como usar o NVStreamer para transmitir vídeos locais como RTSP e adicioná-los ao VLM.

Execute set_streamer_id.sh

cd ~/speech_vlm
sudo chmod +x ./set_streamer_id.sh
./set_streamer_id.sh

Obtivemos um ID de câmera; esse ID é muito importante e precisa ser anotado, assim:

  1. Executar vlm_voice.py

Você precisa substituir 0.0.0.0 nas duas linhas de código Python a seguir:

API_URL = 'http://0.0.0.0:5010/api/v1/chat/completions'  # API endpoint
REQUEST_ID = "" # Request ID

pelo endereço IP do Jetson e preencher o ID da câmera retornado na Etapa 2 no lugar de REQUEST_ID.

vlm_voice.py
import pyaudio
import wave
import keyboard
import subprocess
import json
from funasr import AutoModel
from funasr.utils.postprocess_utils import rich_transcription_postprocess
import time
import torch
from TTS.api import TTS
import os
# Get device
device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"

# Init TTS
api = TTS("tts_models/en/ljspeech/glow-tts").to(device)

# Configuration parameters
FORMAT = pyaudio.paInt16 # 16-bit resolution
CHANNELS = 1 # Mono channel
CHUNK = 1024 # Number of samples per chunk
OUTPUT_FILENAME = "output.wav" # Output file name
API_URL = 'http://192.168.49.227:5010/api/v1/chat/completions' # API endpoint
REQUEST_ID = "1388b691-3b9f-4bda-9d70-0ff0696f80f4" # Request ID

# Initialize PyAudio
audio = pyaudio.PyAudio()
# Prepare the list to store recording data
frames = []

# Initialize Micphone Rate
print("Available audio input devices:")
for i in range(audio.get_device_count()):
info = audio.get_device_info_by_index(i)
print(f"Device {i}: {info['name']} - {info['maxInputChannels']} channels")

device_index = int(input("Please select the device index for your USB microphone: "))

device_info = audio.get_device_info_by_index(device_index)
supported_sample_rates = [8000, 16000, 32000, 44100, 48000]
supported_rate=0
for rate in supported_sample_rates:
try:
if audio.is_format_supported(rate,
input_device=device_index,
input_channels=1,
input_format=pyaudio.paInt16):
supported_rate=rate
print(f"{rate} Hz is supported.")
except ValueError:
print(f"{rate} Hz is not supported.")


# Initialize the model
model = "./SenseVoiceSmall"
model = AutoModel(
model=model,
vad_model="./speech_fsmn_vad_zh-cn-16k-common-pytorch",
vad_kwargs={"max_single_segment_time": 30000},
trust_remote_code=True,
disable_log=True
)


def extract_content(json_response):
try:
# 解析JSON字符串
data = json.loads(json_response)

# 提取content部分
content = data["choices"][0]["message"]["content"]

print(f"{content}")
return content
except KeyError as e:
print(f"Key error: {e}")
except json.JSONDecodeError as e:
print(f"JSON decode error: {e}")
except Exception as e:
print(f"An unexpected error occurred: {e}")

def start_recording():
global frames
frames = []

try:
stream = audio.open(format=FORMAT, channels=CHANNELS,
rate=supported_rate, input=True,
frames_per_buffer=CHUNK, input_device_index=device_index)
print("Recording started... Press '2' to stop recording.")

while True:
if keyboard.is_pressed('2'):
print("Recording stopped.")
break
data = stream.read(CHUNK)
frames.append(data)

stream.stop_stream()
stream.close()

except Exception as e:
print(f"An error occurred during recording: {e}")

def save_recording():
try:
waveFile = wave.open(OUTPUT_FILENAME, 'wb')
waveFile.setnchannels(CHANNELS)
waveFile.setsampwidth(audio.get_sample_size(FORMAT))
waveFile.setframerate(supported_rate)
waveFile.writeframes(b''.join(frames))
waveFile.close()
print(f"Recording saved as {OUTPUT_FILENAME}")
except Exception as e:
print(f"An error occurred while saving the recording: {e}")

def send_alert(text):
# Construct the JSON payload
payload = {
"messages": [
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful AI assistant."
},
{
"role": "user",
"content": [
{
"type": "stream",
"stream": {
"stream_id": REQUEST_ID
}
},
{
"type": "text",
"text": text
}
]
}
],
"min_tokens": 1,
"max_tokens": 128
}

# Convert the payload to a JSON string
json_payload = json.dumps(payload)

# Execute the curl command using subprocess
curl_command = [
'curl', '--location', API_URL,
'--header', 'Content-Type: application/json',
'--data', json_payload
]

try:
result = subprocess.run(curl_command, check=True, capture_output=True, text=True)
##Get words
content_result=extract_content(result.stdout)
# TTS
api.tts_to_file(
str(content_result),
speaker_wav="./example_1.wav",
file_path="speech.wav"
)
# Convert audio rate
subprocess.run(['ffmpeg', '-i', 'speech.wav', '-ar',str(supported_rate), 'speech1.wav','-y'])
# Play audio
wf = wave.open('./speech1.wav', 'rb')
stream = audio.open(format=pyaudio.paInt16,
channels=1,
rate=supported_rate,
output=True,
output_device_index=device_index)
data = wf.readframes(1024)
while data:
stream.write(data)
data = wf.readframes(1024)
# Play audio
os.remove('speech.wav')
os.remove('speech1.wav')
stream.stop_stream()
stream.close()
wf.close() # Close the wave file as well

#print(f"Alert sent successfully: {result.stdout}")
except subprocess.CalledProcessError as e:
print(f"An error occurred while sending the alert: {e.stderr}")
finally:
# Even if an error occurs, try to close the stream
if stream.is_active():
stream.stop_stream()
os.remove('speech.wav')
os.remove('speech1.wav')
stream.close()
print("Welcome to the Recording and Speech-to-Text System!")
print("Press '1' to start recording, '2' to stop recording.")

while True:
if keyboard.is_pressed('1'):
print("Preparing to start recording...")
start_recording()
save_recording()

print("Processing the recording file, please wait...")
try:
res = model.generate(
input=f"./{OUTPUT_FILENAME}",
cache={},
language="auto", # "zh", "en", "yue", "ja", "ko", "nospeech"
use_itn=True,
batch_size_s=60,
merge_vad=True,
merge_length_s=15,
)
text = rich_transcription_postprocess(res[0]["text"])
print(f"Speech-to-Text Result:\n{text}")

# Send the transcription result as an alert
send_alert(text)

except Exception as e:
print(f"An error occurred while processing the recording: {e}")

time.sleep(0.1) # Reduce CPU usage

Execute o python:

cd ~/speech_vlm
sudo python3 vlm_voice.py

Após o início do programa, ele fará a varredura de todos os dispositivos de entrada e saída de áudio. Você precisará selecionar manualmente o ID de índice do dispositivo de áudio desejado. O programa está prestes a começar a funcionar, então pressione 1 para gravar e 2 para enviar.

  1. Ver resultado

Nós preparamos um script view_rtsp.py para visualizar os resultados de saída. Você precisa substituir a parte do IP em rtsp_url = "rtsp://0.0.0.0:5011/out" pelo endereço IP do seu dispositivo Jetson.

viwe_rtsp.py
import cv2

rtsp_url = "rtsp://192.168.49.227:5011/out"

cap = cv2.VideoCapture(rtsp_url)

if not cap.isOpened():
print("Cannot open RTSP stream")
exit()

while True:
ret, frame = cap.read()
if not ret:
print("Failed to retrieve frame")
break

height, width = frame.shape[:2]

frame_resized = cv2.resize(frame, (int(width // 1.1), int(height // 1.1)))

cv2.imshow('RTSP Stream', frame_resized)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
sudo pip3 install opencv-python
cd ~/speech_vlm
sudo python3 view_rtsp.py

Demonstração​

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...