Estenda sua rede MeshCore com o T1000-E: Compartilhamento de Contatos e Companion Repeat

Introdução
Quando dois usuários MeshCore estão muito distantes ou quando prédios e terreno bloqueiam o caminho de rádio, eles podem não conseguir receber as mensagens um do outro. Se ambos os dispositivos conseguirem alcançar um SenseCAP Card Tracker T1000-E localizado entre eles, você pode ativar o Modo Companion Repeat nesse dispositivo intermediário e deixá‑lo encaminhar mensagens temporariamente.
Este guia usa três dispositivos T1000-E executando o firmware MeshCore. Ele mostra como compartilhar identidades de contato pelo Canal Público, como configurar uma retransmissão temporária com um dispositivo Companion e como os resultados de comunicação se comparam quando o dispositivo de retransmissão está desligado e ligado.
Principais Recursos
- Tente estender temporariamente o caminho de comunicação em condições de rede adequadas, sem implantar antecipadamente um Repeater fixo dedicado.
- Faça toda a configuração — compartilhamento de contatos e alternância de repeat — no já conhecido aplicativo MeshCore, para que uma pequena equipe possa se configurar rapidamente.
- Veja diretamente o que o nó intermediário contribui para essa comunicação entre nós por meio de um teste comparativo com o dispositivo ligado e desligado.
Como Funciona

Companion1 opera com o Modo Repeat ativado, enquanto Companion2 e Companion3 permanecem no modo Companion normal.
O compartilhamento de contatos e o encaminhamento de mensagens resolvem dois problemas diferentes:
- Compartilhamento de contatos permite que Companion2 e Companion3 obtenham a Identidade um do outro e a salvem como contato. Por si só, isso não cria nenhuma cobertura de rádio.
- Modo Companion Repeat permite que o dispositivo intermediário, Companion1, participe do encaminhamento de pacotes quando as condições permitirem.
O Canal Público pode transportar mensagens antes que qualquer informação de contato seja trocada; a troca de identidades serve principalmente para preparar os dispositivos para mensagens direcionadas posteriormente.
Requisitos de Hardware e Software
| Item | Usado neste teste |
|---|---|
| Dispositivos | SenseCAP Card Tracker T1000-E × 3 |
| Firmware / App | Firmware MeshCore V1.17.1; aplicativo MeshCore V1.47.0 |
| Funções | Companion1: Repeat Mode ON; Companion2 / Companion3: Repeat Mode OFF |
| Configurações de rádio | 869,495 MHz, largura de banda 250 kHz, spreading factor 10, coding rate 5, potência de transmissão 22 dBm |
Os parâmetros acima são apenas a configuração usada neste teste; eles não significam que essa frequência e potência sejam permitidas em todas as regiões. Escolha os parâmetros de rádio de acordo com as regulamentações locais de rádio. Para a configuração inicial, siga o guia Get Started with MeshCore para o T1000-E.
Primeiros Passos
Etapa 1: Configurar os Dispositivos e os Parâmetros LoRa
Configure os três dispositivos T1000-E como dispositivos Companion que podem se conectar ao aplicativo MeshCore e certifique‑se de que a versão do firmware e as configurações LoRa sejam idênticas em todos eles. Este exemplo usa parâmetros de rádio personalizados. Depois de salvar as configurações, confirme que cada dispositivo está operando com a nova configuração.

A configuração de rádio usada neste teste. A captura de tela foi feita a partir do Companion2, que opera com o Modo Repeat desativado.
Etapa 2: Ativar o Modo Companion Repeat no Dispositivo Intermediário
Em Radio Settings no Companion1, ative Enable Repeat Mode e salve. Deixe o Modo Repeat desativado em Companion2 e Companion3. Observe que a faixa de frequência em que o Modo Repeat pode ser ativado é limitada pelo firmware e pelo aplicativo. Se uma configuração for rejeitada, use uma configuração que seja ao mesmo tempo suportada e permitida pelas regulamentações locais.
Etapa 3: Estabelecer Relacionamentos de Contato
Faça com que o Companion1 troque informações de identidade separadamente com o Companion2 e o Companion3. Quando isso for concluído, ambos os dispositivos de extremidade aparecerão na lista de contatos do Companion1, mas Companion2 e Companion3 ainda não terão um ao outro salvos como contatos.

A lista de contatos do Companion1 contém tanto o Companion2 quanto o Companion3.
Etapa 4: Compartilhar Contatos pelo Canal Público
Compartilhe os cartões de contato do Companion2 e do Companion3 no Canal Público. No dispositivo receptor, toque em Add Contact para salvar a identidade do outro dispositivo.

O cartão de contato no canal e a confirmação de que ele foi adicionado.

Companion3 antes e depois de adicionar o contato.
Etapa 5: Verificar a Retransmissão de Mensagens
Nesta implantação, os dois dispositivos de extremidade não conseguem se alcançar de forma confiável e direta. Primeiro desligue o Companion1 e envie uma mensagem Pública a partir do Companion2: o Companion3 não a recebe. Em seguida, ligue novamente o Companion1 e repita o mesmo teste de mensagem: a comunicação Pública entre nós é restaurada.

O remetente mostra "Heard 1 Repeat". Se a mensagem foi realmente entregue deve sempre ser julgado pelo que o dispositivo receptor mostra.
Resultados do Teste
Neste ambiente de teste, depois que o Companion1 estabeleceu um relacionamento de contato com cada dispositivo de extremidade, os cartões de contato foram compartilhados por meio do Canal Público, e Companion2 e Companion3 salvaram com sucesso as identidades um do outro.
No teste comparativo:
- Com o Companion1 desligado, as mensagens Públicas enviadas pelo Companion2 não foram recebidas pelo Companion3.
- Depois que o Companion1 foi religado com o Modo Repeat ativado, o Companion3 recebeu as mensagens Públicas enviadas pelo Companion2, e o remetente exibiu o status "Heard 1 Repeat".
Observe que essa comparação foi feita alternando a alimentação do Companion1 entre desligado e ligado, não apenas alternando a caixa de seleção do Modo Repeat. Dentro desta implantação, o nó intermediário atuou de forma comprovada como um relay temporário.
Cenários de Aplicação
- Grupos temporários ao ar livre: tente complementar o caminho de comunicação com um dispositivo que você já carrega, quando nenhuma infraestrutura de repetidores fixos estiver disponível.
- Eventos temporários e implantações em campo: compartilhe contatos rapidamente e ofereça aos membros distribuídos uma opção de comunicação de curto prazo.
- Aprendizado e experimentação com MeshCore: uma configuração mínima de três nós torna fácil ver a diferença entre compartilhamento de identidade e encaminhamento de pacotes.
Limitações e Considerações
- Companion Repeat é um complemento, não um substituto, para um Repeater fixo dedicado.
- O desempenho de encaminhamento depende da posição dos nós, interferência, alimentação de energia e tamanho da rede.
- Não é recomendado ativar o Modo Repeat de forma casual em meshes públicas congestionadas.
- A adição bem-sucedida de um contato não garante um caminho de rádio funcional, e um status "Heard 1 Repeat" não é um reconhecimento de que o destino recebeu a mensagem.