FAQ
Relacionado à Localização
Qual é a precisão típica de posicionamento GNSS do T2000?
- Em condições de céu aberto, a precisão de posicionamento GNSS do T2000 normalmente atinge precisão em nível de metros.
- Os resultados de teste mostram um CEP50 (Erro Circular Provável de 50%) de aproximadamente 5–7 metros, o que significa que mais da metade dos pontos de localização ficam dentro desse intervalo em relação à posição real.
- A precisão real de posicionamento pode variar dependendo do ambiente, visibilidade dos satélites, condições de instalação etc.
Por que o posicionamento GNSS às vezes apresenta deriva ou não mostra dados de latitude e longitude GNSS?
-
A precisão do GNSS pode ser afetada por vários fatores ambientais:
- Prédios, árvores ou outros obstáculos bloqueando os sinais dos satélites.
- Efeitos de multipercurso causados por reflexões de sinais em paredes ou superfícies metálicas.
- Interferência eletromagnética de equipamentos eletrônicos próximos.
- Orientação inadequada da antena ou local de instalação.
-
Em alguns casos, o dispositivo pode não relatar dados de latitude e longitude GNSS porque a varredura GNSS expirou. Esse status pode ser visto no payload de uplink, onde o campo de status de posicionamento exibirá "GNSS scan timeout" devido às mesmas condições ambientais mencionadas acima.
-
Para melhores resultados, instale o dispositivo em uma área externa aberta com visão desobstruída do céu.
Como o T2000 deve ser instalado para obter o melhor desempenho GNSS?
- Coloque o dispositivo em um ambiente aberto com obstrução mínima aos sinais dos satélites.
- Certifique-se de que a área da antena GNSS esteja voltada para cima, em direção ao céu.
- Evite instalar o dispositivo próximo a grandes objetos metálicos ou estruturas densas.
- Evite cobrir o dispositivo ou colocá-lo dentro de caixas metálicas seladas.

Por que a localização por Wi-Fi ou Bluetooth não é exibida no mapa do aplicativo SenseCraft?
- A localização por Wi-Fi e Bluetooth requer um serviço de interpretação de mapa de terceiros, que deve ser invocado pelos usuários para a interpretação. Atualmente, o aplicativo SenseCraft oferece apenas exibição de posicionamento GNSS.
Para mais detalhes sobre o posicionamento GNSS, consulte o blog: How Accurate is the SenseCAP T2000 GNSS Positioning?
Relacionado à Bateria
Qual é a diferença entre a bateria do T2000-A/B e do T2000-C?
-
T2000-A/B
- Alimentado por uma bateria primária de 8000mAh.
- Projetado para implantação de longo prazo sem recarga.
-
T2000-C
- Alimentado por uma bateria recarregável de 4000mAh.
- Equipado com um painel solar de 0,5W para operação contínua ao ar livre.
- Adequado para implantações em que há disponibilidade de luz solar e a manutenção precisa ser minimizada.
Quão eficiente é o carregamento solar no T2000-C?
- O T2000-C utiliza um painel solar de 0,5W com bateria recarregável para suportar operação externa de longo prazo.
- O painel solar pode gerar corrente de carga de até cerca de 60mA, produzindo aproximadamente 60mAh de energia por hora em boas condições de luz solar. (estes dados são apenas para referência)
Quais fatores afetam a eficiência do carregamento solar?
-
O desempenho do carregamento solar pode variar dependendo de:
- Exposição e intensidade da luz solar
- Orientação do painel e ângulo de instalação
- Sombras de objetos próximos
- Poeira, sujeira ou detritos sobre o painel solar
- Temperatura ambiente (o carregamento da bateria funciona entre 0–45°C)
-
Para melhor desempenho, instale o dispositivo em um local com luz solar direta e verifique periodicamente a superfície do painel.
O T2000-C pode operar continuamente com energia solar?
- Em configurações de baixo consumo (como intervalos de uplink mais longos), o carregamento solar pode até manter ou aumentar o nível da bateria durante a operação diária.
- No entanto, intervalos de reporte frequentes (por exemplo, a cada 1 minuto) podem consumir mais energia do que o painel solar consegue repor.
- Para uma análise mais detalhada do desempenho de carregamento solar, consulte o seguinte blog: How Efficient Is the Solar Charging on the SenseCAP T2000‑C?
A vida útil estimada da bateria pode ser calculada usando a seguinte Calculadora de Vida Útil da Bateria.
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.