Pular para o conteúdo principal

Atualizar o firmware LR1110 no Wio Tracker 1110

Visão geral​

A placa de desenvolvimento Wio Tracker 1110 é construída em torno do módulo sem fio Wio-WM1110, que integra o transceptor LoRa® LR1110 da Semtech e um front-end de rádio multiuso para geolocalização. Este guia explica como atualizar o firmware no chip LR1110 incorporado no Wio Tracker 1110 usando a ferramenta oficial Semtech LR11xx Updater.

nota

A ferramenta LR11xx Updater é uma implementação de referência fornecida pela Semtech para atualizar a memória de programa dos chips LR1110 / LR1120 / LR1121, com base na Application Note AN1200.57 – “LR1110: Upgrade of the Program Memory”.

cuidado

NÃO reinicie manualmente nem desligue o dispositivo durante o processo de atualização, pois isso pode danificar o chip permanentemente.

Pré-requisitos​

Hardware necessário​

  • Placa de desenvolvimento Wio Tracker 1110 × 1
  • Computador (Windows / Linux / macOS) × 1
  • Cabo USB Type‑C × 1
  • (Opcional) Sonda de depuração J‑Link – para programação via interface SWD
nota

Observe que há uma diferença entre a Wio Tracker 1110 dev board (SKU:114993186) e o LPWAN Asset Tracker Dev Kit for Amazon Sidewalk (SKU:114993187). Se você planeja usar a placa de desenvolvimento para o desenvolvimento com Sidewalk, observe que será necessário atualizar o firmware do LR1110 seguindo este guia, pois a versão padrão é diferente dos requisitos do Sidewalk.

Atualizando o firmware LR1110​

  1. Obtenha o código-fonte e prepare o ambiente de workspace do Zephyr:
# obtain the manifest repository from Seeed Studio's GitHub
git clone https://github.com/Seeed-Studio/SWSD006/tree/Wenzy/dev/samples/SWTL001_wio_tracker

# initialize the zephyr workspace
cd <your_workspace_path>/SWSD006-Wenzy-dev/
west init
west update
  1. Baixe o firmware desejado a partir de Here e coloque-o no subdiretório include. Somente o firmware "transceiver" funcionará com o Sidewalk; não use firmware "modem".

  2. Edite app.c para incluir este arquivo de cabeçalho baixado. (Aqui usamos o padrão lr1110_transceiver_0401.h)

# The target project path is: /samples/SWTL001_nrf52840_wm1110/src/swtl001/app.c
#include <lr1110_transceiver_0401.h>
  1. Compile o firmware de destino:
west build -p auto -b nrf52840_wm1110 -- -DRADIO=LR1110

Você deverá conseguir encontrar o arquivo compilado em: /SWSD006-Wenzy-dev/samples/SWTL001_nrf52840_wm1110/build/zephyr/

  1. Você tem duas opções para gravar o firmware compilado:
  • O Wio Tracker 1110 suporta o modo bootloader UF2 (recomendado):

    1. Conecte a placa ao computador usando um cabo USB Type‑C.
    2. Pressione duas vezes o botão Reset na placa. Uma unidade de armazenamento em massa chamada WM1110_BOOT deverá aparecer.
    3. Arraste o .uf2 file compilado para essa unidade.
    4. A programação será iniciada automaticamente e a unidade será desmontada quando terminar.
  • Se você preferir programar via SWD usando um J-Link:

    1. Use conectores 2×3 com passo de 1,2 mm para conectar à porta de depuração SWD na parte de trás da placa de desenvolvimento.
    2. Grave o firmware compilado:
west flash

pir


  1. Quando conectado via USB, uma porta COM (ou /dev/ttyACM*) aparecerá. Abra um emulador de terminal (por exemplo, PuTTY, Screen, Minicom) com:
  • Taxa de baud: 115200

  • As mensagens de log em tempo real do processo de atualização serão exibidas.

Recursos​

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...