Pular para o conteúdo principal

Jogue Subway Surfers com controle por sensor corporal

Introdução

A reCamera é uma câmera de IA equipada com poderosos recursos de computação de borda. Esta demonstração mostra sua capacidade de executar o modelo YOLO11n-Pose em tempo real no nível do dispositivo – sem depender da nuvem, ela consegue identificar com precisão os pontos-chave e as posturas do corpo humano. Ao capturar os movimentos do jogador com a reCamera, transformamos nosso corpo em um controle, permitindo operar o "Subway Run" com movimentos naturais do corpo: pular, agachar, desviar para a esquerda e para a direita, tudo em um único fluxo contínuo!

A seguir está o efeito de uso após concluir esta demonstração.

Preparação de Hardware

Uma reCamera um computador

reCamera 2002 SériereCamera GimbalreCamera HQ POE

1. Abra o SenseCraft e encontre a aplicação chamada "GAME"

1.1 Abrir o Wiki

A entrada do SenseCraft fica no canto superior direito da interface do Wiki, clique para entrar no SenseCraft

1.2 Abra a aplicação pelo SenseCraft

Abra a seção de aplicações do SenseCraft, digite "GAME" na caixa de entrada à esquerda e, em seguida, clique para entrar na aplicação GAME.

1.3 Faça o deploy desta aplicação na reCamera

Clique em Deploy Application na página e depois clique em Visit Workspace Via USB (neste momento, você deve conectar a reCamera ao seu computador)

Em seguida, você entrará no Workspace, o nó do Node-RED será carregado por um tempo, aguarde pacientemente até a conclusão do carregamento

Após o carregamento, você verá a seguinte interface, clique em No e saia

Clique no botão Deploy no canto superior direito

Após o deploy ser bem-sucedido, uma janela pop-up aparecerá e, em seguida, o botão de deploy ficará cinza.

Em seguida, abra o Dashboard para ver o efeito

Neste ponto, você já deve conseguir ver com sucesso a tela de detecção como a seguir

1.4 Desative o firewall do computador e altere o endereço IP da reCamera

1.4.1 Desative todos os firewalls no computador

Desativar o firewall serve para evitar que as mensagens UDP enviadas posteriormente pela reCamera sejam interceptadas.

1.4.2 Defina o endereço IP da reCamera para 192.168.42.2

Abra o Painel de Controle no seu computador – Rede e Internet – Conexões de Rede, encontre o dispositivo chamado "UsbNcm Host Device", este é o seu dispositivo reCamera, clique com o botão direito e selecione propriedades para entrar.

Esta etapa é para permitir que a reCamera se comunique com o computador no mesmo segmento de rede.

Escolha IPV4 – Propriedades – Usar o seguinte endereço IP – Altere o endereço IP para 192.168.42.2 e a máscara de sub-rede para 255.255.255.0, após selecionar, clique em OK.

1.5 Teste o disparo das quatro ações cima, baixo, esquerda e direita

1.5.1 Estado inicial

Esta é a ação inicial, ou seja, o retorno ao estado central. Quando você fixar a reCamera, ajustar o ângulo, ficar em frente à reCamera, colocar os braços naturalmente em ambos os lados e controlar a bola para ficar na linha central e entre a linha roxa e a área verde. Nesse momento, você pode realizar outras ações para testar.

1.5.1 Esquerda

Braço esquerdo para a esquerda, mantenha o braço direito parado, controle a bola para a esquerda da linha central, ela será exibida em azul, neste momento é determinado como esquerda

1.5.2 Direita

Braço direito para a direita, mantenha o braço esquerdo parado, controle a bola para a direita da linha central, ela será exibida em amarelo, neste momento é julgado como direita

1.5.3 Cima

Ambos os braços devem ser levantados para cima. Quando você vir a linha roxa ultrapassar a linha amarela, é determinado como para cima e a bola permanecerá branca.

1.5.4 BAIXO

Mantenha o braço de volta ao meio e depois agache naturalmente. Controle a bola para a área de agachamento. A bola ficará vermelha. Neste momento, é determinado como para baixo.

nota

Se você quiser acionar um certo conjunto de ações em sequência, como ir para a esquerda duas vezes seguidas ou ir para a esquerda e depois para cima, então, quando fizer a primeira ação para a esquerda, você deve primeiro fazer a bola voltar ao meio e depois fazer a segunda ação.

2. Baixe o programa de controle em Python correspondente e execute-o.

Clique neste link do GitHub

Depois de entrar, baixe o pacote compactado deste projeto para o computador local

Após a descompactação, abra scket_udp.py e, em seguida, baixe primeiro uma dependência que controla o teclado.

pip install pynput

Em seguida, você pode executar este programa Python. Neste momento, você deve manter a tela de detecção da reCamera em funcionamento e verá a saída do resultado da determinação das ações.

3. Abra o jogo (tomando como exemplo a versão web de Subway Surfers)

Depois de garantir que a detecção da sua reCamera e os programas Python estejam em execução e que a saída das ações de teste não tenha problema, abra a página web de Subway Surfers, em seguida clique em "Start Game" e você pode começar a jogar!

nota

Apenas uma pessoa pode aparecer na tela. Quando outras pessoas entram no quadro, isso levará a um erro no julgamento das ações!

Suporte Técnico e Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...