Pular para o conteúdo principal

Guia de Desenvolvimento do Módulo de Função Watcher

Recomenda-se que você leia primeiro o Watcher Software Framework para entender como o módulo de função funciona.

Nesta documentação vamos mostrar um guia passo a passo de como desenvolver um novo módulo de função. Vamos usar o módulo UART Alarm como exemplo.

1. Instalação e primeiro build

Siga as etapas em Build the Watcher Development Environment caso você as tenha pulado.

# you're in PROJ_ROOT_DIR/examples/factory_firmware/
cd main/task_flow_module

2. Escolher um template adequado

No Watcher Software Framework apresentamos o módulo de função existente (abreviado como FM no restante desta documentação) e para que eles são usados. Quando estamos desenvolvendo um novo FM, é melhor começar a partir de um FM existente mais próximo como referência. Neste tutorial vamos desenvolver um FM de alarme, então escolhemos um dos FMs de alarme; local alarmer é o mais simples, iremos usá-lo.

cp tf_module_local_alarm.h tf_module_uart_alarm.h
cp tf_module_local_alarm.c tf_module_uart_alarm.c

Não importa qual nome os arquivos tenham, qualquer arquivo .h e .c será escaneado pelo sistema de build e incluído na árvore de código de compilação. Mas ainda é recomendado ter um nome de arquivo significativo.

3. Implementar o registro

O TFE (task flow engine) fornece uma função de API para registrar um novo FM.

esp_err_t tf_module_register(const char *p_name,
const char *p_desc,
const char *p_version,
tf_module_mgmt_t *mgmt_handle);

Os três primeiros parâmetros são o nome, a descrição e a versão do seu FM; eles são usados internamente atualmente, por exemplo, para casar o FM a partir da tabela de registro, impressão de logs etc., mas serão usados no futuro quando os FMs estiverem se comunicando com um serviço local.

// in tf_module_uart_alarm.h
#define TF_MODULE_UART_ALARM_NAME "uart alarm"
#define TF_MODULE_UART_ALARM_VERSION "1.0.0"
#define TF_MODULE_UART_ALARM_DESC "uart alarm function module"

// in tf_module_uart_alarm.c
esp_err_t tf_module_uart_alarm_register(void)
{
return tf_module_register(TF_MODULE_UART_ALARM_NAME,
TF_MODULE_UART_ALARM_DESC,
TF_MODULE_UART_ALARM_VERSION,
&__g_module_management);
}

O quarto parâmetro é uma struct que contém funções de API necessárias para gerenciar o ciclo de vida deste FM.

// in tf_module.h
typedef struct tf_module_mgmt {
tf_module_t *(*tf_module_instance)(void);
void (*tf_module_destroy)(tf_module_t *p_module);
}tf_module_mgmt_t;

tf_module_instance é uma função que será chamada pelo TFE quando o engine estiver inicializando todos os FMs especificados em um task flow; basicamente isso significa que o engine acabou de receber uma requisição de criação de task flow e está iniciando o fluxo. tf_module_destroy é uma função que será chamada quando o TFE estiver parando o fluxo.

3.1 Instance

tf_module_t *tf_module_uart_alarm_instance(void)
{
tf_module_uart_alarm_t *p_module_ins = (tf_module_uart_alarm_t *) tf_malloc(sizeof(tf_module_uart_alarm_t));
if (p_module_ins == NULL)
{
return NULL;
}
p_module_ins->module_base.p_module = p_module_ins;
p_module_ins->module_base.ops = &__g_module_ops;

if (atomic_fetch_add(&g_ins_cnt, 1) == 0) {
// the 1st time instance, we should init the hardware
esp_err_t ret;
uart_config_t uart_config = {
.baud_rate = 115200,
.data_bits = UART_DATA_8_BITS,
.parity = UART_PARITY_DISABLE,
.stop_bits = UART_STOP_BITS_1,
.flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE,
};
const int buffer_size = 2 * 1024;
ESP_GOTO_ON_ERROR(uart_param_config(UART_NUM_2, &uart_config), err, TAG, "uart_param_config failed");
ESP_GOTO_ON_ERROR(uart_set_pin(UART_NUM_2, GPIO_NUM_19, GPIO_NUM_20, -1, -1), err, TAG, "uart_set_pin failed");
ESP_GOTO_ON_ERROR(uart_driver_install(UART_NUM_2, buffer_size, buffer_size, 0, NULL, ESP_INTR_FLAG_SHARED), err, TAG, "uart_driver_install failed");
}

return &p_module_ins->module_base;

err:
free(p_module_ins);
return NULL;
}

O acima é a nossa implementação das funções instance. Ela aloca memória para uma struct tf_module_uart_alarm_t que definimos para armazenar os parâmetros deste FM, como os membros de uma classe C++. Na struct tf_module_uart_alarm_t o primeiro campo é importante - tf_module_t module_base; na perspectiva de programação em C++, tf_module_t é a classe pai para todos os FMs. A função instance apenas fornece ao TFE um ponteiro para uma struct tf_module_t.

// in tf_module_uart_alarm.h
typedef struct {
tf_module_t module_base;
int input_evt_id; //this can also be the module instance id
int output_format; //default 0, see comment above
bool include_big_image; //default: false
bool include_small_image; //default: false
bool include_boxes; //default: false, coming soon
} tf_module_uart_alarm_t;

// in tf_module_uart_alarm.c
tf_module_t *tf_module_uart_alarm_instance(void)
{
...
return &p_module_ins->module_base;
...
}

Dois membros de tf_module_t devem ser atribuídos.

// in tf_module_uart_alarm.c
tf_module_t *tf_module_uart_alarm_instance(void)
{
...
p_module_ins->module_base.p_module = p_module_ins;
p_module_ins->module_base.ops = &__g_module_ops;

p_module - um ponteiro que se refere à instância do próprio FM; isso é usado pela função destroy para obter um manipulador da instância e liberar sua memória. ops - uma struct que contém funções de API para operação do FM pelo TFE; falaremos sobre isso depois.

O restante da função instance é para inicializar o hardware e as partes relacionadas à lógica do seu FM.

Uma coisa que merece menção é que o FM pode ser instanciado múltiplas vezes. Você precisa lidar com a reentrada da função instance e, se o seu FM não suportar múltiplas instâncias, você precisa retornar um ponteiro NULL na segunda chamada da função instance.

Neste exemplo de uart alarmer, usaremos contador de referência para lidar com a lógica de reentrada.

if (atomic_fetch_add(&g_ins_cnt, 1) == 0) {
// the 1st time instance, we should init the hardware
esp_err_t ret;
uart_config_t uart_config = {
.baud_rate = 115200,
.data_bits = UART_DATA_8_BITS,
.parity = UART_PARITY_DISABLE,
.stop_bits = UART_STOP_BITS_1,
.flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE,
};
const int buffer_size = 2 * 1024;
ESP_GOTO_ON_ERROR(uart_param_config(UART_NUM_2, &uart_config), err, TAG, "uart_param_config failed");
ESP_GOTO_ON_ERROR(uart_set_pin(UART_NUM_2, GPIO_NUM_19, GPIO_NUM_20, -1, -1), err, TAG, "uart_set_pin failed");
ESP_GOTO_ON_ERROR(uart_driver_install(UART_NUM_2, buffer_size, buffer_size, 0, NULL, ESP_INTR_FLAG_SHARED), err, TAG, "uart_driver_install failed");
}

3.2 Destroy

void tf_module_uart_alarm_destroy(tf_module_t *p_module_base)
{
if (p_module_base) {
if (atomic_fetch_sub(&g_ins_cnt, 1) <= 1) {
// this is the last destroy call, de-init the uart
uart_driver_delete(UART_NUM_2);
ESP_LOGI(TAG, "uart driver is deleted.");
}
if (p_module_base->p_module) {
free(p_module_base->p_module);
}
}
}

destroy é sempre simples 😂 Só precisamos liberar a memória e desinicializar o hardware, se necessário.

4. Implementar as operações

O membro ops da nossa classe pai é definido da seguinte forma,

struct tf_module_ops
{
int (*start)(void *p_module);
int (*stop)(void *p_module);
int (*cfg)(void *p_module, cJSON *p_json);
int (*msgs_sub_set)(void *p_module, int evt_id);
int (*msgs_pub_set)(void *p_module, int output_index, int *p_evt_id, int num);
};

Quando o TFE inicializa o FM, ele chamará essas funções na seguinte ordem: cfg -> msgs_sub_set -> msgs_pub_set -> start -> stop.

cfg - recebe os parâmetros do json do task flow e usa esses parâmetros para configurar o seu FM

msgs_sub_set - cria a conexão com o FM de upstream, registrando um event handler para o event id do FM de upstream. O parâmetro de entrada evt_id é preparado pelo TFE ao extrair do json do task flow. O primeiro parâmetro p_module é o ponteiro para a própria instância do FM.

msgs_pub_set - armazena as conexões com os FMs de downstream; se este FM não tiver saída, podemos deixar essa função vazia. O primeiro parâmetro p_module é o ponteiro para a própria instância do FM. O segundo parâmetro output_index é o número da porta; por exemplo, se este FM tiver 2 saídas, msgs_pub_set será chamado duas vezes, com output_index = 0 e 1 sucessivamente. O terceiro parâmetro p_evt_id é um ponteiro para um array que contém todos os event ids dos FMs de downstream nesta porta; o tamanho do array é num, que é o último parâmetro.

start e stop - têm apenas seus significados literais. Ambos recebem p_module como parâmetro, que é o ponteiro para a própria instância do FM.

4.1 cfg

static int __cfg(void *p_module, cJSON *p_json)
{
tf_module_uart_alarm_t *p_module_ins = (tf_module_uart_alarm_t *)p_module;

cJSON *output_format = cJSON_GetObjectItem(p_json, "output_format");
if (output_format == NULL || !cJSON_IsNumber(output_format))
{
ESP_LOGE(TAG, "params output_format missing, default 0 (binary output)");
p_module_ins->output_format = 0;
} else {
ESP_LOGI(TAG, "params output_format=%d", output_format->valueint);
p_module_ins->output_format = output_format->valueint;
}

cJSON *include_big_image = cJSON_GetObjectItem(p_json, "include_big_image");
if (include_big_image == NULL || !cJSON_IsBool(include_big_image))
{
ESP_LOGE(TAG, "params include_big_image missing, default false");
p_module_ins->include_big_image = false;
} else {
ESP_LOGI(TAG, "params include_big_image=%s", cJSON_IsTrue(include_big_image)?"true":"false");
p_module_ins->include_big_image = cJSON_IsTrue(include_big_image);
}

cJSON *include_small_image = cJSON_GetObjectItem(p_json, "include_small_image");
if (include_small_image == NULL || !cJSON_IsBool(include_small_image))
{
ESP_LOGE(TAG, "params include_small_image missing, default false");
p_module_ins->include_small_image = false;
} else {
ESP_LOGI(TAG, "params include_small_image=%s", cJSON_IsTrue(include_small_image)?"true":"false");
p_module_ins->include_small_image = cJSON_IsTrue(include_small_image);
}

cJSON *include_boxes = cJSON_GetObjectItem(p_json, "include_boxes");
if (include_boxes == NULL || !cJSON_IsBool(include_boxes))
{
ESP_LOGE(TAG, "params include_boxes missing, default false");
p_module_ins->include_boxes = false;
} else {
ESP_LOGI(TAG, "params include_boxes=%s", cJSON_IsTrue(include_boxes)?"true":"false");
p_module_ins->include_boxes = cJSON_IsTrue(include_boxes);
}
return 0;
}

Como você vê, a função cfg apenas extrai valores de campos do objeto cJSON que vem do campo params do objeto FM de um fluxo de tarefas. por exemplo, o seguinte é um fluxo de tarefas simples que inclui o FM uart alarmer.

{
"tlid": 3,
"ctd": 3,
"tn": "Local Human Detection",
"type": 0,
"task_flow": [
{
"id": 1,
"type": "ai camera",
"index": 0,
"version": "1.0.0",
"params": {
"model_type": 1,
"modes": 0,
"model": {
"arguments": {
"iou": 45,
"conf": 50
}
},
"conditions": [
{
"class": "person",
"mode": 1,
"type": 2,
"num": 0
}
],
"conditions_combo": 0,
"silent_period": {
"silence_duration": 5
},
"output_type": 0,
"shutter": 0
},
"wires": [
[2]
]
},
{
"id": 2,
"type": "alarm trigger",
"index": 1,
"version": "1.0.0",
"params": {
"text": "human detected",
"audio": ""
},
"wires": [
[3]
]
},
{
"id": 3,
"type": "uart alarm",
"index": 2,
"version": "1.0.0",
"params": {
"output_format": 1,
"include_big_image": false,
"include_small_image": false
},
"wires": []
}
]
}

No fluxo de tarefas acima, o params para uart alarmer é

{
"output_format": 1,
"include_big_image": false,
"include_small_image": false
}

Nós analisamos o cJSON, extraímos os valores de que precisamos e normalmente os armazenamos na instância do módulo.

4.2 msgs_sub_set

static int __msgs_sub_set(void *p_module, int evt_id)
{
tf_module_uart_alarm_t *p_module_ins = (tf_module_uart_alarm_t *)p_module;
p_module_ins->input_evt_id = evt_id;
return tf_event_handler_register(evt_id, __event_handler, p_module_ins);
}

Anotar o id de evento do FM a montante para uso futuro e registrar um manipulador de eventos para o evento.

4.3 manipulador de eventos

No Watcher Software Framework aprendemos que o fluxo de dados é conduzido por um loop de eventos. Basicamente um FM receberá dados de seu manipulador de eventos, então ele consome os dados, faz cálculos, obtém algum resultado. Ele precisa postar o resultado no loop de eventos no final - o alvo são os FMs a jusante que estão interessados nos dados deste FM.

Neste exemplo de uart alarmer, consumimos dados de um FM de disparo de alarme que tem o tipo de dados de saída TF_DATA_TYPE_DUALIMAGE_WITH_INFERENCE_AUDIO_TEXT. Como a preparação dos dados UART é simples, fazemos toda a geração de dados no manipulador do loop de eventos. Porém, isso não é recomendado se o processamento de dados consumir muito tempo ou depender muito de IO. Nesse caso, você precisa criar uma tarefa (thread) trabalhadora para fazer o processamento em segundo plano.

Preparamos um buffer de saída binário ou uma string JSON de acordo com o parâmetro de entrada output_format. Finalmente escrevemos esses dados na UART. Nosso FM tem apenas uma saída, que é o hardware, não outro FM; por essa razão nosso msgs_pub_set é fictício. No final, precisamos liberar os dados que vêm do loop de eventos, o motivo será explicado na próxima seção.

4.4 msgs_pub_set

Neste exemplo o msgs_pub_set é fictício porque nosso FM não tem consumidor a jusante. Vamos pegar o FM ai camera como exemplo.

// in tf_module_ai_camera.c
static int __msgs_pub_set(void *p_module, int output_index, int *p_evt_id, int num)
{
tf_module_ai_camera_t *p_module_ins = (tf_module_ai_camera_t *)p_module;
__data_lock(p_module_ins);
if (output_index == 0 && num > 0)
{
p_module_ins->p_output_evt_id = (int *)tf_malloc(sizeof(int) * num);
if (p_module_ins->p_output_evt_id )
{
memcpy(p_module_ins->p_output_evt_id, p_evt_id, sizeof(int) * num);
p_module_ins->output_evt_num = num;
} else {
ESP_LOGE(TAG, "Failed to malloc p_output_evt_id");
p_module_ins->output_evt_num = 0;
}
}
else
{
ESP_LOGW(TAG, "Only support output port 0, ignore %d", output_index);
}
__data_unlock(p_module_ins);
return 0;
}

Não é complicado, apenas armazenar os ids de evento na estrutura da instância do FM. É aqui que você precisa adicionar um campo membro na struct do tipo do seu FM, neste caso tf_module_ai_camera_t.

Quando vamos usar esses ids de evento? No momento em que os dados são gerados e passam pela limitação de tempo. No exemplo de ai camera, os dados se originam da saída SPI do SoC Himax que executa a inferência de IA local, e passam por alguns gates de condição; se todas as condições forem atendidas, os dados então atingem o momento em que precisam ser postados no loop de eventos.

// in tf_module_ai_camera.c
...
for (int i = 0; i < p_module_ins->output_evt_num; i++)
{
tf_data_image_copy(&p_module_ins->output_data.img_small, &info.img);
tf_data_inference_copy(&p_module_ins->output_data.inference, &info.inference);

ret = tf_event_post(p_module_ins->p_output_evt_id[i], &p_module_ins->output_data, sizeof(p_module_ins->output_data), pdMS_TO_TICKS(100));
if( ret != ESP_OK) {
ESP_LOGE(TAG, "Failed to post event %d", p_module_ins->p_output_evt_id[i]);
tf_data_free(&p_module_ins->output_data);
} else {
ESP_LOGI(TAG, "Output -> %d", p_module_ins->p_output_evt_id[i]);
}
}
...

Precisamos postar para cada assinante da nossa saída. Como você pode ver, fazemos uma cópia dos dados para cada assinante.

A REGRA DE ALOCAÇÃO E LIBERAÇÃO DE MEMÓRIA

  • O FM gerador de dados faz a alocação de memória para cada assinante
  • O FM consumidor de dados faz a liberação de memória depois que os dados são consumidos.

4.5 start e stop

Esses são controles de tempo de execução para o FM, para suportar pausa/retomada do fluxo no futuro. Atualmente você pode fazer o FM rodar depois de instanciado, mas ainda assim sugerimos dividir lógicas entre o gerenciamento do ciclo de vida do FM e o controle de tempo de execução do FM.

5. Teste

Agora que temos nosso FM uart alarmer, antes de abrirmos um pull request, como poderíamos testá-lo localmente.

Implementamos um comando de console para emitir um fluxo de tarefas localmente.

SenseCAP> help taskflow
taskflow [-iej] [-f <string>]
import taskflow by json string or SD file, eg:taskflow -i -f "test.json".

export taskflow to stdout or SD file, eg: taskflow -e -f "test.json"
-i, --import import taskflow
-e, --export export taskflow
-f, --file=<string> File path, import or export taskflow json string by SD, eg: test.json
-j, --json import taskflow json string by stdin

Consulte Build the Watcher Development Environment - 5. Monitor the log output para obter o console. Prepare um fluxo de tarefas com espaços e caracteres em branco removidos e emita o fluxo de tarefas com,

taskflow -i -j<enter>
Please input taskflow json:
#<paste your task flow json here, for an example>
{"tlid":3,"ctd":3,"tn":"Local Human Detection","type":0,"task_flow":[{"id":1,"type":"ai camera","index":0,"version":"1.0.0","params":{"model_type":1,"modes":0,"model":{"arguments":{"iou":45,"conf":50}},"conditions":[{"class":"person","mode":1,"type":2,"num":0}],"conditions_combo":0,"silent_period":{"silence_duration":5},"output_type":0,"shutter":0},"wires":[[2]]},{"id":2,"type":"alarm trigger","index":1,"version":"1.0.0","params":{"text":"human detected","audio":""},"wires":[[3]]},{"id":3,"type":"uart alarm","index":2,"version":"1.0.0","params":{"output_format":1},"wires":[]}]}

Como compor um fluxo de tarefas? No Watcher Software Framework apresentamos cada FM e seus parâmetros. Compor um fluxo de tarefas é basicamente desenhar fios entre blocos FM, como no Node-RED.

Antes de termos uma GUI para compor o fluxo de tarefas, podemos usar o comando de exportação para coletar exemplos. Basta usar o App Mobile para emitir um fluxo com uma função de alarme local habilitada (luz RGB); quando o fluxo estiver em execução, exporte o fluxo de tarefas com,

taskflow -e

Este comando irá exportar o fluxo de tarefas em execução para o console. Se o fluxo de tarefas for muito longo, sua saída pode ser interrompida por outros logs; nesse caso precisamos de um cartão TF. Formate o cartão TF no sistema de arquivos FAT/exFAT, conecte-o ao Watcher. Agora podemos exportar o fluxo de tarefas em execução para o cartão TF,

taskflow -e -f tf1.json
# only support file name in the root dir
# please don't specify leading dir in the path, the command can't create dir

Agora você tem exemplos, modifique um dos FM de alarme (geralmente é o último FM), substitua-o pelo seu FM uart alarmer, adicione alguns parâmetros ao objeto JSON do seu FM, use um editor JSON para remover os espaços em branco e importe-o com o comando taskflow -i -j acima.

É isso, aproveite a exploração.

Apêndice - Mais exemplos de fluxos de tarefas

Aqui fornecemos mais alguns exemplos de fluxos de tarefas com os quais você pode começar.

{"tlid":3,"ctd":3,"tn":"Local Human Detection","type":0,"task_flow":[{"id":1,"type":"ai camera","index":0,"version":"1.0.0","params":{"model_type":1,"modes":0,"model":{"arguments":{"iou":45,"conf":50}},"conditions":[{"class":"person","mode":1,"type":2,"num":0}],"conditions_combo":0,"silent_period":{"silence_duration":5},"output_type":0,"shutter":0},"wires":[[2]]},{"id":2,"type":"alarm trigger","index":1,"version":"1.0.0","params":{"text":"human detected","audio":""},"wires":[[3,4]]},{"id":3,"type":"local alarm","index":2,"version":"1.0.0","params":{"sound":1,"rgb":1,"img":0,"text":0,"duration":1},"wires":[]},{"id":4,"type":"sensecraft alarm","index":3,"version":"1.0.0","params":{"silence_duration":30},"wires":[]}]}
{"tlid":1,"ctd":1,"tn":"Local Gesture Detection","type":0,"task_flow":[{"id":1,"type":"ai camera","index":0,"version":"1.0.0","params":{"model_type":3,"modes":0,"model":{"arguments":{"iou":45,"conf":65}},"conditions":[{"class":"paper","mode":1,"type":2,"num":0}],"conditions_combo":0,"silent_period":{"silence_duration":5},"output_type":0,"shutter":0},"wires":[[2]]},{"id":2,"type":"alarm trigger","index":1,"version":"1.0.0","params":{"text":"scissors detected","audio":""},"wires":[[3,4]]},{"id":3,"type":"local alarm","index":2,"version":"1.0.0","params":{"sound":1,"rgb":1,"img":0,"text":0,"duration":1},"wires":[]},{"id":4,"type":"sensecraft alarm","index":3,"version":"1.0.0","params":{"silence_duration":30},"wires":[]}]}
{"tlid":1719396404172,"ctd":1719396419707,"tn":"Man with glasses spotted, notify immediately","task_flow":[{"id":753589649,"type":"ai camera","type_id":0,"index":0,"vision":"0.0.1","params":{"model_type":0,"model":{"model_id":"60086","version":"1.0.0","arguments":{"size":1644.08,"url":"https://sensecraft-statics.oss-accelerate.aliyuncs.com/refer/model/1705306215159_jVQf4u_swift_yolo_nano_person_192_int8_vela(2).tflite","icon":"https://sensecraft-statics.oss-accelerate.aliyuncs.com/refer/pic/1705306138275_iykYXV_detection_person.png","task":"detect","createdAt":1705306231,"updatedAt":null},"model_name":"Person Detection--Swift YOLO","model_format":"tfLite","ai_framework":"6","author":"SenseCraft AI","description":"The model is a Swift-YOLO model trained on the person detection dataset. It can detect human body  existence.","task":1,"algorithm":"Object Dectect(TensorRT,SMALL,COCO)","classes":["person"]},"modes":0,"conditions":[{"class":"person","mode":1,"type":2,"num":0}],"conditions_combo":0,"silent_period":{"time_period":{"repeat":[1,1,1,1,1,1,1],"time_start":"00:00:00","time_end":"23:59:59"},"silence_duration":60},"output_type":1,"shutter":0},"wires":[[193818631]]},{"id":193818631,"type":"image analyzer","type_id":3,"index":1,"version":"0.0.1","params":{"url":"","header":"","body":{"prompt":"Is there a man with glasses?","type":1,"audio_txt":"Man with glasses"}},"wires":[[420037647,452707375]]},{"id":452707375,"type_id":99,"type":"sensecraft alarm","index":2,"version":"0.0.1","params":{"silence_duration":10,"text":"Man with glasses"},"wires":[]},{"id":420037647,"type_id":5,"type":"local alarm","index":3,"version":"0.0.1","params":{"sound":1,"rgb":1,"img":1,"text":1,"duration":10},"wires":[]}],"type":0}

Suporte Técnico e Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...