Pular para o conteúdo principal

Configurando o Kit XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 como Nó Sensor LoRaWAN

Introdução

Este wiki fornece um guia passo a passo sobre como configurar o Kit XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 para atuar como um nó sensor LoRaWAN, conectando um sensor de temperatura e umidade DHT20, adicionando um gateway LoRaWAN M2 e enviando dados para a plataforma LNS The Things Network. Ele também aborda a configuração de um decodificador de formato.

Pré-requisitos

  • Kit XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262
  • Sensor de temperatura e umidade DHT20
  • Placa de Expansão XIAO
  • Gateway LoRaWAN Interno M2
  • Acesso a uma conta The Things Network
Kit XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262Placa de Expansão XIAOSensor de temperatura & umidade DHT20Gateway LoRaWAN Interno M2

Configuração de Hardware

  1. Conecte o módulo Wio-SX1262 ao XIAO ESP32S3.
  2. Conecte o sensor DHT20 (conector Grove I2C) e o Kit XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 à Placa de Expansão XIAO.
  3. Conecte o kit ao seu PC.
  4. Conecte o gateway M2 à alimentação e à porta Ethernet.

Instruções em Vídeo

Registrar & Configurar no TTN

Acesse https://www.thethingsnetwork.org/get-started e registre-se - como em qualquer outro site. Estas instruções são para o TTS Sandbox.

Vá para as instruções do TTS Sandbox e registre-se. Depois de confirmar seu endereço de e-mail, você pode fazer login no console. Se tiver alguma dúvida, você pode perguntar no fórum The Things Network. Você faz login exatamente com os mesmos dados.

Registrar o gateway no TTN

É mais simples registrar seu gateway primeiro. Eu peguei o SenseCAP M2 LoRaWAN Indoor Gateway(SX1302) como exemplo.

Para o seu gateway LoRaWAN pessoal, você pode ler os conceitos-chave e a solução de problemas aqui.

Criar um novo aplicativo no TTN

Um aplicativo é como uma caixa para manter alguns dispositivos dentro - normalmente fazendo a mesma coisa - em implantações maiores isso pode ser milhares de dispositivos semelhantes. No começo provavelmente serão apenas alguns, então não há necessidade de se preocupar em como dividir seu uso por enquanto.

Depois de fazer login no console, você pode entrar em Applications para criar seu primeiro aplicativo. O ID deve ser todo em minúsculas ou números, sem espaços, hífens são permitidos e ele precisa ser único em toda a comunidade TTN - então first-app será rejeitado - você poderia usar your-username-first-app, pois isso provavelmente será único. O nome e a descrição são para seu próprio uso e são opcionais.

Registrar dispositivo final no TTN

Passo 1. Vá para o aplicativo que você criou na etapa anterior.

Passo 2. Clique para criar um novo dispositivo final

No lado direito, aproximadamente no meio, no resumo do seu aplicativo, há um grande botão azul + Register end device. Clique nele para criar as configurações do seu primeiro dispositivo.

Passo 3. Insira os detalhes do dispositivo final

Você está criando seu próprio dispositivo usando uma pilha LoRaWAN de terceiros, então não haverá uma entrada no repositório de dispositivos, portanto escolha 'Enter end device specifics manually'.

Passo 4. Insira os detalhes do dispositivo

Escolha o Frequency plan apropriado para sua região. Considere que quase todos os países têm leis relacionadas às frequências que você utiliza, então não seja criativo. Para a Europa, use a opção recomendada. Para outras regiões, use a entrada marcada como 'used by TTN'. Neste caso, selecione 868 MHz.

Escolha LoRaWAN 1.1.0 - o último da lista - a especificação mais recente. RadioLib usa RP001 Regional Parameters 1.1 revision A.

Neste ponto, será solicitado o seu JoinEUI. Como este é um dispositivo DIY e estamos usando RadioLib, você pode usar todos zeros, conforme recomendado pelo documento de Recomendações Técnicas TR007 da LoRa Alliance. Depois de inserir todos zeros e clicar em confirmar, será solicitado um DevEUI, AppKey e NwkKey. É preferível que o console os gere para que fiquem devidamente formatados.

Seu End device ID pode ser alterado para tornar o dispositivo mais identificável. Algo relacionado ao seu hardware ajuda - como test-device. Então você pode clicar no botão azul 'Register device'.

Passo 5. Copiar os detalhes do dispositivo para o arquivo de configuração no Arduino

Em seguida, você precisa copiar os detalhes do dispositivo para o arquivo de configuração do RadioLib. Há botões para copiar itens para a área de transferência, assim você não precisa digitá-los manualmente.

Configurar o Kit XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 como Nó Sensor LoRaWAN

O código é escrito em Arduino e foi projetado para configurar um módulo Wio-SX1262 juntamente com uma placa XIAO ESP32S3 para atuar como um nó sensor LoRaWAN. Ele conecta um sensor DHT20 para ler dados de temperatura e umidade e envia esses dados via LoRaWAN para o The Things Network.

Instalar as bibliotecas necessárias para XIAO ESP32S3 e sensor DHT20

  • Instalar o Ambiente Arduino para XIAO ESP32S3

Consulte https://wiki.seeedstudio.com/pt-br/xiao_esp32s3_getting_started/#software-preparation.

  • Instalar a biblioteca do sensor DHT20 pacote:
  • Instalar a biblioteca RadioLib Nota. Instale a versão 6.6.0, caso contrário o código não será compilado.

Configuração

Passo 1. Preencher os parâmetros de autenticação do dispositivo LoRaWAN e de acesso à rede

RADIOLIB_LORAWAN_JOIN_EUI e RADIOLIB_LORAWAN_DEV_EUI são usados para identificação do dispositivo quando ele entra na rede LoRaWAN. Assim como em uma grande comunidade online, esses dois parâmetros são o "cartão de identidade" do dispositivo, permitindo que a rede saiba qual dispositivo está solicitando para entrar.

RADIOLIB_LORAWAN_APP_KEY e RADIOLIB_LORAWAN_NWK_KEY são usados para autenticação de segurança e controle de acesso à rede. Eles são semelhantes à "senha" para entrar na comunidade da rede, garantindo que apenas dispositivos com as chaves corretas possam se comunicar com segurança com a rede. Além disso, eles podem restringir a operação do dispositivo de acordo com as permissões do aplicativo (distinguido por APP_KEY) e da rede (distinguida por NWK_KEY).

Basta copiar o parâmetro do TTN para o arquivo de configuração.

  1. Aqui, é definido um macro chamado RADIOLIB_LORAWAN_JOIN_EUI. Se esse macro não for definido em outro lugar, ele será definido como um valor hexadecimal de todos zeros.
#ifndef RADIOLIB_LORAWAN_JOIN_EUI
#define RADIOLIB_LORAWAN_JOIN_EUI 0x0000000000000000
#endif
  1. Da mesma forma, a macro RADIOLIB_LORAWAN_DEV_EUI é definida, representando o DevEUI (Identificador Único do Dispositivo), com um valor hexadecimal específico definido aqui, que é usado para identificação do dispositivo quando ele entra na rede LoRaWAN.
#ifndef RADIOLIB_LORAWAN_DEV_EUI
#define RADIOLIB_LORAWAN_DEV_EUI 0x****************
#endif
  1. As macros RADIOLIB_LORAWAN_APP_KEY e RADIOLIB_LORAWAN_NWK_KEY são definidas, representando respectivamente a AppKey e a NwkKey, usadas para autenticação de segurança e controle de acesso à rede.
#ifndef RADIOLIB_LORAWAN_APP_KEY
#define RADIOLIB_LORAWAN_APP_KEY 0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**
#endif

#ifndef RADIOLIB_LORAWAN_NWK_KEY // Put your Nwk Key here
#define RADIOLIB_LORAWAN_NWK_KEY 0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**
#endif
  1. As seguintes macros são definidas, representando os parâmetros de uplink LoRaWAN. Esses parâmetros são usados para configurar o payload de uplink enviado para a rede LoRaWAN.
#define LORAWAN_UPLINK_USER_PORT  2
#define LORAWAN_UPLINK_DATA_RATE 3

#define LORAWAN_UPLINK_PERIOD 10000 // ms

#define LORAWAN_UPLINK_DATA_MAX 115 // byte

Passo 2. Selecione os parâmetros regionais LoRaWAN

Há várias opções regionais disponíveis para comunicação LoRaWAN, incluindo EU868 (banda europeia de 868 MHz), US915 (banda de 915 MHz dos Estados Unidos), AU915 (banda de 915 MHz da Austrália), AS923 (banda de 923 MHz da Ásia), IN865 (banda de 865 MHz da Índia), KR920 (banda de 920 MHz da Coreia do Sul), CN780 (banda de 780 MHz da China) e CN500.

A linha const LoRaWANBand_t Region = EU868; define a região para a comunicação LoRaWAN como EU868. Isso significa que o dispositivo será configurado para operar na faixa de frequência europeia de 868 MHz.

Para US915 e AU915 é definida uma variável de sub-banda. Neste caso, ela é definida como 0. O comentário sugere que essa variável de sub-banda é especificamente para as regiões US915 e AU915, embora não esteja sendo usada para a região EU868 neste trecho de código.

const LoRaWANBand_t Region = EU868;
const uint8_t subBand = 0; // For US915 and AU915

Leia e envie dados do sensor via comunicação LoRa. A conversão para bytes com precisão decimal permite uma representação mais precisa dos valores de temperatura e umidade no payload de uplink.

  float temp_hum_val[2] = {0};
if (!dht.readTempAndHumidity(temp_hum_val)) {
uplinkPayloadLen = 0;
memset(uplinkPayload, sizeof(uplinkPayload), 0);

// Convert temperature and humidity to bytes with decimal precision
uint16_t tempDecimal = (temp_hum_val[1] * 100);
uint16_t humDecimal = (temp_hum_val[0] * 100);
uplinkPayload[uplinkPayloadLen++] = (tempDecimal >> 8);
uplinkPayload[uplinkPayloadLen++] = tempDecimal & 0xFF;
uplinkPayload[uplinkPayloadLen++] = (humDecimal >> 8);
uplinkPayload[uplinkPayloadLen++] = humDecimal & 0xFF;

for (int i = 0; i < uplinkPayloadLen; i++) {
Serial.print(uplinkPayload[i], HEX);
Serial.print(" ");
}

Gravar Firmware

O pacote de firmware completo está aqui:

Faça o download e grave-o no XIAO ESP32S3. Para o primeiro uso do XIAO ESP32S3, consulte o tutorial de gravação aqui.

Configurar o Formatador de Payload

O formatador de payload é usado para converter os dados brutos recebidos do sensor em um formato legível por humanos. Neste caso, o formatador de payload é usado para converter os dados brutos recebidos do sensor DHT20 em um formato JSON.

Tipo de formatador: Custom Javascript formatter

function decodeUplink(input) {
var bytes = input.bytes;
var temperatureDecimal = (bytes[0] << 8) | bytes[1];
var humidityDecimal = (bytes[2] << 8) | bytes[3];

var temperature = temperatureDecimal / 100;
var humidity = humidityDecimal / 100;

return {
data: {
temperature: temperature,
humidity: humidity
}
};
}

Monitorar dados LoRaWAN

Para a atividade específica de um dispositivo, clique no dispositivo na lista do meio. O menu principal de um dispositivo possui opções como Visão Geral do Dispositivo, Dados em Tempo Real, etc. Clique em Live Data ou no link acima da caixa de atividade.

Recurso

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...