Implementando Espectre no Seeed Studio XIAO ESP32 Série com ESPHome

ESPectre é um sistema de detecção de movimento baseado em análise de espectro Wi‑Fi (CSI), com integração nativa ao Home Assistant via ESPHome. Quando alguém se movimenta em um cômodo, essa pessoa “perturba” as ondas de Wi‑Fi que viajam entre o roteador e o sensor. É como quando você move a mão na frente de uma lanterna e vê a sombra mudar. A placa XIAO ESP32 “ouve” essas mudanças e entende se há movimento.
Recurso
- Detecção de movimento baseada em Wi‑Fi: Detecta movimento humano usando apenas sinais Wi‑Fi — sem câmeras, sem microfones, garantindo total privacidade
- Hardware mínimo, configuração rápida: Requer apenas uma placa XIAO ESP32 e pode ser configurado em 10–15 minutos, com custo total em torno de US$ 7
- Completamente não intrusivo: Não são necessários vestíveis ou sensores físicos — os usuários não precisam carregar ou vestir nada
- Funciona através de paredes: Os sinais Wi‑Fi penetram paredes, possibilitando detecção de movimento confiável entre cômodos
O que você precisa
Hardware
- Roteador Wi‑Fi 2,4GHz - o que você já tem em casa funciona bem
- ESP32 com suporte a CSI - XIAO ESP32-C3 / XIAO ESP32-C6 / XIAO ESP32-S3, XIAO ESP32-C5 com suporte experimental.
Software (Todos Gratuitos)
- Python 3.12 (⚠️ Python 3.14 apresenta problemas conhecidos com ESPHome)
- ESPHome (integrado ao Home Assistant ou independente)
- Home Assistant (em Raspberry Pi, PC, NAS ou nuvem. É recomendado, mas opcional)
Início Rápido
1. Instale o ESPHome
# Create virtual environment (recommended)
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate # On macOS/Linux
# venv\Scripts\activate # On Windows
# Install ESPHome
pip install esphome
O motivo de recomendarmos baixar e executar o ESPHome em um terminal de computador, em vez de diretamente dentro do Home Assistant, é que os arquivos binários gerados pelo PlatformIO (PIO) são bastante grandes. O ambiente do Home Assistant não consegue lidar de forma confiável com arquivos temporários e de sistema tão grandes, o que pode acabar fazendo com que o processo de compilação ou implantação falhe.
Por exemplo, durante nossos testes observamos a seguinte mensagem:
We found 1.63GB of unnecessary PlatformIO system data (temporary files, unnecessary packages, etc.). Use pio system prune --dry-run to list them or pio system prune to save disk space.
2. Baixe um arquivo de configuração
Baixe o exemplo de configuração para o seu hardware:
| Plataforma | Arquivo de Configuração | CPU | WiFi | PSRAM | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| XIAO ESP32-C6 | espectre-c6.yaml | RISC-V @ 160MHz | WiFi 6 | ❌ | ✅ Testado |
| XIAO ESP32-S3 | espectre-s3.yaml | Xtensa @ 240MHz | WiFi 4 | ✅ 8MB | ✅ Testado |
| XIAO ESP32-C3 | espectre-c3.yaml | RISC-V @ 160MHz | WiFi 4 | ❌ | ✅ Testado ² |
| XIAO ESP32-C5 | espectre-c5.yaml | RISC-V @ 240MHz | WiFi 6 | ❌ | ⚠️ Experimental ¹ |
Recomendações:
- XIAO ESP32-C6: Melhor para ambientes WiFi 6, detecção de movimento padrão
- XIAO ESP32-S3: Melhor para aplicações avançadas, futuros recursos de ML (mais memória)
- XIAO ESP32-C3: Opção econômica
Esses arquivos estão pré-configurados para baixar o componente automaticamente do GitHub.
⚠️ Plataformas experimentais: ESP32-S2 e ESP32-C5 têm suporte a CSI, mas não foram amplamente testados.
ESP32-C5:
improv_serial(provisionamento por USB) ainda não é suportado pelo ESPHome. Em vez disso, use provisionamento por BLE ou WiFi AP.
3. Compile e faça o flash
cd examples
esphome run espectre-c5.yaml # or espectre-s3.yaml

4. Configure o WiFi
Após o flash, configure o WiFi usando um destes métodos:
| Método | Como |
|---|---|
| BLE (mais fácil) | Use o app ESPHome ou o app Home Assistant Companion |
| USB | Vá para web.esphome.io → Connect → Configure WiFi (XIAO ESP32-C5 não recomendado) |
| Portal Cativo | Conecte-se ao WiFi "ESPectre Fallback" → http://192.168.4.1 |
Para integrar seu dispositivo XIAO ESP32 ao Home Assistant, você precisa configurá-lo para usar a mesma rede local que o Home Assistant.


É isso! O dispositivo será descoberto automaticamente pelo Home Assistant.
5. Posicione o Sensor
O posicionamento ideal do sensor é crucial para uma detecção de movimento confiável. Distância recomendada do roteador, faixa ideal: 3–8 metros
| Distância | Sinal | Multipercurso | Sensibilidade | Ruído | Recomendação |
|---|---|---|---|---|---|
| < 2m | Forte demais | Mínimo | Baixa | Baixo | ❌ Perto demais |
| 3-8m | Forte | Bom | Alta | Baixo | ✅ Ideal |
| > 10-15m | Fraco | Variável | Baixa | Alto | ❌ Longe demais |
Dicas de posicionamento
Faça:
- Posicionar o sensor na área a ser monitorada (não necessariamente em linha direta com o roteador)
- Altura: 1–1,5 metros do chão (altura de mesa/escrivaninha)
- Antena externa: Use o conector IPEX para melhor recepção
Não faça:
- Evitar obstáculos metálicos entre o roteador e o sensor (geladeiras, armários metálicos)
- Evitar cantos ou espaços fechados (reduz a diversidade de multipercurso)
6. Integração com Home Assistant
ESPHome fornece integração automática com o Home Assistant. Depois que o dispositivo for gravado e conectado ao WiFi:
- O Home Assistant descobrirá o dispositivo automaticamente
- Vá em Settings → Devices & Services → ESPHome
- Clique em Configure no dispositivo descoberto
- Todos os sensores serão adicionados automaticamente


-
Por favor, calibre o dispositivo antes de usar. Basta pressionar o botão
Calibrate; o status do botão será redefinido automaticamente quando a calibração for concluída. Observação: o cômodo deve estar desocupado durante a calibração. -
Se você perceber que o Home Assistant consegue detectar o dispositivo Espectre, mas não consegue adicioná-lo com sucesso, tente simplesmente reduzir o
traffic_generator_rate.
Ao coletar dados de CSI, a CPU opera sob uma alta carga de interrupções (100 vezes por segundo ou mais). Como resultado, ocorre contenção de recursos entre o processo de coleta de dados CSI e as tarefas de comunicação com o Home Assistant, seja em nível de hardware ou devido à largura de banda limitada da rede.
- Para mais exemplos de automação, exemplos de dashboard e mais detalhes de configuração, consulte SETUP.md.
7. Parâmetros de Configuração
Se você achar que a precisão não é satisfatória, pode ajustá-la manualmente alterando os parâmetros no arquivo YAML na seção espectre:. Após os ajustes, recompile e envie o arquivo.
| Parâmetro | Tipo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|
traffic_generator_rate | int | 100 | Pacotes/seg para geração de CSI (0=desativado, usar tráfego externo) |
traffic_generator_mode | string | dns | Modo do gerador de tráfego: dns (consultas UDP) ou ping (ICMP) |
publish_interval | int | auto | Pacotes entre atualizações do sensor (padrão: igual a traffic_generator_rate, ou 100 se o tráfego for 0) |
segmentation_threshold | float | 1.0 | Sensibilidade ao movimento (menor=mais sensível) |
segmentation_window_size | int | 50 | Janela de variância móvel em pacotes |
selected_subcarriers | list | auto | Subportadoras fixas (omita para auto calibração) |
lowpass_enabled | bool | false | Ativa o filtro passa‑baixas para redução de ruído |
lowpass_cutoff | float | 11.0 | Frequência de corte do filtro passa‑baixas em Hz (5–20) |
hampel_enabled | bool | false | Ativa o filtro de outliers Hampel |
hampel_window | int | 7 | Tamanho da janela do filtro Hampel |
hampel_threshold | float | 4.0 | Sensibilidade do filtro Hampel (multiplicador MAD) |
gain_lock | string | auto | Travamento de ganho AGC/FFT: auto, enabled, disabled |
Para ajuste detalhado dos parâmetros (faixas, valores recomendados, solução de problemas), consulte TUNING.md.
Arquitetura do Sistema
Pipeline de Processamento
ESPectre utiliza um pipeline de processamento focado para detecção de movimento:
┌─────────────┐
│ CSI Data │ Raw Wi-Fi Channel State Information
└──────┬──────┘
│
▼
┌─────────────┐
│ Gain Lock │ AGC/FFT stabilization (~3 seconds)
│ │ Locks hardware gain for stable measurements
└──────┬──────┘
│
▼
┌─────────────┐
│ Auto │ Automatic subcarrier selection (once at boot)
│ Calibration │ Selects optimal 12 subcarriers via NBVI
└──────┬──────┘
│
▼
┌─────────────┐
│Normalization│ Attenuate if baseline > 0.25 (always enabled)
│ │ Prevents extreme motion values
└──────┬──────┘
│
▼
┌─────────────┐
│ Hampel │ Turbulence outlier removal
│ Filter │ (optional, disabled by default)
└──────┬──────┘
│
▼
┌─────────────┐
│ Low-pass │ Noise reduction (smoothing)
│ Filter │ (optional, disabled by default)
└──────┬──────┘
│
▼
┌─────────────┐
│Segmentation │ MVS algorithm
│ (MVS) │ IDLE ↔ MOTION
└──────┬──────┘
│
▼
┌─────────────┐
│ Home │ Native ESPHome integration
│ Assistant │ Binary sensor + Movement/Threshold
└─────────────┘
Um ou Vários Sensores
┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐
│ ESP32 │ │ ESP32 │ │ ESP32 │
│ Room 1 │ │ Room 2 │ │ Room 3 │
└────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘
│ │ │
└────────────┴────────────┘
│
│ ESPHome Native API
▼
┌────────────────────┐
│ Home Assistant │
│ (Auto-discovery) │
└────────────────────┘
Cada sensor é detectado automaticamente pelo Home Assistant com:
- Sensor binário para detecção de movimento
- Sensor de pontuação de movimento
- Limite ajustável (entidade numérica)
Seleção Automática de Subportadora
ESPectre implementa o algoritmo NBVI (Normalized Baseline Variability Index) para seleção automática de subportadora, alcançando desempenho quase ideal (F1=98,2%) com zero configuração manual.
⚠️ IMPORTANTE: Mantenha o ambiente silencioso e parado por 10 segundos após a inicialização do dispositivo. A auto calibração é executada durante esse período e o movimento afetará a precisão da detecção.
Para detalhes do algoritmo NBVI, consulte ALGORITHMS.md.
O Que Você Pode Fazer Com Ele
- Segurança residencial: Receba um alerta se alguém entrar enquanto você estiver ausente
- Cuidados com idosos: Monitore a atividade para detectar quedas ou longos períodos de inatividade
- Automação inteligente: Ligue luzes/aquecimento apenas quando alguém estiver presente
- Economia de energia: Desligue dispositivos automaticamente em cômodos vazios
- Monitoramento de crianças: Alerta se elas saírem do quarto durante a noite
- Controle de clima: Aquecer/resfriar apenas as zonas ocupadas
Análise Técnica Aprofundada
Para detalhes dos algoritmos (MVS, NBVI, filtro de Hampel), consulte ALGORITHMS.md.
Para métricas de desempenho (matriz de confusão, F1-score, benchmarks), consulte PERFORMANCE.md.
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.