Pular para o conteúdo principal

XIAO ESP32C5 ESP-Mesh Áudio

ESP-Wi-Fi-MESH​

A seguir está a introdução oficial do ESP-WIFI-MESH pela Espressif Systems:

ESP-WIFI-MESH é uma rede de comunicação sem fio com nós organizados em uma topologia mesh usando o recurso simultâneo AP-STA nos SoCs da Espressif. Ela fornece uma rede de autoformação e autorrecuperação, com fácil implantação. A topologia de rede do ESP-WIFI-MESH pode escalar até 1000 nós em grandes áreas, sem exigir qualquer suporte específico de infraestrutura Wi-Fi. ESP-WIFI-MESH também pode ser usado para cobrir pontos cegos de Wi-Fi em cenários de implantação doméstica onde o sinal Wi-Fi não consegue alcançar.

Ela apresenta as seguintes características:

  1. Configuração Fácil e Segura : É suportada a configuração de rede via aplicativo móvel + Bluetooth LE, permitindo a adição rápida de novos nós e a entrega segura de configurações.
  2. Autoformação e Autorrecuperação : Os nós irão se conectar/reconectar automaticamente, e a rede pode se formar automaticamente e se autorrecuperar quando um nó falhar.
  3. Sem Necessidade de Gateways Extras : Não são necessários gateways ou infraestrutura adicionais. A rede Mesh pode escalar até milhares de nós, tornando-a adequada para implantações em grande escala.
  4. Conectividade IP : Todos os nós suportam comunicação IP, permitindo tanto a interconexão entre si quanto o acesso a redes externas (via NAT do nó raiz ou bridge).
  5. Seguro por Conceito : Com base no Wi-Fi padrão, as comunicações entre os nós podem adotar criptografia WPA2 para garantir a transmissão segura de dados.
  6. Aplicações : É aplicável a vários cenários, como iluminação inteligente, casas inteligentes, controle de automação e redes em locais de grande escala (por exemplo, estacionamentos, fábricas, espaços compartilhados).

Para obter informações mais detalhadas, consulte o link oficial da Espressif Systems:

ESP-Mesh_Audio​

Em seguida, usaremos um XIAO ESP32-C5, um roteador que suporta a faixa de frequência de 5 GHz e um computador para simular a transmissão de áudio na faixa de 5 GHz em um cenário de nó Mesh.
Aqui, o seu computador atua como um nó filho Mesh, enviando dados por meio de um roteador de 5 GHz; o C5 atua como um nó raiz Mesh, recebendo dados.

Seeed Studio XIAO ESP32-C5
dica

Se você não tiver em casa um roteador que suporte a faixa de frequência de 5 GHz, pode ativar o hotspot do seu celular, configurá-lo para a faixa de 5 GHz e garantir que o seu computador esteja conectado a esse hotspot.

Criar um Projeto Arduino​

Copie o código a seguir e modifique o ssid e a password para o nome e a senha do roteador de faixa de 5 GHz que você está usando.

#include <WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>

const char* ssid = "Your_5G_Router_SSID";
const char* password = "Your_Router_Password";
#define UDP_PORT 4444

WiFiUDP udp;
uint8_t packetBuffer[1024]; // Buffer for storing received UDP packets

void setup() {
Serial.begin(115200);

// Connect to WiFi
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);

Serial.print("Connecting to 5GHz WiFi");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("\nConnected!");
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

// Start UDP listening
udp.begin(UDP_PORT);
Serial.printf("Listening on UDP port %d\n", UDP_PORT);
}

void loop() {
int packetSize = udp.parsePacket();
if (packetSize) {
// Read received data
int len = udp.read(packetBuffer, 1024);

// Statistics and print: size of received packet, and signal strength (RSSI)
// Signal strength is crucial for 5GHz audio transmission
Serial.printf("[RECV] %d bytes from %s, RSSI: %d dBm\n",
len, udp.remoteIP().toString().c_str(), WiFi.RSSI());

// If you have an I2S speaker, you can call i2s_write here for playback
}
}

Obter o Endereço IP​

Carregue o código no XIAO ESP32-C5, abra o Monitor Serial, e o endereço IP conectado será impresso se ele se conectar com sucesso ao roteador WiFi de 5 GHz.

Criar um Script em Python​

Antes de usar o script em Python, você precisa primeiro instalar o ambiente Python 3. Você pode pesquisar na internet os tutoriais de instalação correspondentes para obter detalhes.

Crie um arquivo chamado send_audio.py em qualquer pasta no Windows e copie para ele o código Python a seguir.

Preencha o endereço IP impresso pelo Monitor Serial da Arduino IDE na variável TARGET_IP do código.

import socket
import time
import random

# Set the target IP (View the IP printed out by the serial port of C5)
TARGET_IP = "192.168.x.x" # <--- Modify here!!!
TARGET_PORT = 4444

# Simulated Audio Parameters
# 16kHz sampling, 16-bit, mono -> 32000 bytes per second
# Send one packet every 20ms -> Each packet is 640 bytes
PACKET_SIZE = 640
INTERVAL = 0.02 # 20ms

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
print(f"Start sending simulated audio to {TARGET_IP}:{TARGET_PORT}...")

sequence = 0

try:
while True:
# Generate simulated data (add serial numbers to facilitate packet loss detection)
# The first 4 bytes are the serial numbers, followed by random noise
payload = sequence.to_bytes(4, byteorder='big') + random.randbytes(PACKET_SIZE - 4)

sock.sendto(payload, (TARGET_IP, TARGET_PORT))
print(f"Sent packet #{sequence}, size: {len(payload)}")

sequence += 1
time.sleep(INTERVAL) # Control the transmission frequency

except KeyboardInterrupt:
print("Stopped.")
sock.close()

Executar o Arquivo de Script​

Clique com o botão direito na pasta onde send_audio.py está armazenado e abra o terminal nessa pasta.
Digite python send_audio.py para executar o script. Após uma conexão bem-sucedida, ele enviará dados de áudio para o XIAO ESP32-C5 a cada 20 ms.

A janela do monitor da Arduino IDE retornará o endereço IP e os dados em bytes do seu computador, bem como a intensidade do sinal do WiFi de 5 GHz conectado.

Parabéns! Neste ponto, você aprendeu como transmitir áudio pela faixa WiFi de 5 GHz, e mais inovações estão esperando para ser realizadas por você!

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que a sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...