Pular para o conteúdo principal

Uso de WiFi com Seeed Studio XIAO ESP32-C5

Seeed Studio XIAO ESP32-C5

O Seeed Studio XIAO ESP32-C5 oferece suporte a Wi-Fi de banda dupla 2,4 GHz e 5 GHz, com um rádio Wi-Fi 6 (802.11ax) de banda dupla compatível com os padrões 802.11a/b/g/n/ac. Além disso, esta placa de desenvolvimento suporta conectividade de antena U.FL, projetada para aprimorar o desempenho da conexão sem fio do XIAO ESP32-C5. Neste tutorial, exploraremos como aproveitar a funcionalidade Wi-Fi do XIAO ESP32-C5 para se conectar a uma rede Wi-Fi e executar tarefas básicas de rede.
O tutorial a seguir usa a Arduino IDE para compilação e upload. Se você ainda não tem experiência com a Arduino IDE, visite Introdução ao Seeed Studio XIAO ESP32-C5.

Introdução​

Instalação da antena​

Dentro da embalagem do Seeed Studio XIAO ESP32-C5, há um conector de antena Wi-Fi/BT dedicado. Para obter a melhor intensidade de sinal WiFi/Bluetooth, você precisa retirar a antena incluída no pacote e conectá-la ao conector.

As interfaces comuns da biblioteca WiFi​

  • O XIAO ESP32-C5 fornece uma ampla gama de funções de rede Wi-Fi. Geralmente, podemos ver as funções da biblioteca WiFi no pacote interno do ESP32 e escolher a função correspondente para obter a funcionalidade desejada. A seguir, listaremos algumas interfaces comumente usadas e apresentaremos seu uso.
dica

Se você quiser iniciar o tutorial de uso de Wi-Fi diretamente, pode pular para Exemplos de uso de WiFi.

Função genérica de WiFi​

  • WiFiGenericClass::getHostname() -- É uma função na biblioteca WiFi para ESP32 que retorna o hostname do dispositivo como uma string. O hostname é um nome exclusivo que identifica o dispositivo na rede. Esta função obtém o hostname que foi previamente definido usando WiFiGenericClass::setHostname(). Se nenhum hostname tiver sido definido, o hostname padrão será retornado.

  • WiFiGenericClass::persistent(bool persistent) -- É um método usado para habilitar ou desabilitar o modo persistente da biblioteca WiFi do ESP32. Quando o modo persistente está habilitado, a configuração de Wi-Fi é armazenada na memória não volátil (NVM) e é mantida mesmo após um ciclo de energia ou reset. Quando o modo persistente está desabilitado, a configuração é armazenada na RAM e é perdida após um ciclo de energia ou reset.

    • Parâmetros de entrada
      • persistent: Se o argumento for true, o modo persistente é habilitado. Se o argumento for false, o modo persistente é desabilitado.
  • WiFiGenericClass::enableLongRange(bool enable) -- A função é usada para habilitar ou desabilitar o recurso Long Range (LR) do módulo WiFi. Quando habilitado, o recurso LR permite que o módulo se conecte a redes WiFi que estão mais distantes do que o normal, porém com taxas de dados menores.

    • Parâmetros de entrada
      • enable: O parâmetro deve ser definido como true para habilitar o recurso e false para desabilitá-lo.
  • WiFiGenericClass::mode(wifi_mode_t m) -- A função é usada para definir o modo WiFi do dispositivo.

    • Parâmetros de entrada
      • m: O parâmetro m especifica o modo a ser definido, que pode ser uma das seguintes constantes definidas no enum wifi_mode_t:
        • WIFI_MODE_NULL: Desativa os modos estação WiFi e ponto de acesso.
        • WIFI_MODE_STA: Habilita o modo estação WiFi para se conectar a uma rede WiFi existente.
        • WIFI_MODE_AP: Habilita o modo ponto de acesso para criar uma nova rede WiFi.
        • WIFI_MODE_APSTA: Habilita tanto o modo estação WiFi quanto o modo ponto de acesso.
  • WiFiGenericClass::setSleep(wifi_ps_type_t sleepType) -- A função define o modo de economia de energia para o módulo WiFi.

    • Parâmetros de entrada
      • sleepType: O parâmetro sleepType é um tipo enumerado que especifica o tipo de modo de economia de energia a ser usado. Existem três tipos de suspensão possíveis:
        • WIFI_PS_NONE: Este é o modo de suspensão padrão, no qual o módulo WiFi não entra em modo de economia de energia.
        • WIFI_PS_MIN_MODEM: Neste modo, o módulo WiFi desliga seu modem enquanto mantém a conexão com o ponto de acesso (AP).
        • WIFI_PS_MAX_MODEM: Habilita o modo de economia de energia Wi-Fi mais agressivo. Ele pode aumentar significativamente o tempo de suspensão, mas pode introduzir maior latência e menor throughput e, em algumas redes, pode afetar a estabilidade da conexão.

Funções STA​

  • WiFiSTAClass::status() -- Retorna o status da conexão.

    • Saída: um dos valores definidos em wl_status_t.
      • WL_NO_SHIELD: Este código de status indica que o módulo Wi-Fi não está presente.
    • WL_IDLE_STATUS: Este código de status indica que o módulo Wi-Fi não está executando nenhuma operação.
    • WL_NO_SSID_AVAIL: Este código de status indica que nenhuma rede Wi-Fi foi encontrada durante a varredura.
    • WL_SCAN_COMPLETED: Este código de status indica que a varredura Wi-Fi foi concluída com sucesso.
    • WL_CONNECTED: Este código de status indica que o ESP32 está conectado com sucesso a uma rede Wi-Fi.
    • WL_CONNECT_FAILED: Este código de status indica que a conexão com a rede Wi-Fi falhou.
    • WL_CONNECTION_LOST: Este código de status indica que a conexão com a rede Wi-Fi foi perdida.
    • WL_DISCONNECTED: Este código de status indica que o ESP32 estava previamente conectado a uma rede Wi-Fi, mas atualmente não está conectado a nenhuma rede.
  • WiFiSTAClass::begin(const char* wpa2_ssid, wpa2_auth_method_t method, const char* wpa2_identity, const char* wpa2_username, const char *wpa2_password, const char* ca_pem, const char* client_crt, const char* client_key, int32_t channel, const uint8_t* bssid, bool connect) -- Inicia a conexão WiFi com um AP WPA2 Enterprise.

    • Parâmetros de entrada (Opcionais)
      • ssid: Ponteiro para a string SSID.
      • method: O método de autenticação do WPA2 (WPA2_AUTH_TLS, WPA2_AUTH_PEAP, WPA2_AUTH_TTLS)
      • wpa2_identity: Ponteiro para a entidade
      • wpa2_username: Ponteiro para o nome de usuário
      • wpa2_password: Ponteiro para a senha.
      • ca_pem: Ponteiro para uma string com o conteúdo de um arquivo .pem com o certificado da CA
      • client_crt: Ponteiro para uma string com o conteúdo de um arquivo .crt com o certificado do cliente
      • client_key: Ponteiro para uma string com o conteúdo de um arquivo .key com a chave do cliente
      • channel: Opcional. Canal do AP
      • bssid: Opcional. BSSID / MAC do AP
      • connect: Opcional. Chamar connect
  • WiFiSTAClass::reconnect() -- Forçará uma desconexão e, em seguida, começará a reconectar ao AP.

    • Saída: True/False.
  • WiFiSTAClass::disconnect(bool wifioff, bool eraseap) -- Desconecta da rede.

    • Parâmetros de entrada

      • wifioff: wifioff true para desligar o rádio Wi-Fi.
      • eraseap: eraseap true para apagar a configuração do AP da memória NVS.
    • Saída: True/False.

  • WiFiSTAClass::config(IPAddress local_ip, IPAddress gateway, IPAddress subnet, IPAddress dns1, IPAddress dns2) -- Altera as configurações de IP desativando o cliente DHCP.

    • Parâmetros de entrada
      • local_ip: Configuração de IP estático.
      • gateway: Configuração estática de gateway.
      • subnet: Máscara de sub-rede estática.
      • dns1: Servidor DNS estático 1.
      • dns2: Servidor DNS estático 2.
  • WiFiSTAClass::setAutoConnect(bool autoConnect) -- Obsoleto. Define se a estação ESP32 irá se conectar automaticamente ao AP (que está gravado) quando for ligada. A conexão automática é habilitada por padrão.

    • Parâmetros de entrada

      • autoConnect: Booleano autoConnect.
    • Saída: False.

  • WiFiSTAClass::waitForConnectResult(unsigned long timeoutLength) -- Aguarda até que a conexão WiFi atinja um resultado.

    • Parâmetros de entrada

      • timeoutLength: O parâmetro especifica o tempo máximo de espera para que uma conexão seja estabelecida, em milissegundos.
    • Saída: um dos valores definidos em wl_status_t.

  • WiFiSTAClass::localIP() -- Obtém o endereço IP da interface estação.

    • Saída: IPAddress IP da estação.
  • WiFiSTAClass::macAddress(uint8_t* mac) -- Obtém o endereço MAC da interface estação.

    • Parâmetros de entrada

      • mac (Opcional): Ponteiro para o array uint8_t com comprimento WL_MAC_ADDR_LENGTH.
    • Saída: Ponteiro para uint8_t *.

  • WiFiSTAClass::SSID() -- Retorna o SSID atual associado à rede.

    • Saída: SSID.
  • WiFiSTAClass::RSSI(void) -- Retorna o RSSI atual da rede.

    • Saída: RSSI.

Funções de AP​

  • WiFiAPClass::softAP(const char* ssid, const char* passphrase, int channel, int ssid_hidden, int max_connection, bool ftm_responder) -- Esta é uma função na biblioteca WiFi do XIAO ESP32-C5. Ela é usada para configurar um SoftAP (ponto de acesso programado), que permite que outros dispositivos se conectem ao XIAO ESP32-C5 e acessem seus recursos.

    • Parâmetros de entrada

      • ssid: Ponteiro para o SSID (máx. 63 caracteres).
    • passphrase: (Para WPA2 mínimo 8 caracteres, para aberto use NULL).

    • channel: Número do canal WiFi, 1 - 13.

    • ssid_hidden: Ocultação da rede (0 = transmitir SSID, 1 = ocultar SSID).

    • max_connection: Máximo de clientes conectados simultaneamente, 1 - 4.

    • Saída: True/False.

  • WiFiAPClass::softAPgetStationNum() -- Obtém a contagem de estações / clientes que estão conectados à interface softAP.

    • Saída: Contagem de estações.
  • WiFiAPClass::softAPConfig(IPAddress local_ip, IPAddress gateway, IPAddress subnet, IPAddress dhcp_lease_start) -- Uma função para configurar o SoftAP.

    • Parâmetros de entrada

      • local_ip: IP do ponto de acesso.
      • gateway: IP do gateway.
      • subnet: Máscara de sub-rede.
    • Saída: True/False.

  • WiFiAPClass::softAPIP() -- Obtém o endereço IP da interface softAP.

    • Saída: IPAddress IP do softAP.
  • WiFiAPClass::softAPmacAddress(uint8_t* mac) -- Obtém o endereço MAC da interface softAP.

    • Parâmetros de entrada

      • mac (Opcional): Ponteiro para o array uint8_t com comprimento WL_MAC_ADDR_LENGTH.
    • Saída: Ponteiro para uint8_t* ou String mac.

Função de varredura WiFi​

  • WiFiScanClass::scanNetworks(bool async, bool show_hidden, bool passive, uint32_t max_ms_per_chan, uint8_t channel, const char * ssid, const uint8_t * bssid) -- Inicia a varredura das redes WiFi disponíveis.

    • Parâmetros de entrada

      • async: O parâmetro é um valor booleano que determina se a varredura deve ser realizada de forma assíncrona. Se definido como true, a função retorna imediatamente e os resultados da varredura podem ser obtidos posteriormente chamando a função getScanResults(). Se definido como false, a função ficará bloqueada até que a varredura seja concluída.
      • show_hidden: O parâmetro é um valor booleano que determina se a função deve incluir redes ocultas nos resultados da varredura.
      • passive: O parâmetro é um valor booleano que determina se a função deve realizar uma varredura passiva. Se definido como true, a função não transmitirá nenhum pacote durante a varredura, o que pode levar mais tempo, mas pode ser útil em certas situações.
      • max_ms_per_chan: O parâmetro é o tempo máximo gasto na varredura de cada canal em milissegundos.
      • channel: O parâmetro é o canal Wi-Fi a ser varrido. Se definido como 0, a função irá varrer todos os canais disponíveis.
      • ssid: O parâmetro é um ponteiro para uma string terminada em nulo contendo o SSID da rede a ser procurada. Se definido como nullptr, a função irá procurar por todas as redes disponíveis.
      • bssid: O parâmetro é um ponteiro para um array de 6 bytes contendo o endereço MAC do ponto de acesso a ser procurado. Se definido como nullptr, a função irá procurar por todos os pontos de acesso.
    • Saída: O valor de retorno desta função é um inteiro indicando o número de redes varridas.

  • WiFiScanClass::getNetworkInfo(uint8_t i, String &ssid, uint8_t &encType, int32_t &rssi, uint8_t* &bssid, int32_t &channel) -- Carrega todas as informações de uma rede WiFi varrida nos parâmetros ponteiro.

    • Parâmetros de entrada

      • i: A função é usada para obter informações sobre uma rede varrida em um índice i especificado.
      • ssid: O parâmetro ssid é uma referência a uma variável String onde a função armazena o SSID da rede.
      • encType: O parâmetro encType é uma referência a uma variável uint8_t onde a função armazena o tipo de criptografia da rede (0 = aberta, 1 = WEP, 2 = WPA_PSK, 3 = WPA2_PSK, 4 = WPA_WPA2_PSK).
      • rssi: O parâmetro rssi é uma referência a uma variável int32_t onde a função armazena a indicação de intensidade de sinal recebido (RSSI) da rede.
      • bssid: O parâmetro bssid é uma referência a um ponteiro uint8_t* onde a função armazena o BSSID (endereço MAC) da rede.
      • channel: O parâmetro channel é uma referência a uma variável int32_t onde a função armazena o número do canal da rede.
    • Saída: True/False.

  • WiFiScanClass::SSID(uint8_t i) -- Retorna o SSID descoberto durante a varredura da rede.

    • Parâmetros de entrada

      • i: Especifica de qual item de rede se deseja obter a informação.
    • Saída: String SSID do item especificado na lista de redes varridas.

  • WiFiScanClass::RSSI(uint8_t i) -- Retorna o RSSI das redes descobertas durante o scanNetworks.

    • Parâmetros de entrada

      • i: Especifica de qual item de rede se deseja obter a informação.
    • Saída: Valor com sinal do RSSI do item especificado na lista de redes varridas.

Funções de cliente WiFi​

  • WiFiClient::connect(IPAddress ip, uint16_t port, int32_t timeout) -- Esta função é usada na biblioteca WiFiClient para se conectar a um endereço IP remoto e porta com um valor de tempo limite especificado.

    • Parâmetros de entrada
      • ip: O endereço IP do servidor ao qual se conectar.
      • port: O número da porta do servidor ao qual se conectar.
      • timeout (Opcional): O tempo máximo de espera para que a conexão seja estabelecida, em milissegundos. Se a conexão não for estabelecida dentro desse tempo, a função retornará um erro. Se timeout for definido como 0, a função aguardará indefinidamente até que a conexão seja estabelecida.
  • WiFiClient::stop() -- A função é usada para desconectar o cliente do servidor e liberar o socket/porta usado pelo cliente. Uma vez que a função é chamada, o cliente não pode mais enviar ou receber dados.

  • WiFiClient::setTimeout(uint32_t timeout_ms) -- A função define o número máximo de milissegundos que o cliente aguardará para que uma conexão seja estabelecida ou para que dados sejam recebidos. Se a conexão ou transferência de dados levar mais tempo do que o timeout especificado, a conexão será encerrada.

    • Parâmetros de entrada
      • timeout_ms: O número de milissegundos para o tempo limite.
  • WiFiClient::write(uint8_t data) -- Escreve um único byte de dados para o servidor conectado por meio da instância WiFiClient. Ou WiFiClient::write(const uint8_t *buf, size_t size).

    • Parâmetros de entrada
      • data: É um único byte de dados que precisa ser enviado pela conexão de rede estabelecida.
  • WiFiClient::read() -- A função lê um único byte de dados recebidos do servidor conectado. Ela retorna o byte lido como um valor inteiro. Se nenhum dado estiver disponível, retorna -1. Ou read(uint8_t *buf, size_t size).

    • Saída: Um valor inteiro indicando o número de bytes recebidos. Se o valor de retorno for 0, significa que o servidor fechou a conexão.
  • WiFiClient::peek() -- A função é usada para verificar se há algum dado disponível para ser lido do servidor sem realmente lê-lo.

    • Saída: Retorna o próximo byte de dados recebidos sem removê-lo do buffer de recepção. Se nenhum dado estiver disponível, retorna -1.
  • WiFiClient::available() -- A função é usada para verificar quantos bytes de dados estão disponíveis para serem lidos do servidor.

    • Saída: Retorna um valor inteiro que representa o número de bytes disponíveis para leitura.

Função de servidor WiFi​

  • WiFiServer::stopAll() -- Esta função é um método da classe WiFiServer na biblioteca WiFi do Arduino. Este método interrompe todas as instâncias de servidor que são criadas usando a classe WiFiServer. É útil quando você deseja parar todos os servidores de uma vez em vez de chamar o método stop() para cada instância individualmente.

  • WiFiServer::begin(uint16_t port, int enable) -- A função é usada para iniciar um servidor na porta especificada. O servidor ficará escutando conexões de clientes.

    • Parâmetros de entrada
      • port: O número da porta na qual escutar.
      • enable (Opcional): Um sinalizador para indicar se o servidor deve ser habilitado imediatamente após ser iniciado. Este sinalizador é definido como true por padrão.
  • WiFiServer::hasClient() -- A função é usada para verificar se há alguma conexão de cliente de entrada disponível no servidor. Esta função pode ser usada em um loop para verificar continuamente novas conexões.

    • Saída: Retorna um objeto WiFiClient se um cliente tiver se conectado ou um ponteiro NULL se não houver clientes aguardando conexão.
  • WiFiServer::end() -- A função é usada para parar o servidor e liberar os recursos associados. Uma vez chamada, o servidor não poderá mais aceitar novas conexões de clientes. Quaisquer conexões de clientes existentes permanecerão abertas até que sejam fechadas pelo cliente ou pelo servidor. WiFiServer::close() e WiFiServer::stop() têm a mesma função.

Funções WiFi múltiplas​

  • WiFiMulti::addAP(const char* ssid, const char *passphrase) -- É usada para adicionar um novo ponto de acesso (AP) à lista de APs disponíveis aos quais o objeto WiFiMulti tentará se conectar.

    • Parâmetros de entrada

      • ssid: Ponteiro para o SSID (máx. 63 caracteres).
      • passphrase: (para WPA2 mínimo 8 caracteres, para aberto use NULL).
    • Saída: True/False

  • WiFiMulti::run(uint32_t connectTimeout) -- A função tenta se conectar a um dos pontos de acesso salvos em ordem sequencial até que se conecte com sucesso a um.

    • Parâmetros de entrada

      • connectTimeout: O parâmetro especifica o tempo máximo de espera por uma conexão em milissegundos. Se connectTimeout for definido como 0, a função não terá tempo limite e tentará se conectar indefinidamente.
    • Saída: status

Exemplos de uso de WiFi​

Em seguida, usaremos o XIAO ESP32-C5 para demonstrar como usar algumas funções básicas de Wi-Fi.

Verificar rede​

O XIAO ESP32-C5 suporta Wi-Fi de banda dupla 2,4 GHz e 5 GHz e pode verificar as redes Wi-Fi de 2,4 GHz e 5 GHz ao redor, bem como suas intensidades de sinal, no modo de varredura.

Programa​

Abaixo está um programa de exemplo para mostrar como o XIAO ESP32-C5 verifica as redes Wi-Fi ao redor.

  • Código de referência
WiFiScan.ino
/*
* This sketch demonstrates how to scan WiFi networks. For chips that support 5GHz band, separate scans are done for all bands.
* The API is based on the Arduino WiFi Shield library, but has significant changes as newer WiFi functions are supported.
* E.g. the return value of `encryptionType()` different because more modern encryption is supported.
*/
#include "WiFi.h"

void setup() {
Serial.begin(115200);
// Enable Station Interface
WiFi.STA.begin();
Serial.println("Setup done");
}

void ScanWiFi() {
Serial.println("Scan start");
// WiFi.scanNetworks will return the number of networks found.
int n = WiFi.scanNetworks();
Serial.println("Scan done");
if (n == 0) {
Serial.println("no networks found");
} else {
Serial.print(n);
Serial.println(" networks found");
Serial.println("Nr | SSID | RSSI | CH | Encryption");
for (int i = 0; i < n; ++i) {
// Print SSID and RSSI for each network found
Serial.printf("%2d", i + 1);
Serial.print(" | ");
Serial.printf("%-32.32s", WiFi.SSID(i).c_str());
Serial.print(" | ");
Serial.printf("%4ld", WiFi.RSSI(i));
Serial.print(" | ");
Serial.printf("%2ld", WiFi.channel(i));
Serial.print(" | ");
switch (WiFi.encryptionType(i)) {
case WIFI_AUTH_OPEN: Serial.print("open"); break;
case WIFI_AUTH_WEP: Serial.print("WEP"); break;
case WIFI_AUTH_WPA_PSK: Serial.print("WPA"); break;
case WIFI_AUTH_WPA2_PSK: Serial.print("WPA2"); break;
case WIFI_AUTH_WPA_WPA2_PSK: Serial.print("WPA+WPA2"); break;
case WIFI_AUTH_WPA2_ENTERPRISE: Serial.print("WPA2-EAP"); break;
case WIFI_AUTH_WPA3_PSK: Serial.print("WPA3"); break;
case WIFI_AUTH_WPA2_WPA3_PSK: Serial.print("WPA2+WPA3"); break;
case WIFI_AUTH_WAPI_PSK: Serial.print("WAPI"); break;
default: Serial.print("unknown");
}
Serial.println();
delay(10);
}
}

// Delete the scan result to free memory for code below.
WiFi.scanDelete();
Serial.println("-------------------------------------");
}
void loop() {
Serial.println("-------------------------------------");
Serial.println("Default wifi band mode scan:");
Serial.println("-------------------------------------");
#if ESP_IDF_VERSION >= ESP_IDF_VERSION_VAL(5, 4, 2)
WiFi.setBandMode(WIFI_BAND_MODE_AUTO);
#endif
ScanWiFi();
#if CONFIG_SOC_WIFI_SUPPORT_5G
// Wait a bit before scanning again.
delay(1000);
Serial.println("-------------------------------------");
Serial.println("2.4 Ghz wifi band mode scan:");
Serial.println("-------------------------------------");
WiFi.setBandMode(WIFI_BAND_MODE_2G_ONLY);
ScanWiFi();
// Wait a bit before scanning again.
delay(1000);
Serial.println("-------------------------------------");
Serial.println("5 Ghz wifi band mode scan:");
Serial.println("-------------------------------------");
WiFi.setBandMode(WIFI_BAND_MODE_5G_ONLY);
ScanWiFi();
#endif
// Wait a bit before scanning again.
delay(10000);
}

Apresentação do efeito​

  • Após enviar o programa, abra o Serial Monitor da Arduino IDE, e as informações das redes Wi-Fi verificadas serão exibidas.

Conectando-se a uma rede Wi-Fi​

Dentro da área de cobertura do Wi-Fi, você pode se conectar a uma rede Wi-Fi específica por meio do modo STA suportado pelo XIAO ESP32-C5, desde que saiba o SSID e a PASSWORD da rede Wi-Fi de destino.

Programa​

Em seguida, é fornecido um programa de exemplo para mostrar como o XIAO ESP32-C5 se conecta a uma rede Wi-Fi especificada.

dica

O XIAO ESP32-C5 suporta Wi-Fi de banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz), permitindo que você escolha a conexão com base na sua rede doméstica.

  • Código de referência
#include <WiFi.h>

// Replace with your network credentials
const char* ssid = "YOUR_WIFI_SSID";
const char* password = "YOUR_WIFI_PASSWORD";

void setup() {
Serial.begin(115200);

// Explicitly set mode to Station
WiFi.mode(WIFI_STA);

Serial.printf("Connecting to %s ", ssid);
WiFi.begin(ssid, password);

// Wait for connection
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}

Serial.println("\nCONNECTED!");

// Print connection details
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
Serial.print("Subnet Mask: ");
Serial.println(WiFi.subnetMask());
Serial.print("Gateway IP: ");
Serial.println(WiFi.gatewayIP());
Serial.print("DNS IP: ");
Serial.println(WiFi.dnsIP());

// C5 Specific: Check which band and channel we are on
Serial.print("Channel: ");
Serial.println(WiFi.channel());
Serial.print("RSSI (Signal Strength): ");
Serial.println(WiFi.RSSI());
}

void loop() {
// Check if WiFi is still connected
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.println("WiFi lost. Reconnecting...");
WiFi.disconnect();
WiFi.reconnect();
}
delay(5000);
}

Apresentação do efeito​

  • Após enviar o programa, abra o Serial Monitor da Arduino IDE, e serão exibidas informações como o endereço IP da rede Wi-Fi conectada.
  • Eu estou conectado à rede de 5 GHz no meu ambiente.

Modo AP​

O XIAO ESP32-C5 pode funcionar como um hotspot para que outros dispositivos se conectem. Em outras palavras, você pode usar dispositivos com Wi-Fi para se conectar ao XIAO ESP32-C5 sem se conectar ao seu roteador.

Simplificando, quando você configura o XIAO ESP32-C5 como um ponto de acesso, você cria sua própria rede Wi-Fi independente, à qual dispositivos Wi-Fi próximos (estações) podem se conectar (como seu smartphone ou computador).

Programa​

Em seguida, é apresentado um programa de exemplo para mostrar como o XIAO ESP32-C5 cria um hotspot e permite que outros dispositivos se conectem a ele.

  • Código de referência
#include <WiFi.h>

const char* ap_ssid = "XIAO ESP32-C5";
const char* ap_password = "password1234";

int previous_station_count = 0;

void setup() {
Serial.begin(115200);

// Initialize built-in LED pin
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // Initial state: LED off

// Set mode to Access Point
WiFi.mode(WIFI_AP);

// Configure AP
// Arguments: SSID, Password, Channel (1-13 for 2.4G), Hidden (0/1), Max Connections
// Note: Forcing 5GHz AP usually requires lower-level IDF calls in current Arduino Core,
// so this will likely default to 2.4GHz.
bool result = WiFi.softAP(ap_ssid, ap_password, 1, 0, 4);

if (result) {
Serial.println("AP Started Successfully");
} else {
Serial.println("AP Start Failed");
}

// Print IP Address of the AP (Default is usually 192.168.4.1)
Serial.print("AP IP Address: ");
Serial.println(WiFi.softAPIP());
}

void loop() {
// Get current number of connected stations
int current_station_count = WiFi.softAPgetStationNum();
Serial.printf("Stations connected: %d\n", current_station_count);

// Check if any device has connected or disconnected
if (current_station_count > 0 && previous_station_count == 0) {
// New device connected, turn on LED
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
Serial.println("Device connected - LED ON");
} else if (current_station_count == 0 && previous_station_count > 0) {
// All devices disconnected, turn off LED
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
Serial.println("All devices disconnected - LED OFF");
}

previous_station_count = current_station_count;
delay(2000);
}

Apresentação do efeito​

  • Após compilar e enviar o programa, você poderá descobrir o hotspot AP por meio da função WLAN.
  • Após a conexão bem-sucedida, o Serial Monitor imprimirá o endereço IP e o LED USER onboard acenderá simultaneamente.

Uso de WiFi e MQTT​

O protocolo MQTT é amplamente utilizado em dispositivos de IoT, e o XIAO ESP32-C5 oferece suporte a esse protocolo — o que significa que você pode usar o XIAO ESP32-C5 para desenvolver muitos projetos de IoT interessantes.

Programa​

Em seguida, será apresentado um programa de referência para mostrar como usar o protocolo MQTT com o XIAO ESP32-C5.

  • Instale a biblioteca PubSubClient
  • Código de referência
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

const char* ssid = "YOUR_SSID";
const char* password = "YOUR_PASSWORD";

// Using a public MQTT broker for demonstration
const char* mqtt_server = "broker.emqx.io";
const int mqtt_port = 1883;

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

// Callback function: Executed when a message is received
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
Serial.print("Message arrived [");
Serial.print(topic);
Serial.print("] ");
for (int i = 0; i < length; i++) {
Serial.print((char)payload[i]);
}
Serial.println();
}

void reconnect() {
// Loop until we're reconnected
while (!client.connected()) {
Serial.print("Attempting MQTT connection...");
String clientId = "ESP32C5Client-";
clientId += String(random(0xffff), HEX);

// Attempt to connect
if (client.connect(clientId.c_str())) {
Serial.println("connected");
// Once connected, subscribe to a topic
client.subscribe("esp32c5/test/topic");
} else {
Serial.print("failed, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" try again in 5 seconds");
delay(5000);
}
}
}

void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("\nWiFi Connected");

// Configure MQTT Server
client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
client.setCallback(callback);
}

void loop() {
if (!client.connected()) {
reconnect();
}
client.loop();

// Publish a message every 2 seconds
static unsigned long lastMsg = 0;
unsigned long now = millis();
if (now - lastMsg > 2000) {
lastMsg = now;
Serial.println("Publishing message...");
client.publish("esp32c5/test/topic", "Hello from XIAO ESP32-C5");
}
}

Apresentação do Efeito​

  • Baixe qualquer software que ofereça suporte ao cliente broker MQTTX; aqui é utilizado o MQTTX MQTTx

  • Abra o MQTTX e adicione as informações do cliente. Aqui é usado o endereço padrão do cliente, então você só precisa adicionar o ID do cliente ESP32C5Client e definir o nome do cliente de teste; o restante das configurações pode ser mantido como padrão.


  • Faça o upload do código e conecte usando o MQTTX. Após uma conexão bem-sucedida, clique em New Subscription no lado esquerdo para adicionar uma assinatura.

  • Configure as informações da assinatura: insira esp32c5/test/topic e selecione 0 ou 1 para o QoS.

  • Após a configuração bem-sucedida, você poderá ver as mensagens publicadas pelo XIAO ESP32-C5 (atuando como cliente) a cada 2 segundos. Você também pode enviar mensagens para o cliente após selecionar um tópico, e o cliente as publicará ao recebê-las.

dica

broker.emqx.io é um broker público compartilhado por todos os usuários. Qualquer pessoa que assine o mesmo tópico pode visualizar suas mensagens. Ele é destinado apenas para fins de teste e não é adequado para transmitir dados sensíveis.

WiFi & HTTP /HTTPS​

Programa​

  • Instale a biblioteca HTTPClient

  • Código de Referência
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <WiFiClientSecure.h> // Required for HTTPS

const char* ssid = "YOUR_SSID";
const char* password = "YOUR_PASSWORD";

// HTTPS Endpoint
const char* serverUrl = "https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1";

// Root CA Certificate (Optional for simple testing if setInsecure is used)
// To be secure, you should use the actual root CA of the website.
// For this example, we will use setInsecure().

void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("\nConnected");
}

void loop() {
if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED)) {

// 1. Create WiFiClientSecure object
WiFiClientSecure client;

// IGNORE SSL certificate validation (Good for testing, NOT for production)
client.setInsecure();

// 2. Create HTTPClient object
HTTPClient http;

Serial.print("[HTTPS] begin...\n");

// 3. Initialize connection
if (http.begin(client, serverUrl)) {
Serial.print("[HTTPS] GET...\n");

// 4. Send GET request
int httpCode = http.GET();

// 5. Check return code
if (httpCode > 0) {
Serial.printf("[HTTPS] GET... code: %d\n", httpCode);

if (httpCode == HTTP_CODE_OK || httpCode == 301 || httpCode == 302) {
String payload = http.getString();
Serial.println(payload);
}
} else {
Serial.printf("[HTTPS] GET... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
}

// 6. Close connection
http.end();
} else {
Serial.printf("[HTTPS] Unable to connect\n");
}
}

delay(10000);
}

Apresentação do Efeito​

dica

https://jsonplaceholder.typicode.com é um serviço gratuito de teste de API REST simulada, projetado especificamente para fins de desenvolvimento e teste. Ele não oferece suporte à modificação permanente ou persistência de dados reais.

  • Faça o upload do código e, em seguida, você pode abrir https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1 e a ferramenta Serial Monitor na IDE do Arduino para verificar se as informações são consistentes.

WiFi-Mesh​

A seguir está a introdução oficial da ESP-WIFI-MESH pela Espressif Systems:

ESP-WIFI-MESH é uma rede de comunicação sem fio com nós organizados em uma topologia mesh usando o recurso AP-STA simultâneo nos SoCs da Espressif. Ela fornece uma rede de autoformação e autorrecuperação, com facilidade de implantação. A topologia de rede da ESP-WIFI-MESH pode escalar até 1000 nós em grandes áreas, sem exigir qualquer suporte específico de infraestrutura Wi-Fi. A ESP-WIFI-MESH também pode ser usada para cobrir pontos cegos de Wi-Fi em cenários de implantação doméstica onde o sinal Wi-Fi não consegue alcançar.

Para informações mais detalhadas, consulte o link oficial da Espressif Systems:

Em seguida, mostrarei um exemplo de ESP-Mesh e, para este exemplo, você precisa preparar pelo menos dois dispositivos ESP32.

Programa​

  • Instale a biblioteca Alteriom PainlessMesh
  • Instale a biblioteca AsyncTCP
  • Código de Referência
#include "painlessMesh.h"

#define MESH_PREFIX "ESP32_C5_MESH"
#define MESH_PASSWORD "mesh_password123"
#define MESH_PORT 5555

painlessMesh mesh;
Scheduler userScheduler; // to control your personal task

void sendMessage(); // Prototype

// Define a task to send messages every 1 second
Task taskSendMessage(1000, TASK_FOREVER, &sendMessage);

void sendMessage() {
String msg = "Hello from node ";
msg += mesh.getNodeId();
mesh.sendBroadcast(msg);
Serial.printf("Sent broadcast: %s\n", msg.c_str());
}

// Callback: When a message is received
void receivedCallback( uint32_t from, String &msg ) {
Serial.printf("Received from %u msg=%s\n", from, msg.c_str());
}

// Callback: When a new connection is established
void newConnectionCallback(uint32_t nodeId) {
Serial.printf("New Connection, nodeId = %u\n", nodeId);
}

// Callback: When connection changes
void changedConnectionCallback() {
Serial.printf("Changed connections\n");
}

// Callback: Time adjustment
void nodeTimeAdjustedCallback(int32_t offset) {
Serial.printf("Adjusted time %u. Offset = %d\n", mesh.getNodeTime(), offset);
}

void setup() {
Serial.begin(115200);

// Debug messages
mesh.setDebugMsgTypes( ERROR | STARTUP );

// Initialize Mesh
mesh.init( MESH_PREFIX, MESH_PASSWORD, &userScheduler, MESH_PORT );

// Register Callbacks
mesh.onReceive(&receivedCallback);
mesh.onNewConnection(&newConnectionCallback);
mesh.onChangedConnections(&changedConnectionCallback);
mesh.onNodeTimeAdjusted(&nodeTimeAdjustedCallback);

// Add task to scheduler
userScheduler.addTask( taskSendMessage );
taskSendMessage.enable();
}

void loop() {
// Keep the mesh network running
mesh.update();
}

Apresentação do Efeito​

  • Faça o upload do código para dois dispositivos XIAO ESP32-C5 e abra qualquer ferramenta de porta serial para verificar os resultados.

O Dispositivo 1 do XIAO ESP32-C5 inicia a formação da rede e envia mensagens.


O Dispositivo 2 do XIAO ESP32-C5 entra na rede e recebe as mensagens enviadas pelo Dispositivo 1.

Exemplo: Hub de Casa Inteligente para IoT​

A partir dos exemplos de Wi-Fi acima, você já deve ter dominado como usar o Wi-Fi no XIAO ESP32-C5. Em seguida, será apresentado um exemplo para mostrar como implementar um hub de controle de casa inteligente usando o modo Wi-Fi AP e serviços de rede HTTP — especificamente, como usar o XIAO ESP32-C5 como um hub de controle de casa inteligente para monitorar o status da sua casa.

  • Instale a biblioteca ESPAsyncWebServer

  • Faça o upload do código e conecte-se ao hotspot XIAO ESP32-C5.
Código de Referência
#include <WiFi.h>
#include <AsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <DNSServer.h>

const char* ssid = "XIAO ESP32-C5"; // Hotspot name
const char* password = "12345678"; // Hotspot password (empty for no password, configurable)

DNSServer dnsServer;
AsyncWebServer server(80);

// HTML content for temporary website (You can modify the content here, e.g., add redirect to external website)
// const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
// <!DOCTYPE html>
// <html>
// <head>
// <title>Temporary Website</title>
// <meta charset="UTF-8">
// <!-- Optional: Add automatic redirect to external website -->
// <!-- <meta http-equiv="refresh" content="5;url=https://example.com"> -->
// </head>
// <body>
// <h1>Welcome to XIAO ESP32-C5 Temporary Website!</h1>
// <p>You have connected to XIAO-ESP32-C5 hotspot. This is custom content.</p>
// <form action="/" method="POST">
// <input type="submit" value="Continue">
// </form>
// </body>
// </html>
// )rawliteral";

const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no">
<title>XIAO ESP32-C5 Control Center</title>
<style>
:root {
--bg-color: #121212;
--card-bg: #1e1e1e;
--text-main: #e0e0e0;
--text-sub: #a0a0a0;
--accent: #00e5ff; /* Neon Blue */
--active: #00ff9d; /* Active Green */
--danger: #ff4081; /* Warning Red */
}

body {
font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;
background-color: var(--bg-color);
color: var(--text-main);
margin: 0;
padding: 20px;
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
min-height: 100vh;
}

h1 {
font-weight: 300;
letter-spacing: 1.5px;
margin-bottom: 10px;
text-align: center;
}

p.subtitle {
color: var(--text-sub);
font-size: 0.9rem;
margin-top: 0;
margin-bottom: 30px;
text-align: center;
}

/* Container Layout */
.container {
width: 100%;
max-width: 400px; /* Suitable width for mobile devices */
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 20px;
}

/* Status Panel */
.status-grid {
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 1fr;
gap: 15px;
}

.card {
background-color: var(--card-bg);
border-radius: 12px;
padding: 15px;
text-align: center;
box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.3);
border: 1px solid #333;
transition: transform 0.2s;
}

.card:active {
transform: scale(0.98);
}

.card-icon {
font-size: 24px;
margin-bottom: 5px;
display: block;
}

.card-value {
font-size: 1.2rem;
font-weight: bold;
color: var(--accent);
}

.card-label {
font-size: 0.8rem;
color: var(--text-sub);
}

/* Control Button Area */
.control-group {
background-color: var(--card-bg);
border-radius: 16px;
padding: 20px;
border: 1px solid #333;
}

.control-item {
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
margin-bottom: 15px;
padding-bottom: 15px;
border-bottom: 1px solid #333;
}

.control-item:last-child {
border-bottom: none;
margin-bottom: 0;
padding-bottom: 0;
}

/* Switch Style */
.switch {
position: relative;
display: inline-block;
width: 50px;
height: 26px;
}

.switch input {
opacity: 0;
width: 0;
height: 0;
}

.slider {
position: absolute;
cursor: pointer;
top: 0;
left: 0;
right: 0;
bottom: 0;
background-color: #333;
transition: .4s;
border-radius: 34px;
}

.slider:before {
position: absolute;
content: "";
height: 18px;
width: 18px;
left: 4px;
bottom: 4px;
background-color: white;
transition: .4s;
border-radius: 50%;
}

input:checked + .slider {
background-color: var(--accent);
box-shadow: 0 0 10px var(--accent);
}

input:checked + .slider:before {
transform: translateX(24px);
}

/* Main Button */
.main-btn {
width: 100%;
padding: 15px;
background: linear-gradient(45deg, var(--accent), #00b8d4);
border: none;
border-radius: 30px;
color: #000;
font-weight: bold;
font-size: 1rem;
cursor: pointer;
margin-top: 20px;
text-transform: uppercase;
letter-spacing: 1px;
}

.main-btn:active {
opacity: 0.9;
transform: scale(0.98);
}

</style>
</head>
<body>

<div class="container">
<header>
<h1>XIAO ESP32-C5</h1>
<p class="subtitle">IoT Smart Home Hub</p>
</header>

<div class="status-grid">
<div class="card">
<span class="card-icon">📡</span>
<div class="card-value">Online</div>
<div class="card-label">System Status</div>
</div>
<div class="card">
<span class="card-icon">🌡️</span>
<div class="card-value" id="temp-val">26.5°C</div>
<div class="card-label">Indoor Temperature</div>
</div>
<div class="card">
<span class="card-icon">💧</span>
<div class="card-value">58%</div>
<div class="card-label">Air Humidity</div>
</div>
<div class="card">
<span class="card-icon">⏱️</span>
<div class="card-value">12ms</div>
<div class="card-label">Latency</div>
</div>
</div>

<div class="control-group">
<div class="control-item">
<span>Living Room Main Light</span>
<label class="switch">
<input type="checkbox" id="btn-light" onchange="toggleDevice('light', this)">
<span class="slider"></span>
</label>
</div>

<div class="control-item">
<span>Air Purifier</span>
<label class="switch">
<input type="checkbox" id="btn-fan" onchange="toggleDevice('fan', this)">
<span class="slider"></span>
</label>
</div>

<div class="control-item">
<span>Auto Mode</span>
<label class="switch">
<input type="checkbox" checked onchange="toggleDevice('auto', this)">
<span class="slider"></span>
</label>
</div>
</div>

<form action="/" method="POST">
<button type="submit" class="main-btn">Enter Advanced Settings</button>
</form>

</div>

<script>
// Simple JavaScript for demo interaction
function toggleDevice(device, element) {
var state = element.checked ? "ON" : "OFF";
console.log(device + " is now " + state);

// You can add fetch request to send to ESP32 here
// fetch('/toggle?device=' + device + '&state=' + state);
}

// Simulate dynamic data fluctuation effect
setInterval(() => {
const temp = 26 + (Math.random() * 0.5);
document.getElementById('temp-val').innerText = temp.toFixed(1) + "°C";
}, 3000);
</script>
</body>
</html>
)rawliteral";

// Handle all requests and redirect to temporary page
class CaptiveRequestHandler : public AsyncWebHandler {
public:
CaptiveRequestHandler() {}
virtual ~CaptiveRequestHandler() {}

bool canHandle(AsyncWebServerRequest *request) {
return true; // Handle all requests
}

void handleRequest(AsyncWebServerRequest *request) {
request->send_P(200, "text/html", index_html); // Return HTML content
}
};

void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(10);

// Set to AP (Access Point) mode
WiFi.mode(WIFI_AP);
WiFi.softAP(ssid, password);

Serial.println("Hotspot created: " + String(ssid));
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(WiFi.softAPIP());

// Start DNS server, redirect all domains to local IP
dnsServer.start(53, "*", WiFi.softAPIP());

// Configure Web Server: redirect all not found requests to temporary page
server.addHandler(new CaptiveRequestHandler()).setFilter(ON_AP_FILTER); // Only in AP mode
server.onNotFound([](AsyncWebServerRequest *request) {
request->send_P(200, "text/html", index_html);
});

server.begin();
Serial.println("Web Server started");

server.on("/toggle", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
String device = request->getParam("device")->value();
String state = request->getParam("state")->value();

Serial.print("Device: ");
Serial.print(device);
Serial.print(" State: ");
Serial.println(state);

if(device == "light" && state == "ON") {
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // Assume LOW level turns on the LED
} else {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
}

request->send(200, "text/plain", "OK");
});
}

void loop() {
dnsServer.processNextRequest(); // Process DNS requests
delay(10);
}

  • Insira o endereço IP para acessar a página da web.

dica

Os controles e sensores exibidos na página da web são personalizáveis. Você pode adicionar novos elementos e modificar a página gerada de acordo com suas necessidades específicas. Para referência: ESPAsyncWebServer

dica

O hotspot AP gerado pelo XIAO ESP32-C5 não consegue se conectar à internet por padrão. Se for necessária conectividade com a internet, você pode adotar um dos dois métodos a seguir:
Método 1: Conectar o XIAO ESP32-C5 ao Home Assistant. Para referência: Connecting XIAO ESP32-C5 to Home Assistant
Método 2: Usar um serviço MQTT para enviar dados para um servidor em nuvem. Observe que esse método pode exigir a compra de uma certa quantidade de créditos de serviço. Para referência: Goole Cloud

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...