Pular para o conteúdo principal

Guia de Início Rápido Zigbee Seeed Studio XIAO ESP32C5 (Arduino)

Este tutorial orienta você na implementação de aplicações Zigbee na placa de desenvolvimento Seeed Studio XIAO ESP32-C5; esta placa combina conectividade Wi-Fi, Bluetooth Low Energy (BLE) e Zigbee, tornando-a perfeita para aplicações de IoT. Os exemplos neste guia utilizam o esp-arduino Zigbee SDK para dar vida à funcionalidade Zigbee.


Pré-requisito: Ambiente de Desenvolvimento Arduino

Se você ainda não preparou sua Arduino IDE, consulte o Guia de Primeiros Passos.

Visão Geral do Zigbee​

Zigbee é um protocolo de comunicação sem fio de baixa potência e baixa largura de banda baseado no padrão IEEE 802.15.4. Ele é voltado para cenários de IoT como automação residencial, cidades inteligentes e controle industrial, oferecendo capacidades robustas de rede em malha para comunicação confiável em ambientes dinâmicos.

  • Forneceremos uma breve explicação do conteúdo relacionado ao Zigbee. Se você quiser ir diretamente para os exemplos de aplicação, também pode pular adiante.

Modelo de Dados Zigbee​

A comunicação Zigbee se baseia na Zigbee Cluster Library (ZCL), que define como os dispositivos organizam suas funcionalidades e interagem. Os principais componentes incluem:

  1. Tipos de Dispositivo Dispositivos Zigbee (por exemplo, interruptores, sensores, lâmpadas) são predefinidos com comportamentos específicos, agrupados em Clusters funcionais.

  2. Clusters Clusters são agrupamentos lógicos de:

    • Atributos: Representam estados do dispositivo, como brilho ou temperatura.
    • Comandos: Disparam ações, como ligar uma luz ou definir o brilho em 50%.

    Exemplos:

    • Cluster On/Off: Controla estados binários como energia.
    • Cluster de Controle de Nível: Ajusta a intensidade ou brilho.
    • Cluster de Medição de Temperatura: Envia leituras de temperatura.
    • Cluster de Cenas: Salva e recupera configurações predefinidas.
  3. Atributos e Comandos Atributos armazenam dados do dispositivo (por exemplo, estado, configuração), enquanto comandos iniciam ações.

Arquitetura de Rede Zigbee​

Uma rede Zigbee consiste em três tipos principais de nós:

  1. Zigbee Coordinator (ZC)

    • Atua como o hub central da rede.
    • Lida com a criação da rede, autenticação de dispositivos e alocação de endereços.
    • Responsável por inicializar e gerenciar a rede.
    • Cada rede Zigbee pode ter apenas um Coordenador.
  2. Zigbee Router (ZR)

    • Estende o alcance da rede ao retransmitir mensagens entre dispositivos.
    • Suporta a entrada de dispositivos adicionais na rede.
    • Normalmente alimentado pela rede elétrica para garantir operação constante e retransmissão confiável de mensagens.
    • Routers alimentados por bateria são possíveis, mas menos comuns devido à maior demanda de energia.
  3. Zigbee End Device (ZED)

    • Dispositivos leves e eficientes em energia que se comunicam com um nó pai (um Coordenador ou Router).
    • Não roteiam mensagens para outros dispositivos.
    • Otimizados para operação com bateria e tipicamente entram em modos de suspensão para economizar energia.
nota
  • Endereçamento e Roteamento:

    • Zigbee usa um esquema de endereçamento de 16 bits. Os dispositivos se comunicam por meio de uma combinação de endereçamento direto e indireto.
    • As decisões de roteamento são tomadas pelos Routers usando algoritmos como AODV (Ad hoc On-demand Distance Vector).
  • Gerenciamento de Energia:

    • Dispositivos Finais Zigbee são otimizados para baixo consumo de energia. Eles frequentemente operam em modo de suspensão e só acordam quando necessário.
    • Routers e o Coordenador são geralmente alimentados pela rede elétrica para disponibilidade constante.

Topologias de Rede​

Zigbee suporta três topologias de rede principais, dependendo dos requisitos da aplicação e do ambiente:

1. Topologia em Malha​

  • Um único Coordenador e vários Routers formam uma rede robusta e auto-recuperável.

  • Os dispositivos podem redirecionar dinamicamente as mensagens se um caminho de comunicação for interrompido, garantindo alta confiabilidade.

  • Ideal para redes em grande escala que exigem ampla cobertura e redundância.

  • Principais Características:

    • Redirecionamento dinâmico garante alta confiabilidade.
    • Suporta grandes redes com cobertura escalável.
    • Mecanismos de auto-recuperação aumentam a tolerância a falhas.

2. Topologia em Árvore​

  • O Coordenador atua como a raiz de uma estrutura hierárquica, com Routers formando os ramos.

  • Cada ramo pode ter vários Dispositivos Finais ou Routers adicionais, criando uma estrutura em forma de árvore.

  • A comunicação depende de caminhos hierárquicos, o que introduz potenciais pontos únicos de falha.

  • Principais Características:

    • Funciona bem em ambientes estruturados.
    • Mais fácil de configurar e gerenciar do que uma rede em malha.
    • Vulnerável à falha de ramos, o que pode desconectar sub-redes inteiras.

3. Topologia em Estrela​

  • Todos os dispositivos se comunicam diretamente com o Coordenador.

  • Simples de implantar, mas o Coordenador é um ponto único de falha.

  • Mais adequada para redes pequenas em que os dispositivos estão próximos ao Coordenador.

  • Principais Características:

    • Fácil de configurar e gerenciar.
    • Escalabilidade limitada devido a restrições de alcance e capacidade de dispositivos.
    • A dependência do Coordenador para toda a comunicação reduz a tolerância a falhas.

Começando com Arduino Zigbee​

Vamos demonstrar a funcionalidade de rede Zigbee para você usando Zigbee_On_Off_Light e Zigbee_On_Off_Switch no XIAO ESP32-C5 dentro da Arduino IDE.

Preparação de Hardware​

Você precisa preparar duas placas XIAO ESP32-C5.

Seeed Studio XIAO ESP32-C5

Zigbee_On_Off_Light​

Você precisa selecionar uma placa XIAO ESP32-C5 como o dispositivo lâmpada.

Passo 1. Definir Modo de Dispositivo Final

Precisamos configurar o XIAO ESP32-C5 como um Dispositivo Final Zigbee.

  • Clique em Tools -> Zigbee Mode e selecione o modo como Zigbee ED (End Device).
  • Selecione o Esquema de Particionamento, vá em Tools -> Partition Scheme -> Zigbee 8MB with spiffs

A memória FLASH do XIAO ESP32-C5 é de 8MB. Ao selecionar um esquema de particionamento, é recomendado escolher Zigbee 8MB with spiffs.


Passo 2. Escrever o código

  • Consulte o repositório oficial do Arduino para obter exemplos.

  • Como alternativa, você pode selecionar o exemplo na Arduino IDE pelo caminho: File -> Examples -> Zigbee -> Zigbee_On_Off_Light.

  • Modificar os exemplos
    Para o XIAO ESP32-C5, selecionamos o LED onboard como a lâmpada emissora de luz, e o pino de controle é o GPIO27.
Zigbee_On_Off_Light.ino
// Copyright 2024 Espressif Systems (Shanghai) PTE LTD
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at

// http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

/**
* @brief This example demonstrates simple Zigbee light bulb.
*
* Modified for Single Color LED control.
*/

#ifndef ZIGBEE_MODE_ED
#error "Zigbee end device mode is not selected in Tools->Zigbee mode"
#endif

#include "Zigbee.h"

/* Zigbee light bulb configuration */
#define ZIGBEE_LIGHT_ENDPOINT 10

// =========================================================
// Modification Area: Define your single-color LED pin here
// If your LED is connected to GPIO 2, set it to 2.
// If using the onboard standard LED, LED_BUILTIN can usually be used
// =========================================================
uint8_t led = 27; // <--- Please modify the number here to your actual GPIO pin number

uint8_t button = BOOT_PIN;

ZigbeeLight zbLight = ZigbeeLight(ZIGBEE_LIGHT_ENDPOINT);

/********************* LED Control functions **************************/
// Callback function: Triggered when a Zigbee on/off command is received
void setLED(bool value) {
// If the LED is lit with high level:
// digitalWrite(led, value ? HIGH : LOW);

// Note: If your LED is active low (lit with low level), use the line below instead of the above line:
digitalWrite(led, value ? LOW : HIGH);
}

/********************* Arduino functions **************************/
void setup() {
Serial.begin(115200);

// Initialize LED pin as output mode
pinMode(led, OUTPUT);
// Turn off LED by default (assuming low level means on)
digitalWrite(led, LOW);

// Initialize button for factory reset
pinMode(button, INPUT_PULLUP);

// Optional: Set Zigbee device name and model (will be displayed in Home Assistant)
zbLight.setManufacturerAndModel("Espressif", "SingleColorLight");

// Set callback function for light state change
zbLight.onLightChange(setLED);

// Add Endpoint to Zigbee core
Serial.println("Adding ZigbeeLight endpoint to Zigbee Core");
Zigbee.addEndpoint(&zbLight);

// Start Zigbee
if (!Zigbee.begin()) {
Serial.println("Zigbee failed to start!");
Serial.println("Rebooting...");
ESP.restart();
}
Serial.println("Connecting to network");
while (!Zigbee.connected()) {
Serial.print(".");
delay(100);
}
Serial.println();
}

void loop() {
// Check button for factory reset
if (digitalRead(button) == LOW) { // Button is pressed
// Button debounce
delay(100);
int startTime = millis();
while (digitalRead(button) == LOW) {
delay(50);
if ((millis() - startTime) > 3000) {
// If pressed for more than 3 seconds, reset Zigbee and reboot
Serial.println("Resetting Zigbee to factory and rebooting in 1s.");
delay(1000);
Zigbee.factoryReset();
}
}
// Short press of the button: Toggle light state (local control)
zbLight.setLight(!zbLight.getLightState());
}
delay(100);
}
  • Faça o upload do código. Como ele está configurado para acender em nível baixo por padrão, pressione o botão de reset após o upload do código e o LED onboard acenderá.

Lógica de Implementação​

  1. Verificação de Modo
#ifndef ZIGBEE_MODE_ED
#error "Zigbee end device mode is not selected..."
#endif

Isso força a seleção do modo "End Device" em Tools → Zigbee mode da Arduino IDE. Lâmpadas Zigbee normalmente atuam como End Devices de baixo consumo, em vez de Routers ou Coordinators.

  1. Incluir Arquivo de Cabeçalho
#include "Zigbee.h"

Importa a biblioteca Zigbee principal fornecida pela Espressif, que contém todas as classes e funções relacionadas a Zigbee.

  1. Definição de Configuração
#define ZIGBEE_LIGHT_ENDPOINT 10

Define o número do Endpoint Zigbee como 10. Um dispositivo Zigbee pode ter múltiplos endpoints, e a funcionalidade de lâmpada é atribuída ao endpoint 10 aqui.

  1. Área Modificável pelo Usuário (Parte Mais Importante)
uint8_t led = 27;        // Modify this to the actual GPIO pin connected to your LED
uint8_t button = BOOT_PIN; // Usually GPIO0, used for factory reset
  • led = 27: O pino GPIO que controla o LED monocromático. Modifique esse número de acordo com a fiação do seu hardware.

  • button = BOOT_PIN: Normalmente o botão BOOT (GPIO0) na placa de desenvolvimento ESP32, usado para redefinir a configuração Zigbee com um pressionamento longo.

  1. Criar Objeto de Lâmpada Zigbee
ZigbeeLight zbLight = ZigbeeLight(ZIGBEE_LIGHT_ENDPOINT);

Cria um objeto Zigbee Light que implementa o Cluster OnOff Zigbee HA (Home Automation) padrão para lâmpadas, oferecendo suporte ao controle remoto de ligar/desligar.

  1. Função de Callback de Controle do LED
void setLED(bool value) {
digitalWrite(led, value ? LOW : HIGH);
}

Essa função é chamada automaticamente quando um comando de ligar/desligar é recebido da rede Zigbee.

  • O código atual pressupõe que seu LED é ativo em nível baixo (comum quando um LED externo em uma placa de desenvolvimento ESP32 é conectado ao GND por meio de um resistor).
  • Se o seu LED for ativo em nível alto (por exemplo, conectado diretamente ao VCC e aceso ao puxar o GPIO para baixo), modifique para a linha comentada abaixo:
digitalWrite(led, value ? HIGH : LOW);
  1. Explicação Detalhada da Função setup()
void setup() {
Serial.begin(115200); // Enable serial debugging with baud rate 115200

pinMode(led, OUTPUT); // Set the LED pin as output
digitalWrite(led, LOW); // Turn off the LED by default (assuming active low, write LOW to ensure it's off)

pinMode(button, INPUT_PULLUP); // Set the button pin as input with pull-up resistor

zbLight.setManufacturerAndModel("Espressif", "SingleColorLight");
// Set the device manufacturer and model for friendly display on platforms like Home Assistant

zbLight.onLightChange(setLED);
// Key step: Bind the callback function for switch state changes, which calls setLED() when a Zigbee command is received

Zigbee.addEndpoint(&zbLight);
// Add the bulb endpoint to the Zigbee core

if (!Zigbee.begin()) { ... ESP.restart(); }
// Start the Zigbee stack; restart if it fails

while (!Zigbee.connected()) { ... }
// Wait for successful joining of the Zigbee network (pairing completed), print a dot every 100ms
}
  1. Explicação Detalhada da Função loop()
void loop() {
if (digitalRead(button) == LOW) { // Detect button press (low level)
delay(100); // Simple debounce
int startTime = millis();

while (digitalRead(button) == LOW) { // Continuously detect if the button is still pressed
if ((millis() - startTime) > 3000) { // Long press for more than 3 seconds
Zigbee.factoryReset(); // Factory reset Zigbee configuration (clear pairing information)
delay(1000);
// The device will automatically restart and enter pairing mode again
}
}

// If short press: manually control the light's on/off state locally
zbLight.setLight(!zbLight.getLightState());
// This triggers the callback setLED() simultaneously to turn the light on/off locally
}

delay(100);
}

Zigbee_On_Off_Switch​

Selecione outro XIAO ESP32-C5 como o interruptor. Ele formará uma rede Zigbee com o dispositivo de lâmpada anterior e então controlará o estado de ligar/desligar da lâmpada.

Passo 1. Definir para o Modo Coordinator

  • Clique em Tools -> Zigbee Mode e selecione o modo como Zigbee ZCZR (Coordinator/Router).

  • Selecione Partition Scheme, vá em Tools -> Partition Scheme e escolha Zigbee 8MB ZCZR with spiffs.
    A memória FLASH do XIAO ESP32-C5 é de 8MB. Ao selecionar um esquema de partição, recomenda-se escolher Zigbee 8MB ZCZR with spiffs.

Passo 2. Escrever o código

  • Pule para o repositório oficial do Arduino para obter o código de exemplo.

  • Alternativamente, você pode selecionar o exemplo na Arduino IDE pelo caminho: File -> Examples -> Zigbee -> Zigbee_On_Off_Swicth.

  • Selecionamos o botão BOOT como interruptor. Para o XIAO ESP32-C5, o botão BOOT corresponde ao pino GPIO28.
Zigbee_On_Off_Switch.ino
// Copyright 2024 Espressif Systems (Shanghai) PTE LTD
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
// http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

/**
* @brief This example demonstrates simple Zigbee light switch.
*
* The example demonstrates how to use Zigbee library to control a light bulb.
* The light bulb is a Zigbee end device, which is controlled by a Zigbee coordinator (Switch).
* Button switch and Zigbee runs in separate tasks.
*
* Proper Zigbee mode must be selected in Tools->Zigbee mode
* and also the correct partition scheme must be selected in Tools->Partition Scheme.
*
* Please check the README.md for instructions and more detailed description.
*
* Created by Jan Procházka (https://github.com/P-R-O-C-H-Y/)
*/

#ifndef ZIGBEE_MODE_ZCZR
#error "Zigbee coordinator mode is not selected in Tools->Zigbee mode"
#endif

#include "Zigbee.h"

/* Zigbee switch configuration */
#define SWITCH_ENDPOINT_NUMBER 5

#define GPIO_INPUT_IO_TOGGLE_SWITCH BOOT_PIN
#define PAIR_SIZE(TYPE_STR_PAIR) (sizeof(TYPE_STR_PAIR) / sizeof(TYPE_STR_PAIR[0]))

typedef enum {
SWITCH_ON_CONTROL,
SWITCH_OFF_CONTROL,
SWITCH_ONOFF_TOGGLE_CONTROL,
SWITCH_LEVEL_UP_CONTROL,
SWITCH_LEVEL_DOWN_CONTROL,
SWITCH_LEVEL_CYCLE_CONTROL,
SWITCH_COLOR_CONTROL,
} SwitchFunction;

typedef struct {
uint8_t pin;
SwitchFunction func;
} SwitchData;

typedef enum {
SWITCH_IDLE,
SWITCH_PRESS_ARMED,
SWITCH_PRESS_DETECTED,
SWITCH_PRESSED,
SWITCH_RELEASE_DETECTED,
} SwitchState;

static SwitchData buttonFunctionPair[] = {{GPIO_INPUT_IO_TOGGLE_SWITCH, SWITCH_ONOFF_TOGGLE_CONTROL}};

ZigbeeSwitch zbSwitch = ZigbeeSwitch(SWITCH_ENDPOINT_NUMBER);

static bool light_state = false;

/********************* Zigbee functions **************************/
static void onZbButton(SwitchData *button_func_pair) {
if (button_func_pair->func == SWITCH_ONOFF_TOGGLE_CONTROL) {
// Send toggle command to the light
Serial.println("Toggling light");
zbSwitch.lightToggle();
}
}

static void onLightStateChange(bool state) {
if (state != light_state) {
light_state = state;
Serial.printf("Light state changed to %d\r\n", state);
}
}

/********************* Periodic task ***************************/
void periodicTask(void *arg) {
while (true) {
// print the bound lights every 10 seconds
static uint32_t lastPrint = 0;
if (millis() - lastPrint > 10000) {
lastPrint = millis();
zbSwitch.printBoundDevices(Serial);
}

// Poll light state every second
static uint32_t lastPoll = 0;
if (millis() - lastPoll > 1000) {
lastPoll = millis();
zbSwitch.getLightState();
}
vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
}
}

/********************* GPIO functions **************************/
static QueueHandle_t gpio_evt_queue = NULL;

static void IRAM_ATTR onGpioInterrupt(void *arg) {
xQueueSendFromISR(gpio_evt_queue, (SwitchData *)arg, NULL);
}

static void enableGpioInterrupt(bool enabled) {
for (int i = 0; i < PAIR_SIZE(buttonFunctionPair); ++i) {
if (enabled) {
enableInterrupt((buttonFunctionPair[i]).pin);
} else {
disableInterrupt((buttonFunctionPair[i]).pin);
}
}
}

/********************* Arduino functions **************************/
void setup() {
Serial.begin(115200);

//Optional: set Zigbee device name and model
zbSwitch.setManufacturerAndModel("Espressif", "ZigbeeSwitch");

//Optional to allow multiple light to bind to the switch
zbSwitch.allowMultipleBinding(true);

zbSwitch.onLightStateChange(onLightStateChange);

//Add endpoint to Zigbee Core
Serial.println("Adding ZigbeeSwitch endpoint to Zigbee Core");
Zigbee.addEndpoint(&zbSwitch);

//Open network for 180 seconds after boot
Zigbee.setRebootOpenNetwork(180);

// Init button switch
for (int i = 0; i < PAIR_SIZE(buttonFunctionPair); i++) {
pinMode(buttonFunctionPair[i].pin, INPUT_PULLUP);
/* create a queue to handle gpio event from isr */
gpio_evt_queue = xQueueCreate(10, sizeof(SwitchData));
if (gpio_evt_queue == 0) {
Serial.println("Queue creating failed, rebooting...");
ESP.restart();
}
attachInterruptArg(buttonFunctionPair[i].pin, onGpioInterrupt, (void *)(buttonFunctionPair + i), FALLING);
}

// When all EPs are registered, start Zigbee with ZIGBEE_COORDINATOR mode
if (!Zigbee.begin(ZIGBEE_COORDINATOR)) {
Serial.println("Zigbee failed to start!");
Serial.println("Rebooting...");
ESP.restart();
}

Serial.println("Waiting for Light to bound to the switch");
//Wait for switch to bound to a light:
while (!zbSwitch.bound()) {
Serial.printf(".");
delay(500);
}

// Optional: List all bound devices and read manufacturer and model name
std::list<zb_device_params_t *> boundLights = zbSwitch.getBoundDevices();
for (const auto &device : boundLights) {
Serial.printf("Device on endpoint %d, short address: 0x%x\r\n", device->endpoint, device->short_addr);
Serial.printf(
"IEEE Address: %02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X\r\n", device->ieee_addr[7], device->ieee_addr[6], device->ieee_addr[5], device->ieee_addr[4],
device->ieee_addr[3], device->ieee_addr[2], device->ieee_addr[1], device->ieee_addr[0]
);
char *manufacturer = zbSwitch.readManufacturer(device->endpoint, device->short_addr, device->ieee_addr);
char *model = zbSwitch.readModel(device->endpoint, device->short_addr, device->ieee_addr);
if (manufacturer != nullptr) {
Serial.printf("Light manufacturer: %s\r\n", manufacturer);
}
if (model != nullptr) {
Serial.printf("Light model: %s\r\n", model);
}
}

Serial.println();

xTaskCreate(periodicTask, "periodicTask", 1024 * 4, NULL, 10, NULL);
}

void loop() {
// Handle button switch in loop()
uint8_t pin = 0;
SwitchData buttonSwitch;
static SwitchState buttonState = SWITCH_IDLE;
bool eventFlag = false;

/* check if there is any queue received, if yes read out the buttonSwitch */
if (xQueueReceive(gpio_evt_queue, &buttonSwitch, portMAX_DELAY)) {
pin = buttonSwitch.pin;
enableGpioInterrupt(false);
eventFlag = true;
}
while (eventFlag) {
bool value = digitalRead(pin);
switch (buttonState) {
case SWITCH_IDLE: buttonState = (value == LOW) ? SWITCH_PRESS_DETECTED : SWITCH_IDLE; break;
case SWITCH_PRESS_DETECTED: buttonState = (value == LOW) ? SWITCH_PRESS_DETECTED : SWITCH_RELEASE_DETECTED; break;
case SWITCH_RELEASE_DETECTED:
buttonState = SWITCH_IDLE;
/* callback to button_handler */
(*onZbButton)(&buttonSwitch);
break;
default: break;
}
if (buttonState == SWITCH_IDLE) {
enableGpioInterrupt(true);
eventFlag = false;
break;
}
vTaskDelay(10 / portTICK_PERIOD_MS);
}
}
  • Faça o upload do código e abra o Serial Monitor; as informações de rede serão impressas. Para o efeito final, pule para Result

Lógica de Implementação​

  1. Verificação de Modo
#ifndef ZIGBEE_MODE_ZCZR
#error "Zigbee coordinator mode is not selected in Tools->Zigbee mode"
#endif

O interruptor neste exemplo atua como um Coordenador Zigbee (ZC/ZR), responsável por formar a rede e controlar outros dispositivos.

  1. Inclusão do Arquivo de Cabeçalho
#include "Zigbee.h"

Importa a biblioteca Zigbee principal fornecida pela Espressif, contendo todas as classes e funções necessárias para operações Zigbee.

  1. Definições de Configuração
#define SWITCH_ENDPOINT_NUMBER 5
#define GPIO_INPUT_IO_TOGGLE_SWITCH BOOT_PIN
  • SWITCH_ENDPOINT_NUMBER 5: Define o número do endpoint (5) usado pela funcionalidade de interruptor Zigbee.
  • GPIO_INPUT_IO_TOGGLE_SWITCH BOOT_PIN: Define o pino físico do botão como o pino BOOT (geralmente GPIO0). Este botão acionará uma ação de alternância.
  1. Estruturas de Dados e Configuração do Botão
typedef enum { ... } SwitchFunction;
typedef struct { uint8_t pin; SwitchFunction func; } SwitchData;

static SwitchData buttonFunctionPair[] = {{GPIO_INPUT_IO_TOGGLE_SWITCH, SWITCH_ONOFF_TOGGLE_CONTROL}};
  • Define possíveis funções do interruptor (alternar, ligar, desligar, controle de nível, etc.).
  • O array buttonFunctionPair mapeia pinos físicos para suas funções. Atualmente, apenas um botão está configurado: o pino BOOT executa uma ação de alternância quando pressionado.
  1. Criar Objeto Zigbee Switch
ZigbeeSwitch zbSwitch = ZigbeeSwitch(SWITCH_ENDPOINT_NUMBER);

Cria um objeto ZigbeeSwitch que implementa um dispositivo padrão de interruptor Liga/Desliga Zigbee, capaz de enviar comandos para lâmpadas vinculadas via binding Zigbee.

  1. Funções de Callback Zigbee
static void onZbButton(SwitchData *button_func_pair) {
if (button_func_pair->func == SWITCH_ONOFF_TOGGLE_CONTROL) {
zbSwitch.lightToggle(); // Send toggle command to all bound lights
}
}

static void onLightStateChange(bool state) {
// Called when a bound light reports a state change
Serial.printf("Light state changed to %d\r\n", state);
}
  • onZbButton: Executado quando um pressionamento de botão válido é detectado; envia um comando de alternância para todas as luzes vinculadas.
  • onLightStateChange: Callback acionado quando qualquer luz vinculada reporta seu novo estado de ligado/desligado (útil para sincronização).
  1. Tarefa Periódica
void periodicTask(void *arg) {
while (true) {
// Every 10 seconds: print all currently bound devices
// Every 1 second: poll the current state of bound lights
vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
}
}

Uma tarefa FreeRTOS separada que periodicamente imprime informações de dispositivos vinculados e consulta estados das luzes para manter o coordenador sincronizado.

  1. Interrupção GPIO e Tratamento da Fila
static QueueHandle_t gpio_evt_queue = NULL;

static void IRAM_ATTR onGpioInterrupt(void *arg) {
xQueueSendFromISR(gpio_evt_queue, (SwitchData *)arg, NULL);
}
  • Usa uma fila do FreeRTOS para passar com segurança eventos de pressionamento de botão da ISR (rotina de atendimento de interrupção) para o loop principal.
  • A interrupção é anexada à borda de descida no pino do botão para detecção rápida.
  1. Explicação Detalhada da Função setup()
void setup() {
Serial.begin(115200);

zbSwitch.setManufacturerAndModel("Espressif", "ZigbeeSwitch");
zbSwitch.allowMultipleBinding(true); // Allow controlling multiple lights simultaneously
zbSwitch.onLightStateChange(onLightStateChange);

Zigbee.addEndpoint(&zbSwitch);

Zigbee.setRebootOpenNetwork(180); // Open network for pairing for 180 seconds after boot

// Initialize button pins and attach interrupts
pinMode(... , INPUT_PULLUP);
attachInterruptArg(... , FALLING);

if (!Zigbee.begin(ZIGBEE_COORDINATOR)) { ... ESP.restart(); }

// Block until at least one light is bound
while (!zbSwitch.bound()) { Serial.print("."); delay(500); }

// Print detailed information about all bound lights (address, manufacturer, model)
zbSwitch.printBoundDevices(Serial);

// Create periodic task
xTaskCreate(periodicTask, "periodicTask", 1024 * 4, NULL, 10, NULL);
}
  • Configura as propriedades do dispositivo interruptor e permite múltiplos bindings.
  • Abre a rede por 180 segundos para facilitar o pareamento das lâmpadas.
  • Inicia o Zigbee no modo Coordenador.
  • Aguarda até que pelo menos uma luz seja vinculada com sucesso e então imprime informações detalhadas de binding.
  • Inicia a tarefa de monitoramento periódico.
  1. Explicação Detalhada da Função loop()
void loop() {
// Receive button events from queue
if (xQueueReceive(gpio_evt_queue, &buttonSwitch, portMAX_DELAY)) {
// Disable further interrupts to prevent bounce interference
enableGpioInterrupt(false);

// State machine for reliable button detection:
// - Detect press → confirm sustained press → detect release → execute action
static SwitchState buttonState = SWITCH_IDLE;
// ... state transitions ...

if (buttonState == SWITCH_IDLE) {
// Button fully released → execute toggle command
onZbButton(&buttonSwitch);
// Re-enable interrupts for next press
enableGpioInterrupt(true);
}
}
}
  • Implementa um manipulador de botão robusto com antirruído (debounce) usando uma máquina de estados.
  • Garante um ciclo completo de pressionar e soltar antes de enviar o comando de alternância.
  • Impede reentrada de interrupção durante o processamento para operação estável.

Resultado​

Conecte as duas placas XIAO ESP32-C5 ao seu computador e abra o Monitor Serial. Se o dispositivo lâmpada imprimir Connecting to network, isso indica que ele ingressou na rede Zigbee, e o dispositivo interruptor imprimirá as informações dos dispositivos que ingressaram na rede. Quando você pressionar o botão BOOT no dispositivo interruptor, o LED USER onboard do dispositivo lâmpada irá alternar.


  • Efeito de controle: quando o botão BOOT é pressionado, o LED USER no outro XIAO ESP32-C5 irá alternar.

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...