Guia Rápido de Zigbee com XIAO ESP32C6 (Arduino)
Visão Geral
Este tutorial orienta você na implementação de aplicações Zigbee na placa de desenvolvimento XIAO ESP32C6 da Seeed Studio. Alimentada pelo chip ESP32-C6, esta placa combina conectividade Wi-Fi, Bluetooth Low Energy (BLE) e Zigbee, tornando-a perfeita para aplicações de IoT. Os exemplos neste guia utilizam o esp-arduino Zigbee SDK para dar vida à funcionalidade Zigbee.

O que Você Vai Aprender
Se você ainda não preparou sua Arduino IDE, consulte o Guia de Primeiros Passos. Certifique-se de que a versão da placa esp-arduino seja v3.0.6 ou posterior, que oferece suporte à funcionalidade Zigbee.
Este guia se concentra nos conceitos essenciais do uso de Zigbee com o XIAO ESP32C6, garantindo um entendimento claro de suas aplicações práticas:
- Visão Geral do Zigbee: Entenda o protocolo Zigbee e sua estrutura de rede.
- Exemplos Zigbee no Arduino: Implemente exemplos Zigbee como lâmpadas e interruptores no ESP32-C6.
Visão Geral do Zigbee
Zigbee é um protocolo de comunicação sem fio de baixa potência e baixa largura de banda, baseado no padrão IEEE 802.15.4. Ele é voltado para cenários de IoT, como automação residencial, cidades inteligentes e controle industrial, oferecendo robustas capacidades de rede mesh para comunicação confiável em ambientes dinâmicos.
Modelo de Dados Zigbee
A comunicação Zigbee depende da Zigbee Cluster Library (ZCL), que define como os dispositivos organizam suas funcionalidades e interagem. Os principais componentes incluem:
-
Tipos de Dispositivo Dispositivos Zigbee (por exemplo, interruptores, sensores, lâmpadas) são predefinidos com comportamentos específicos, agrupados em Clusters funcionais.
-
Clusters Clusters são agrupamentos lógicos de:
- Atributos: Representam estados do dispositivo, como brilho ou temperatura.
- Comandos: Disparam ações, como ligar uma luz ou ajustar o brilho para 50%.
Exemplos:
- Cluster On/Off: Controla estados binários como energia.
- Cluster de Controle de Nível: Ajusta intensidade ou brilho.
- Cluster de Medição de Temperatura: Envia leituras de temperatura.
- Cluster de Cenas: Salva e recupera configurações predefinidas.
-
Atributos e Comandos Atributos armazenam dados do dispositivo (por exemplo, estado, configuração), enquanto comandos iniciam ações.

Arquitetura de Rede Zigbee
Uma rede Zigbee consiste em três tipos principais de nós:
-
Zigbee Coordinator (ZC)
- Atua como o hub central da rede.
- Lida com a criação da rede, autenticação de dispositivos e alocação de endereços.
- Responsável por inicializar e gerenciar a rede.
- Cada rede Zigbee pode ter apenas um Coordenador.
-
Zigbee Router (ZR)
- Estende o alcance da rede retransmitindo mensagens entre dispositivos.
- Permite que dispositivos adicionais entrem na rede.
- Normalmente é alimentado pela rede elétrica para garantir operação contínua e retransmissão confiável de mensagens.
- Roteadores alimentados por bateria são possíveis, mas menos comuns devido às maiores demandas de energia.
-
Zigbee End Device (ZED)
- Dispositivos leves e eficientes em energia que se comunicam com um nó pai (Coordenador ou Roteador).
- Não roteiam mensagens para outros dispositivos.
- Otimizados para operação com bateria e normalmente entram em modos de suspensão para economizar energia.
-
Endereçamento e Roteamento:
- Zigbee usa um esquema de endereçamento de 16 bits. Os dispositivos se comunicam por meio de uma mistura de endereçamento direto e indireto.
- As decisões de roteamento são tomadas pelos Roteadores usando algoritmos como AODV (Ad hoc On-demand Distance Vector).
-
Gerenciamento de Energia:
- Dispositivos Finais Zigbee são otimizados para baixo consumo de energia. Eles frequentemente operam em modo de suspensão e só acordam quando necessário.
- Roteadores e o Coordenador geralmente são alimentados pela rede elétrica para disponibilidade constante.
Topologias de Rede
Zigbee oferece suporte a três topologias de rede principais, dependendo dos requisitos da aplicação e do ambiente:
1. Topologia em Malha (Mesh)
-
Um único Coordenador e múltiplos Roteadores formam uma rede robusta e auto-recuperável.
-
Os dispositivos podem redirecionar dinamicamente as mensagens se um caminho de comunicação for interrompido, garantindo alta confiabilidade.
-
Ideal para redes de grande escala que exigem ampla cobertura e redundância.
-
Principais Características:
- Redirecionamento dinâmico garante alta confiabilidade.
- Suporta redes grandes com cobertura escalável.
- Mecanismos de auto-recuperação aumentam a tolerância a falhas.
2. Topologia em Árvore
-
O Coordenador atua como a raiz de uma estrutura hierárquica, com Roteadores formando os ramos.
-
Cada ramo pode ter múltiplos Dispositivos Finais ou Roteadores adicionais, criando uma estrutura em árvore.
-
A comunicação depende de caminhos hierárquicos, o que introduz possíveis pontos únicos de falha.
-
Principais Características:
- Funciona bem em ambientes estruturados.
- Mais fácil de configurar e gerenciar do que uma rede em malha.
- Vulnerável à falha de um ramo, o que pode desconectar sub-redes inteiras.
3. Topologia em Estrela
-
Todos os dispositivos se comunicam diretamente com o Coordenador.
-
Simples de implantar, mas o Coordenador é um ponto único de falha.
-
Mais adequada para redes pequenas, em que os dispositivos estão próximos ao Coordenador.
-
Principais Características:
- Fácil de configurar e gerenciar.
- Escalabilidade limitada devido às restrições de alcance e capacidade de dispositivos.
- A dependência do Coordenador para toda a comunicação reduz a tolerância a falhas.
Depois de ter uma visão rápida desses conceitos, vamos começar com o desenvolvimento Zigbee no XIAO ESP32C6.
Exemplos em Arduino
Consulte Exemplos Zigbee - Arduino
Exemplo 1: Lâmpada e Interruptor de Luz
Primeiro, prepare dois XIAO ESP32C6, um como Zigbee Light Bulb e o outro como Zigbee Light Switch.
Use os exemplos Zigbee_On_Off_Light e Zigbee_On_Off_Switch para entender como dispositivos habilitados para Zigbee interagem em cenários do mundo real. Pronto para começar? Vamos mergulhar no desenvolvimento!
Zigbee Light Bulb
Certifique-se de ter escolhido Zigbee ED(end device) para o modo Zigbee.
algumas constantes:
#define LED_PIN LED_BUILTIN
#define BUTTON_PIN 9 // ESP32-C6/H2 Boot button
#define ZIGBEE_LIGHT_ENDPOINT 10
LED_PINé usado para controlar o LED embutido.BUTTON_PINé para o botão de restauração de fábrica.ZIGBEE_LIGHT_ENDPOINTrepresenta o endpoint Zigbee da lâmpada, que atua como um identificador de serviço na rede.
Definir o Dispositivo de Luz Zigbee
ZigbeeLight zbLight = ZigbeeLight(ZIGBEE_LIGHT_ENDPOINT);
Esta linha define um objeto ZigbeeLight com um ID de endpoint. Endpoints são usados para representar diferentes funcionalidades dentro de um dispositivo Zigbee.
Função de Controle de Estado do Dispositivo
A função setLED() controla o status do LED:
void setLED(bool value) {
digitalWrite(LED_PIN, value);
}
A função setLED() aceita um valor booleano e define o estado do LED de acordo com ele, ligando ou desligando com base no valor de entrada.
Função setup()
A função setup() inicializa o dispositivo, incluindo o LED, o botão e as configurações Zigbee.
void setup() {
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_PIN, LOW);
Primeiro, configuramos o pino do LED como saída e o desligamos inicialmente.
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
O pino do botão é configurado como entrada com resistor pull-up interno.
zbLight.setManufacturerAndModel("Espressif", "ZBLightBulb");
Isto define o fabricante e o nome do modelo para o dispositivo, o que ajuda a identificá-lo na rede Zigbee.
zbLight.onLightChange(setLED);
Isto registra setLED() como uma função de callback, que é chamada sempre que houver uma alteração no estado da luz.
Zigbee.addEndpoint(&zbLight);
Adicionamos zbLight como um endpoint ao núcleo Zigbee. Isso permite que outros dispositivos Zigbee interajam com este endpoint.
Zigbee.begin();
Por fim, chamamos Zigbee.begin() para inicializar a pilha Zigbee e iniciar o dispositivo como um dispositivo final na rede.
Função loop()
O loop principal lida com os pressionamentos do botão para realizar uma restauração de fábrica:
void loop() {
if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {
delay(100); // Key debounce handling
int startTime = millis();
while (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {
delay(50);
if ((millis() - startTime) > 3000) {
Serial.printf("Resetting Zigbee to factory settings, reboot.\n");
Zigbee.factoryReset();
}
}
}
delay(100);
}
Este código verifica se o botão está pressionado:
- Se estiver pressionado, ele aguarda 100 ms (para tratamento de debounce).
- Se o botão permanecer pressionado por mais de 3 segundos, ele aciona uma redefinição de fábrica chamando
Zigbee.factoryReset().
Este recurso é útil para os usuários quando precisam reconfigurar o dispositivo devido a problemas de rede ou pareamento.
As rotinas oficiais ainda estão sendo continuamente atualizadas, nossa documentação pode não conseguir sincronizar os programas mais recentes de imediato; se houver qualquer discrepância, consulte os exemplos de programas da Espressif.
#ifndef ZIGBEE_MODE_ED
#error "Zigbee end device mode is not selected in Tools->Zigbee mode"
#endif
#include "ZigbeeCore.h"
#include "ep/ZigbeeLight.h"
#define LED_PIN LED_BUILTIN
#define BUTTON_PIN 9 // ESP32-C6/H2 Boot button
#define ZIGBEE_LIGHT_ENDPOINT 10
ZigbeeLight zbLight = ZigbeeLight(ZIGBEE_LIGHT_ENDPOINT);
/********************* RGB LED functions **************************/
void setLED(bool value) {
digitalWrite(LED_PIN, value);
}
/********************* Arduino functions **************************/
void setup() {
// Init LED and turn it OFF (if LED_PIN == RGB_BUILTIN, the rgbLedWrite() will be used under the hood)
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_PIN, LOW);
// Init button for factory reset
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
//Optional: set Zigbee device name and model
zbLight.setManufacturerAndModel("Espressif", "ZBLightBulb");
// Set callback function for light change
zbLight.onLightChange(setLED);
//Add endpoint to Zigbee Core
log_d("Adding ZigbeeLight endpoint to Zigbee Core");
Zigbee.addEndpoint(&zbLight);
// When all EPs are registered, start Zigbee. By default acts as ZIGBEE_END_DEVICE
log_d("Calling Zigbee.begin()");
Zigbee.begin();
}
void loop() {
// Checking button for factory reset
if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) { // Push button pressed
// Key debounce handling
delay(100);
int startTime = millis();
while (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {
delay(50);
if ((millis() - startTime) > 3000) {
// If key pressed for more than 3secs, factory reset Zigbee and reboot
Serial.printf("Resetting Zigbee to factory settings, reboot.\n");
Zigbee.factoryReset();
}
}
}
delay(100);
}
Interruptor de Luz Zigbee
Aqui, o XIAO ESP32C6 atua como o Coordenador Zigbee, responsável por controlar outros dispositivos Zigbee. Aqui, o Interruptor Zigbee representa o controlador, que se vincula a um dispositivo de iluminação Zigbee e o controla por meio de comandos como ligar ou desligar a luz.
Inclusões e Definições
#include "ZigbeeCore.h"
#include "ep/ZigbeeLight.h"
#define SWITCH_ENDPOINT_NUMBER 5
#define GPIO_INPUT_IO_TOGGLE_SWITCH 9
#define PAIR_SIZE(TYPE_STR_PAIR) (sizeof(TYPE_STR_PAIR) / sizeof(TYPE_STR_PAIR[0]))
SWITCH_ENDPOINT_NUMBERé definido como5. Ele representa o endpoint do interruptor. Assim como no exemplo da lâmpada, o número do endpoint é usado para definir a função específica dentro de um dispositivo Zigbee.GPIO_INPUT_IO_TOGGLE_SWITCHrefere-se ao pino GPIO9, que funciona como o botão do interruptor.PAIR_SIZE()é uma macro usada para calcular o tamanho de um determinado array, usada aqui para lidar com configurações de botões.
Tipos de Configuração do Interruptor e Funções
O código define várias enumerações e estruturas de dados relacionadas à funcionalidade do interruptor:
typedef enum {
SWITCH_ON_CONTROL,
SWITCH_OFF_CONTROL,
SWITCH_ONOFF_TOGGLE_CONTROL,
SWITCH_LEVEL_UP_CONTROL,
SWITCH_LEVEL_DOWN_CONTROL,
SWITCH_LEVEL_CYCLE_CONTROL,
SWITCH_COLOR_CONTROL,
} SwitchFunction;
typedef struct {
uint8_t pin;
SwitchFunction func;
} SwitchData;
typedef enum {
SWITCH_IDLE,
SWITCH_PRESS_ARMED,
SWITCH_PRESS_DETECTED,
SWITCH_PRESSED,
SWITCH_RELEASE_DETECTED,
} SwitchState;
SwitchFunctionenumera diferentes funções que o interruptor pode executar, como ligar, desligar, alternar, ajustar o brilho da luz etc.SwitchDataé uma struct que associa um pino GPIO a uma função específica, o que permite melhor organização ao adicionar vários botões com funcionalidades diferentes.SwitchStaterepresenta diferentes estados do interruptor durante a interação do usuário (por exemplo, ocioso, pressionado, liberado).
Instanciando o Interruptor Zigbee
static SwitchData buttonFunctionPair[] = {{GPIO_INPUT_IO_TOGGLE_SWITCH, SWITCH_ONOFF_TOGGLE_CONTROL}};
ZigbeeSwitch zbSwitch = ZigbeeSwitch(SWITCH_ENDPOINT_NUMBER);
buttonFunctionPairé um array que define as funções dos botões. Aqui, o botão conectado aoGPIO 9será usado para alternar a luz entre ligada e desligada.zbSwitchcria uma instância deZigbeeSwitch, com o número de endpoint5.
Funções Zigbee e Tratamento de Interrupção de GPIO
static void onZbButton(SwitchData *button_func_pair) {
if (button_func_pair->func == SWITCH_ONOFF_TOGGLE_CONTROL) {
zbSwitch.lightToggle(); // Sends a toggle command to the light.
}
}
onZbButton() é chamada sempre que um botão é pressionado. Neste caso, ela envia um comando Zigbee para alternar o estado da luz.
Tratamento de Eventos de GPIO
static void IRAM_ATTR onGpioInterrupt(void *arg) {
xQueueSendFromISR(gpio_evt_queue, (SwitchData *)arg, NULL);
}
onGpioInterrupt() é a rotina de serviço de interrupção (ISR) para tratar interrupções do pino GPIO. Ela coloca um evento em uma fila sempre que o botão é pressionado.
static void enableGpioInterrupt(bool enabled) {
for (int i = 0; i < PAIR_SIZE(buttonFunctionPair); ++i) {
if (enabled) {
enableInterrupt((buttonFunctionPair[i]).pin);
} else {
disableInterrupt((buttonFunctionPair[i]).pin);
}
}
}
enableGpioInterrupt() ativa ou desativa a interrupção GPIO, dependendo se o parâmetro enabled é true ou false.
Função Setup
void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial) {
delay(10);
}
zbSwitch.setManufacturerAndModel("Espressif", "ZigbeeSwitch");
zbSwitch.allowMultipleBinding(true);
Zigbee.addEndpoint(&zbSwitch);
Zigbee.setRebootOpenNetwork(180);
for (int i = 0; i < PAIR_SIZE(buttonFunctionPair); i++) {
pinMode(buttonFunctionPair[i].pin, INPUT_PULLUP);
gpio_evt_queue = xQueueCreate(10, sizeof(SwitchData));
if (gpio_evt_queue == 0) {
log_e("Queue was not created and must not be used");
while (1);
}
attachInterruptArg(buttonFunctionPair[i].pin, onGpioInterrupt, (void *)(buttonFunctionPair + i), FALLING);
}
Zigbee.begin(ZIGBEE_COORDINATOR);
Serial.println("Waiting for Light to bound to the switch");
while (!zbSwitch.isBound()) {
Serial.printf(".");
delay(500);
}
std::list<zb_device_params_t *> boundLights = zbSwitch.getBoundDevices();
for (const auto &device : boundLights) {
Serial.printf("Device on endpoint %d, short address: 0x%x\n", device->endpoint, device->short_addr);
Serial.printf(
"IEEE Address: %02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X\n", device->ieee_addr[0], device->ieee_addr[1], device->ieee_addr[2], device->ieee_addr[3],
device->ieee_addr[4], device->ieee_addr[5], device->ieee_addr[6], device->ieee_addr[7]
);
Serial.printf("Light manufacturer: %s", zbSwitch.readManufacturer(device->endpoint, device->short_addr));
Serial.printf("Light model: %s", zbSwitch.readModel(device->endpoint, device->short_addr));
}
Serial.println();
}
- Inicialização da Comunicação Serial: Inicializa a serial para depuração.
- Informações do Dispositivo: Define fabricante e modelo, permite que vários dispositivos sejam vinculados e adiciona um endpoint ao núcleo Zigbee.
- Inicialização da Rede: Abre a rede Zigbee por
180segundos após o reinício para permitir que dispositivos se juntem. - Inicialização do Botão: Configura os pinos GPIO para os botões, cria uma fila para tratar interrupções de GPIO e associa interrupções aos botões.
- Aguardar Vinculação (Binding): O coordenador aguarda até se vincular a um dispositivo de iluminação antes de prosseguir. Uma vez vinculado, ele imprime as informações do dispositivo vinculado.
Função Loop
void loop() {
uint8_t pin = 0;
SwitchData buttonSwitch;
static SwitchState buttonState = SWITCH_IDLE;
bool eventFlag = false;
if (xQueueReceive(gpio_evt_queue, &buttonSwitch, portMAX_DELAY)) {
pin = buttonSwitch.pin;
enableGpioInterrupt(false);
eventFlag = true;
}
while (eventFlag) {
bool value = digitalRead(pin);
switch (buttonState) {
case SWITCH_IDLE: buttonState = (value == LOW) ? SWITCH_PRESS_DETECTED : SWITCH_IDLE; break;
case SWITCH_PRESS_DETECTED: buttonState = (value == LOW) ? SWITCH_PRESS_DETECTED : SWITCH_RELEASE_DETECTED; break;
case SWITCH_RELEASE_DETECTED:
buttonState = SWITCH_IDLE;
(*onZbButton)(&buttonSwitch);
break;
default: break;
}
if (buttonState == SWITCH_IDLE) {
enableGpioInterrupt(true);
eventFlag = false;
break;
}
vTaskDelay(10 / portTICK_PERIOD_MS);
}
static uint32_t lastPrint = 0;
if (millis() - lastPrint > 10000) {
lastPrint = millis();
zbSwitch.printBoundDevices();
}
}
- A função loop gerencia os pressionamentos de botão lendo da fila de interrupções (
gpio_evt_queue) e atualizando obuttonStatede acordo. - Quando o botão é pressionado e liberado (
SWITCH_RELEASE_DETECTED), o callbackonZbButton()é chamado para alternar a luz. - A cada 10 segundos, os dispositivos de iluminação vinculados são impressos para fins de monitoramento.
As rotinas oficiais ainda estão sendo continuamente atualizadas, nossa documentação pode não conseguir sincronizar os programas mais recentes imediatamente; em caso de qualquer discrepância, consulte Espressif's program examples.
#ifndef ZIGBEE_MODE_ZCZR
#error "Zigbee coordinator mode is not selected in Tools->Zigbee mode"
#endif
#include "ZigbeeCore.h"
#include "ep/ZigbeeLight.h"
#define SWITCH_ENDPOINT_NUMBER 5
/* Switch configuration */
#define GPIO_INPUT_IO_TOGGLE_SWITCH 9
#define PAIR_SIZE(TYPE_STR_PAIR) (sizeof(TYPE_STR_PAIR) / sizeof(TYPE_STR_PAIR[0]))
typedef enum {
SWITCH_ON_CONTROL,
SWITCH_OFF_CONTROL,
SWITCH_ONOFF_TOGGLE_CONTROL,
SWITCH_LEVEL_UP_CONTROL,
SWITCH_LEVEL_DOWN_CONTROL,
SWITCH_LEVEL_CYCLE_CONTROL,
SWITCH_COLOR_CONTROL,
} SwitchFunction;
typedef struct {
uint8_t pin;
SwitchFunction func;
} SwitchData;
typedef enum {
SWITCH_IDLE,
SWITCH_PRESS_ARMED,
SWITCH_PRESS_DETECTED,
SWITCH_PRESSED,
SWITCH_RELEASE_DETECTED,
} SwitchState;
static SwitchData buttonFunctionPair[] = {{GPIO_INPUT_IO_TOGGLE_SWITCH, SWITCH_ONOFF_TOGGLE_CONTROL}};
ZigbeeSwitch zbSwitch = ZigbeeSwitch(SWITCH_ENDPOINT_NUMBER);
/********************* Zigbee functions **************************/
static void onZbButton(SwitchData *button_func_pair) {
if (button_func_pair->func == SWITCH_ONOFF_TOGGLE_CONTROL) {
// Send toggle command to the light
zbSwitch.lightToggle();
}
}
/********************* GPIO functions **************************/
static QueueHandle_t gpio_evt_queue = NULL;
static void IRAM_ATTR onGpioInterrupt(void *arg) {
xQueueSendFromISR(gpio_evt_queue, (SwitchData *)arg, NULL);
}
static void enableGpioInterrupt(bool enabled) {
for (int i = 0; i < PAIR_SIZE(buttonFunctionPair); ++i) {
if (enabled) {
enableInterrupt((buttonFunctionPair[i]).pin);
} else {
disableInterrupt((buttonFunctionPair[i]).pin);
}
}
}
/********************* Arduino functions **************************/
void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial) {
delay(10);
}
//Optional: set Zigbee device name and model
zbSwitch.setManufacturerAndModel("Espressif", "ZigbeeSwitch");
//Optional to allow multiple light to bind to the switch
zbSwitch.allowMultipleBinding(true);
//Add endpoint to Zigbee Core
log_d("Adding ZigbeeSwitch endpoint to Zigbee Core");
Zigbee.addEndpoint(&zbSwitch);
//Open network for 180 seconds after boot
Zigbee.setRebootOpenNetwork(180);
// Init button switch
for (int i = 0; i < PAIR_SIZE(buttonFunctionPair); i++) {
pinMode(buttonFunctionPair[i].pin, INPUT_PULLUP);
/* create a queue to handle gpio event from isr */
gpio_evt_queue = xQueueCreate(10, sizeof(SwitchData));
if (gpio_evt_queue == 0) {
log_e("Queue was not created and must not be used");
while (1);
}
attachInterruptArg(buttonFunctionPair[i].pin, onGpioInterrupt, (void *)(buttonFunctionPair + i), FALLING);
}
// When all EPs are registered, start Zigbee with ZIGBEE_COORDINATOR mode
log_d("Calling Zigbee.begin()");
Zigbee.begin(ZIGBEE_COORDINATOR);
Serial.println("Waiting for Light to bound to the switch");
//Wait for switch to bound to a light:
while (!zbSwitch.isBound()) {
Serial.printf(".");
delay(500);
}
// Optional: read manufacturer and model name from the bound light
std::list<zb_device_params_t *> boundLights = zbSwitch.getBoundDevices();
//List all bound lights
for (const auto &device : boundLights) {
Serial.printf("Device on endpoint %d, short address: 0x%x\n", device->endpoint, device->short_addr);
Serial.printf(
"IEEE Address: %02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X\n", device->ieee_addr[0], device->ieee_addr[1], device->ieee_addr[2], device->ieee_addr[3],
device->ieee_addr[4], device->ieee_addr[5], device->ieee_addr[6], device->ieee_addr[7]
);
Serial.printf("Light manufacturer: %s", zbSwitch.readManufacturer(device->endpoint, device->short_addr));
Serial.printf("Light model: %s", zbSwitch.readModel(device->endpoint, device->short_addr));
}
Serial.println();
}
void loop() {
// Handle button switch in loop()
uint8_t pin = 0;
SwitchData buttonSwitch;
static SwitchState buttonState = SWITCH_IDLE;
bool eventFlag = false;
/* check if there is any queue received, if yes read out the buttonSwitch */
if (xQueueReceive(gpio_evt_queue, &buttonSwitch, portMAX_DELAY)) {
pin = buttonSwitch.pin;
enableGpioInterrupt(false);
eventFlag = true;
}
while (eventFlag) {
bool value = digitalRead(pin);
switch (buttonState) {
case SWITCH_IDLE: buttonState = (value == LOW) ? SWITCH_PRESS_DETECTED : SWITCH_IDLE; break;
case SWITCH_PRESS_DETECTED: buttonState = (value == LOW) ? SWITCH_PRESS_DETECTED : SWITCH_RELEASE_DETECTED; break;
case SWITCH_RELEASE_DETECTED:
buttonState = SWITCH_IDLE;
/* callback to button_handler */
(*onZbButton)(&buttonSwitch);
break;
default: break;
}
if (buttonState == SWITCH_IDLE) {
enableGpioInterrupt(true);
eventFlag = false;
break;
}
vTaskDelay(10 / portTICK_PERIOD_MS);
}
// print the bound lights every 10 seconds
static uint32_t lastPrint = 0;
if (millis() - lastPrint > 10000) {
lastPrint = millis();
zbSwitch.printBoundDevices();
}
}
Demonstração
Parabéns por concluir com sucesso o seu projeto de iluminação controlada por Zigbee! Há muitas outras aplicações emocionantes de Zigbee esperando para serem exploradas por você. Continue com o ótimo trabalho!
Referência
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte, garantindo que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.