Pular para o conteúdo principal

XIAO ESP32-S3 com MicroBlocks

MicroBlocks​

MicroBlocks é uma linguagem baseada em blocos que facilita para iniciantes (de 9 anos até adultos) programarem microcontroladores. Apesar de sua aparente simplicidade, MicroBlocks é uma linguagem de programação poderosa, com desempenho melhor que o MicroPython; capacidade de controlar pinos GPIO e se comunicar com periféricos via I2C, SPI e serial; e quase 200 bibliotecas de extensão. Na verdade, alguns projetistas de hardware preferem o MicroBlocks para prototipagem e testes rápidos por causa de seu ciclo de desenvolvimento rápido e interativo.

Pinagem e recursos de hardware do XIAO ESP32S3​

Esta placa oferece conectividade Wi-Fi e BLE por meio de uma antena externa (fornecida).

A placa possui 11 pinos GPIO (pinos 0..10). A versão Sense tem dois pinos GPIO extras na placa da câmera (pinos 11..12). Os pinos 0..5 e 8..10 podem ser entradas analógicas.

O pino 13 é o LED amarelo de usuário (invertido).

A versão Sense inclui uma placa de extensão com uma câmera (uma câmera OV2640 com resolução de 1600x1200 ou uma OV3660 com resolução de 2048x1536) e um microfone digital.

Observação: o suporte à câmera ainda não foi implementado no MicroBlocks, mas pode ser adicionado no futuro.

Instalando o firmware MicroBlocks​

O firmware MicroBlocks para esta placa pode ser instalado diretamente a partir do editor MicroBlocks.

Conecte a placa ao computador com um cabo USB de dados (não um cabo somente para alimentação).

Execute o editor MicroBlocks em um navegador Chrome ou Edge.

Ative o "advanced mode" no menu de engrenagem:

Selecione install ESP firmware from microblocks.fun no menu de engrenagem expandido:

Selecione xiao esp32 s3:

Quando solicitado, use o botão "Connect" (ícone de plugue) para abrir uma conexão USB com a placa. Quando o processo de instalação do firmware começar, um indicador de progresso aparecerá:

A instalação do firmware leva de 30 a 60 segundos. Não altere as abas do navegador até que ela seja concluída.

Depois que o firmware estiver instalado, você poderá conectar a placa ao MicroBlocks e começar a programar!

Modo bootloader​

Geralmente não é necessário entrar manualmente no modo bootloader ao instalar o firmware MicroBlocks em placas ESP32.

Para entrar no modo bootloader, se necessário, mantenha pressionado o botão B (boot) enquanto pressiona e solta o botão R (reset). Você também pode conectar a placa ao computador enquanto mantém o botão B pressionado.

Os minúsculos botões B e R em cada lado do conector USB são difíceis de apertar; talvez seja necessário usar a unha ou uma pequena ferramenta para pressioná-los.

Conectando a placa ao MicroBlocks​

Conecte a placa ao computador com um cabo USB de dados (não um cabo somente para alimentação).

Execute o editor MicroBlocks em um navegador Chrome ou Edge. Clique no botão connect (ícone de plugue):

Selecione connect (USB) no menu:

Observação: Você também pode conectar sem fio selecionando connect (BLE) no menu de conexão.

Selecione sua placa na caixa de diálogo e clique no botão connect:

Um círculo verde e o nome da placa aparecerão quando a placa estiver conectada:

Programando no MicroBlocks​

MicroBlocks é um ambiente de programação ao vivo, então você pode testar enquanto programa. Clique em blocos e scripts para executá-los. Arraste blocos para o painel de scripts e monte-os para criar scripts.

Seu código é armazenado na memória flash persistente e pode ser executado mesmo quando a placa não está conectada ao editor MicroBlocks. Scripts sob um bloco when started são executados quando a placa é ligada.

MicroBlocks oferece suporte a concorrência. Até dez scripts podem ser executados ao mesmo tempo.

Além de seus muitos blocos internos, o MicroBlocks possui quase 200 bibliotecas que oferecem suporte a recursos e periféricos adicionais. Clique no botão Add Library para adicionar bibliotecas.

Exemplo​

Este script fará o LED amarelo de usuário piscar:

A Blocks Reference inclui muitos exemplos adicionais.

Demonstração de projeto​


Para uma demonstração mais abrangente, o maker Zeller criou um Mood Player usando o XIAO ESP32S3, a XIAO Expansion Board, juntamente com os acessórios Grove Speaker e Grove Button. Com o MicroBlocks, você pode criar seus padrões e músicas favoritos sem escrever código complexo. Um tutorial passo a passo com instruções detalhadas pode ser encontrado no Hackster.

Agradecimentos especiais​

Agradecimentos especiais ao John, do MicroBlocks, por escrever o artigo.

Recursos do MicroBlocks​

Loading Comments...