Pular para o conteúdo principal

Seeed Studio XIAO ESP32S3 com NuttX(RTOS)

Introdução

NuttX é um sistema operacional de tempo real (RTOS) maduro, amplamente reconhecido por sua conformidade com padrões e pequeno footprint. Uma das principais características do NuttX é sua escalabilidade, que permite seu uso em ambientes que vão de microcontroladores de 8 bits até sistemas de 64 bits. Essa flexibilidade é alcançada por meio da aderência aos padrões POSIX e ANSI, permitindo que você experimente recursos semelhantes do NuttX em uma ampla variedade de chips de diferentes arquiteturas, famílias e fabricantes de semicondutores.

Além disso, o NuttX oferece muitos recursos avançados e úteis, como subsistemas de USB, Ethernet, Áudio e Gráficos. Essas características tornam o NuttX uma escolha atraente para desenvolvedores que buscam um RTOS versátil e robusto, capaz de operar em vários tipos de hardware.

O NuttX oferece suporte a um número vasto e continuamente crescente de placas. A documentação oficial fornece uma lista abrangente de placas suportadas, organizadas por arquitetura e série de System-on-Chip (SoC).

Por exemplo, a página do Seeed Studio XIAO ESP32S3 na documentação do NuttX oferece descrições detalhadas de cada recurso suportado e instruções sobre como utilizá-los. Também há uma página específica na documentação do NuttX para os chips da série Espressif ESP32S3, onde você pode encontrar a lista de MCUs e periféricos suportados.

Instalação

A documentação do Nuttx fornece um guia para diferentes plataformas. Para o Seeed Studio XIAO ESP32S3, siga estas etapas:

  1. Baixe o Espressif esptool(https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/esp32/):

    ~/nuttxspace/nuttx$ esptool.py version
    esptool.py v4.8.1
    4.8.1
  2. Crie um workspace

    mkdir nuttxspace
  3. Clone os repositórios

    cd nuttxspace
    git clone https://github.com/apache/nuttx.git nuttx
    git clone https://github.com/apache/nuttx-apps apps

O Apache Nuttx é dividido em dois projetos:

  • Nuttx: contém a implementação do kernel, drivers e subsistemas.
  • Apps: contém uma coleção de ferramentas, shells, utilitários de rede, bibliotecas e interpretadores.

Aplicações

Para iniciar uma aplicação, é necessário carregar uma configuração no NuttX, chamando o comando:

./tools/configurate.sh board_name:your_application

Também é possível verificar a lista de recursos suportados pela placa executando o comando:

./tools/configurate.sh -L
  1. Compile o NuttX (o processo de compilação irá gerar os binários do firmware, incluindo nuttx.uf2):

    cd nuttx
    make distclean
    ./tools/configure.sh xiao-esp32s3:nsh
    make V=1
  2. Os botões RESET e BOOT podem ser usados para entrar no modo “Bootloader” pressionando e mantendo pressionada a tecla BOOT enquanto liga a placa e, em seguida, pressionando a tecla RESET uma vez.

  3. Carregue o firmware usando esptool.py:

    make flash ESPTOOL_PORT=/dev/ttyACM0 ESPTOOL_BINDIR=./

Mão na massa

É hora de explorar o NuttX na prática. Nesta sessão, duas aplicações estão disponíveis: USBNSH e COMBO.

NSH

O NuttShell(NSH) é um sistema de shell para ser usado no NuttX, similar ao bash e a outras opções semelhantes. Ele suporta um conjunto rico de comandos incluídos, scripting e a capacidade de executar suas próprias aplicações como “builtin” (parte do mesmo binário do NuttX). A configuração NSH habilita o console via USB usando 115200 bps.

Podemos iniciar o processo de compilação limpando a configuração anterior

cd ~/nuttxspace/nuttx
make distclean

Agora selecionamos a configuração NSH para a placa xiao-esp32s3:

./tools/configurate.sh xiao-esp32s3:usbnsh

Compile o código-fonte.

make -j

Carregue o firmware na sua placa, reinicie a placa e conecte-se ao console NuttShell (NSH) via USB usando a interface serial CDC/ACM:

picocom -b 115200 /dev/ttyACM0

Acesse o console NuttShell:

NuttShell (NSH) NuttX-12.8.0
nsh> uname -a
NuttX 12.8.0 2c845426da-dirty Apr 6 2025 22:53:57 xtensa esp32s3-xiao
nsh>

Digitando ?, você acessará as opções disponíveis para comandos e aplicações incorporadas.

nsh> ?
help usage: [-v] [<cmd>]

. cp exec ls reboot truncate
[ cmp exit mkdir rm uname
? dirname expr mkrd rmdir umount
alias date false mount set unset
unalias dd fdinfo mv sleep uptime
basename df free pidof source usleep
break dmesg help printf test xd
cat echo hexdump ps time
cd env kill pwd true

Builtin Apps:
getprime hello nsh ostest sh

Vamos dizer olá ao NuttX, digite hello e então ele executará o comando:

nsh> hello
Hello, World!!

Parabéns, sua primeira interação com o NuttX foi concluída.

COMBO

Essa configuração habilita três aplicações de exemplo, gpio e leds. O General Purpose Input/Output (GPIO) é a parte mais fundamental de um microcontrolador, permitindo que ele se conecte ao mundo externo. Dessa forma, usaremos o NSH para acessar e configurar esses pinos como quisermos. Mas, primeiro, vamos limpar a configuração anterior.

cd ~/nuttxspace/nuttx
make distclean

Selecione a configuração combo para a placa xiao-esp32s3.

./tools/configurate.sh xiao-esp32s3:combo

Compile o código-fonte.

make -j

Carregue o firmware na sua placa, execute um programa de comunicação serial como minicon ou picocom:

picocom -b 115200 /dev/ttyACM0
NuttShell (NSH) NuttX-12.8.0
nsh>

Para verificar quais opções são aceitas para interagir com esta aplicação, digite gpio -h, e será retornada uma lista de parâmetros.

NuttShell (NSH) NuttX-12.8.0
nsh> gpio -h
USAGE: gpio [-t <pintype>] [-w <signo>] [-o <value>] <driver-path>
gpio -h
Where:
<driver-path>: The full path to the GPIO pin driver.
-t <pintype>: Change the pin to this pintype (0-10):
-w <signo>: Wait for a signal if this is an interrupt pin.
-o <value>: Write this value (0 or 1) if this is an output pin.
mation and exit.
Pintypes:
0: GPIO_INPUT_PIN
1: GPIO_INPUT_PIN_PULLUP
IO_INPUT_PIN_PULLDOWN
3: GPIO_OUTPUT_PIN
4: GPIO_OUTPUT_PIN_OPENDRAIN
5: GPIO_INTERRUPT_PIN
6: GPIO_INTERRUPT_HIGH_PIN
7: GPIO_INTERRUPT_LOW_PIN
8: GPIO_INTERRUPT_RISING_PIN
9: GPIO_INTERRUPT_FALLING_PIN
10: GPIO_INTERRUPT_BOTH_PIN

Para confirmar que os arquivos de dispositivo GPIO foram criados, digite ls/dev. Depois de digitar, você pode ver que alguns gpios foram declarados e definidos em boards/arm/ra/xiao-esp32s3/include/board.h, que representam:

  • LED on-board:

    • Amarelo -> GPIO21
  • GPIOs

    • 1 Entrada -> GPIO1
    • 1 Entrada c/ IRQ -> GPIO3
    • 1 Saída -> GPIO2
nsh> ls /dev
/dev:
console
gpio0
gpio1
gpio2
null
ttyACM0
ttyS0
userleds
zero
nsh>

Siga estes comandos para ler GPIO1(/dev/gpio1) e GPIO3(/dev/gpio2) (com interrupção) e escrever em GPIO2(/dev/gpio0).

NuttShell (NSH) NuttX-12.8.0
nsh> gpio -o 1 /dev/gpio0
Driver: /dev/gpio0
Output pin: Value=0
Writing: Value=1
Verify: Value=1
nsh> gpio -o 0 /dev/gpio0
Driver: /dev/gpio0
Output pin: Value=1
Writing: Value=0
Verify: Value=0
nsh> gpio /dev/gpio1
Driver: /dev/gpio1
Input pin: Value=0
nsh> gpio /dev/gpio1
Driver: /dev/gpio1
Input pin: Value=1
nsh> gpio /dev/gpio1
Driver: /dev/gpio1
Input pin: Value=0
nsh> gpio -w 1 /dev/gpio2
Driver: /dev/gpio2
Interrupt pin: Value=0
Verify: Value=1
nsh> gpio -w 1 /dev/gpio2
Driver: /dev/gpio2
Interrupt pin: Value=0
Verify: Value=1

O USERLEDS é um subsistema que permite o controle dos LEDs com uma única operação. Além disso, você pode usar comandos em linha como o printf. Neste demo vamos ligar e desligar o LED Amarelo on-board a cada 1 segundo.

Digitando leds, você observa os LEDs piscando ao mesmo tempo.

NuttShell (NSH) NuttX-12.8.0
nsh> leds
leds_main: Starting the led_daemon
leds_main: led_daemon started

led_daemon (pid# 7): Running
led_daemon: Opening /dev/userleds
led_daemon: Supported LEDs 0x01
led_daemon: LED set 0x01
nsh> led_daemon: LED set 0x00
led_daemon: LED set 0x01
led_daemon: LED set 0x00
led_daemon: LED set 0x01
led_daemon: LED set 0x00
led_daemon: LED set 0x01
led_daemon: LED set 0x00

Confira o vídeo abaixo com a demonstração de gpio e leds:

Para mais informações sobre o NuttX RTOS, visite a Documentação do NuttX

✨ Projeto de Contribuidor

Suporte Técnico & Discussão de Produtos

Agradecemos por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...