Pular para o conteúdo principal

Sistema de Arquivos e XIAO ESP32S3 Sense

Neste tutorial, vamos focar no uso do sistema de arquivos do XIAO ESP32S3, principalmente no uso do slot para cartão microSD para a versão Sense. Ao mesmo tempo, vamos apresentar o sistema de arquivos oficial da ESP, o SPIFFS, a Flash interna do chip, etc.

dica

A parte do cartão microSD deste tutorial aplica-se apenas ao XIAO ESP32S3 Sense, o restante do conteúdo aplica-se ao chip ESP32-S3, então você pode executar os exemplos no XIAO ESP32S3, exceto para o cartão microSD.

Seeed Studio XIAO ESP32S3Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense

Primeiros Passos

Como o cartão microSD será usado neste tutorial, precisamos instalar a placa de expansão Sense e preparar o cartão microSD com antecedência.

Instalação das placas de expansão (para Sense)

Instalar a placa de expansão é muito simples, você só precisa alinhar o conector na placa de expansão com o conector B2B no XIAO ESP32S3, pressionar com firmeza e ouvir um “clique”; a instalação estará concluída.

Prepare o cartão microSD

O XIAO ESP32S3 Sense suporta cartões microSD de até 32GB, portanto, se você estiver pronto para comprar um cartão microSD para o XIAO, consulte esta especificação. E formate o cartão microSD para o formato FAT32 antes de usar o cartão microSD.

Após a formatação, você pode inserir o cartão microSD no slot do cartão microSD. Observe a direção de inserção, o lado com o contato dourado deve ficar virado para dentro.

dica

Se o cartão microSD não estiver sendo reconhecido pelo ESP32S3, mas estiver sendo reconhecido pelo seu computador e o erro parecer com:

[  7273][E][sd_diskio.cpp:200] sdCommand(): Card Failed! cmd: 0x00
[ 7274][E][sd_diskio.cpp:759] sdcard_mount(): f_mount failed: (3) The physical drive cannot work
[ 7588][E][sd_diskio.cpp:200] sdCommand(): Card Failed! cmd: 0x00
Card Mount Failed

Siga os passos abaixo:

  • Usando Windows Formatter

Nota :

  • Este processo levará significativamente mais tempo do que o Quick Format.

  • Esses casos surgem se você estiver reutilizando um cartão microSD que foi previamente usado para outros fins (isto é, quando um cartão microSD contendo um sistema operacional Linux está sendo reutilizado).

Projeto do circuito do slot de cartão para placas de expansão

O slot de cartão do XIAO ESP32S3 Sense ocupa 4 GPIOs do ESP32-S3, e os detalhes dos pinos utilizados estão mostrados na tabela abaixo.

ESP32-S3 GPIOSlot para Cartão microSD
GPIO21CS
D8 / A8 / Qt7 / GPIO7SCK
D9 / A9 / Qt8 / GPIO8MISO
D10 / A10 / Qt9 / GPIO9MOSI

Isso também significa que, se você optar por usar a função de cartão microSD da placa de expansão, não poderá usar também a função SPI do XIAO ESP32S3. Você pode ativar/desativar a função de cartão microSD conectando/cortando as ilhas de solda de J3.

Se você quiser usar os pinos SPI / Desativar o cartão SD da placa de expansãoSe você quiser ativar o cartão SD na placa de expansão / Desativar os pinos SPI
Corte ao longo da linha branca fina para desconectar a conexão da ilha de solda.Solde as duas ilhas de solda juntas.
dica

Por padrão, a função de cartão microSD é ativada após a instalação da placa de expansão.

Modificar os arquivos no cartão microSD

cuidado

Esta seção se aplica somente ao XIAO ESP32S3 Sense.

Há vários exemplos na Arduino IDE que mostram como manipular arquivos no cartão microSD usando o XIAO ESP32S3. Na Arduino IDE, vá para File > Examples > SD > SD_Test, ou copie o código a seguir.

#include "FS.h"
#include "SD.h"
#include "SPI.h"

void listDir(fs::FS &fs, const char * dirname, uint8_t levels){
Serial.printf("Listing directory: %s\n", dirname);

File root = fs.open(dirname);
if(!root){
Serial.println("Failed to open directory");
return;
}
if(!root.isDirectory()){
Serial.println("Not a directory");
return;
}

File file = root.openNextFile();
while(file){
if(file.isDirectory()){
Serial.print(" DIR : ");
Serial.println(file.name());
if(levels){
listDir(fs, file.path(), levels -1);
}
} else {
Serial.print(" FILE: ");
Serial.print(file.name());
Serial.print(" SIZE: ");
Serial.println(file.size());
}
file = root.openNextFile();
}
}

void createDir(fs::FS &fs, const char * path){
Serial.printf("Creating Dir: %s\n", path);
if(fs.mkdir(path)){
Serial.println("Dir created");
} else {
Serial.println("mkdir failed");
}
}

void removeDir(fs::FS &fs, const char * path){
Serial.printf("Removing Dir: %s\n", path);
if(fs.rmdir(path)){
Serial.println("Dir removed");
} else {
Serial.println("rmdir failed");
}
}

void readFile(fs::FS &fs, const char * path){
Serial.printf("Reading file: %s\n", path);

File file = fs.open(path);
if(!file){
Serial.println("Failed to open file for reading");
return;
}

Serial.print("Read from file: ");
while(file.available()){
Serial.write(file.read());
}
file.close();
}

void writeFile(fs::FS &fs, const char * path, const char * message){
Serial.printf("Writing file: %s\n", path);

File file = fs.open(path, FILE_WRITE);
if(!file){
Serial.println("Failed to open file for writing");
return;
}
if(file.print(message)){
Serial.println("File written");
} else {
Serial.println("Write failed");
}
file.close();
}

void appendFile(fs::FS &fs, const char * path, const char * message){
Serial.printf("Appending to file: %s\n", path);

File file = fs.open(path, FILE_APPEND);
if(!file){
Serial.println("Failed to open file for appending");
return;
}
if(file.print(message)){
Serial.println("Message appended");
} else {
Serial.println("Append failed");
}
file.close();
}

void renameFile(fs::FS &fs, const char * path1, const char * path2){
Serial.printf("Renaming file %s to %s\n", path1, path2);
if (fs.rename(path1, path2)) {
Serial.println("File renamed");
} else {
Serial.println("Rename failed");
}
}

void deleteFile(fs::FS &fs, const char * path){
Serial.printf("Deleting file: %s\n", path);
if(fs.remove(path)){
Serial.println("File deleted");
} else {
Serial.println("Delete failed");
}
}

void testFileIO(fs::FS &fs, const char * path){
File file = fs.open(path);
static uint8_t buf[512];
size_t len = 0;
uint32_t start = millis();
uint32_t end = start;
if(file){
len = file.size();
size_t flen = len;
start = millis();
while(len){
size_t toRead = len;
if(toRead > 512){
toRead = 512;
}
file.read(buf, toRead);
len -= toRead;
}
end = millis() - start;
Serial.printf("%u bytes read for %u ms\n", flen, end);
file.close();
} else {
Serial.println("Failed to open file for reading");
}


file = fs.open(path, FILE_WRITE);
if(!file){
Serial.println("Failed to open file for writing");
return;
}

size_t i;
start = millis();
for(i=0; i<2048; i++){
file.write(buf, 512);
}
end = millis() - start;
Serial.printf("%u bytes written for %u ms\n", 2048 * 512, end);
file.close();
}

void setup(){
Serial.begin(115200);
while(!Serial);
if(!SD.begin(21)){
Serial.println("Card Mount Failed");
return;
}
uint8_t cardType = SD.cardType();

if(cardType == CARD_NONE){
Serial.println("No SD card attached");
return;
}

Serial.print("SD Card Type: ");
if(cardType == CARD_MMC){
Serial.println("MMC");
} else if(cardType == CARD_SD){
Serial.println("SDSC");
} else if(cardType == CARD_SDHC){
Serial.println("SDHC");
} else {
Serial.println("UNKNOWN");
}

uint64_t cardSize = SD.cardSize() / (1024 * 1024);
Serial.printf("SD Card Size: %lluMB\n", cardSize);

listDir(SD, "/", 0);
createDir(SD, "/mydir");
listDir(SD, "/", 0);
removeDir(SD, "/mydir");
listDir(SD, "/", 2);
writeFile(SD, "/hello.txt", "Hello ");
appendFile(SD, "/hello.txt", "World!\n");
readFile(SD, "/hello.txt");
deleteFile(SD, "/foo.txt");
renameFile(SD, "/hello.txt", "/foo.txt");
readFile(SD, "/foo.txt");
testFileIO(SD, "/test.txt");
Serial.printf("Total space: %lluMB\n", SD.totalBytes() / (1024 * 1024));
Serial.printf("Used space: %lluMB\n", SD.usedBytes() / (1024 * 1024));
}

void loop(){

}
cuidado

Observe que você não pode usar o programa de exemplo diretamente, será necessário fazer pequenas modificações no programa para garantir que ele funcione. A modificação é alterar o código original de SD.begin() para SD.begin(21) na função Setup(). Especifique o número do pino para inicialização.

Carregue o programa para o XIAO ESP32S3 Sense, abra o monitor serial e você verá o processo de criação do arquivo e o processo de gravação. Você também pode usar um adaptador de microSD para USB para acessar os arquivos e conteúdos recém-criados pelo seu computador.

Anotação do programa

Primeiro, você precisa incluir as seguintes bibliotecas: FS.h para manipular arquivos, SD.h para fazer a interface com o cartão microSD e SPI.h para usar o protocolo de comunicação SPI.

  1. No setup(), as seguintes linhas inicializam o cartão microSD com SD.begin(21). Aqui, precisamos passar um parâmetro para SD.begin(), que é o pino CS. E para o design do cartão microSD da placa de expansão, o pino CS está conectado ao GPIO 21. Se você estiver usando o Round Display for XIAO, então o parâmetro passado deve ser D2.

  2. As linhas a seguir imprimem o tipo de cartão microSD no Monitor Serial.

uint8_t cardType = SD.cardType();

if(cardType == CARD_NONE){
Serial.println("No SD card attached");
return;
}

Serial.print("SD Card Type: ");
if(cardType == CARD_MMC){
Serial.println("MMC");
} else if(cardType == CARD_SD){
Serial.println("SDSC");
} else if(cardType == CARD_SDHC){
Serial.println("SDHC");
} else {
Serial.println("UNKNOWN");
}
  1. Você pode obter o tamanho do cartão microSD chamando o método cardSize():
uint64_t cardSize = SD.cardSize() / (1024 * 1024);
Serial.printf("SD Card Size: %lluMB\n", cardSize);

O exemplo fornece várias funções para manipular arquivos no cartão microSD.

  1. A função listDir() lista os diretórios no cartão SD. Esta função aceita como argumentos o sistema de arquivos (SD), o nome do diretório principal e os níveis a serem percorridos no diretório.

    Aqui está um exemplo de como chamar esta função. O / corresponde ao diretório raiz do cartão microSD.

listDir(SD, "/", 0);
  1. A função createDir() cria um novo diretório. Passe como argumento o sistema de arquivos SD e o caminho do nome do diretório. Por exemplo, o comando a seguir cria um novo diretório na raiz chamado mydir.
createDir(SD, "/mydir");
  1. Para remover um diretório do cartão microSD, use a função removeDir() e passe como argumento o sistema de arquivos SD e o caminho do nome do diretório.
removeDir(SD, "/mydir");
  1. A função readFile() lê o conteúdo de um arquivo e imprime o conteúdo no Monitor Serial. Como nas funções anteriores, passe como argumento o sistema de arquivos SD e o caminho do arquivo. Por exemplo, a linha a seguir lê o conteúdo do arquivo hello.txt.
readFile(SD, "/hello.txt")
  1. Para gravar conteúdo em um arquivo, você pode usar a função writeFile(). Passe como argumentos o sistema de arquivos SD, o caminho do arquivo e a mensagem. A linha a seguir grava Hello no arquivo hello.txt.
writeFile(SD, "/hello.txt", "Hello ");
  1. Da mesma forma, você pode adicionar conteúdo a um arquivo (sem sobrescrever o conteúdo anterior) usando a função appendFile(). A linha a seguir adiciona a mensagem World!\n ao arquivo hello.txt. O \n significa que, da próxima vez que você escrever algo no arquivo, ele será escrito em uma nova linha.
appendFile(SD, "/hello.txt", "World!\n");
  1. Você pode renomear um arquivo usando a função renameFile(). Passe como argumentos o sistema de arquivos SD, o nome original do arquivo e o novo nome do arquivo. A linha a seguir renomeia o arquivo hello.txt para foo.txt.
renameFile(SD, "/hello.txt", "/foo.txt");
  1. Use a função deleteFile() para excluir um arquivo. Passe como argumento o sistema de arquivos SD e o caminho do arquivo que você deseja excluir. A linha a seguir exclui o arquivo foo.txt do cartão microSD.
deleteFile(SD, "/foo.txt");
  1. A função testFileIO() mostra quanto tempo leva para ler o conteúdo de um arquivo. A função a seguir testa o arquivo test.txt.
testFileIO(SD, "/test.txt");

Aplicação de cartão microSD baseada em registro de dados de gás

cuidado

Esta seção se aplica apenas ao XIAO ESP32S3 Sense.

Este projeto mostra como registrar dados com carimbos de data e hora em um cartão TF usando o XIAO ESP32S3 Sense. Como exemplo, registraremos leituras de temperatura do Multichannel Gas Sensor a cada 10 minutos. O XIAO ESP32S3 ficará em modo de sono profundo entre cada leitura e requisitará a data e a hora usando o Network Time Protocol (NTP).

Para concluir este projeto, você precisará preparar antecipadamente o seguinte hardware.

Seeed Studio XIAO ESP32S3 SenseSeeed Studio Expansion Base for XIAO with Grove OLEDGrove - Multichannel Gas Sensor v2

Para o software, você precisa instalar antecipadamente as seguintes bibliotecas para a IDE do Arduino.

  • Biblioteca NTPClient bifurcada por Taranais

  • Biblioteca Multichannel Gas Sensor

Aqui está o programa de exemplo completo. No programa precisaremos usar o horário obtido pela rede, então você precisa alterar o nome e a senha do WiFi no programa para os seus.

#include "FS.h"
#include "SD.h"
#include <SPI.h>

//multichannel gas libraries
#include <Multichannel_Gas_GMXXX.h>
#include <Wire.h>

// Libraries to get time from NTP Server
#include <NTPClient.h>
#include <WiFiUdp.h>

#include "WiFi.h"

// Define deep sleep options
uint64_t uS_TO_S_FACTOR = 1000000; // Conversion factor for micro seconds to seconds
// Sleep for 10 minutes = 600 seconds
uint64_t TIME_TO_SLEEP = 600;

// Replace with your network credentials
const char* ssid = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID";
const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD";

// Define CS pin for the SD card module
#define SD_CS 21

// Save reading number on RTC memory
RTC_DATA_ATTR int readingID = 0;

String dataMessage;

// Gas Sensor variables
int NO2_val, C2H5CH_val, VOC_val, CO_val;
GAS_GMXXX<TwoWire> gas;

// Define NTP Client to get time
WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP);

// Variables to save date and time
String formattedDate;
String dayStamp;
String timeStamp;

void setup() {
// Start serial communication for debugging purposes
Serial.begin(115200);

// Connect to Wi-Fi network with SSID and password
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected.");

// Initialize a NTPClient to get time
timeClient.begin();
// Set offset time in seconds to adjust for your timezone, for example:
// GMT +1 = 3600
// GMT +8 = 28800
// GMT -1 = -3600
// GMT 0 = 0
timeClient.setTimeOffset(3600);

// Initialize SD card
SD.begin(SD_CS);
if(!SD.begin(SD_CS)) {
Serial.println("Card Mount Failed");
return;
}
uint8_t cardType = SD.cardType();
if(cardType == CARD_NONE) {
Serial.println("No SD card attached");
return;
}
Serial.println("Initializing SD card...");
if (!SD.begin(SD_CS)) {
Serial.println("ERROR - SD card initialization failed!");
return; // init failed
}

// If the data.txt file doesn't exist
// Create a file on the SD card and write the data labels
File file = SD.open("/data.txt");
if(!file) {
Serial.println("File doens't exist");
Serial.println("Creating file...");
writeFile(SD, "/data.txt", "Reading ID, Date, Hour, NO2, C2H5CH, VOC, CO \r\n");
}
else {
Serial.println("File already exists");
}
file.close();

// Start the gas sensor
gas.begin(Wire, 0x08); // use the hardware I2C

getReadings();
getTimeStamp();
logSDCard();

// Increment readingID on every new reading
readingID++;

// Start deep sleep
Serial.println("DONE! Going to sleep now.");

// Enable Timer wake_up
esp_sleep_enable_timer_wakeup(TIME_TO_SLEEP * uS_TO_S_FACTOR);
esp_deep_sleep_start();
}

void loop() {
// The ESP32 will be in deep sleep
// it never reaches the loop()
}

// Function to get temperature
void getReadings(){
// GM102B NO2 sensor ppm
NO2_val = gas.getGM102B();
// GM302B C2H5CH sensor ppm
C2H5CH_val = gas.getGM302B();
// GM502B VOC sensor
VOC_val = gas.getGM502B();
// GM702B CO sensor
CO_val = gas.getGM702B();

Serial.print("NO2 Value is: ");
Serial.println(NO2_val);

Serial.print("C2H5CH Value is: ");
Serial.println(C2H5CH_val);

Serial.print("VOC Value is: ");
Serial.println(VOC_val);

Serial.print("CO Value is: ");
Serial.println(CO_val);
}

// Function to get date and time from NTPClient
void getTimeStamp() {
while(!timeClient.update()) {
timeClient.forceUpdate();
}
// The formattedDate comes with the following format:
// 2018-05-28T16:00:13Z
// We need to extract date and time
formattedDate = timeClient.getFormattedDate();
Serial.println(formattedDate);

// Extract date
int splitT = formattedDate.indexOf("T");
dayStamp = formattedDate.substring(0, splitT);
Serial.println(dayStamp);
// Extract time
timeStamp = formattedDate.substring(splitT+1, formattedDate.length()-1);
Serial.println(timeStamp);
}

// Write the sensor readings on the SD card
void logSDCard() {
dataMessage = String(readingID) + "," + String(dayStamp) + "," + String(timeStamp) + "," +
String(NO2_val) + "," + String(C2H5CH_val) + "," + String(VOC_val) + "," +
String(CO_val) + "\r\n";
Serial.print("Save data: ");
Serial.println(dataMessage);
appendFile(SD, "/data.txt", dataMessage.c_str());
}

// Write to the SD card (DON'T MODIFY THIS FUNCTION)
void writeFile(fs::FS &fs, const char * path, const char * message) {
Serial.printf("Writing file: %s\n", path);

File file = fs.open(path, FILE_WRITE);
if(!file) {
Serial.println("Failed to open file for writing");
return;
}
if(file.print(message)) {
Serial.println("File written");
} else {
Serial.println("Write failed");
}
file.close();
}

// Append data to the SD card (DON'T MODIFY THIS FUNCTION)
void appendFile(fs::FS &fs, const char * path, const char * message) {
Serial.printf("Appending to file: %s\n", path);

File file = fs.open(path, FILE_APPEND);
if(!file) {
Serial.println("Failed to open file for appending");
return;
}
if(file.print(message)) {
Serial.println("Message appended");
} else {
Serial.println("Append failed");
}
file.close();
}

Compile e faça o upload do programa e abra o monitor de porta serial. Se o programa rodar sem problemas, você verá a seguinte mensagem sendo exibida no monitor serial.

Você pode sempre remover o cartão microSD quando for conveniente e acessar os dados do sensor salvos por meio de um leitor de cartões.

nota

Para facilitar o teste, o efeito é mostrado a cada minuto para salvar dados, enquanto o código de exemplo real fornecido salva dados a cada dez minutos.

cuidado

Há os seguintes pontos a serem observados sobre este projeto:

  1. O Multichannel Gas Sensor precisa de um período de aquecimento antes que os valores obtidos sejam precisos. Portanto, os primeiros conjuntos de dados registrados podem ser considerados descartáveis se o erro for grande.
  2. O monitor serial só exibirá as informações salvas uma vez, porque este exemplo usa a função de sono profundo; isso é equivalente a um reset após acordar, ou seja, você precisa reabrir a porta serial do Arduino para ver as próximas informações de depuração. Mas fique tranquilo, se não houver problema com o cartão, os dados do sensor serão coletados pontualmente no horário que você definiu.

Anotação do programa

Neste exemplo, o XIAO ESP32S3 fica em modo de sono profundo entre cada leitura. No modo de sono profundo, todo o seu código deve ficar na função setup(), porque o XIAO ESP32S3 nunca chega ao loop().

Este exemplo usa um fator de conversão de microssegundos para segundos, de modo que você possa definir o tempo de sono na variável TIME_TO_SLEEP em segundos. Neste caso, estamos configurando o XIAO ESP32S3 para dormir por 10 minutos (600 segundos). Se você quiser que o XIAO ESP32S3 durma por um período de tempo diferente, basta inserir o número de segundos de sono profundo na variável TIME_TO_SLEEP.

// Define deep sleep options
uint64_t uS_TO_S_FACTOR = 1000000; // Conversion factor for micro seconds to seconds
// Sleep for 10 minutes = 600 seconds
uint64_t TIME_TO_SLEEP = 600;

Em seguida, defina o pino CS do cartão microSD. Neste caso, ele está configurado como GPIO 21.

#define SD_CS 21

Crie uma variável chamada readingID para armazenar o ID da leitura. Esta é uma forma de organizar suas leituras. Para salvar o valor de uma variável durante o sono profundo, podemos salvá-la na memória RTC. Para salvar dados na memória RTC, você só precisa adicionar RTC_DATA_ATTR antes da definição da variável.

Crie uma variável String para armazenar os dados a serem salvos no cartão microSD.

As duas linhas a seguir definem um NTPClient para solicitar data e hora de um servidor NTP.

WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP);

Em seguida, inicialize o cliente NTP na função Setup() para obter a data e a hora do servidor NTP. Você pode usar o método setTimeOffset(<time>) para ajustar o horário para o seu fuso horário.

Depois de ter tudo inicializado, podemos obter as leituras, o carimbo de data/hora e registrar tudo no cartão microSD.

Para tornar o código mais fácil de entender, criamos as seguintes funções:

  • getReadings(): lê o valor do gás a partir do Multichannel Gas Sensor;
  • getTimeStamp(): obtém data e hora do servidor NTP;
  • logSDcard(): registra os dados anteriores no cartão microSD.

Por fim, o ESP32 inicia o sono profundo.

esp_sleep_enable_timer_wakeup(TIME_TO_SLEEP * uS_TO_S_FACTOR);
esp_deep_sleep_start();

Recomendamos que você use essas duas funções juntas. Certifique-se de que o XIAO possa entrar no modo de sono profundo o mais rápido possível após definir o tempo de despertar.

Sistema de Arquivos Flash de Interface Serial Periférica (SPIFFS)

cuidado

Esta seção se aplica ao XIAO ESP32C3, XIAO ESP32S3 ou XIAO ESP32S3 Sense, mas esta seção não oferece suporte ao Arduino IDE 2.X.

O ESP32 contém um Sistema de Arquivos Flash de Interface Serial Periférica (SPIFFS). O SPIFFS é um sistema de arquivos leve criado para microcontroladores com um chip de flash conectado pelo barramento SPI, como a memória flash do ESP32. Neste artigo vamos mostrar como fazer o upload de arquivos para o sistema de arquivos do ESP32 com facilidade usando um plugin para o Arduino IDE.

O SPIFFS permite que você acesse a memória flash como faria em um sistema de arquivos normal no seu computador, porém mais simples e limitado. Você pode ler, escrever, fechar e excluir arquivos. No momento em que este texto foi escrito, o SPIFFS não oferece suporte a diretórios, então tudo é salvo em uma estrutura plana.

Usar SPIFFS com o XIAO ESP32 é especialmente útil para:

  • Criar arquivos de configuração com ajustes
  • Salvar dados permanentemente
  • Criar arquivos para salvar pequenas quantidades de dados em vez de usar um cartão microSD
  • Salvar arquivos HTML e CSS para construir um servidor web
  • Salvar imagens, figuras e ícones

Instalando o Arduino ESP32 Filesystem Uploader

Você pode criar, salvar e escrever arquivos no sistema de arquivos do ESP32 escrevendo o código você mesmo no Arduino IDE. Isso não é muito útil, porque você teria que digitar o conteúdo dos seus arquivos no sketch do Arduino.

Felizmente, existe um plugin para o Arduino IDE que permite fazer o upload de arquivos diretamente para o sistema de arquivos do ESP32 a partir de uma pasta no seu computador. Isso torna o trabalho com arquivos realmente fácil e simples. Vamos instalá-lo.

nota

Observação: no momento em que este texto foi escrito, o plugin ESP32 Filesystem Uploader não é suportado no Arduino 2.0.

Windows

Etapa 1. Acesse a página de releases e clique no arquivo ESP32FS-1.1.zip para fazer o download.

Etapa 2. Encontre o local do seu Sketchbook. No Arduino IDE, vá em File > Preferences e verifique o local do Sketchbook. No meu caso, ele está no seguinte caminho: C:\Users\mengd\Documents\Arduino.

Etapa 3. Vá até o local do sketchbook e crie uma pasta tools.

Etapa 4. Descompacte a pasta .zip baixada. Abra-a e copie a pasta ESP32FS para a pasta tools que você criou na etapa anterior. Você deve ter uma estrutura de pastas semelhante a:

<Sketchbook-location>/tools/ESP32FS/tool/esp32fs.jar

Etapa 5. Por fim, reinicie o seu Arduino IDE.

Para verificar se o plugin foi instalado com sucesso, abra o Arduino IDE. Selecione XIAO ESP32S3 ou XIAO ESP32C3, vá em Tools e verifique se você tem a opção ESP32 Sketch Data Upload.

MacOS

Etapa 1. Acesse a página de releases e clique no arquivo ESP32FS-1.1.zip para fazer o download.

Etapa 2. Descompacte os arquivos.

Etapa 3. Crie uma pasta chamada tools em /Documents/Arduino/.

Etapa 4. Copie a pasta ESP32FS descompactada para o diretório tools. Você deve ter uma estrutura de pastas semelhante.

~Documents/Arduino/tools/ESP32FS/tool/esp32fs.jar

Etapa 5. Por fim, reinicie o seu Arduino IDE.

Para verificar se o plugin foi instalado com sucesso, abra o Arduino IDE. Selecione XIAO ESP32S3 ou XIAO ESP32C3, vá em Tools e verifique se você tem a opção ESP32 Sketch Data Upload.

Fazendo upload de arquivos usando o Filesystem Uploader

Para fazer upload de arquivos para o sistema de arquivos do ESP32, siga as instruções a seguir.

Etapa 6. Crie um sketch do Arduino e salve-o. Para fins de demonstração, você pode salvar um sketch vazio.

Etapa 7. Em seguida, abra a pasta do sketch. Você pode ir em Sketch > Show Sketch Folder. A pasta onde o seu sketch está salvo deve ser aberta.

Etapa 8. Dentro dessa pasta, crie uma nova pasta chamada data.

Etapa 9. Dentro da pasta data é onde você deve colocar os arquivos que deseja salvar no sistema de arquivos do ESP32. Como exemplo, crie um arquivo .txt com algum texto chamado test_example.

Etapa 10. Em seguida, para fazer upload dos arquivos, no Arduino IDE, você só precisa ir em Tools > ESP32 Sketch Data Upload.

cuidado

O uploader substituirá qualquer coisa que você já tenha salvo no sistema de arquivos.

Os arquivos foram enviados com sucesso para o sistema de arquivos do ESP32 quando você vir a mensagem SPIFFS Image Uploaded.

Testando o Uploader

Agora, vamos apenas verificar se o arquivo foi realmente salvo no sistema de arquivos do ESP32. Simplesmente faça o upload do seguinte código para a sua placa ESP32.

#include "SPIFFS.h"

void setup() {
Serial.begin(115200);
while(!Serial);

if(!SPIFFS.begin(true)){
Serial.println("An Error has occurred while mounting SPIFFS");
return;
}

File file = SPIFFS.open("/test_example.txt");
if(!file){
Serial.println("Failed to open file for reading");
return;
}

Serial.println("File Content:");
while(file.available()){
Serial.write(file.read());
}
file.close();

}

void loop() {

}

Depois de fazer o upload, abra o Monitor Serial com uma taxa de baud de 115200. Ele deve imprimir o conteúdo do seu arquivo .txt no Monitor Serial.

Armazenamento de Dados em Flash

cuidado

Esta seção se aplica ao XIAO ESP32C3, XIAO ESP32S3 ou XIAO ESP32S3 Sense.

Quando usamos placas de desenvolvimento, muitos de nós vão querer usar a memória flash do chip para armazenar alguns dados importantes. Isso exige um método de armazenamento que garanta que nenhum dado seja perdido mesmo em caso de falha anormal da placa de desenvolvimento.

Este tutorial apresentará como armazenar dados importantes na memória flash do XIAO ESP32 a partir de dois métodos de armazenamento diferentes, conforme a seguir:

  1. O primeiro guia mostra como salvar dados permanentemente na memória flash do ESP32 usando a biblioteca Preferences.h. Os dados mantidos na memória flash persistem em reinicializações ou falhas de energia. Usar a biblioteca Preferences.h é útil para salvar dados como credenciais de rede, chaves de API, valores de limite ou até mesmo o último estado de um GPIO. Você aprenderá como salvar e ler dados da memória flash.

  2. O segundo guia explica o que é a EEPROM do XIAO ESP32C3 e para que ela é útil. Também vamos mostrar como escrever e ler da EEPROM e construir um exemplo de projeto para colocar em prática os conceitos aprendidos.

Esta seção foi escrita para o XIAO ESP32C3 e é totalmente compatível com o novo XIAO ESP32S3, então você pode usar diretamente as rotinas aqui, portanto não vamos abordá-las novamente aqui.

Solução de Problemas

Citações e Referências

Este artigo se baseia no conteúdo de sistema de arquivos do Random Nerd Tutorials sobre ESP32 e o utiliza verificado no Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense.

Agradecimentos especiais aos autores do Random Nerd Tutorials por seu árduo trabalho!

A seguir está o link de referência para o artigo original; você é bem-vindo para aprender mais sobre o sistema de arquivos do ESP32 por meio do seguinte link para o artigo original.

Para mais informações sobre o uso da placa de desenvolvimento ESP32, leia o site oficial do Random Nerd Tutorials.

Suporte Técnico & Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...