Seeed Studio XIAO ESP32S3 com MicroPython

MicroPython é um interpretador Python com um recurso parcial de compilação de código nativo. Ele fornece um subconjunto dos recursos do Python 3.5, implementado para processadores embarcados e sistemas com recursos limitados. Ele é diferente do CPython e você pode ler mais sobre as diferenças aqui.
Instalando MicroPython
Instalar Esptool
Se você ainda não instalou o esptool.py, pode fazê-lo usando pip no seu PC:
pip install esptool
Baixar o firmware MicroPython para o XIAO ESP32S3
Você precisa baixar o arquivo binário do firmware em micropython.org Depois de baixar o arquivo bin correto, navegue até a pasta e abra um terminal cmd lá. Na versão final deste documento, a versão mais recente do arquivo bin é:
ESP32_GENERIC_S3-20230602-v1.23.0.bin
Conectar o XIAO ESP32S3 ao seu PC
Você precisa pressionar e manter pressionado o botão BOOT na sua placa XIAO ESP32S3 para entrar no modo 'bootloader' enquanto a conecta ao cabo USB tipo C no seu PC.
Verificar porta
Encontre todos os dispositivos seriais no seu PC.
- Linux
No Linux, você pode usar o comando dmesg para ver os dispositivos conectados:
dmesg | grep tty
Como alternativa, você pode listar dispositivos seriais usando ls:
ls /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
- Windows
No Windows, você pode localizar o endereço da porta USB para serial abrindo o Gerenciador de Dispositivos.

- macOS
No macOS, você pode listar as portas seriais disponíveis usando o comando ls:
ls /dev/cu*
Isso mostrará todos os dispositivos de porta serial.

Se a porta estiver ocupada, você pode usar o seguinte comando para encontrar e matar qualquer processo que esteja usando a porta (no macOS): Identifique processos usando a porta:
lsof | grep port
Este comando lista arquivos abertos e procura qualquer processo usando a porta especificada. Encontre o ID do processo (PID) na saída e finalize o processo:
kill -9 <PID>
Substitua PID pelo ID de processo real encontrado.
Apagar flash
esptool.py --chip esp32s3 --port /dev/cu.usbmodem11301 erase_flash
Substitua '/dev/cu.usbmodem11301' pelo nome de porta correto do seu sistema (por exemplo, COM3 no Windows, /dev/ttyUSB0 no Linux).
Gravar flash
Grave o firmware no XIAO ESP32S3:
esptool.py --chip esp32s3 --port /dev/cu.usbmodem11301 --baud 460800 write_flash -z 0x0 ESP32_GENERIC_S3-20240602-v1.23.0.bin
Novamente, substitua '/dev/cu.usbmodem11301' pelo nome de porta correto e 'ESP32_GENERIC_S3-20240602-v1.23.0.bin' pelo caminho para o seu arquivo de firmware. Não se esqueça de fazer o hard reset via pino RTS. Depois você pode começar a compilar scripts usando sua ferramenta preferida para o ESP32!
Editores recomendados para MicroPython
Algumas das ferramentas populares estão listadas abaixo.
1. Thonny
Instale e abra o Thonny, depois configure o Thonny seguindo as instruções:
pip install thonny
#open thonny after installation
thonny
Vá em Run-->Configure Interpreter e certifique-se de que a aba Interpreter nas opções do Thonny esteja como mostrado abaixo, selecione "CircuitPython (generic)" e a porta:

Clique em "OK" na caixa de diálogo e você deverá ver o shell Micropython na parte inferior da janela do Thonny, como mostrado na figura abaixo. Digite o script linha por linha no Shell para obter o tamanho da flash e da SRAM:
import esp
esp.flash_size()

Parabéns por configurar com sucesso o MicroPython no seu XIAO ESP32S3 com o Thonny!
2. Arduino Lab para MicroPython
Baixe o Arduino Lab para MicroPython e conecte o dispositivo ao seu PC.

Codifique assim:
from machine import Pin
import time
# Define the LED pin
led = Pin(6, Pin.OUT) # Use correct gpio
# Blink the LED in a loop
while True:
led.value(1) # Turn the LED on
time.sleep(1) # Wait for a second
led.value(0) # Turn the LED off
time.sleep(1) # Wait for a second

3. Pymakr no Visual Studio Code
- Instalar Pymakr Siga as instruções de instalação para instalar o Pymakr.
- Conecte seu XIAO ESP32S3 ao computador.

- Criar um novo projeto Abra o VS Code e crie um novo projeto para o seu microcontrolador.
- Adicionar um novo arquivo Python Crie um novo arquivo Python dentro do seu projeto.
- Enviar o script para o MCU e compilar o script

4. uPtCraft IDE
Informações de Pinout/Porta

- Para mais informações, consulte a visão geral de hardware
- Esquemático do Seeed Studio XIAO ESP32S3
Primeiros passos com MicroPython no XIAO ESP32S3
Aqui está uma referência rápida para operação do ESP32 com micropython. Para mais conhecimento sobre bibliotecas micropython.
Controle geral da placa
O REPL (Read-Eval-Print-Loop) do MicroPython está na UART0 (GPIO1=TX, GPIO3=RX) a 115200 baud. A conclusão por tab é útil para descobrir quais métodos um objeto possui. O modo de colagem (ctrl-E) é útil para colar um grande bloco de código Python no REPL. Pode-se usar a função dir() no MicroPython (similar ao Python) para listar os atributos e métodos de um objeto. Por exemplo, digite dir(machine) no shell:

O módulo machine:
import machine
machine.freq() # get the current frequency of the CPU, for esp32s3 is 240000000
machine.freq(160000000) # set the CPU frequency to 160 MHz
#frequency must be 20MHz, 40MHz, 80Mhz, 160MHz or 240MHz
O módulo esp:
import esp
esp.osdebug(None) # turn off vendor O/S debugging messages
esp.osdebug(0) # redirect vendor O/S debugging messages to UART(0)
# low level methods to interact with flash storage
esp.flash_size()
esp.flash_user_start()
esp.flash_erase(sector_no)
esp.flash_write(byte_offset, buffer)
esp.flash_read(byte_offset, buffer)
O módulo esp32: ESP32C3, ESP32S2 e ESP32S3 têm um sensor de temperatura interno disponível e retornam a temperatura em Celsius:
import esp32
esp32.mcu_temperature() # read the internal temperature of the MCU, in Celsius
Rede-WLAN
O módulo Network: Mais informações consulte aqui.
import network
wlan = network.WLAN(network.STA_IF) # create station interface
wlan.active(True) # activate the interface
wlan.scan() # scan for access points
wlan.isconnected() # check if the station is connected to an AP
wlan.connect('ssid', 'key') # connect to an AP
wlan.config('mac') # get the interface's MAC address
wlan.ifconfig() # get the interface's IPv4 addresses
ap = network.WLAN(network.AP_IF) # create access-point interface
ap.config(ssid='ESP-AP') # set the SSID of the access point
ap.config(max_clients=10) # set how many clients can connect to the network
ap.active(True) # activate the interface
Uma função útil para conectar à sua rede WiFi local é:
def do_connect():
import network
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
if not wlan.isconnected():
print('connecting to network...')
wlan.connect('ssid', 'key') #replace the ssid and key
while not wlan.isconnected():
pass
print('network config:', wlan.ifconfig())
Atraso e temporização
O módulo time:
import time
time.sleep(1) # sleep for 1 second
time.sleep_ms(500) # sleep for 500 milliseconds
time.sleep_us(10) # sleep for 10 microseconds
start = time.ticks_ms() # get millisecond counter
delta = time.ticks_diff(time.ticks_ms(), start) # compute time difference
Temporizadores
A porta ESP32 possui quatro temporizadores de hardware. Use a classe com um ID de temporizador de 0 a 3 (inclusive):
from machine import Timer
tim0 = Timer(0)
tim0.init(period=5000, mode=Timer.ONE_SHOT, callback=lambda t:print(0))
tim1 = Timer(1)
tim1.init(period=2000, mode=Timer.PERIODIC, callback=lambda t:print(1))
O período é em milissegundos. Timers virtuais não são atualmente suportados nesta porta.
Pinos e GPIO
A classe machine.Pin:
from machine import Pin
p2 = Pin(2, Pin.OUT) # create output pin on GPIO2
p2.on() # set pin to "on" (high) level
p2.off() # set pin to "off" (low) level
p2.value(1) # set pin to on/high
p3 = Pin(3, Pin.IN) # create input pin on GPIO3
print(p3.value()) # get value, 0 or 1
p4 = Pin(4, Pin.IN, Pin.PULL_UP) # enable internal pull-up resistor
p5 = Pin(5, Pin.OUT, value=1) # set pin high on creation
p6 = Pin(6, Pin.OUT, drive=Pin.DRIVE_3) # set maximum drive strength
Os pinos disponíveis estão nos seguintes intervalos (inclusive): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,43,44. Eles correspondem aos números reais de pinos GPIO do chip ESP32S3.
UART(barramento serial)
A classe machine.UART:
from machine import UART
uart1 = UART(1, baudrate=9600, tx=43, rx=44)
uart1.write('hello') # write 5 bytes
uart1.read(5) # read up to 5 bytes
O ESP32C3 possui uma UART de hardware. Os pinos são listados abaixo:
| UART | Pino |
|---|---|
| TX | 43 |
| RX | 44 |
PWM(modulação por largura de pulso)
PWM pode ser habilitado em todos os pinos com capacidade de saída. A frequência base pode variar de 1Hz a 40MHz, mas há um compromisso: à medida que a frequência base aumenta, a resolução do duty diminui. A classe machine.PWM:
from machine import Pin, PWM
pwm2 = PWM(Pin(2), freq=5000, duty_u16=32768) # create PWM object from a pin
freq = pwm2.freq() # get current frequency
pwm2.freq(1000) # set PWM frequency from 1Hz to 40MHz
duty = pwm2.duty() # get current duty cycle, range 0-1023 (default 512, 50%)
pwm2.duty(256) # set duty cycle from 0 to 1023 as a ratio duty/1023, (now 25%)
duty_u16 = pwm2.duty_u16() # get current duty cycle, range 0-65535
pwm2.duty_u16(2**16*3//4) # set duty cycle from 0 to 65535 as a ratio duty_u16/65535, (now 75%)
duty_ns = pwm2.duty_ns() # get current pulse width in ns
pwm2.duty_ns(250_000) # set pulse width in nanoseconds from 0 to 1_000_000_000/freq, (now 25%)
pwm2.deinit() # turn off PWM on the pin
pwm3 = PWM(Pin(3), freq=20000, duty=512) # create and configure in one go
print(pwm3) # view PWM settings
ADC(conversão analógica para digital)
No XIAO ESP32S3, a funcionalidade de ADC está disponível nos pinos 1,2,3,4,5,6,7,8,9. A classe machine.ADC:
from machine import ADC
adc = ADC(pin) # create an ADC object acting on a pin
val = adc.read_u16() # read a raw analog value in the range 0-65535
val = adc.read_uv() # read an analog value in microvolts
SPI
Barramento SPI por software
SPI por software (usando bit-banging) funciona em todos os pinos e é acessado pela classe machine.SoftSPI:
from machine import Pin, SoftSPI
# construct a SoftSPI bus on the given pins
# polarity is the idle state of SCK
# phase=0 means sample on the first edge of SCK, phase=1 means the second
spi = SoftSPI(baudrate=100000, polarity=1, phase=0, sck=Pin(2), mosi=Pin(4), miso=Pin(6))
spi.init(baudrate=200000) # set the baudrate
spi.read(10) # read 10 bytes on MISO
spi.read(10, 0xff) # read 10 bytes while outputting 0xff on MOSI
buf = bytearray(50) # create a buffer
spi.readinto(buf) # read into the given buffer (reads 50 bytes in this case)
spi.readinto(buf, 0xff) # read into the given buffer and output 0xff on MOSI
spi.write(b'12345') # write 5 bytes on MOSI
buf = bytearray(4) # create a buffer
spi.write_readinto(b'1234', buf) # write to MOSI and read from MISO into the buffer
spi.write_readinto(buf, buf) # write buf to MOSI and read MISO back into buf
Barramento SPI por hardware
O SPI por hardware é acessado pela classe machine.SPI e possui os mesmos métodos do SPI por software acima:
from machine import Pin, SPI
hspi = SPI(1, 10000000)
hspi = SPI(1, 10000000, sck=Pin(7), mosi=Pin(9), miso=Pin(8))
| SPI | Pino |
|---|---|
| SCK | D7 |
| MOSI | D9 |
| MISO | D8 |
I2C
Barramento I2C por software
I2C por software (usando bit-banging) funciona em todos os pinos com capacidade de saída e é acessado pela classe machine.SoftI2C:
from machine import Pin, SoftI2C
i2c = SoftI2C(scl=Pin(6), sda=Pin(5), freq=100000)
i2c.scan() # scan for devices
i2c.readfrom(0x3a, 4) # read 4 bytes from device with address 0x3a
i2c.writeto(0x3a, '12') # write '12' to device with address 0x3a
buf = bytearray(10) # create a buffer with 10 bytes
i2c.writeto(0x3a, buf) # write the given buffer to the peripheral
Barramento I2C por hardware
O driver é acessado pela classe machine.I2C e possui os mesmos métodos do I2C por software acima:
from machine import Pin, I2C
i2c = I2C(0, scl=Pin(6), sda=Pin(5), freq=400000)
Expension Board Base para XIAO
Pré-requisitos:
| XIAO ESP32S3 com cabeçalho soldado | Expension Board Base para XIAO | Sensor de luz Grove |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Ler os dados do sensor de luz

import time
from machine import Pin, ADC
# Initialize the analog input on pin 2 (corresponds to A0)
analog_in = ADC(Pin(1))
analog_in.atten(ADC.ATTN_11DB) # Configure the input range (0-3.6V)
def get_voltage(pin):
# Convert the raw ADC value to voltage
return (pin.read() / 4095) * 3.3
while True:
# Read the raw analog value
raw_value = analog_in.read()
# Convert the raw value to voltage
voltage = get_voltage(analog_in)
# Print the raw value and voltage to the serial console
print("[Light] Raw value: {:5d} Voltage: {:.2f}V".format(raw_value, voltage))
# Delay for a short period of time before reading again
time.sleep(1)

Acender a tela OLED
Conecte seu XIAO ESP32S3, abra o Thonny e clique no canto inferior direito para configurar o interpretador Selecione o interpretador - Micropython (ESP32) e Porta >>> Clique em OK

Se tudo correr bem, você verá a saída no shell Instale a biblioteca ssd1306 do MicroPython. Clique em "Tools" >>> Clique em "Management Packages" >>> Digite o nome da biblioteca >>> Clique em "Search micropython-lib and PyPl"

Execute o script e grave-o na placa. Depois de terminar a codificação, clique no botão verde para executar o script.
import time
from machine import Pin, SoftI2C
import ssd1306
import math
# ESP8266 Pin assignment
i2c = SoftI2C(scl=Pin(6), sda=Pin(5)) # Adjust the Pin numbers based on your connections
oled_width = 128
oled_height = 64
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)
oled.fill(0) # Clear the screen
oled.text("Hello, Seeder!", 10, 15)
oled.text("/////", 30, 40)
oled.text("(`3`)y", 30, 55)
oled.show() # Show the text

Teste de streaming da câmera
O teste de streaming da câmera também é fornecido para o ESP32S3 sense (com câmera), por favor consulte aqui.
Obrigado por ler este artigo! Sinta-se à vontade para compartilhar suas ideias nos comentários.
Recursos
- O arquivo binário do firmware para XIAO ESP32S3 com MicroPython
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.