Comece a usar o protocolo ESP-NOW na Série XIAO

Este Wiki vai explicar o que é o protocolo ESP-NOW e ensinar você a usar a Série XIAO ESP32 para se comunicar usando esse protocolo. O processo será muito simples. Para que todos possam utilizar o protocolo ESP-NOW na série XIAO ESP32, preparamos três tipos de XIAO ESP32, C6/C3/S3, para se comunicarem, então vamos começar esta jornada!
Aliás, se você acabou de adquirir esta placa, clique neste link; ele mostrará como começar.
O que é o protocolo ESP-NOW?
A definição oficial fornecida: ESP-NOW é um protocolo de comunicação sem fio definido pela Espressif que permite o controle direto, rápido e de baixo consumo de energia de dispositivos inteligentes sem a necessidade de um roteador. Ele pode coexistir com Wi‑Fi e Bluetooth LE, suportando várias séries de SoCs como Lexin ESP8266, ESP32, ESP32-S e ESP32-C. ESP-NOW é amplamente utilizado em áreas como eletrodomésticos inteligentes, controle remoto e sensores.
Possui as seguintes características
- De acordo com o método de conexão pelo endereço MAC, o pareamento pode ser feito rapidamente sem condições de rede, e os dispositivos podem ser conectados em modos um‑para‑muitos, um‑para‑um, muitos‑para‑um e muitos‑para‑muitos
- ESP-NOW é um protocolo de comunicação sem fio baseado na camada de enlace de dados, que simplifica o protocolo das cinco camadas OSI superiores em uma única camada, sem necessidade de adicionar cabeçalhos de pacotes nem desempacotar camada por camada. Isso alivia bastante a lentidão e o atraso causados por perda de pacotes durante a congestão da rede e possui uma velocidade de resposta mais alta
Comparado com Wi‑Fi e Bluetooth
- Wi‑Fi: o ESP-NOW suporta comunicação ponto a ponto entre dispositivos, portanto tem menor consumo de energia e maior velocidade de transmissão, além de um alcance de comunicação maior.
- Bluetooth: o ESP-NOW não requer um processo de pareamento, tornando o uso do ESP-NOW mais simples e fácil; assim, ele tem menor consumo de energia e maior velocidade de transmissão.
Mas o ESP-NOW é adequado para cenários de aplicação que exigem comunicação rápida, confiável, de baixo consumo de energia e ponto a ponto, enquanto Bluetooth e Wi‑Fi são mais adequados para ambientes de rede complexos e cenários com um grande número de dispositivos.
Preparação de hardware
Neste projeto, para considerar que algumas pessoas podem ter apenas XIAO ESP32S3, XIAO ESP32C3 ou XIAO ESP32C6, e para que você possa aprender melhor a comunicação com ESP-NOW, este exemplo usa três modelos XIAO ESP32, XIAO ESP32S3, XIAO ESP32C3 e XIAO ESP32C6, para se comunicarem entre si. Você só precisa mover o código ligeiramente para usar quaisquer dois ou três dos três modelos acima na prática. Sem mais explicações, vamos dar uma olhada em como o código a seguir é implementado. Vamos fazer isso!
Se você ainda não tem nenhuma das duas peças da série XIAO ESP32, aqui estão os links de compra.
| XIAO ESP32C3 | XIAO ESP32S3 | XIAO ESP32C6 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Implementação da função
Vamos primeiro entender a estrutura geral do código. Este exemplo usa XIAO ESP32S3, XIAO ESP32C3 e XIAO ESP32C6. Existem três placas ESP32, XIAO ESP32S3 como transmissor e XIAO ESP32C6 e XIAO ESP32C3 como receptores. Claro, isso é apenas a atribuição de função neste código. Depois da explicação abaixo, se você quiser alterar, adicionar ou remover o papel do receptor e do transmissor, será muito simples. Vamos nos envolver!
Parte 1. Código do transmissor XIAO ESP32S3
#include <Arduino.h>
#include "WiFi.h"
#include "esp_now.h"
#define ESPNOW_WIFI_CHANNEL 0
#define MAX_ESP_NOW_MAC_LEN 6
#define BAUD 115200
#define MAX_CHARACTERS_NUMBER 20
#define NO_PMK_KEY false
typedef uint8_t XIAO;
typedef int XIAO_status;
//You need input your XIAO ESP32 Series MAC,Cannot copy directly!!!!
static uint8_t Receiver_XIAOC3_MAC_Address[MAX_ESP_NOW_MAC_LEN] = {0x64, 0xe8, 0x33, 0x89, 0x80, 0xb8};
static uint8_t Receiver_XIAOC6_MAC_Address[MAX_ESP_NOW_MAC_LEN] = {0xf0, 0xf5, 0xbd, 0x1a, 0x97, 0x20};
esp_now_peer_info_t peerInfo;
esp_now_peer_info_t peerInfo1;
typedef struct receiver_meesage_types{
char Reveiver_device[MAX_CHARACTERS_NUMBER];
char Reveiver_Trag[MAX_CHARACTERS_NUMBER];
}receiver_meesage_types;
receiver_meesage_types XIAOC3_RECEIVER_INFORATION;
receiver_meesage_types XIAOC6_RECEIVER_INFORATION;
typedef struct message_types{
char device[MAX_CHARACTERS_NUMBER];
char Trag[MAX_CHARACTERS_NUMBER];
}message_types;
message_types Personal_XIAOC3_Information;
message_types Personal_XIAOC6_Information;
void espnow_init();
void espnow_deinit();
void SenderXIAOS3_MACAddress_Requir();
void SenderXIAOS3_Send_Data();
void SenderXIAOS3_Send_Data_cb(const XIAO *mac_addr,esp_now_send_status_t status);
void Association_ReceiverXIAOC3_peer();
void Association_ReceiverXIAOC6_peer();
void ReceiverXIAOC3_Recive_Data_cb(const esp_now_recv_info *info, const uint8_t *incomingData, int len);
void ReceiverXIAOC6_Recive_Data_cb(const esp_now_recv_info *info, const uint8_t *incomingData, int len);
void setup(){
Serial.begin(BAUD);
while(!Serial);
SenderXIAOS3_MACAddress_Requir();
SenderXIAOS3_MACAddress_Requir();
espnow_init();
esp_now_register_send_cb(SenderXIAOS3_Send_Data_cb);
Association_ReceiverXIAOC6_peer();
Association_ReceiverXIAOC3_peer();
esp_now_register_recv_cb(ReceiverXIAOC3_Recive_Data_cb);
esp_now_register_recv_cb(ReceiverXIAOC6_Recive_Data_cb);
}
void loop(){
SenderXIAOS3_Send_Data();
delay(100);
}
void SenderXIAOS3_Send_Data_cb(const XIAO *mac_addr,esp_now_send_status_t status){
char macStr[18];
Serial.print("Packet to: ");
snprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);
Serial.println(macStr);
delay(500);
Serial.print(" send status:\t");
Serial.println(status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS ? "Delivery Success" : "Delivery Fail");
Serial.println("");
}
void Association_ReceiverXIAOC3_peer(){
Serial.println("Attempting to associate peer for XIAOC3...");
peerInfo.channel = ESPNOW_WIFI_CHANNEL;
peerInfo.encrypt = NO_PMK_KEY;
memcpy(peerInfo.peer_addr, Receiver_XIAOC3_MAC_Address, 6);
esp_err_t addPressStatus = esp_now_add_peer(&peerInfo);
if (addPressStatus != ESP_OK)
{
Serial.print("Failed to add peer");
Serial.println(addPressStatus);
}else
{
Serial.println("Successful to add peer");
}
}
void Association_ReceiverXIAOC6_peer(){
Serial.println("Attempting to associate peer for XIAOC6...");
peerInfo1.channel = ESPNOW_WIFI_CHANNEL;
peerInfo1.encrypt = NO_PMK_KEY;
memcpy(peerInfo1.peer_addr, Receiver_XIAOC6_MAC_Address, 6);
esp_err_t addPressStatus = esp_now_add_peer(&peerInfo1);
if (addPressStatus != ESP_OK)
{
Serial.print("Failed to add peer");
Serial.println(addPressStatus);
}else
{
Serial.println("Successful to add peer");
}
}
void SenderXIAOS3_Send_Data(){
strcpy(Personal_XIAOC3_Information.device, "XIAOS3");
strcpy(Personal_XIAOC3_Information.Trag, "Hello,i'm sender");
strcpy(Personal_XIAOC6_Information.device, "XIAOS3");
strcpy(Personal_XIAOC6_Information.Trag, "Hello,i'm sender");
esp_err_t XIAOS3_RECEIVER_INFORATION_data1 = esp_now_send(Receiver_XIAOC3_MAC_Address, (uint8_t *)&Personal_XIAOC3_Information, sizeof(message_types));
esp_err_t XIAOS3_RECEIVER_INFORATION_data2 = esp_now_send(Receiver_XIAOC6_MAC_Address, (uint8_t *)&Personal_XIAOC6_Information, sizeof(message_types));
if (XIAOS3_RECEIVER_INFORATION_data1 == ESP_OK || XIAOS3_RECEIVER_INFORATION_data2 == ESP_OK)
{
Serial.println("Sent with success: XIAOS3_RECEIVER_INFORATION_data1 and XIAOS3_RECEIVER_INFORATION_data2");
}
delay(4000);
}
void ReceiverXIAOC3_Recive_Data_cb(const esp_now_recv_info *info, const uint8_t *incomingData, int len) {
memcpy(&XIAOC3_RECEIVER_INFORATION, incomingData, sizeof(XIAOC3_RECEIVER_INFORATION));
Serial.print("Bytes received: ");
Serial.println(len);
Serial.print("Reveiver_device: ");
Serial.println(XIAOC3_RECEIVER_INFORATION.Reveiver_device);
Serial.print("Reveiver_Trag: ");
Serial.println(XIAOC3_RECEIVER_INFORATION.Reveiver_Trag);
Serial.println();
}
void ReceiverXIAOC6_Recive_Data_cb(const esp_now_recv_info *info, const uint8_t *incomingData, int len) {
memcpy(&XIAOC6_RECEIVER_INFORATION, incomingData, sizeof(XIAOC6_RECEIVER_INFORATION));
Serial.print("Bytes received: ");
Serial.println(len);
Serial.print("Reveiver_device: ");
Serial.println(XIAOC6_RECEIVER_INFORATION.Reveiver_device);
Serial.print("Reveiver_Trag: ");
Serial.println(XIAOC6_RECEIVER_INFORATION.Reveiver_Trag);
Serial.println();
}
void SenderXIAOS3_MACAddress_Requir(){
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.setChannel(ESPNOW_WIFI_CHANNEL);
XIAO mac[MAX_ESP_NOW_MAC_LEN];
while(!WiFi.STA.started()){
Serial.print(".");
delay(100);
}
WiFi.macAddress(mac);
Serial.println();
Serial.printf("const uint8_t mac_self[6] = {0x%02x, 0x%02x, 0x%02x, 0x%02x, 0x%02x, 0x%02x};", mac[0], mac[1], mac[2], mac[3], mac[4], mac[5]);
Serial.println();
}
void espnow_init(){
XIAO_status espnow_sign = esp_now_init();
if(espnow_sign == ESP_OK)
{
Serial.println("the esp now is successful init!");
}else
{
Serial.println("the esp now is failed init");
}
}
void espnow_deinit(){
XIAO_status espnow_sign = esp_now_deinit();
if(espnow_sign == ESP_OK){
Serial.println("the esp now is successful deinit!");
}else
{
Serial.println("the esp now is failed deinit!");
}
}
Código da Resolução Parte 1
As bibliotecas incluídas
#include "WiFi.h"#include "esp_now.h"
As Funções Principais
espnow_init()- Função : Inicializar a função ESPNOW
- Valor de retorno : inicialização bem-sucedida : [ESP_OK] Falha : [ESP_FAIL]
espnow_deinit()- Função : Desinicializar a função ESPNOW, todas as informações relacionadas a dispositivos pareados serão excluídas
- Valor de retorno : inicialização bem-sucedida : [ESP_OK]
SenderXIAOS3_MACAddress_Requir()- Função : Definir o modo WiFi para STA e obter o endereço MAC para imprimir na porta serial
SenderXIAOS3_Send_Data()- Função : Enviar mensagem específica
SenderXIAOS3_Send_Data_cb()- Função : Esta é uma função de callback; quando for executada, imprimirá se a mensagem foi entregue com sucesso e para qual endereço MAC
Association_ReceiverXIAOC3_peer() and Association_ReceiverXIAOC6_peer- Função : Adicionar nós pares; se precisar de mais receptores, você pode criar nós e escrever uma mensagem que corresponda para o emissor e o receptor
esp_now_register_send_cb()- Função : Registrar uma função de callback para verificar se foi enviada para a camada MAC
- Valor de retorno : a camada MAC recebeu os dados com sucesso:[ESP_NOW_SEND_SUCCESS] caso contrário [ESP_NOW_SEND_FAIL]
ReceiverXIAOC3_Recive_Data_cb()- Função : Aceitar funções de callback de envio e dados enviados
ReceiverXIAOC6_Recive_Data_cb()- Função : Aceitar funções de callback de envio e dados enviados
esp_now_register_recv_cb()- Função : Registrar uma função de callback para verificar se foi enviada para a camada MAC
- Valor de retorno : a camada MAC recebeu os dados com sucesso:[ESP_NOW_SEND_SUCCESS] caso contrário [ESP_NOW_SEND_FAIL]
Variáveis Padrão
#define ESPNOW_WIFI_CHANNE- Função : canal em que o emissor e o receptor estão localizados
#define MAX_ESP_NOW_MAC_LEN- Função : tamanho do endereço MAC
#define MAX_CHARACTERS_NUMBER- Função : número máximo de caracteres aceitos ou enviados
#define BAUD 115200- Função : Configurar a taxa de baud da porta serial
static uint8_t Receiver_XIAOC3_MAC_Address[MAX_ESP_NOW_MAC_LEN] and static uint8_t Receiver_XIAOC6_MAC_Address- Função : Armazenei os endereços MAC do meu XIAO ESP32C3 e XIAO ESP32C6. Eles atuam como receptores.
- Complemento : Observe que estes são meus endereços MAC e não podem ser escritos aí.
NO_PMK_KEY- Função : Escolher parear dispositivos sem criptografia
Parte 2. Código do Receptor XIAO ESP32C3
#include<Arduino.h>
#include "WiFi.h"
#include "esp_now.h"
#define ESPNOW_WIFI_CHANNEL 0
#define MAX_ESP_NOW_MAC_LEN 6
#define BAUD 115200
#define MAX_CHARACTERS_NUMBER 20
#define NO_PMK_KEY false
typedef uint8_t XIAO;
typedef int status;
//You need input your XIAO ESP32 Series MAC,Cannot copy directly!!!!
static uint8_t XIAOS3_Sender_MAC_Address[MAX_ESP_NOW_MAC_LEN] = {0xcc, 0x8d, 0xa2, 0x0c, 0x57, 0x5c};
esp_now_peer_info_t peerInfo_sender;
typedef struct receiver_meesage_types{
char Reveiver_device[MAX_CHARACTERS_NUMBER];
char Reveiver_Trag[MAX_CHARACTERS_NUMBER];
}receiver_meesage_types;
receiver_meesage_types XIAOC3_RECEIVER_INFORATION;
typedef struct message_types{
char Sender_device[MAX_CHARACTERS_NUMBER];
char Sender_Trag[MAX_CHARACTERS_NUMBER];
}message_types;
message_types XIAOS3_SENDER_INFORATION;
void Receiver_MACAddress_requir();
void espnow_init();
void espnow_deinit();
void ReceiverXIAOC3_Recive_Data_cb(const uint8_t * mac, const uint8_t *incomingData, int len);
void ReceiverXIAOC3_Send_Data();
void ReceiverXIAOC3_Send_Data_cb(const XIAO *mac_addr,esp_now_send_status_t status);
void Association_SenderXIAOS3_peer();
void setup() {
Serial.begin(BAUD);
while(!Serial);
Receiver_MACAddress_requir();
espnow_init();
esp_now_register_recv_cb(ReceiverXIAOC3_Recive_Data_cb);
esp_now_register_send_cb(ReceiverXIAOC3_Send_Data_cb);
Association_SenderXIAOS3_peer();
}
void loop() {
ReceiverXIAOC3_Send_Data();
delay(1000);
}
void espnow_init(){
status espnow_sign = esp_now_init();
if(espnow_sign == ESP_OK)
{
Serial.println("the esp now is successful init!");
}else
{
Serial.println("the esp now is failed init");
}
}
void espnow_deinit(){
status espnow_sign = esp_now_deinit();
if(espnow_sign == ESP_OK){
Serial.println("the esp now is successful deinit!");
}else
{
Serial.println("the esp now is failed deinit!");
}
}
void Receiver_MACAddress_requir(){
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.setChannel(ESPNOW_WIFI_CHANNEL);
XIAO mac[MAX_ESP_NOW_MAC_LEN];
while(!WiFi.STA.started()){
Serial.print(".");
delay(100);
}
WiFi.macAddress(mac);
Serial.println();
Serial.printf("const uint8_t mac_self[6] = {0x%02x, 0x%02x, 0x%02x, 0x%02x, 0x%02x, 0x%02x};", mac[0], mac[1], mac[2], mac[3], mac[4], mac[5]);
Serial.println();
}
void ReceiverXIAOC3_Recive_Data_cb(const esp_now_recv_info *info, const uint8_t *incomingData, int len) {
memcpy(&XIAOS3_SENDER_INFORATION, incomingData, sizeof(XIAOS3_SENDER_INFORATION));
Serial.print("Bytes received: ");
Serial.println(len);
Serial.print("Sender_device: ");
Serial.println(XIAOS3_SENDER_INFORATION.Sender_device);
Serial.print("Sender_Trag: ");
Serial.println(XIAOS3_SENDER_INFORATION.Sender_Trag);
Serial.println();
}
void ReceiverXIAOC3_Send_Data_cb(const XIAO *mac_addr,esp_now_send_status_t status){
char macStr[18];
Serial.print("Packet to: ");
snprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);
Serial.println(macStr);
delay(500);
Serial.print(" send status:\t");
Serial.println(status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS ? "Delivery Success" : "Delivery Fail");
Serial.println("");
}
void ReceiverXIAOC3_Send_Data(){
strcpy(XIAOC3_RECEIVER_INFORATION.Reveiver_device, "XIAOC3");
strcpy(XIAOC3_RECEIVER_INFORATION.Reveiver_Trag, "I'm get it");
esp_err_t XIAOC3_RECEIVER_INFORATION_data1 = esp_now_send(XIAOS3_Sender_MAC_Address, (uint8_t *)&XIAOC3_RECEIVER_INFORATION, sizeof(receiver_meesage_types));
if (XIAOC3_RECEIVER_INFORATION_data1 == ESP_OK)
{
Serial.println("Sent with success: XIAOC3_RECEIVER_INFORATION_data1");
}
delay(4000);
}
void Association_SenderXIAOS3_peer(){
Serial.println("Attempting to associate peer for XIAOC6...");
peerInfo_sender.channel = ESPNOW_WIFI_CHANNEL;
peerInfo_sender.encrypt = NO_PMK_KEY;
memcpy(peerInfo_sender.peer_addr, XIAOS3_Sender_MAC_Address, 6);
esp_err_t addPressStatus = esp_now_add_peer(&peerInfo_sender);
if (addPressStatus != ESP_OK)
{
Serial.print("Failed to add peer");
Serial.println(addPressStatus);
}else
{
Serial.println("Successful to add peer");
}
}
Código da Resolução Parte 2
As bibliotecas incluídas
#include "WiFi.h"#include "esp_now.h"
As Funções Principais
espnow_init()- Função : Inicializar a função ESPNOW
- Valor de retorno : inicialização bem-sucedida : [ESP_OK] Falha : [ESP_FAIL]
espnow_deinit()- Função : Desinicializar a função ESPNOW, todas as informações relacionadas a dispositivos pareados serão excluídas
- Valor de retorno : inicialização bem-sucedida : [ESP_OK]
Receiver_MACAddress_requir()- Função : Definir o modo WiFi para STA e obter o endereço MAC para imprimir na porta serial
ReceiverXIAOC3_Send_Data()- Função : Enviar mensagem específica
ReceiverXIAOC3_Recive_Data_cb()- Função : Esta é uma função de callback; quando for executada, imprimirá se a mensagem foi entregue com sucesso e para qual endereço MAC
Association_SenderXIAOS3_peer()- Função : Adicionar um nó de canal para que o XIAO ESP32S3 envie mensagens para ele
esp_now_register_send_cb()- Função : Registrar uma função de callback para verificar se foi enviada para a camada MAC
- Valor de retorno : a camada MAC recebeu os dados com sucesso:[ESP_NOW_SEND_SUCCESS] caso contrário [ESP_NOW_SEND_FAIL]
ReceiverXIAOC3_Send_Data_cb- Função : Esta é uma função de callback; quando for executada, imprimirá se a mensagem foi entregue com sucesso e para qual endereço MAC
esp_now_register_recv_cb()- Função : Registrar uma função de callback para verificar se foi enviada para a camada MAC
- Valor de retorno : a camada MAC recebeu os dados com sucesso:[ESP_NOW_SEND_SUCCESS] caso contrário [ESP_NOW_SEND_FAIL]
Variáveis Padrão
#define ESPNOW_WIFI_CHANNE- Função : canal em que o emissor e o receptor estão localizados
#define MAX_ESP_NOW_MAC_LEN- Função : tamanho do endereço MAC
#define MAX_CHARACTERS_NUMBER- Função : número máximo de caracteres aceitos ou enviados
#define BAUD 115200- Função : Configurar a taxa de baud da porta serial
static uint8_t XIAOS3_Sender_MAC_Address[MAX_ESP_NOW_MAC_LEN]- Função : Armazenei o endereço MAC do meu XIAO ESP32S3
- Complemento : Observe que este é o meu endereço MAC e não pode ser escrito aí!
NO_PMK_KEY- Função : Escolher parear dispositivos sem criptografia
Parte 3. Código do Receptor XIAO ESP32C6
#include<Arduino.h>
#include "WiFi.h"
#include "esp_now.h"
#define ESPNOW_WIFI_CHANNEL 0
#define MAX_ESP_NOW_MAC_LEN 6
#define BAUD 115200
#define MAX_CHARACTERS_NUMBER 20
#define NO_PMK_KEY false
typedef uint8_t XIAO;
typedef int status;
//You need input your XIAO ESP32 Series MAC,Cannot copy directly!!!!
static uint8_t XIAOS3_Sender_MAC_Address[MAX_ESP_NOW_MAC_LEN] = {0xcc, 0x8d, 0xa2, 0x0c, 0x57, 0x5c};
esp_now_peer_info_t peerInfo_sender;
typedef struct receiver_meesage_types{
char Reveiver_device[MAX_CHARACTERS_NUMBER];
char Reveiver_Trag[MAX_CHARACTERS_NUMBER];
}receiver_meesage_types;
receiver_meesage_types XIAOC6_RECEIVER_INFORATION;
typedef struct message_types{
char Sender_device[MAX_CHARACTERS_NUMBER];
char Sender_Trag[MAX_CHARACTERS_NUMBER];
}message_types;
message_types XIAOS3_SENDER_INFORATION;
void Receiver_MACAddress_requir();
void espnow_init();
void espnow_deinit();
void ReceiverXIAOC6_Recive_Data_cb(const uint8_t * mac, const uint8_t *incomingData, int len);
void ReceiverXIAOC6_Send_Data();
void ReceiverXIAOC6_Send_Data_cb(const XIAO *mac_addr,esp_now_send_status_t status);
void Association_SenderXIAOS3_peer();
void setup() {
Serial.begin(BAUD);
while(!Serial);
Receiver_MACAddress_requir();
espnow_init();
esp_now_register_recv_cb(ReceiverXIAOC6_Recive_Data_cb);
esp_now_register_send_cb(ReceiverXIAOC6_Send_Data_cb);
Association_SenderXIAOS3_peer();
}
void loop() {
ReceiverXIAOC6_Send_Data();
delay(1000);
}
void espnow_init(){
status espnow_sign = esp_now_init();
if(espnow_sign == ESP_OK)
{
Serial.println("the esp now is successful init!");
}else
{
Serial.println("the esp now is failed init");
}
}
void espnow_deinit(){
status espnow_sign = esp_now_deinit();
if(espnow_sign == ESP_OK){
Serial.println("the esp now is successful deinit!");
}else
{
Serial.println("the esp now is failed deinit!");
}
}
void Receiver_MACAddress_requir(){
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.setChannel(ESPNOW_WIFI_CHANNEL);
XIAO mac[MAX_ESP_NOW_MAC_LEN];
while(!WiFi.STA.started()){
Serial.print(".");
delay(100);
}
WiFi.macAddress(mac);
Serial.println();
Serial.printf("const uint8_t mac_self[6] = {0x%02x, 0x%02x, 0x%02x, 0x%02x, 0x%02x, 0x%02x};", mac[0], mac[1], mac[2], mac[3], mac[4], mac[5]);
Serial.println();
}
void ReceiverXIAOC6_Recive_Data_cb(const esp_now_recv_info *info, const uint8_t *incomingData, int len) {
memcpy(&XIAOS3_SENDER_INFORATION, incomingData, sizeof(XIAOS3_SENDER_INFORATION));
Serial.print("Bytes received: ");
Serial.println(len);
Serial.print("Sender_device: ");
Serial.println(XIAOS3_SENDER_INFORATION.Sender_device);
Serial.print("Sender_Trag: ");
Serial.println(XIAOS3_SENDER_INFORATION.Sender_Trag);
Serial.println();
}
void ReceiverXIAOC6_Send_Data_cb(const XIAO *mac_addr,esp_now_send_status_t status){
char macStr[18];
Serial.print("Packet to: ");
snprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);
Serial.println(macStr);
delay(500);
Serial.print(" send status:\t");
Serial.println(status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS ? "Delivery Success" : "Delivery Fail");
Serial.println("");
}
void ReceiverXIAOC6_Send_Data(){
strcpy(XIAOC6_RECEIVER_INFORATION.Reveiver_device, "XIAOC6");
strcpy(XIAOC6_RECEIVER_INFORATION.Reveiver_Trag, "I'm get it");
esp_err_t XIAOC6_RECEIVER_INFORATION_data1 = esp_now_send(XIAOS3_Sender_MAC_Address, (uint8_t *)&XIAOC6_RECEIVER_INFORATION, sizeof(receiver_meesage_types));
if (XIAOC6_RECEIVER_INFORATION_data1 == ESP_OK)
{
Serial.println("Sent with success: XIAOC6_RECEIVER_INFORATION_data1");
}
delay(4000);
}
void Association_SenderXIAOS3_peer(){
Serial.println("Attempting to associate peer for XIAOC6...");
peerInfo_sender.channel = ESPNOW_WIFI_CHANNEL;
peerInfo_sender.encrypt = NO_PMK_KEY;
memcpy(peerInfo_sender.peer_addr, XIAOS3_Sender_MAC_Address, 6);
esp_err_t addPressStatus = esp_now_add_peer(&peerInfo_sender);
if (addPressStatus != ESP_OK)
{
Serial.print("Failed to add peer");
Serial.println(addPressStatus);
}else
{
Serial.println("Successful to add peer");
}
}
Código da Parte 3 da Resolução
As bibliotecas incluídas
#include "WiFi.h"#include "esp_now.h"
As Funções Principais
espnow_init()- Função: Inicializar a função ESPNOW
- Valor de retorno: inicialização bem-sucedida: [ESP_OK] falha: [ESP_FAIL]
espnow_deinit()- Função: Desinicializar a função ESPNOW, todas as informações relacionadas aos dispositivos pareados serão excluídas
- Valor de retorno: inicialização bem-sucedida: [ESP_OK]
Receiver_MACAddress_requir()- Função: Definir o modo WiFi para STA e obter o endereço MAC para imprimir na porta serial
ReceiverXIAOC6_Send_Data()- Função: Enviar mensagem específica
ReceiverXIAOC6_Recive_Data_cb()- Função: Esta é uma função de callback; quando executada, imprime se a mensagem foi enviada com sucesso e para qual endereço MAC
Association_SenderXIAOS3_peer()- Função: Adicionar um nó de canal para que o XIAO ESP32S3 envie mensagens para ele
ReceiverXIAOC6_Send_Data_cb()- Função: Esta é uma função de callback; quando executada, imprime se a mensagem foi enviada com sucesso e para qual endereço MAC
esp_now_register_send_cb()- Função: Registrar uma função de callback para verificar se foi enviado para a camada MAC
- Valor de retorno: a camada MAC recebeu os dados com sucesso: [ESP_NOW_SEND_SUCCESS], caso contrário [ESP_NOW_SEND_FAIL]
esp_now_register_recv_cb()- Função: Registrar uma função de callback para verificar se foi enviado para a camada MAC
- Valor de retorno: a camada MAC recebeu os dados com sucesso: [ESP_NOW_SEND_SUCCESS], caso contrário [ESP_NOW_SEND_FAIL]
NO_PMK_KEY- Função: Escolher parear dispositivos sem criptografia
Variáveis Padrão
#define ESPNOW_WIFI_CHANNE- Função: canal em que o emissor e o receptor estão localizados
#define MAX_ESP_NOW_MAC_LEN- Função: comprimento do endereço MAC do destinatário
#define MAX_CHARACTERS_NUMBER- Função: número máximo de caracteres aceitos ou enviados
#define BAUD 115200- Função: Configuração da taxa de baud da porta serial
static uint8_t XIAOS3_Sender_MAC_Address[MAX_ESP_NOW_MAC_LEN]- Função: Armazenei os endereços MAC do meu XIAO ESP32S3
- Complemento: Observe que estes são os meus endereços MAC e não podem ser escritos aí!
NO_PMK_KEY- Função: Escolher parear dispositivos sem criptografia
Renderização da Demo
A seguir estão os resultados das comunicações IXAO ESP32 usando ESPNOW
Resultado do XIAO ESP32S3 Emissor

Resultado do XIAO ESP32C3 Receptor

Resultado do XIAO ESP32C6 Receptor

Resumo do ESPNOW
Baixo consumo de energia:
- Adequado para dispositivos alimentados por bateria que podem se comunicar sem se conectar ao Wi‑Fi.
Conexão rápida:
- Os dispositivos podem estabelecer conexões rapidamente sem a necessidade de processos complexos de pareamento.
Comunicação muitos‑para‑muitos:
- Suporta comunicação entre vários dispositivos, permitindo que um dispositivo envie dados para vários dispositivos.
Segurança:
- Suporta função de criptografia para garantir a segurança da transmissão de dados.
Comunicação de curta distância:
- Geralmente usada para comunicação sem fio de curto alcance (dezenas de metros).
Solução de Problemas
Pergunta 1: Não foi possível conectar, o programa não relatou nenhum erro
- Verifique se o endereço MAC do seu XIAO ESP32 está correto ou não
- Verifique se o canal Wi‑Fi do XIAO ESP32 conectado está ou não no mesmo
- Redefina o seu XIAO ESP32, reabra o monitor serial
Pergunta 2: Mensagem recebida, mas incompleta
- Ao detectar tanto o emissor quanto o receptor, existe uma similaridade nos membros da estrutura
Recursos
- [Espressif Official Documents] ESPRESSIF ESP-IDF ESP-NOW
Suporte Técnico & Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer a você diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.