Pular para o conteúdo principal

XIAO MG24 com PlatformIO

Introdução ao PlatformIO

PlatformIO é uma plataforma de desenvolvimento que integra muitos tipos de placas de desenvolvimento e tem boa escalabilidade. Se a plataforma não tiver o tipo de placa de que você precisa, você pode adicioná‑la manualmente. O código que você escreve no Arduino pode ser usado aqui, basta adicionar a biblioteca correspondente

Neste wiki, apresentaremos como instalar e executar o código de exemplo no PlatformIO

Usar PlatformIO para XIAO MG24

Etapa 1. Instale o PlatformIO no site oficial

se você ainda não instalou o software PlatformIO, pode clicar no link acima.

Etapa 2. Crie qualquer projeto no PlatformIO

Aqui você pode escolher qualquer uma das versões de desenvolvimento para criar um arquivo de projeto, eu uso o XIAO ESP32 C3 como exemplo.

Operação umOperação dois

Etapa 3. Modifique o arquivo platformio.ini

Quando você cria o arquivo PlatformIO com sucesso, muitos arquivos aparecerão na coluna da esquerda. Podemos ver um arquivo chamado platform.ini. Em seguida, precisamos substituir o conteúdo dentro dele

Operação três

Você precisa copiar o código a seguir e substituir o conteúdo no arquivo platform.ini

[env:seeed_xiao_mg24]
platform = https://github.com/Seeed-Studio/platform-seeedboards.git
board = seeed-xiao-mg24
framework = arduino
dica

Lembre‑se de salvar o arquivo, ctrl+s, ele será carregado

Etapa 4. Compilar e Gravar

Em seguida, compilamos e gravamos usando este código

#include <Arduino.h>
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000); // wait for a second
}
Operação quatro

Ele indica que foi compilado com sucesso e, em seguida, podemos acessar o XIAO MG24 para gravá‑lo.

Etapa 5. Resultado

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...