Pular para o conteúdo principal

Modos de Baixo Consumo para XIAO nRF54LM20A Sense

O XIAO nRF54LM20A é construído em torno do SoC nRF54LM20 e apresenta consumo de energia ultrabaixo. Seu desempenho excepcional em baixo consumo estende de forma eficaz o tempo de operação do dispositivo para aplicações críticas em bateria, como wearables, nós finais de IoT e unidades de sensoriamento remoto. Este documento descreve como implementar e implantar vários modos de baixo consumo no XIAO nRF54LM20A.

dica

Este tutorial foi desenvolvido com base no sistema de build PlatformIO e no Zephyr RTOS. Se você não estiver familiarizado com a criação de um projeto para o XIAO nRF54LM20A no PlatformIO, você pode ir para Getting Sarted With Seeed Studio XIAO nRF54LM20A.

Preparação de hardware​

SeeedStudio XIAO nRF54LM20A Sense

Alimentado por bateria​

Todos os modos implementados neste capítulo adotam alimentação por bateria através dos pads inferiores do XIAO nRF54LM20A em vez de alimentação via USB-C. O XIAO nRF54LM20A é capaz de usar uma bateria de lítio de 3,7 V como entrada de alimentação. Você pode consultar o diagrama a seguir para o método de fiação.

Battery wiring
cuidado

Tenha cuidado para não causar curto-circuito entre os terminais positivo e negativo e queimar a bateria e o equipamento durante a soldagem. Se a bateria estiver com carga, nunca a solde na placa, pois isso pode queimar a placa de circuito. Um curto-circuito enquanto o circuito está energizado representa um risco significativo; é recomendável usar um adaptador.

Modo de baixo consumo​

O modo de baixo consumo é implementado no XIAO nRF54LM20A usando funções como System ON Sleep. Nesse modo, o consumo de energia é reduzido enquanto o sistema permanece operacional. O clock da CPU é bloqueado e suspenso, mas o conteúdo da RAM, os estados dos periféricos e o contexto do programa são totalmente preservados, e temporizadores de baixo consumo, incluindo o GRTC, continuam em execução. Esta seção verifica o modo de baixo consumo com a função k_sleep e publicidade BLE.

Software​

  1. Modifique o arquivo device tree com a extensão .overlay.
/ {
chosen {
zephyr,bt-hci = &bt_hci_controller;
};
};

&bt_hci_controller {
status = "okay";
};

/* Disable unused regulators to reduce standby power */
&power_en {
/delete-property/ regulator-boot-on;
};

&pmic {
regulators {
LDO1 {
/delete-property/ regulator-boot-on;
};
};
};

  1. Modifique o arquivo de configuração prj.conf para habilitar as configurações de gerenciamento de energia do sistema.
CONFIG_GPIO=y
CONFIG_ARM_MPU=n
CONFIG_NRFX_POWER=y
CONFIG_POWEROFF=y
CONFIG_HWINFO=y
CONFIG_CRC=y

# Device power management (peripheral level)
CONFIG_PM_DEVICE=y
CONFIG_PM_DEVICE_RUNTIME=y

# Bluetooth
CONFIG_BT=y
CONFIG_BT_BROADCASTER=y
CONFIG_BT_DEVICE_NAME="XIAO nRF54LM20A"
CONFIG_BT_CTLR_ASSERT_OPTIMIZE_FOR_SIZE=n
CONFIG_BT_CTLR_ASSERT_DEBUG=n
CONFIG_BT_CTLR_ASSERT_OVERHEAD_START=n
  1. Modifique o programa main.c, habilite o modo de baixo consumo com k_sleep(K_SECONDS(10)) e configure o BLE para transmitir mensagens periodicamente em um intervalo de 1 segundo.
/*
* BLE Low Power Broadcasting Demo for XIAO nRF54LM20A
*/
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/bluetooth/bluetooth.h>
#include <zephyr/bluetooth/hci.h>

/* 1000ms / 0.625ms = 1600 = 0x0640 */
#define ADV_INTERVAL_1S 0x0640

static const struct bt_data ad[] = {
BT_DATA_BYTES(BT_DATA_FLAGS, (BT_LE_AD_GENERAL | BT_LE_AD_NO_BREDR)),
BT_DATA(BT_DATA_NAME_COMPLETE, "XIAO nRF54LM20A", 15),
};

static void bt_ready(int err)
{
if (err) {
return;
}

struct bt_le_adv_param param = BT_LE_ADV_PARAM_INIT(
BT_LE_ADV_OPT_NONE,
ADV_INTERVAL_1S,
ADV_INTERVAL_1S,
NULL
);

bt_le_adv_start(&param, ad, ARRAY_SIZE(ad), NULL, 0);
}

int main(void)
{
bt_enable(bt_ready);

/* BLE controller handles advertising autonomously; CPU sleeps */
while (1) {
k_sleep(K_SECONDS(10));
}

return 0;
}

Resultado​

Após gravar o firmware, podemos usar um medidor de consumo de energia para medir a corrente de operação do XIAO nRF54LM20A em condições de baixo consumo.


Enquanto isso, você pode fazer a varredura via Bluetooth e encontrar o dispositivo anunciando sob o nome XIAO nRF54LM20A.


dica

Os resultados de teste acima foram medidos em condições de laboratório. Os valores podem variar com diferentes ambientes e instrumentos de teste; consulte o desempenho medido na prática.

Modo de ultrabaixo consumo​

O XIAO nRF54LM20A atinge o modo de ultrabaixo consumo por meio do System OFF. Ao entrar nesse modo, todos os clocks dos periféricos são interrompidos e a maioria dos periféricos é totalmente desligada, resultando em uma corrente de standby tão baixa quanto 5 µA. Os gatilhos de despertar incluem o temporizador GRTC ou interrupções de GPIO. O estado do sistema não é mantido; após o despertar, o chip se comporta como se tivesse sido reinicializado pela alimentação e o programa reinicia a partir da função main().

Esta seção verifica o desempenho prático do modo System OFF no XIAO nRF54LM20A usando despertar por interrupção de GPIO.

Software​

Neste exemplo, a flash externa deve ser colocada manualmente em modo de desligamento profundo, e seus pinos SPI devem ser conduzidos a estados definidos; caso contrário, ela pode introduzir corrente de fuga adicional.

  1. Modifique o arquivo device tree com o sufixo .overlay.
&power_en {
/delete-property/ regulator-boot-on;
};

&pmic {
regulators {
LDO1 {
/delete-property/ regulator-boot-on;
};
};
};

&pmic_leds {
status = "disabled";
};

&py25q64 {
status = "okay";
};

  1. Modifique o arquivo prj.conf para habilitar configurações incluindo gerenciamento de energia.
CONFIG_SERIAL=y
CONFIG_CONSOLE=y
CONFIG_UART_CONSOLE=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_BOOT_BANNER=n

CONFIG_GPIO=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_FLASH=y
CONFIG_SPI_NOR=y

CONFIG_PM_DEVICE=y
CONFIG_PM_DEVICE_RUNTIME=y
CONFIG_POWEROFF=y
CONFIG_HWINFO=y

CONFIG_BT=n

  1. Escreva o programa main.c para acordar o chip do modo de ultrabaixo consumo quando o botão Boot onboard for pressionado.
main.c
/*
* Copyright (c) 2019 Nordic Semiconductor ASA
*
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
/*
* Ultra-low-power System OFF demo for XIAO nRF54LM20A Sense.
*
* Confirmed board resources from the board DTS:
* - sw0 / BOOT: P0.09 (active low with pull-up)
* - External flash (PY25Q64HA) on spi00:
* HOLD# P2.00, SCK P2.01, MOSI P2.02, WP# P2.03, MISO P2.04, CS# P2.05
* - RGB LEDs on P1.22 / P1.23 / P1.24
*/
#include <errno.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>

#include <zephyr/device.h>
#include <zephyr/drivers/gpio.h>
#include <zephyr/drivers/hwinfo.h>
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/pm/device.h>
#include <zephyr/sys/poweroff.h>

static const struct gpio_dt_spec sw0 = GPIO_DT_SPEC_GET(DT_ALIAS(sw0), gpios);
static const struct gpio_dt_spec led_red = GPIO_DT_SPEC_GET(DT_ALIAS(led1), gpios);
static const struct gpio_dt_spec led_blue = GPIO_DT_SPEC_GET(DT_ALIAS(led0), gpios);
static const struct gpio_dt_spec led_green = GPIO_DT_SPEC_GET(DT_ALIAS(led2), gpios);

#if DT_NODE_EXISTS(DT_CHOSEN(zephyr_console))
static const struct device *const cons = DEVICE_DT_GET(DT_CHOSEN(zephyr_console));
#endif

#if DT_NODE_HAS_STATUS(DT_NODELABEL(py25q64), okay)
static const struct device *const flash_dev = DEVICE_DT_GET(DT_NODELABEL(py25q64));
static const struct device *const flash_bus = DEVICE_DT_GET(DT_BUS(DT_NODELABEL(py25q64)));
#endif

static void print_reset_cause(uint32_t reset_cause)
{
if (reset_cause & RESET_DEBUG) {
printf("Reset by debugger.\n");
} else if (reset_cause & RESET_CLOCK) {
printf("Wakeup from System OFF by clock source.\n");
} else if (reset_cause & RESET_LOW_POWER_WAKE) {
printf("Wakeup from System OFF by GPIO.\n");
} else if (reset_cause != 0U) {
printf("Other wake up cause 0x%08" PRIX32 ".\n", reset_cause);
} else {
printf("Power-on reset or reset cause unavailable.\n");
}
}

static int configure_gpio_wakeup(void)
{
int rc;

if (!gpio_is_ready_dt(&sw0)) {
printf("sw0 GPIO device not ready.\n");
return -ENODEV;
}

rc = gpio_pin_configure_dt(&sw0, GPIO_INPUT);
if (rc < 0) {
printf("Could not configure sw0 GPIO (%d)\n", rc);
return rc;
}

rc = gpio_pin_interrupt_configure_dt(&sw0, GPIO_INT_LEVEL_ACTIVE);
if (rc < 0) {
printf("Could not configure sw0 GPIO interrupt (%d)\n", rc);
return rc;
}

return 0;
}

static void release_led(const struct gpio_dt_spec *led, const char *name)
{
int rc;

if (!gpio_is_ready_dt(led)) {
return;
}

rc = gpio_pin_configure(led->port, led->pin, GPIO_DISCONNECTED);
if (rc < 0) {
printf("Warning: could not disconnect %s (%d)\n", name, rc);
}
}

static void release_led_gpios(void)
{
release_led(&led_red, "red LED");
release_led(&led_blue, "blue LED");
release_led(&led_green, "green LED");
}

/*
* Put the external flash pins into deterministic, low-leakage states before
* System OFF. These pin numbers are confirmed by the board pinctrl and DTS.
*/
static int configure_spi_pins_for_system_off(void)
{
const struct device *gpio2 = DEVICE_DT_GET(DT_NODELABEL(gpio2));
int rc;

if (!device_is_ready(gpio2)) {
printf("GPIO2 not ready.\n");
return -ENODEV;
}

rc = gpio_pin_configure(gpio2, 5, GPIO_OUTPUT_HIGH);
if (rc < 0) {
return rc;
}

rc = gpio_pin_configure(gpio2, 0, GPIO_OUTPUT_HIGH);
if (rc < 0) {
return rc;
}

rc = gpio_pin_configure(gpio2, 3, GPIO_OUTPUT_HIGH);
if (rc < 0) {
return rc;
}

rc = gpio_pin_configure(gpio2, 1, GPIO_OUTPUT_LOW);
if (rc < 0) {
return rc;
}

rc = gpio_pin_configure(gpio2, 2, GPIO_OUTPUT_LOW);
if (rc < 0) {
return rc;
}

rc = gpio_pin_configure(gpio2, 4, GPIO_INPUT | GPIO_PULL_DOWN);
if (rc < 0) {
return rc;
}

return 0;
}

static int suspend_external_flash(void)
{
int first_error = 0;
int rc;

#if DT_NODE_HAS_STATUS(DT_NODELABEL(py25q64), okay)
if (device_is_ready(flash_dev)) {
rc = pm_device_action_run(flash_dev, PM_DEVICE_ACTION_SUSPEND);
if ((rc < 0) && (first_error == 0)) {
first_error = rc;
printf("Warning: could not suspend external flash (%d)\n", rc);
}
} else {
first_error = -ENODEV;
printf("Warning: flash device is not ready; skipping driver DPD.\n");
}

if (device_is_ready(flash_bus)) {
rc = pm_device_action_run(flash_bus, PM_DEVICE_ACTION_SUSPEND);
if ((rc < 0) && (first_error == 0)) {
first_error = rc;
printf("Warning: could not suspend SPI bus (%d)\n", rc);
}
} else if (first_error == 0) {
first_error = -ENODEV;
printf("Warning: flash SPI bus is not ready.\n");
}
#else
first_error = -ENODEV;
printf("Warning: py25q64 is not enabled in DTS.\n");
#endif

rc = configure_spi_pins_for_system_off();
if ((rc < 0) && (first_error == 0)) {
first_error = rc;
printf("Warning: could not configure flash SPI pins (%d)\n", rc);
}

return first_error;
}

static void suspend_console_best_effort(void)
{
#if DT_NODE_EXISTS(DT_CHOSEN(zephyr_console))
int rc;

if (!device_is_ready(cons)) {
return;
}

rc = pm_device_action_run(cons, PM_DEVICE_ACTION_SUSPEND);
if (rc < 0) {
printf("Warning: could not suspend console (%d)\n", rc);
}
#endif
}

int main(void)
{
int rc;
uint32_t reset_cause = 0U;

printf("\n=== %s ultra-low-power system off demo ===\n", CONFIG_BOARD);

rc = hwinfo_get_reset_cause(&reset_cause);
if (rc == 0) {
print_reset_cause(reset_cause);
} else {
printf("Warning: could not read reset cause (%d)\n", rc);
}

rc = configure_gpio_wakeup();
if (rc < 0) {
printf("Error: wakeup source configuration failed, aborting System OFF.\n");
return 0;
}

release_led_gpios();

rc = suspend_external_flash();
if (rc < 0) {
printf("Warning: flash low-power preparation incomplete (%d)\n", rc);
}

printf("Entering system off; press BOOT/SW0 to restart.\n");
k_msleep(20);

suspend_console_best_effort();

rc = hwinfo_clear_reset_cause();
if (rc < 0) {
/* Clear failure should not stop entry into System OFF. */
printf("Warning: could not clear reset cause (%d)\n", rc);
}

sys_poweroff();

while (1) {
k_sleep(K_FOREVER);
}
}

Resultado​

Após a inicialização, o firmware prepara a fonte de despertar e os periféricos externos e, em seguida, entra automaticamente em System OFF. O XIAO nRF54LM20A é medido com um testador de consumo de energia, resultando em uma corrente média de operação de aproximadamente 3,74 µA quando alimentado por uma bateria de 3,7 V.

dica

Os resultados de teste acima foram medidos em condições de laboratório. Os valores podem variar em diferentes ambientes e com diferentes instrumentos de teste; consulte o desempenho realmente medido.

Suporte Técnico e Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...