Pular para o conteúdo principal

Seeed Studio XIAO nRF54LM20A Sense com MicroPython

MicroPython é um interpretador Python com suporte para emissão de código nativo para trechos de código com requisitos críticos de desempenho. Ele fornece um subconjunto dos recursos principais do Python 3.6+, otimizados para microcontroladores e sistemas com recursos limitados. Ele é diferente do CPython, e você pode ler mais sobre as diferenças na página MicroPython vs CPython differences.

Usando MicroPython com o XIAO nRF54LM20A Sense​

Em seguida, vou guiá-lo sobre como usar o MicroPython no XIAO nRF54LM20A Sense e programá-lo com o Thonny IDE, com base no sistema operacional Windows.

Preparação de hardware​

Antes de começar, você precisa preparar uma placa de desenvolvimento XIAO nRF54LM20A Sense.

Seeed Studio XIAO nRF54LM20A Sense

Instalar o Thonny IDE​

Escolha a versão apropriada para instalação. Aqui, estou instalando em um sistema Windows, então selecionei a versão para Windows.

Siga as instruções para a versão desejada do Python.


Em seguida, basta seguir as etapas padrão para configuração.

Implantando o firmware MicroPython​

A seguir, vamos guiá-lo sobre como implantar o firmware MicroPython no XIAO nRF54LM20A Sense.

dica

Antes de gravar o firmware, conecte o XIAO nRF54LM20A Sense ao seu computador

  1. Baixar o pacote compactado do firmware
  1. Descompactar a pasta

A pasta precisa ser descompactada em qualquer diretório, e o conteúdo dos seguintes arquivos aparecerá

  1. Usar um script para gravar o firmware MicroPython
  • Para Windows, clique com o botão direito na pasta extraída para abrir um terminal PowerShell e execute o script de gravação. Após a execução correta do script, os resultados de saída serão exibidos como na figura a seguir
.\flash.bat
  • Para Mac/Linux
cd ~/xiao_nrf54lm20a_flash

sed -i '' $'s/\r$//' xiao_nrf54lm20a_flash.sh

chmod +x xiao_nrf54lm20a_flash.sh
./xiao_nrf54lm20a_flash.sh

Testar o efeito da gravação​

Este capítulo orienta principalmente sobre como configurar o Thonny IDE

  1. Abra o Thonny IDE, clique no canto inferior direito para se preparar para selecionar Configure interpreter
  1. Selecione MicroPython (generic), escolha a Porta correspondente com base no dispositivo e clique em OK
  1. Após a conexão bem-sucedida, ficará como mostrado na figura abaixo
  1. Em File -> New, crie um novo arquivo e faça um teste de salvamento
  1. Após gravar o firmware, escreva um programa em Python para fazer o LED RGB-B piscar com uma frequência de a cada 0,5 segundos
from machine import Pin
import time

led_r = Pin(("gpio1", 22), Pin.OUT)
led_g = Pin(("gpio1", 24), Pin.OUT)
led_b = Pin(("gpio1", 23), Pin.OUT)

led_r.value(1)
led_g.value(1)
led_b.value(1)

while True:
led_b.value(0)
time.sleep_ms(500)

led_b.value(1)
time.sleep_ms(500)
  1. Clique no botão no canto superior esquerdo para executar o programa
  • O efeito do programa é mostrado na figura

Digital​

Os pinos digitais são usados principalmente para o controle liga-desliga de sensores e atuadores externos, por meio da saída de níveis lógicos alto e baixo. Combinado com a placa de expansão Grove Base for XIAO e módulos periféricos Grove padrão, esta seção demonstra como usar pinos digitais no XIAO nRF54LM20A Sense com MicroPython.

Preparação de hardware​

Seeed Studio XIAO nRF54LM20A SenseSeeed Studio Grove Base for XIAO Grove - Piezo BuzzerGrove - Button

Preparação de software​

De acordo com o pinout do XIAO nRF54LM20A Sense, o D0 (P1.0) pode ser selecionado como o pino de controle para o Grove-Button, e o D1 (P1.31) pode ser selecionado como o pino de controle para o Grove-Piezo Buzzer.

dica
"""
Grove Button (D0 / P1.0) + Grove Piezo Buzzer (D1 / P1.31) - Digital mode
Button pressed → Buzzer ON; Button released → Buzzer OFF
"""

import time
from boards.xiao import XiaoPin

BUTTON = 0 # D0 → P1.0 (Grove Button, onboard pull-down)
BUZZER = 1 # D1 → P1.31 (Grove Piezo Buzzer)

try:
button = XiaoPin(BUTTON, XiaoPin.IN)
buzzer = XiaoPin(BUZZER, XiaoPin.OUT)
buzzer.value(0)
print("Digital demo started. Press the button to activate the buzzer.")

while True:
val = button.value()
buzzer.value(val)
time.sleep(0.01)

except KeyboardInterrupt:
print("\nProgram interrupted by user")
except Exception as e:
print("\nError occurred: %s" % {e})
finally:
buzzer.value(0)

Explicação do código:

  1. Importações e definições de pinos: XiaoPin de boards.xiao fornece controle de GPIO. BUTTON = 0 mapeia para D0 (P1.0), BUZZER = 1 mapeia para D1 (P1.31).
  2. Inicialização: O pino do botão é configurado como entrada (o Grove Button possui um resistor pull-down integrado — nível ALTO quando pressionado). O pino do buzzer é configurado como saída, inicializado em nível BAIXO (desligado).
  3. Loop principal: Lê continuamente o estado do botão e o escreve diretamente no buzzer. Quando o botão é pressionado (ALTO), o buzzer liga; quando solto (BAIXO), o buzzer desliga. Uma pausa de 10 ms evita o loop ocupado.
  4. Limpeza: O bloco finally garante que o buzzer seja desligado quando o programa terminar.

Resultado​

Após executar o programa, pressione o botão e o buzzer irá emitir um bipe.

PWM​

PWM alterna rapidamente os níveis do pino em uma frequência fixa e ajusta dinamicamente o ciclo de trabalho, fornecendo sinais analógicos equivalentes para os periféricos. É amplamente utilizado para controle preciso de ângulo de servomotores e ajuste suave de brilho de LEDs.

Preparação de hardware​

Seeed Studio XIAO nRF54LM20A SenseSeeed Studio Grove Base for XIAO Grove - Servo

Preparação de software​

De acordo com o pinout do XIAO nRF54LM20A Sense, D0 (P1.0) pode ser selecionado como o pino de controle para o Grove-Servo.

dica
"""
Servo control on D0 (P1.0) via PWM (50 Hz).
Sweeps 0 → 180° and back.
"""

import time
from boards.xiao import XiaoPWM

SERVO_PIN = 0 # D0 → P1.0
FREQ = 50 # Standard servo: 50 Hz
PERIOD_NS = 20_000_000 # 20 ms period in nanoseconds

# Standard servo: 0.5 ms → 0°, 2.5 ms → 180°
MIN_NS = 500_000
MAX_NS = 2_500_000

STEP_MS = 30 # 30 ms per degree step

try:
servo = XiaoPWM(SERVO_PIN)
servo.init(freq=FREQ, duty_ns=MIN_NS)
print("PWM servo demo started on D0 (P1.0).")

while True:
# 0° → 180°
for angle in range(0, 181):
pulse = MIN_NS + int((angle / 180.0) * (MAX_NS - MIN_NS))
servo.duty_ns(pulse)
print("Angle: %d deg" % angle)
time.sleep_ms(STEP_MS)

# 180° → 0°
for angle in range(180, -1, -1):
pulse = MIN_NS + int((angle / 180.0) * (MAX_NS - MIN_NS))
servo.duty_ns(pulse)
print("Angle: %d deg" % angle)
time.sleep_ms(STEP_MS)

except KeyboardInterrupt:
print("\nProgram interrupted by user")
except Exception as e:
print("\nError occurred: %s" % {e})
finally:
servo.deinit()

Explicação do código:

  1. Importações e constantes: XiaoPWM fornece saída PWM. Servos de hobby padrão operam a 50 Hz com uma largura de pulso de 0,5–2,5 ms correspondente à rotação de 0–180°.
  2. Inicialização: O canal PWM é inicializado em D0 com frequência de 50 Hz. O ciclo de trabalho inicial é definido para a largura de pulso mínima (posição de 0°).
  3. Loop principal: Dois loops aninhados varrem o servo de 0° a 180° e depois de volta. O ângulo é convertido em largura de pulso em nanossegundos por interpolação linear. O ângulo atual é impresso no console.
  4. Limpeza: servo.deinit() libera o recurso PWM no bloco finally.

Resultado​

Após a gravação do firmware, o servo gira de 0° a 180° a uma velocidade de 33 radianos por segundo e depois gira de volta para 0°.

Enquanto isso, o ângulo atual do servo será impresso via porta serial USB.

Analógico​

A entrada analógica é baseada em um Conversor Analógico-digital (ADC) e é usada principalmente para capturar sinais contínuos de tensão analógica de sensores externos. Os valores digitais brutos de amostragem podem ser mapeados para valores reais de medição de engenharia usando algoritmos de conversão lineares ou não lineares.

Preparação de hardware​

Seeed Studio XIAO nRF54LM20A SenseSeeed Studio Grove Base for XIAO Grove - Capacitive Soil Moisture Sensor

Preparação de software​

De acordo com o pinout do XIAO nRF54LM20A Sense, D0 (P1.0, AIN0) é usado como pino de entrada do ADC. O valor do ADC é lido e impresso via porta serial USB a cada 500 ms.

dica
"""
Read ADC on D0 (P1.0 / AIN0) and print raw value every 500 ms.
"""

import time
from boards.xiao import XiaoADC

ADC_PIN = 0 # D0 → P1.0 (AIN0)

try:
adc = XiaoADC(ADC_PIN)
print("ADC demo started on D0 (P1.0 / AIN0).")

while True:
raw = adc.read_uv()
voltage = raw / 1_000_000.0
print("ADC raw: %d uV | Voltage: %.3f V" % (raw, voltage))
time.sleep(0.5)

except KeyboardInterrupt:
print("\nProgram interrupted by user")
except Exception as e:
print("\nError occurred: %s" % {e})

Explicação do código:

  1. Importações: XiaoADC de boards.xiao fornece funcionalidade de ADC. ADC_PIN = 0 mapeia para D0 (P1.0 / AIN0).
  2. Inicialização: XiaoADC(ADC_PIN) configura o pino para conversão analógico-digital.
  3. Loop principal: adc.read_uv() retorna a leitura do ADC em microvolts (µV). O valor é convertido para volts para exibição. Tanto as leituras brutas em µV quanto em volts são impressas a cada 500 ms.
  4. Tratamento de erros: try/except/finally garante um desligamento adequado.

Resultado​

Após gravar o programa, insira o Grove-Capacitive Soil Moisture Sensor em plantas de vaso domésticas.


Abra o assistente de porta serial no seu computador e observe os valores de saída.

dica

Tabela de leitura de referência de tensão

StatusTensão de saída do sensorValor bruto ADC esperado
No ar (seco)~2.0–2.4V~3400–4095
Em solo úmido~1.3–1.8V~2200–3000
Totalmente imerso em água~0.8–1.2V~1365–2048
cuidado

Devido a diferenças individuais nos componentes, as medições de módulos diferentes no mesmo ambiente podem variar.

UART​

O Receptor/Transmissor Assíncrono Universal (UART) é um protocolo padrão de comunicação serial assíncrona. Ele não requer sinais de clock externos para sincronização e realiza a transmissão e recepção de dados com base na taxa de baud predefinida por ambas as partes. Um link de dados full‑duplex pode ser estabelecido simplesmente conectando de forma cruzada os pinos TX e RX.

Preparação de hardware​

Seeed Studio XIAO nRF54LM20A SenseAdaptador de módulo CH340G USB-para-Serial TTL

Preparação de software​

De acordo com o mapeamento de pinos do XIAO nRF54LM20A Sense, D6 (P1.08) e D7 (P1.09) são usados como pinos TX e RX para comunicação UART a 115200 baud.

dica
import time
from machine import UART
from boards.xiao_nrf54lm20a import xiao_nrf54lm20a as xiao

uart_id = xiao.uart("uart1") # → "uart21"

uart = None
try:
uart = UART(uart_id, baudrate=115200)
print("UART demo started.")

uart.write("========================================\r\n")
uart.write(" UART Demo for XIAO nRF54LM20A Sense\r\n")
uart.write("========================================\r\n")
uart.write("Pin Configuration:\r\n")
uart.write(" TX: D6 (P1.08)\r\n")
uart.write(" RX: D7 (P1.09)\r\n")
uart.write(" Baud Rate: 115200\r\n")
uart.write("\r\nType something and press Enter to see it echoed.\r\n\r\n")

heartbeat_count = 0
last_heartbeat = time.ticks_ms()

while True:
if uart.any():
data = uart.read()
if data:
uart.write(data)

now = time.ticks_ms()
if time.ticks_diff(now, last_heartbeat) >= 5000:
last_heartbeat = now
heartbeat_count += 1
uart.write("\r\n[Heartbeat #%d]\r\n" % heartbeat_count)
print("Heartbeat #%d" % heartbeat_count)

time.sleep_ms(10)

except KeyboardInterrupt:
print("\nStopped by user")
except Exception as e:
print("\nError: %s" % e)
finally:
if uart is not None:
uart.deinit()

Explicação do código:

  1. Importações e mapeamento de pinos: machine.UART fornece acesso ao hardware UART. xiao.pin(n) retorna a tupla de porta e pino para um determinado número de pino digital a partir da definição da placa.
  2. Inicialização: A UART 1 é configurada a 115200 baud com TX em D6 (P1.08) e RX em D7 (P1.09). Uma mensagem de boas‑vindas é enviada na inicialização.
  3. Loop principal: Os dados recebidos são ecoados de volta. Uma mensagem de heartbeat é enviada a cada 5 segundos para confirmar que a UART ainda está em execução.
  4. Limpeza: uart.deinit() libera o hardware UART no bloco finally.

Resultado​

  1. Faça a fiação de acordo com a tabela abaixo:
XIAO nRF54LM20A SenseCH340
VBUS5V
GNDGND
D6 (P1.08) - TXRX
D7 (P1.09) - RXTX
  1. Abra o software de monitoramento de porta serial no seu computador. As informações de UART configuradas são impressas na inicialização. Por padrão, a string [Heartbeat #N] UART running... é impressa a cada 5 segundos.

I2C​

I2C é um protocolo síncrono de comunicação de dados half‑duplex. Ele permite a conexão de múltiplos dispositivos por meio de endereçamento através da linha de clock SCL e da linha de dados SDA, e é comumente usado para ler dados de sensores como IMUs e sensores de temperatura/umidade, ou para saída de exibição em OLED.

Preparação de hardware​

Seeed Studio XIAO nRF54LM20A SensePlaca base de expansão Seeed Studio para XIAO

Preparação de software​

De acordo com o mapeamento de pinos do XIAO nRF54LM20A Sense, D4 (P1.03) e D5 (P1.07) são configurados respectivamente como pinos I2C SDA e SCL. Este exemplo controla um display OLED SSD1306 128×64 via I2C.

dica
oled.py
"""
SSD1306 128x64 OLED display via I2C on XIAO nRF54LM20A Sense.
SDA: D4 (P1.03), SCL: D5 (P1.07)
"""

import time
from boards.xiao import XiaoI2C

SDA = 4 # D4 → P1.03
SCL = 5 # D5 → P1.07
I2C_BUS = "i2c0"
FREQ = 400_000 # 400 kHz

# --- SSD1306 I2C address and command definitions ---
SSD1306_I2C_ADDR = 0x3C
SSD1306_SET_CONTRAST = 0x81
SSD1306_DISPLAY_ALL_ON_RESUME = 0xA4
SSD1306_DISPLAY_ALL_ON = 0xA5
SSD1306_NORMAL_DISPLAY = 0xA6
SSD1306_INVERT_DISPLAY = 0xA7
SSD1306_DISPLAY_OFF = 0xAE
SSD1306_DISPLAY_ON = 0xAF
SSD1306_SET_DISPLAY_OFFSET = 0xD3
SSD1306_SET_COM_PINS = 0xDA
SSD1306_SET_VCOM_DETECT = 0xDB
SSD1306_SET_DISPLAY_CLOCK_DIV = 0xD5
SSD1306_SET_PRECHARGE = 0xD9
SSD1306_SET_MULTIPLEX = 0xA8
SSD1306_SET_LOW_COLUMN = 0x00
SSD1306_SET_HIGH_COLUMN = 0x10
SSD1306_SET_START_LINE = 0x40
SSD1306_MEMORY_MODE = 0x20
SSD1306_COLUMN_ADDR = 0x21
SSD1306_PAGE_ADDR = 0x22
SSD1306_COM_SCAN_INC = 0xC0
SSD1306_COM_SCAN_DEC = 0xC8
SSD1306_SEG_REMAP = 0xA0
SSD1306_CHARGE_PUMP = 0x8D

# Display dimensions
SSD1306_WIDTH = 128
SSD1306_HEIGHT = 64
SSD1306_PAGES = 8

# Basic 8x8 font data
font_data = {
' ': [0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00],
'A': [0x18,0x24,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x42,0x00],
'B': [0x7C,0x42,0x42,0x7C,0x42,0x42,0x7C,0x00],
'C': [0x3C,0x42,0x40,0x40,0x40,0x42,0x3C,0x00],
'D': [0x78,0x44,0x42,0x42,0x42,0x44,0x78,0x00],
'E': [0x7C,0x40,0x40,0x78,0x40,0x40,0x7C,0x00],
'F': [0x7C,0x40,0x40,0x78,0x40,0x40,0x40,0x00],
'G': [0x3C,0x42,0x40,0x4E,0x42,0x42,0x3C,0x00],
'H': [0x44,0x44,0x44,0x7C,0x44,0x44,0x44,0x00],
'I': [0x38,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00],
'J': [0x1C,0x08,0x08,0x08,0x08,0x48,0x30,0x00],
'K': [0x44,0x48,0x50,0x60,0x50,0x48,0x44,0x00],
'L': [0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x7C,0x00],
'M': [0x42,0x66,0x5A,0x42,0x42,0x42,0x42,0x00],
'N': [0x42,0x62,0x52,0x4A,0x46,0x42,0x42,0x00],
'O': [0x3C,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00],
'P': [0x7C,0x42,0x42,0x7C,0x40,0x40,0x40,0x00],
'Q': [0x3C,0x42,0x42,0x42,0x4A,0x44,0x3A,0x00],
'R': [0x7C,0x42,0x42,0x7C,0x48,0x44,0x42,0x00],
'S': [0x3C,0x42,0x40,0x3C,0x02,0x42,0x3C,0x00],
'T': [0x7C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00],
'U': [0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00],
'V': [0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00],
'W': [0x42,0x42,0x42,0x42,0x5A,0x66,0x42,0x00],
'X': [0x42,0x24,0x18,0x18,0x18,0x24,0x42,0x00],
'Y': [0x44,0x44,0x28,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00],
'Z': [0x7E,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x7E,0x00],
'0': [0x3C,0x42,0x46,0x4A,0x52,0x62,0x3C,0x00],
'1': [0x10,0x30,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00],
'2': [0x3C,0x42,0x02,0x0C,0x30,0x40,0x7E,0x00],
'3': [0x3C,0x42,0x02,0x1C,0x02,0x42,0x3C,0x00],
'4': [0x08,0x18,0x28,0x48,0x7E,0x08,0x08,0x00],
'5': [0x7E,0x40,0x7C,0x02,0x02,0x42,0x3C,0x00],
'6': [0x1C,0x20,0x40,0x7C,0x42,0x42,0x3C,0x00],
'7': [0x7E,0x42,0x04,0x08,0x10,0x10,0x10,0x00],
'8': [0x3C,0x42,0x42,0x3C,0x42,0x42,0x3C,0x00],
'9': [0x3C,0x42,0x42,0x3E,0x02,0x04,0x38,0x00],
'!': [0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x10,0x00],
'?': [0x3C,0x42,0x02,0x0C,0x10,0x00,0x10,0x00],
'.': [0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00],
',': [0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x20],
':': [0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00],
';': [0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x20],
'-': [0x00,0x00,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00],
'_': [0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00],
'+': [0x00,0x10,0x10,0x7C,0x10,0x10,0x00,0x00],
'*': [0x00,0x24,0x18,0x7E,0x18,0x24,0x00,0x00],
'/': [0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x00,0x00],
'\\': [0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x00,0x00],
'=': [0x00,0x00,0x7E,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x00],
'\'': [0x10,0x10,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00],
'"': [0x24,0x24,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00],
'(': [0x08,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00],
')': [0x20,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0x20,0x00],
'[': [0x1C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1C,0x00],
']': [0x38,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00],
'{': [0x0C,0x10,0x10,0x60,0x10,0x10,0x0C,0x00],
'}': [0x30,0x08,0x08,0x06,0x08,0x08,0x30,0x00],
'<': [0x08,0x10,0x20,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00],
'>': [0x20,0x10,0x08,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00],
'|': [0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00],
'@': [0x3C,0x42,0x5A,0x5A,0x5C,0x40,0x3C,0x00],
'#': [0x24,0x24,0x7E,0x24,0x7E,0x24,0x24,0x00],
'$': [0x10,0x3C,0x50,0x3C,0x12,0x3C,0x10,0x00],
'%': [0x62,0x64,0x08,0x10,0x26,0x46,0x00,0x00],
'^': [0x10,0x28,0x44,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00],
'&': [0x30,0x48,0x50,0x20,0x54,0x48,0x34,0x00],
'~': [0x00,0x00,0x34,0x4C,0x00,0x00,0x00,0x00]
}

# --- Helper functions ---
def ssd1306_write_command(cmd):
i2c.writeto(SSD1306_I2C_ADDR, bytes([0x00, cmd]))

def ssd1306_write_commands(cmds):
data = bytearray([0x00] + list(cmds))
i2c.writeto(SSD1306_I2C_ADDR, data)

def ssd1306_write_data(data):
buffer = bytearray(len(data) + 1)
buffer[0] = 0x40
buffer[1:] = data
i2c.writeto(SSD1306_I2C_ADDR, buffer)

def ssd1306_clear():
ssd1306_write_commands(bytearray([SSD1306_COLUMN_ADDR, 0, SSD1306_WIDTH - 1]))
ssd1306_write_commands(bytearray([SSD1306_PAGE_ADDR, 0, SSD1306_PAGES - 1]))
empty_data = bytearray(SSD1306_WIDTH)
for _ in range(SSD1306_PAGES):
ssd1306_write_data(empty_data)
ssd1306_write_commands([SSD1306_COLUMN_ADDR, 0, SSD1306_WIDTH - 1])

def ssd1306_init():
commands = [
bytearray([SSD1306_DISPLAY_OFF]),
bytearray([SSD1306_SET_DISPLAY_CLOCK_DIV, 0x80]),
bytearray([SSD1306_SET_MULTIPLEX, SSD1306_HEIGHT - 1]),
bytearray([SSD1306_SET_DISPLAY_OFFSET, 0x00]),
bytearray([SSD1306_SET_START_LINE | 0x00]),
bytearray([SSD1306_CHARGE_PUMP, 0x14]),
bytearray([SSD1306_MEMORY_MODE, 0x00]),
bytearray([SSD1306_SEG_REMAP | 0x01]),
bytearray([SSD1306_COM_SCAN_DEC]),
bytearray([SSD1306_SET_COM_PINS, 0x12]),
bytearray([SSD1306_SET_CONTRAST, 0xCF]),
bytearray([SSD1306_SET_PRECHARGE, 0xF1]),
bytearray([SSD1306_SET_VCOM_DETECT, 0x40]),
bytearray([SSD1306_DISPLAY_ALL_ON_RESUME]),
bytearray([SSD1306_NORMAL_DISPLAY]),
bytearray([SSD1306_DISPLAY_ON])
]
for cmd in commands:
ssd1306_write_commands(cmd)
ssd1306_clear()
print("SSD1306 initialized successfully.")
ssd1306_write_commands([SSD1306_COLUMN_ADDR, 0, SSD1306_WIDTH - 1])

def ssd1306_draw_text(text, x, y):
ssd1306_write_commands(bytearray([SSD1306_COLUMN_ADDR, x, x + len(text) * 8 - 1]))
ssd1306_write_commands(bytearray([SSD1306_PAGE_ADDR, y, y + 0]))
display_data = bytearray()
for char in text:
font_bytes = font_data.get(char.upper(), font_data[' '])
for col in range(7, -1, -1):
val = 0
for row in range(8):
if font_bytes[row] & (1 << col):
val |= (1 << row)
display_data.append(val)
ssd1306_write_data(display_data)

try:
i2c = XiaoI2C(I2C_BUS, SDA, SCL, FREQ)
print("I2C initialized on %s (SDA: D%d, SCL: D%d)" % (I2C_BUS, SDA, SCL))

i2c_addr = i2c.scan()
if SSD1306_I2C_ADDR not in i2c_addr:
raise Exception("SSD1306 not found on I2C bus")
else:
print("SSD1306 found on I2C bus: 0x{:02X}".format(SSD1306_I2C_ADDR))

# Initialize display and draw text
ssd1306_init()
ssd1306_draw_text("NRF54LM20A", 22, 2)
ssd1306_draw_text("HELLO WORLD", 20, 4)
print("Display updated. Running...")

while True:
time.sleep(1)

except KeyboardInterrupt:
print("\nProgram interrupted by user")
except Exception as e:
print("\nError occurred: %s" % {e})

Explicação do código:

  1. Importações e definições de pinos: XiaoI2C de boards.xiao fornece o gerenciamento do barramento I2C. SDA está em D4 (P1.03) e SCL está em D5 (P1.07). O barramento opera a 400 kHz.
  2. Driver SSD1306: O display OLED SSD1306 é controlado por meio de gravações brutas de comandos/dados via I2C. Funções auxiliares ssd1306_write_command(), ssd1306_write_data(), ssd1306_clear(), ssd1306_init() e ssd1306_draw_text() formam um driver mínimo.
  3. Dados de fonte: Um dicionário de fonte bitmap 8×8 fornece definições de glifos para caracteres ASCII imprimíveis. A função ssd1306_draw_text() renderiza strings de texto procurando os bitmaps dos glifos e enviando-os para o display.
  4. Lógica principal: O barramento I2C é escaneado para verificar se o SSD1306 está presente no endereço 0x3C. O display é inicializado e duas linhas de texto centralizado são desenhadas ("NRF54LM20A" e "HELLO WORLD").
  5. Limpeza: O bloco try/except lida com o encerramento gracioso em caso de interrupção pelo teclado ou erro.

Resultado​

Após a execução do programa, os textos NRF54LM20A e HELLO WORLD serão exibidos na tela, e as informações de status serão impressas pela porta serial USB.

SPI​

SPI é um protocolo de comunicação síncrono, full-duplex e de alta velocidade. Ele depende de uma linha de clock SCK dedicada para sincronização de dados e adota uma topologia de quatro fios composta pelos pinos MOSI, MISO, SCK e CS/SS. É amplamente utilizado para acionar displays de alta resolução, armazenamento em Flash/cartão SD e sensores de amostragem de alta frequência.

Preparação de hardware​

Seeed Studio XIAO nRF54LM20A SenseRound Display for Seeed Studio XIAO

Preparação de software​

De acordo com o pinout do XIAO nRF54LM20A Sense, a configuração SPI usa os seguintes pinos:

FunçãoPino digitalPino físico
SCKD8P1.04
MOSID10P1.06
MISOD9P1.05
CSD1P1.31
DCD3P1.29
dica
import time
from machine import Pin, SPI
from boards.xiao_nrf54lm20a import xiao_nrf54lm20a as xiao

cs = Pin(("gpio1", 31), Pin.OUT) # D1
dc = Pin(("gpio1", 29), Pin.OUT) # D3
bl = Pin(("gpio1", 8), Pin.OUT)
rst = Pin(("gpio1", 30), Pin.OUT) # D2

spi_id = xiao.spi("spi0")
spi = SPI(spi_id, baudrate=8000000, polarity=0, phase=0)

cs.value(1)
dc.value(1)
bl.value(1)

LCD_W = 240
LCD_H = 240

def write_command(cmd):
dc.value(0); cs.value(0)
spi.write(bytearray([cmd & 0xFF]))
cs.value(1)

def write_data(data):
dc.value(1); cs.value(0)
if isinstance(data, int):
spi.write(bytearray([data & 0xFF]))
else:
spi.write(bytearray(data))
cs.value(1)

def set_addr_window(x0, y0, x1, y1):
dc.value(0); cs.value(0)
spi.write(bytearray([0x2A]))
dc.value(1)
spi.write(bytearray([x0>>8, x0&0xFF, x1>>8, x1&0xFF]))
cs.value(1)
dc.value(0); cs.value(0)
spi.write(bytearray([0x2B]))
dc.value(1)
spi.write(bytearray([y0>>8, y0&0xFF, y1>>8, y1&0xFF]))
cs.value(1)
dc.value(0); cs.value(0)
spi.write(bytearray([0x2C]))
cs.value(1)

def init_display():
# Hardware reset (if reset pin is connected)
rst.value(1)
time.sleep_ms(10)
rst.value(0)
time.sleep_ms(10)
rst.value(1)
time.sleep_ms(120)

# GC9A01 full initialization sequence
write_command(0xEF)
write_command(0xEB)
write_data(0x14)

write_command(0xFE)
write_command(0xEF)

write_command(0xEB)
write_data(0x14)

write_command(0x84)
write_data(0x40)

write_command(0x85)
write_data(0xFF)

write_command(0x86)
write_data(0xFF)

write_command(0x87)
write_data(0xFF)

write_command(0x88)
write_data(0x0A)

write_command(0x89)
write_data(0x21)

write_command(0x8A)
write_data(0x00)

write_command(0x8B)
write_data(0x80)

write_command(0x8C)
write_data(0x01)

write_command(0x8D)
write_data(0x01)

write_command(0x8E)
write_data(0xFF)

write_command(0x8F)
write_data(0xFF)

write_command(0xB6)
write_data(0x00)
write_data(0x20)

write_command(0x36)
write_data(0x08) # Memory access control, adjust rotation direction as needed

write_command(0x3A)
write_data(0x05) # RGB565 16-bit color mode

write_command(0x90)
write_data(0x08)
write_data(0x08)
write_data(0x08)
write_data(0x08)

write_command(0xBD)
write_data(0x06)

write_command(0xBC)
write_data(0x00)

write_command(0xFF)
write_data(0x60)
write_data(0x01)
write_data(0x04)

write_command(0xC3)
write_data(0x13)
write_command(0xC4)
write_data(0x13)

write_command(0xC9)
write_data(0x22)

write_command(0xBE)
write_data(0x11)

write_command(0xE1)
write_data(0x10)
write_data(0x0E)

write_command(0xDF)
write_data(0x21)
write_data(0x0c)
write_data(0x02)

write_command(0xF0)
write_data(0x45)
write_data(0x09)
write_data(0x08)
write_data(0x08)
write_data(0x26)
write_data(0x2A)

write_command(0xF1)
write_data(0x43)
write_data(0x70)
write_data(0x72)
write_data(0x36)
write_data(0x37)
write_data(0x6F)

write_command(0xF2)
write_data(0x45)
write_data(0x09)
write_data(0x08)
write_data(0x08)
write_data(0x26)
write_data(0x2A)

write_command(0xF3)
write_data(0x43)
write_data(0x70)
write_data(0x72)
write_data(0x36)
write_data(0x37)
write_data(0x6F)

write_command(0xED)
write_data(0x1B)
write_data(0x0B)

write_command(0xAE)
write_data(0x77)

write_command(0xCD)
write_data(0x63)

write_command(0x70)
write_data(0x07)
write_data(0x07)
write_data(0x04)
write_data(0x0E)
write_data(0x0F)
write_data(0x09)
write_data(0x07)
write_data(0x08)
write_data(0x03)

write_command(0xE8)
write_data(0x34)

write_command(0x62)
write_data(0x18)
write_data(0x0D)
write_data(0x71)
write_data(0xED)
write_data(0x70)
write_data(0x70)
write_data(0x18)
write_data(0x0F)
write_data(0x71)
write_data(0xEF)
write_data(0x70)
write_data(0x70)

write_command(0x63)
write_data(0x18)
write_data(0x11)
write_data(0x71)
write_data(0xF1)
write_data(0x70)
write_data(0x70)
write_data(0x18)
write_data(0x13)
write_data(0x71)
write_data(0xF3)
write_data(0x70)
write_data(0x70)

write_command(0x64)
write_data(0x28)
write_data(0x29)
write_data(0xF1)
write_data(0x01)
write_data(0xF1)
write_data(0x00)
write_data(0x07)

write_command(0x66)
write_data(0x3C)
write_data(0x00)
write_data(0xCD)
write_data(0x67)
write_data(0x45)
write_data(0x45)
write_data(0x10)
write_data(0x00)
write_data(0x00)
write_data(0x00)

write_command(0x67)
write_data(0x00)
write_data(0x3C)
write_data(0x00)
write_data(0x00)
write_data(0x00)
write_data(0x01)
write_data(0x54)
write_data(0x10)
write_data(0x32)
write_data(0x98)

write_command(0x74)
write_data(0x10)
write_data(0x85)
write_data(0x80)
write_data(0x00)
write_data(0x00)
write_data(0x4E)
write_data(0x00)

write_command(0x98)
write_data(0x3e)
write_data(0x07)

write_command(0x35)
write_command(0x21)

write_command(0x11)
time.sleep_ms(120)

write_command(0x29)
time.sleep_ms(120)

bl.value(0)
print("Seeed Studio Round Display & Backlight Active!")

def fill_screen(color):
hi = (color >> 8) & 0xFF
lo = color & 0xFF
set_addr_window(0, 0, LCD_W-1, LCD_H-1)
dc.value(1); cs.value(0)
buf = bytearray([hi, lo] * LCD_W)
for _ in range(LCD_H):
spi.write(buf)
cs.value(1)

init_display()

colors = [
(0xF800, "RED"),
(0x07E0, "GREEN"),
(0x001F, "BLUE"),
(0xFFE0, "YELLOW"),
(0x07FF, "CYAN"),
(0xF81F, "MAGENTA"),
(0x0000, "BLACK"),
(0xFFFF, "WHITE"),
]

while True:
for color, name in colors:
print("Solid: %s" % name)
fill_screen(color)
time.sleep_ms(1000)

Resultado​

Após executar o programa, o display redondo é atualizado na sequência vermelho, verde, azul, amarelo, ciano e magenta.

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...