Pular para o conteúdo principal

Seeed Studio XIAO RA4M1 com NuttX(RTOS)

Introdução

NuttX é um sistema operacional de tempo real (RTOS) maduro e amplamente reconhecido por sua conformidade com padrões e pequeno footprint. Uma das principais características do NuttX é sua escalabilidade, que permite seu uso em ambientes que vão de microcontroladores de 8 bits a sistemas de 64 bits. Essa flexibilidade é alcançada por meio da aderência aos padrões POSIX e ANSI, permitindo que você experimente recursos semelhantes do NuttX em uma ampla gama de chips de diferentes arquiteturas, famílias e fabricantes de semicondutores.

Além disso, o NuttX oferece muitos recursos avançados e úteis, como subsistemas de USB, Ethernet, Áudio e Gráficos. Essas características tornam o NuttX uma escolha atrativa para desenvolvedores que buscam um RTOS versátil e robusto, capaz de operar em vários tipos de hardware.

O NuttX suporta um grande e continuamente crescente número de placas. A documentação oficial fornece uma lista abrangente de placas suportadas, organizada por arquitetura e séries de System-on-Chip (SoC).

Por exemplo, a página do Seeed Studio XIAO RA4M1 na documentação do NuttX oferece descrições detalhadas de cada recurso suportado e instruções de como utilizá-los. Também há uma página específica na documentação do NuttX para os chips da série Renesas RA4M1, onde você pode encontrar a lista de MCUs e periféricos suportados.

Instalação

A documentação do NuttX fornece um guia para diferentes plataformas. Para o Seeed Studio XIAO RA4M1, siga estas etapas:

  1. Baixe o Renesas rfp-cli(https://www.renesas.com/en/software-tool/renesas-flash-programmer-programming-gui):

    ~/nuttxspace/nuttx$ rfp-cli --help
    Renesas Flash Programmer CLI V1.11
    Module Version: V3.18.00.000
    Usage: rfp-cli [options...] [<hex file>...]
  2. Crie um workspace

    mkdir nuttxspace
  3. Clone os repositórios

    cd nuttxspace
    git clone https://github.com/apache/nuttx.git nuttx
    git clone https://github.com/apache/nuttx-apps apps

O Apache NuttX é dividido em dois projetos:

  • NuttX: contém a implementação do kernel, drivers e subsistemas.
  • Apps: contém uma coleção de ferramentas, shells, utilitários de rede, bibliotecas e interpretadores.

Aplicações

Para iniciar uma aplicação é necessário carregar uma configuração no NuttX, chamando o comando:

./tools/configurate.sh board_name:your_application

Também é possível verificar a lista de configurações suportadas pela placa executando o comando:

./tools/configurate.sh -L
  1. Compile o NuttX (o processo de compilação irá gerar os binários do firmware, incluindo nuttx.uf2):

    cd nuttx
    make distclean
    ./tools/configure.sh xiao-ra4m1:nsh
    make V=1
  2. Os botões RESET e BOOT podem ser usados para entrar no modo “Renesas RA USB Boot” reiniciando a placa com o BOOT em curto com o GND e pressionando o botão de reset duas vezes (clique duplo). A placa será enumerada como “Renesas RA USB Boot”.

  3. Carregue o firmware usando o rfp-cli:

    rfp-cli -device ra -port /dev/ttyACM0 -p ./build/nuttx.hex

Mão na massa

É hora de explorar o NuttX na prática. Nesta sessão, três aplicações estão disponíveis: NSH e COMBO.

NSH

O NuttShell(NSH) é um sistema de shell para ser usado no NuttX, semelhante ao bash e outras opções similares. Ele suporta um conjunto rico de comandos incluídos, scripting e a capacidade de executar suas próprias aplicações como “builtin” (parte do mesmo binário do NuttX). A configuração NSH habilita o console na SCI2 usando 115200 bps.

Podemos iniciar o processo de compilação limpando a configuração anterior

cd ~/nuttxspace/nuttx
make distclean

Agora selecionamos a configuração NSH para a placa xiao-ra4m1:

./tools/configurate.sh xiao-ra4m1:nsh

Compile o código-fonte.

make -j

Carregue o firmware em sua placa e conecte o conversor USB-Serial aos pinos TX e RX, depois execute um programa de comunicação serial como minicon ou picocom:

picocom -b 115200 /dev/ttyUSB0

Acesse o console do NuttShell:

NuttShell (NSH) NuttX-12.8.0
nsh>

Digitando ?, você terá acesso às opções disponíveis para comandos e aplicações incorporadas.

nsh> ?
help usage: [-v] [<cmd>]

. cp exec ls reboot truncate
[ cmp exit mkdir rm uname
? dirname expr mkrd rmdir umount
alias date false mount set unset
unalias dd fdinfo mv sleep uptime
basename df free pidof source usleep
break dmesg help printf test xd
cat echo hexdump ps time
cd env kill pwd true

Builtin Apps:
getprime hello nsh ostest sh

Vamos dizer olá ao NuttX, digite hello e então ele executará o comando:

nsh> hello
Hello, World!!

Parabéns, sua primeira interação com o NuttX foi concluída.

COMBO

Esta configuração habilita três aplicações de exemplo, gpio e leds. O General Purpose Input/Output (GPIO) é a parte mais fundamental de um microcontrolador, permitindo que ele se conecte ao mundo externo. Dessa forma, usaremos o NSH para acessar e configurar esses pinos como desejarmos. Mas primeiro, vamos limpar a configuração anterior.

cd ~/nuttxspace/nuttx
make distclean

Selecione a configuração combo para a placa xiao-ra4m1.

./tools/configurate.sh xiao-ra4m1:combo

Compile o código-fonte.

make -j

Carregue o firmware em sua placa, execute um programa de comunicação serial como minicon ou picocom:

picocom -b 115200 /dev/ttyUSB0
NuttShell (NSH) NuttX-12.8.0
nsh>

Para verificar quais opções são aceitas para interagir com esta aplicação, digite gpio -h, e será retornada uma lista de parâmetros.

NuttShell (NSH) NuttX-12.8.0
nsh> gpio -h
USAGE: gpio [-t <pintype>] [-w <signo>] [-o <value>] <driver-path>
gpio -h
Where:
<driver-path>: The full path to the GPIO pin driver.
-t <pintype>: Change the pin to this pintype (0-10):
-w <signo>: Wait for a signal if this is an interrupt pin.
-o <value>: Write this value (0 or 1) if this is an output pin.
mation and exit.
Pintypes:
0: GPIO_INPUT_PIN
1: GPIO_INPUT_PIN_PULLUP
IO_INPUT_PIN_PULLDOWN
3: GPIO_OUTPUT_PIN
4: GPIO_OUTPUT_PIN_OPENDRAIN
5: GPIO_INTERRUPT_PIN
6: GPIO_INTERRUPT_HIGH_PIN
7: GPIO_INTERRUPT_LOW_PIN
8: GPIO_INTERRUPT_RISING_PIN
9: GPIO_INTERRUPT_FALLING_PIN
10: GPIO_INTERRUPT_BOTH_PIN

Para confirmar que os arquivos de dispositivo GPIO foram criados, digite ls/dev. Após digitar, você pode ver que alguns gpios foram declarados em boards/arm/ra/xiao-ra4m1/include/board.h, que representam:

  • LED on-board:

    • Amarelo -> P011
  • GPIOs

    • 1 Entrada -> P014
    • 1 Saída -> P000
nsh> ls /dev
/dev:
console
gpio0
gpio1
null
ttyS0
userleds
zero
nsh>

Siga estes comandos para ler o gpio0 e escrever no gpio1. Até o momento, GPIO de Entrada com interrupção não está disponível para o chipset RA4M1.

NuttShell (NSH) NuttX-12.8.0
nsh> gpio /dev/gpio0
Driver: /dev/gpio0
Input pin: Value=0
nsh> gpio /dev/gpio0
Driver: /dev/gpio0
Input pin: Value=1
nsh> gpio -o 1 /dev/gpio1
Driver: /dev/gpio1
Output pin: Value=0
Writing: Value=1
Verify: Value=1
nsh> gpio -o 0 /dev/gpio1
Driver: /dev/gpio1
Output pin: Value=1
Writing: Value=0
Verify: Value=0

O USERLEDS é um subsistema que permite o controle dos LEDs com uma única operação. Além disso, você pode usar comandos em linha como o printf. Nesta demo vamos ligar e desligar o LED Amarelo on-board a cada 1 segundo.

Digitando leds, você observará os LEDs piscando ao mesmo tempo.

NuttShell (NSH) NuttX-12.8.0
nsh> leds
leds_main: Starting the led_daemon
leds_main: led_daemon started

led_daemon (pid# 7): Running
led_daemon: Opening /dev/userleds
led_daemon: Supported LEDs 0x01
led_daemon: LED set 0x01
nsh> led_daemon: LED set 0x00
led_daemon: LED set 0x01
led_daemon: LED set 0x00
led_daemon: LED set 0x01
led_daemon: LED set 0x00
led_daemon: LED set 0x01
led_daemon: LED set 0x00

Confira o vídeo abaixo com a demo de gpio e leds:

Para mais informações sobre o NuttX RTOS, visite a Documentação do NuttX

✨ Projeto de Contribuidor

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...