Pular para o conteúdo principal

XIAO STM32C5 com MicroPython

Visão geral​

MicroPython é um interpretador Python com suporte à emissão de código nativo para trechos de código críticos em desempenho. Ele fornece um subconjunto dos recursos principais do Python 3.6+, otimizados para microcontroladores e sistemas com recursos limitados. Ele é diferente do CPython, e você pode ler mais sobre as diferenças na página MicroPython vs CPython differences.

Preparação de hardware​

Antes de começar, você precisa preparar uma placa de desenvolvimento XIAO STM32C5.

Seeed Studio XIAO STM32C5

Implantando o firmware MicroPython​

Atualize o firmware MicroPython no XIAO STM32C5 entrando no modo bootloader e copiando um arquivo de firmware .uf2 para a unidade USB de armazenamento em massa da placa.

  1. Baixe e extraia o arquivo compactado do firmware MicroPython para o XIAO STM32C5:
  1. Conecte o XIAO STM32C5 ao computador via USB. Pressione rapidamente duas vezes o botão Reset para entrar no modo bootloader. Uma unidade USB chamada XIAOC5BOOT deve aparecer. Copie micropython-xiao-stm32c5.uf2 do arquivo extraído para essa unidade. A placa será reiniciada automaticamente após a instalação do firmware.
dica

Se XIAOC5BOOT não aparecer, desconecte e reconecte o cabo USB e, em seguida, pressione duas vezes Reset novamente. Certifique-se de que o cabo USB suporta transferência de dados.

Instalar o Thonny IDE​

Escolha a versão apropriada para instalação. Aqui, estou instalando em um sistema Windows, então selecionei a versão para Windows.

Siga as instruções para a versão de Python desejada.


Em seguida, basta seguir as etapas padrão de configuração.

Configuração do interpretador​

  • Abra o Thonny IDE e configure o interpretador e a porta serial para o XIAO STM32C5.
  • Após o firmware ter sido instalado e o Thonny ter se conectado ao XIAO STM32C5, as informações do firmware MicroPython aparecerão no painel Shell.

Mapa de pinos​

dica
Pino / SinalGPIOFunçãoUso no MicroPython
D0 / A0PA0ADC1_IN0 / GPIOXiaoADC(0) / XiaoPin(0)
D1 / A1PA1ADC1_IN1 / GPIOXiaoADC(1) / XiaoPin(1)
D2 / A2PA2ADC1_IN2 / GPIOXiaoADC(2) / XiaoPin(2)
D3 / A3PA3ADC1_IN3 / GPIOXiaoADC(3) / XiaoPin(3)
D4PB7I2C1 SDA / GPIODados I2C do conector
D5PB6I2C1 SCL / GPIOClock I2C do conector
D6PA9USART1 TX / GPIOTransmissão UART
D7PA10USART1 RX / GPIORecepção UART
D8PE2SPI3 SCK / GPIOClock SPI por hardware
D9PB0SPI3 MISO / GPIOEntrada de dados SPI por hardware
D10PB15SPI3 MOSI / GPIOSaída de dados SPI por hardware
D11PB8GPIO / FDCAN1 RX disponívelFDCAN1 não está habilitado no firmware atual
D12PB9GPIO / FDCAN1 TX disponívelFDCAN1 não está habilitado no firmware atual
D13PB5FDCAN2 RX / GPIOXiaoCAN("can0", ...)
D14PB13FDCAN2 TX / GPIOXiaoCAN("can0", ...)
D15 / CAN_STBPB14Standby do transceptor CANLow: normal; high: standby
CAN_H—Barramento diferencial CAN FD altoSaída do transceptor CAN onboard; não é um GPIO
CAN_L—Barramento diferencial CAN FD baixoSaída do transceptor CAN onboard; não é um GPIO
BAT_ENPA15Habilitar medição da bateriaXiaoPin("bat_en", Pin.OUT)
BAT_READPA4ADC1_IN4XiaoADC("vbat"); a tensão da bateria é aproximadamente a tensão do ADC × 2
IMU_SDAPB4I2C2 SDADados do LSM6DS3TR-C onboard
IMU_SCLPB3I2C2 SCLClock do LSM6DS3TR-C onboard
IMU_INTPC13IMU INT1XiaoPin("imu_int", Pin.IN)
IMU_HEATER_PWMPA8TIM1_CH1 PWMXiaoPWM(0)
USER_LEDPB12Saída GPIOXiaoPin("led", Pin.OUT); ativo em nível baixo

Piscar LED​

Os pinos digitais realizam principalmente o controle liga-desliga de sensores e atuadores externos, por meio da saída de níveis lógicos alto e baixo. Combinado com a placa de expansão Grove Base for XIAO e módulos periféricos Grove padrão, esta seção detalha a lógica de driver subjacente e os métodos práticos de invocação dos pinos digitais no XIAO STM32C5.

Preparação de hardware​

Seeed Studio XIAO STM32C5Seeed Studio Grove Base for XIAO Grove - LED Pack

Programa de software​

Este exemplo usa o pino D1 do XIAO STM32C5 como saída digital para piscar um LED externo.

  1. No Thonny, selecione File > New para criar um arquivo e, em seguida, insira o seguinte código:
# Copyright (c) 2026 Seeed Technology Co., Ltd.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
#
# Blinky example for XIAO STM32C5 with TinyUF2 bootloader support.

import time
from machine import Pin
from boards.xiao import XiaoPin

SLEEP_TIME_MS = 1000
D1_PIN = 1

# D1 corresponds to PA1.
d1_gpio = XiaoPin(D1_PIN, Pin.OUT)

# Match GPIO_OUTPUT_ACTIVE in the Zephyr example.
led_state = True
d1_gpio.value(1)

try:
while True:
led_state = not led_state
d1_gpio.value(1 if led_state else 0)

print("LED state:", "ON" if led_state else "OFF")
time.sleep_ms(SLEEP_TIME_MS)

except KeyboardInterrupt:
# Turn the output off when the script is stopped.
d1_gpio.value(0)
print("Blinky stopped")
  1. Selecione Run > Run current script ou pressione F5.

Resultado​

Após o início do script, o LED externo conectado ao D1 pisca em intervalos de um segundo.

Acionar um servo motor​

PWM é uma função de saída de forma de onda temporizada implementada com base em GPIOs de saída digital. Ela alterna rapidamente os níveis do pino em uma frequência fixa e ajusta dinamicamente o ciclo de trabalho do nível alto dentro de um único ciclo, de modo a fornecer sinais analógicos equivalentes para os periféricos. Em aplicações de engenharia prática, PWM é amplamente utilizado para controle preciso de ângulo de servomotores e ajuste suave de brilho de LEDs.

Preparação de hardware​

Seeed Studio XIAO STM32C5Seeed Studio Grove Base for XIAO Grove - Servo

Programa de software​

Este exemplo usa D0 no XIAO STM32C5 como o pino de sinal de controle do servo. A temporização é gerada por software em vez de por um periférico PWM de hardware.

  1. No Thonny, selecione File > New para criar um arquivo e, em seguida, insira o seguinte código:
import time
from machine import Pin
from boards.xiao import XiaoPin

SERVO_PIN = 0 # D0 / PA0
SERVO_PERIOD_US = 20_000 # 50 Hz
SERVO_MIN_US = 1_000 # Approximately 0 degrees
SERVO_MAX_US = 2_000 # Approximately 180 degrees

servo = XiaoPin(SERVO_PIN, Pin.OUT)
servo.value(0)


def output_servo_frame(angle):
"""Output one 20 ms servo-control frame."""
angle = max(0, min(180, angle))

pulse_us = SERVO_MIN_US + (
angle * (SERVO_MAX_US - SERVO_MIN_US) // 180
)

frame_start = time.ticks_us()

servo.value(1)
time.sleep_us(pulse_us)
servo.value(0)

elapsed = time.ticks_diff(time.ticks_us(), frame_start)
remaining = SERVO_PERIOD_US - elapsed

if remaining > 0:
time.sleep_us(remaining)


def hold_angle(angle, duration_ms):
"""Keep the servo at an angle for the specified duration."""
frames = max(1, duration_ms // 20)

for _ in range(frames):
output_servo_frame(angle)


try:
print("Software servo control started on D0")

hold_angle(90, 1000)

while True:
for angle in range(0, 181):
output_servo_frame(angle)

for angle in range(180, -1, -1):
output_servo_frame(angle)

except KeyboardInterrupt:
print("Servo control stopped")

finally:
servo.value(0)
  1. Selecione Run > Run current script ou pressione F5.

Resultado​

Após o início do script, o servo varre repetidamente de aproximadamente 0° a 180° e volta para 0°. O loop avança o comando em 1° por quadro de controle de 20 ms, correspondendo a uma taxa nominal de varredura de comando de 50°/s (aproximadamente 0,87 rad/s), excluindo a sobrecarga de execução e os próprios limites mecânicos do servo.

Acionar um motor DM-J4310-2EC via CAN​

O XIAO STM32C5 fornece duas interfaces CAN FD. Uma expõe sinais de transmissão e recepção em nível lógico para uso com um transceptor CAN externo. A outra está conectada ao transceptor CAN FD TCAN3403-Q1 integrado e pode se conectar diretamente a um barramento CAN por meio de CAN_H e CAN_L. O CAN FD permanece compatível com o CAN Clássico, ao mesmo tempo em que oferece uma carga útil maior e uma taxa de bits de fase de dados mais alta, tornando-o adequado para eletrônica automotiva, controle industrial, robótica e redes de sensores distribuídos.

O circuito CAN FD integrado também inclui um resistor de terminação de 120 Ω desconectável. Ative esse resistor quando a placa estiver em uma das extremidades do barramento. Desconecte-o quando a placa estiver no meio do barramento ou quando outro resistor de 120 Ω já estiver instalado na extremidade do barramento do XIAO. O transceptor também oferece suporte ao controle de standby para reduzir o consumo de energia quando a comunicação CAN não estiver em uso.

Preparação de hardware​

  • XIAO STM32C5 × 1
  • Computador e cabo de dados USB Tipo-C
  • Fonte de alimentação DC regulada de 24 V adequada para o motor
  • Motor DM-J4310-2EC × 1
  • Placa de Separação de Energia XT30 2+2
Seeed Studio XIAO STM32C5DM4310Placa de Separação de Energia XT30 2+2

Programa de software​

cuidado

O motor requer uma alimentação de 24 V. Use uma fonte de alimentação em conformidade, limitada em corrente e com uma corrente nominal apropriada. Desligue a fonte antes de alterar qualquer fiação, mantenha o motor sem carga durante os testes iniciais e conecte o terra do XIAO ao terminal negativo da fonte de alimentação do motor. Alimentação ou fiação incorretas podem danificar o equipamento e criar um risco de segurança.

  1. Use o software de configuração Damiao para computador host para definir o CAN ID do motor como 0x001 e o Master ID como 0x011. Para mais detalhes, consulte Getting Started with the Damiao 43 Series Motors.
  • Conecte o motor aos pads traseiros CAN_H e CAN_L do XIAO STM32C5. O transceptor integrado usa D13/PB5 (RX), D14/PB13 (TX) e D15/PB14 (standby); coloque D15 em nível baixo para operação normal.
  1. No Thonny, selecione File > New para criar um arquivo e, em seguida, salve o seguinte programa como driver_dm4310.py:
driver_dm4310.py
"""Drive a Damiao DM-J4310-2EC V1.1 from XIAO STM32C5.
This motor example uses Classical CAN at 1 Mbit/s (fd=False), although the board supports CAN FD.
Protocol: classic CAN 2.0B at 1 Mbit/s, Damiao speed mode.

Wiring:
XIAO CAN_H -> motor CAN_H
XIAO CAN_L -> motor CAN_L
XIAO GND -> motor GND / 24 V negative
Motor VCC -> external 24 V positive

Use 120-ohm termination at both ends of the CAN bus. Never connect the
MCU-side CAN TX/RX pins directly to the motor.
"""

import struct
import time
from machine import Pin
from boards.xiao import XiaoCAN, XiaoPin


# Motor and CAN configuration.
DM_MOTOR_ID = 0x001
DM_MASTER_ID = 0x011
DM_CAN_BITRATE = 1_000_000

DM_CONTROL_ID = 0x200 + DM_MOTOR_ID
DM_PARAM_ID = 0x7FF

DM_CMD_ENABLE = 0xFC
DM_CMD_DISABLE = 0xFD
DM_CMD_CLEAR_ERROR = 0xFB

DM_PARAM_WRITE = 0x55
DM_REG_CTRL_MODE = 0x0A
DM_CTRL_MODE_SPEED = 3

DM_VMAX_RAD_S = 30.0

CONTROL_PERIOD_MS = 20
GEAR_PERIOD_MS = 5_000
FEEDBACK_PRINT_MS = 500
START_DELAY_MS = 3_000

# Same speed sequence as the Zephyr example.
SPEED_SEQUENCE = (0.0, 3.0, 6.0, 10.0, 6.0, 3.0)


def send_control(can, command):
payload = bytes((0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, command))
can.send(DM_CONTROL_ID, payload)


def write_u32_parameter(can, register, value):
payload = struct.pack(
"<HBBI",
DM_MOTOR_ID,
DM_PARAM_WRITE,
register,
value,
)
can.send(DM_PARAM_ID, payload)


def send_speed(can, speed_rad_s):
can.send(DM_CONTROL_ID, struct.pack("<f", float(speed_rad_s)))


def decode_feedback(frame):
"""Return decoded Damiao feedback, or None for an unrelated frame."""
if frame is None or len(frame) < 2:
return None

can_id = frame[0]
data = frame[1]

if data is None or len(data) < 8:
return None

motor_id = data[0] & 0x0F
if motor_id != (DM_MOTOR_ID & 0x0F):
return None

fault = data[0] >> 4
position_raw = (data[1] << 8) | data[2]
velocity_raw = (data[3] << 4) | (data[4] >> 4)
torque_raw = ((data[4] & 0x0F) << 8) | data[5]

velocity_rad_s = (
(velocity_raw / 4095.0) * 2.0 - 1.0
) * DM_VMAX_RAD_S

return {
"can_id": can_id,
"motor_id": motor_id,
"fault": fault,
"position_raw": position_raw,
"velocity_raw": velocity_raw,
"velocity_rad_s": velocity_rad_s,
"torque_raw": torque_raw,
"mos_temperature": data[6],
"rotor_temperature": data[7],
}


def print_feedback(feedback):
print(
"FB id=0x{:03X} motor={} err=0x{:X} pos=0x{:04X} "
"vel=0x{:03X} {:.2f}rad/s tq=0x{:03X} mos={}C rotor={}C".format(
feedback["can_id"],
feedback["motor_id"],
feedback["fault"],
feedback["position_raw"],
feedback["velocity_raw"],
feedback["velocity_rad_s"],
feedback["torque_raw"],
feedback["mos_temperature"],
feedback["rotor_temperature"],
)
)


def drain_feedback(can, duration_ms, print_frames=False):
deadline = time.ticks_add(time.ticks_ms(), duration_ms)

while time.ticks_diff(deadline, time.ticks_ms()) > 0:
frame = can.recv(0)
if frame is None:
time.sleep_ms(5)
continue

feedback = decode_feedback(frame)
if print_frames and feedback is not None:
print_feedback(feedback)


def initialise_motor(can):
# Clear error -> select speed mode -> enable.
send_control(can, DM_CMD_CLEAR_ERROR)
drain_feedback(can, 100)

write_u32_parameter(can, DM_REG_CTRL_MODE, DM_CTRL_MODE_SPEED)
drain_feedback(can, 100)

send_control(can, DM_CMD_ENABLE)
drain_feedback(can, 100)


def stop_motor(can):
"""Best-effort controlled stop followed by motor disable."""
if can is None:
return

try:
# Repeat zero speed briefly so the motor receives the stop request.
for _ in range(5):
send_speed(can, 0.0)
time.sleep_ms(CONTROL_PERIOD_MS)
send_control(can, DM_CMD_DISABLE)
time.sleep_ms(50)
except Exception as exc:
print("Motor stop warning:", exc)


def main():
can = None
can_stb = None

try:
print("XIAO STM32C5 DM-J4310-2EC speed-mode driver")
print(
"motor_id=0x{:03X} master_id=0x{:03X} bitrate={}Mbps".format(
DM_MOTOR_ID,
DM_MASTER_ID,
DM_CAN_BITRATE // 1_000_000,
)
)

# PB14 / D15 is active-high standby. Drive it low for normal mode.
can_stb = XiaoPin(15, Pin.OUT)
can_stb.value(0)
time.sleep_ms(10)

can = XiaoCAN(
"can0",
bitrate=DM_CAN_BITRATE,
data_bitrate=2_000_000,
fd=False,
loopback=False,
)

print("Check wiring and keep the motor unloaded.")
print("Starting in {} seconds...".format(START_DELAY_MS // 1000))
time.sleep_ms(START_DELAY_MS)

initialise_motor(can)
print("Motor enabled in speed mode")

sequence_index = 0
speed = SPEED_SEQUENCE[sequence_index]
print("Target speed: {:.2f} rad/s".format(speed))

next_gear = time.ticks_add(time.ticks_ms(), GEAR_PERIOD_MS)
last_feedback_print = time.ticks_ms()

while True:
now = time.ticks_ms()

if time.ticks_diff(now, next_gear) >= 0:
sequence_index = (sequence_index + 1) % len(SPEED_SEQUENCE)
speed = SPEED_SEQUENCE[sequence_index]
print("Target speed: {:.2f} rad/s".format(speed))
next_gear = time.ticks_add(next_gear, GEAR_PERIOD_MS)

send_speed(can, speed)

# Drain every queued frame so the MicroPython CAN queue cannot fill.
while True:
frame = can.recv(0)
if frame is None:
break

feedback = decode_feedback(frame)
if feedback is None:
continue

if time.ticks_diff(now, last_feedback_print) >= FEEDBACK_PRINT_MS:
print_feedback(feedback)
last_feedback_print = now

time.sleep_ms(CONTROL_PERIOD_MS)

except KeyboardInterrupt:
print("User requested stop")
except Exception as exc:
print("Motor driver error:", exc)
raise
finally:
stop_motor(can)

if can is not None:
try:
can.deinit()
except Exception:
pass

if can_stb is not None:
try:
can_stb.value(1)
except Exception:
pass

print("Motor disabled; CAN transceiver in standby")


if __name__ == "__main__":
main()

  1. Selecione Run > Run current script ou pressione F5.

Resultado​

Depois que o motor é habilitado, o DM-J4310 alterna ciclicamente entre velocidades alvo de 0 → 3 → 6 → 10 → 6 → 3 rad/s, mudando o alvo a cada cinco segundos. O Shell exibe a velocidade alvo selecionada e os dados de realimentação do motor decodificados. O exemplo não controla o LED onboard.

dica

Conecte o CAN_H no XIAO STM32C5 ao CAN_H no motor e o CAN_L ao CAN_L. Conecte também os terras. Inverter as linhas diferenciais ou omitir o terra comum pode impedir a comunicação.

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...